PCB設計ソフトウェアでテントによるプリント基板の設定方法を設定する方法
1 min
はじめに
ビアテントとは、ビアパッドをはんだ付けせずにインクでパッドを覆うことを指し、ほとんどの回路基板で広く使用されているプロセスです。
PCB設計の重要な部分であり、ビアを保護し、ボードの耐久性と性能を向上させます。このガイドでは、Altium Designer(AD)やProtel 99などの一般的に使用されるソフトウェアでPCBビアテンティングを設定し、ガーバーファイルが必要な製造基準を満たしていることを確認する方法を紹介します。
検査基準:ビアパッドは、リフローはんだ付けまたは手動はんだ付けのいずれであっても、はんだに付着してはいけません。
ガーバー出力とビアテント
Gerber出力で注文されたPCBの場合、JLCPCB注文プラットフォームで選択した「Via Tenting」または「Via Expose」オプションは適用されません。 Gerberファイルは最終的なビア属性を決定するため、提出する前にファイルを正しく設定することが重要です。
ビアテントが重要な理由
ビアテントは、汚染物質がビアに影響を与えるのを防ぎ、回路基板の全体的な安定性を向上させるのに役立ちます。デフォルトでは、ADとProtel 99はビアを露出した状態でエクスポートするため、Gerberファイルを作成する前に、テントを適用するように設定を調整する必要があります。 方法は次のとおりです。
Altium Designer(AD)のテントを使用する方法
1. Altium DesignerでPCBデザインを開きます。 viaをダブルクリックしてプロパティを開きます。「Force complete tenting on top「と」Force complete tenting on bottom"の前にあるボックスをチェックします。
• 上部に強制的に完全なテントを適用します」は、ビアが最上層に覆われていることを意味します。
• 下部に完全なテントを強制的に適用する」は、ビアが下層に覆われていることを意味します。
2.編集したビアを右クリックし、コンテキストメニューから「類似オブジェクトの検索」を選択します。ダイアログボックスで、「ソルダーマスクテント - 上/下」の横にある両方のボックスを選択し、[OK]をクリックして変更を適用します。
これらのステップを完了すると、Gerberファイルをエクスポートする際にテンテッドビアが含まれます。
Protel 99のテントを介して
1.Protel 99でPCBデザインを開き、[デザイン]→[ルール]に移動します。ルールメニューから「はんだマスクの拡張」を選択し、ダブルクリックして設定を開きます。
テント設定を設定します:
2.ソルダーマスク拡張ルールメニューに表示された指示に従って、すべてのテント設定を完了します。
「OK」をクリックして設定を保存し、ガーバーファイルをエクスポートします。
これらの手順に従うと、製造要件に合わせてProtel 99の設計に適合するようにビアがテント状に配置されます。
結論
テントによるマスタリングは、高品質で信頼性の高いPCBを製造するために重要です。Altium DesignerまたはProtel 99でテントを作成することで、ガーバーファイルが製造用に正しく構成されていることを確認することができます。適切にテントされたビアは、PCBの寿命と性能を向上させ、環境要因から保護します。
最良の結果を得るには、JLCPCBなどのメーカーにガーバーファイルを提出する前に、必ずビアテント設定をご確認ください。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......