フレキシブルPCB設計に最適な材料の選び方
1 min
- 1. 基材材料:柔軟性の基盤
- 2. 接着システム:層を結合する要素
- 3. 保護コーティング:カバーレイとオーバーレイ
- 4. 材料選定におけるその他の考慮点
- まとめ
フレキシブルプリント基板(Flex PCB/FPC)は、エレクトロニクス業界に革命をもたらしました。小型筐体の中に回路を高密度で実装でき、軽量かつ柔軟なフォームファクタを実現できます。FPCは、ウェアラブルデバイスから医療用インプラント、航空宇宙システムに至るまで、あらゆる分野で使用されています。
これらの回路は、機械的な柔軟性と電気的性能のバランスを取るために、特殊な材料に依存しています。
Flex PCBを設計する際には、基材、接着剤、保護コーティングの適切な組み合わせを選定することが極めて重要です。リジッドPCBについては多くの情報が蓄積されていますが、FPC設計に関する情報はまだ十分とは言えません。材料は回路の基盤そのものであり、信頼性に直接影響します。本記事では、Flex PCBで一般的に使用される材料を紹介し、用途に応じた材料選定の指針を解説します。
1. 基材材料:柔軟性の基盤
基材はFlex PCBのベース層であり、「フレキシブル」たる所以です。銅配線を支持し、基板の機械的・熱的特性を大きく左右します。FPCで主に使用される基材は以下の3種類です。
- ポリイミド(PI):業界標準
- ポリエステル(PET):コスト重視の選択肢
- PTFE(テフロン)およびLCP(液晶ポリマー)

1) ポリイミド(PI)
リジッドPCBにおいてFR-4が低コストかつ汎用性の高さから約70%を占める業界標準であるのと同様に、FPCではポリイミドがその役割を担っています。
ポリイミドは、優れた柔軟性、耐熱性、誘電特性を持つため、Flex PCBで最も広く使用される基材です。主に低〜中周波数の民生電子機器で使用されます。
主な特長:
- 高い耐熱性(短時間で最大260°C)
- 優れた寸法安定性
- 薬品・溶剤に対する高い耐性
2) ポリエステル(PET)
PETはPIよりも低コストで、要求条件の厳しくない用途に適しています。量産向けでコスト削減が重視される回路に多く採用されます。ただし、耐熱性はPIより低く(融点約260°C)、高温はんだ付け工程には制限があります。
主な用途:
- ウェアラブルデバイス
- 使い捨て電子機器
- 低消費電力センサー
特長:
- 良好な誘電特性
- 吸湿率が低い
- 大量生産・低ストレス用途においてコスト効率が高い
3) PTFE(テフロン)およびLCP(液晶ポリマー)
PTFEは非常に優れた誘電特性を持つ一方、最も高価な材料です。高周波信号の完全性や極端な耐薬品性が求められるニッチな用途で使用されます。主に研究用途、航空宇宙、医療用インプラント分野で採用されます。
他材料との特性比較については、前述の比較表を参照してください。
2. 接着システム:層を結合する要素
接着剤は、銅箔と基材の接合、さらにカバーレイや補強板(スティフナー)の固定に使用されます。接着剤の選択は、接着強度だけでなく、柔軟性や耐熱性にも影響します。一般的に使用される接着方式は以下の3種類です。
- アクリル系接着剤
- エポキシ系接着剤
- 接着剤レス構造
1) アクリル系接着剤
アクリル樹脂をベースとした熱可塑性または熱硬化性接着剤で、Flex PCBでは銅箔とポリイミドやPET基材の接着に広く使用されます。産業用途や民生用途の一般的なFPCに適していますが、長期使用ではアウトガスや吸湿の可能性があります。
特長:
- 優れた接着性と柔軟性
- 約150°Cまでの耐熱性
2) エポキシ系接着剤
高い耐熱性および耐薬品性が求められる用途で使用されます。非常に強固な接着力を持ち、180°C以上の高温にも耐えることができます。
特長:
- アクリル系より高い耐熱性
- 化学薬品・溶剤に対する優れた耐性
3) 接着剤レス構造
高信頼性用途では、接着剤を使用しないベースフィルムが採用される場合があります。この方式では、キャスティングやスパッタリングにより銅を基材に直接積層します。高精度ですがコストが高く、高密度実装や微細ピッチ部品を使用する基板に用いられます。
特長:
- 薄型構造
- 優れた寸法安定性
- 高速回路における信号品質の向上
3. 保護コーティング:カバーレイとオーバーレイ
カバーレイは、銅配線を環境要因から保護し、絶縁する役割を持ちます。Flex PCBでは、リジッド基板のソルダーレジストの代わりにカバーレイが使用されることが一般的です。
主な種類は以下の2つです:
- ポリイミドカバーレイ+接着剤
- 液状感光性ソルダーレジスト(LPI)
1) ポリイミドカバーレイ+接着剤
接着剤が塗布されたポリイミドフィルムで構成され、高い機械強度と絶縁性を提供します。繰り返しの屈曲にも耐え、クラックが発生しにくい特長があります。
2) 液状感光性ソルダーレジスト(LPI)
リジッドPCBのソルダーレジストに近い材料で、Flex PCB向けに最適化されています。自動化された製造工程に適しており、微細ピッチ部品にも対応しやすいのが特長です。
4. 材料選定におけるその他の考慮点
熱的要件
熱サイクルや長時間の高温環境に耐えられる材料を選択する必要があります。ポリイミドおよびエポキシ系材料は、こうした条件下で良好な性能を発揮します。
機械的屈曲
FPCの屈曲回数や使用期間は重要な要素です。動的屈曲用途では、薄く高い柔軟性を持つ基材が必要です。一方、静的屈曲用途では、やや厚みのある構造が適しています。
電気的性能
信号品質や高速伝送が求められる場合、誘電損失の低い材料を選択することが重要です。高周波やインピーダンス制御設計では、PTFEのような低誘電率材料が有利です。
まとめ
Flex PCBの材料選定に万能な答えはありません。ウェアラブルから航空宇宙用途まで、それぞれのアプリケーションには柔軟性、耐熱性、信号完全性に関する固有の要件があります。
適切な基材、接着剤、保護層を選ぶことは、電子設計者にとって非常に重要な工程です。各材料の特性と制約を理解することで、用途に最適化された高信頼性のFlex PCBを設計することが可能になります。
Flex PCB設計を実現する準備が整ったら、JLCPCBは最先端の製造技術、競争力のある価格、そして試作から量産まで対応可能な短納期サービスをご提供します。

学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......