This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

アイダイアグラムを用いた信号完全性とジッター解析

初出公開日 Oct 15, 2026, 更新日 Oct 10, 2026

1 min

目次
  • 信号完全性とは何か?
  • ジッタの理解:
  • アイダイアグラム解析:
  • アイダイアグラムツールと測定セットアップ
  • 高速インターフェースにおける重要性

信号がワイヤ上を伝わる方法は、送信機と受信機によって異なります。ここで、エラーの特定と修正のための方法が役立ちます。しかし、信号が異なるかどうかをどうやって判断できるでしょうか?言うまでもなく、TX-RX両端で追跡し、データをビット単位で表示するデバイスを使用する必要があります。そして、なぜ信号がずれるのか、その原因を止めることは可能なのでしょうか?はい、ある程度は可能ですが、無線チャネルをノイズから保護するためにできることはほとんどありません。EMIや環境要因により、チャネル(媒体)は信号を変化させる傾向があります。しかし、アイダイアグラム は、そのデータをより代表的な方法でプロットするためのツールとして使用できます。アイダイアグラムはさまざまな情報を提供でき、その一部は以下のとおりです:

  • 信号レベルのノイズ
  • エッジ遷移ノイズ(ジッタ)
  • デューティサイクル歪み
  • ビット誤り率
  • 符号間干渉(ISI)
  • クロック-データスキュー
  • 不十分な立ち上がり/立ち下がり時間
  • クロストーク
  • 電源ノイズ

これは、符号間干渉、分散、チャネルノイズがベースバンドパルス伝送システムの性能にどのように影響するかを評価する方法です。アイダイアグラムの開いたアイパターンは、信号歪みが少ないことを示します。この記事では、ジッタと信号完全性の概念、およびアイダイアグラムを使用してこれらの問題を測定・診断する方法について検討します。

信号完全性とは何か?

信号完全性(SI)とは、PCBや通信チャネル上のトレース、相互接続、コンポーネントを伝わる電気信号の品質を指します。理想的には、デジタル信号は歪みなくハイとローのロジックレベル間を急峻に遷移するべきです。しかし、寄生容量、インピーダンス不整合、反射により、信号が歪むことがあります。これによりタイミングマージンが減少し、データが破損します。

信号完全性解析は、送信された信号がシステム全体を通して意図した形状、振幅、タイミングを維持することを保証します。これは、数百メガヘルツ以上の周波数で動作するシステムや、長い相互接続やシリアルリンクを扱う場合に特に重要になります。

ジッタの理解:

信号のタイミングエッジが最適な位置からずれることをジッタと呼びます。これはクロック・データ再生(CDR)回路の精度に影響を与え、時間的な水平方向のずれとして現れます。ジッタは主に2つのカテゴリに分類されます:

  • 決定論的ジッタ(DJ): 電源ノイズ、クロストーク、干渉によって引き起こされる、再現可能で予測可能なジッタ。
  • ランダムジッタ(RJ): 熱ノイズなどの確率的(ランダム)現象によって引き起こされる予測不可能なジッタは、ランダムジッタ(RJ)として知られています。

過度なジッタは、タイミングマージンが厳しいシステムにおいてサンプリングエラーを引き起こす可能性があります。したがって、ジッタを分析し最小化することは、信頼性の高いデータ伝送を維持するために極めて重要です。伝搬遅延に関するタイミング解析101シリーズのブログを掲載しています。

アイダイアグラム解析:

アイダイアグラムは、さまざまな電圧レベル間の信号遷移の統計を表します。これにより、クロストーク、符号間干渉、およびドライバのI/O電源レール上のジッタなどのノイズの結果として受信機に存在するノイズの測定値が得られます。しかし、アイダイアグラムのマスク、つまりアイ開口部が、通常それを読み取るための指標として使用されます。信号品質は「アイ」の開口部によって示されます。閉じたまたは部分的に閉じたアイはジッタやノイズなどの問題を示し、広く開いたアイは信号の歪みが少なく時間が良好であることを示します。考慮すべきその他の重要な要素は以下のとおりです:

アイ高さ: 信号がハイとローのロジックレベルをどれだけ効率的に区別できるかを示し、信号対雑音比を表します。

アイ幅: 特定のタイミング間隔で信号をどれだけ正確にサンプリングできるかを示し、時間マージン(タイミングジッタ)を反映します。

アイ開口部: 信号受信に利用可能なマージンを示し、アイ形状の全体的な明瞭さを表します。アイの開放度が高いほど信号品質が向上します。

信号の電圧マージンはアイの垂直方向の高さで表されます。垂直方向の開口部が小さいほど信号対雑音比が低いことを示し、アイが高いほど信号レベルが高く明確に定義されていることを意味します。タイミングマージンはアイの幅に反映されます。水平方向の開口部が小さいとタイミングエラーが発生する可能性がありますが、大きい場合は信号を正確にサンプリングするのに十分な時間があることを示します。

クロックスキューなどの潜在的なタイミング問題は、信号が交差するアイダイアグラムの中心を調べることで発見できます。信号完全性は、理想的な信号エッジからのずれとして示されるジッタ(タイミング変動)とノイズによって弱められます。

アイダイアグラムツールと測定セットアップ

アイダイアグラムを効果的に生成・解析するには、通常以下が必要です:

複数のクロックサイクルにわたる高速信号波形を捕捉するための高帯域幅デジタルオシロスコープまたはビット誤り率テスタ(BERT)。解析対象の信号がジッタや位相ノイズによって歪まないようにするためのクリーンなクロックリファレンスまたはパターンジェネレータ。低インダクタンスプローブや短いグランドリードの使用を含む適切なプロービング技術。

より高度なアイダイアグラム解析では、信号完全性に対するより深い洞察を提供するソフトウェアベースのツールを活用できます。これらのツールはジッタ分解を実行し、ランダム成分と決定論的成分に分けることができます。アイダイアグラムツールには、信号が許容範囲内に収まっているかをチェックするアイマスクテストが含まれることがよくあります。これらの限界は、USB、PCIe、Ethernetなどの通信規格によって定義されています。ビット誤り率(BER)コンタープロットは、アイ開口部全体にわたる誤り確率を可視化し、信号品質とマージンの統計的尺度を提供します。

高速インターフェースにおける重要性

アイダイアグラム解析は、HDMI、USB、PCI Express、Ethernetなどのインターフェースの標準的な検証ステップです。これらのプロトコルは、相互運用性と性能を確保するためにコンプライアンスマスクと許容ジッタレベルを定義しています。アイダイアグラムテストに失敗すると、トレースの再配線が必要な深刻な設計上の欠陥を示す可能性があります。インピーダンスを調整し終端を追加することで、PCBレイアウトを改善し、これらの異常を修正できます。

結論

アイダイアグラムは、高速PCB設計において非常に貴重なツールです。これらは信号品質と完全性の明確な視覚的表現を提供します。アイダイアグラムを使用して設計を評価・最適化することで、ここに見てきたことと同じことが実現できます。アイダイアグラムを適切に使用することで、エンジニアは速度の競合する要求のバランスを取ることができます。これらは信頼性と製造性に不可欠です。そして、現代の電子機器が最も要求の厳しいアプリケーションにおいても意図したとおりに機能することを保証します。知識を広げたいアマチュアであれ、経験豊富なプロフェッショナルであれ、アイダイアグラムを解釈する理解は必須のスキルです。

学び続ける