知っておくべき必須PCBデザインファイルタイプ
2 min
プリント回路基板(PCB)を注文するには、基板の設計と仕様に関する正確で詳細な情報を提供する必要があります。これが特定のPCBファイル形式が必要な理由です。製造は、完成したPCBファイルでのみ正常に行うことができます。PCBを設計し、それらの設計決定を伝えるには、回路図設計、部品表、PCBレイアウト、スタックアップ設計情報などのファイルに依存します。
Allegro、Altium Designer、KiCAD、Eagleのような様々なエレクトロニクス設計ソフトウェア間の相互運用性を確保するために、ガーバーとして知られるファイルのコレクションが開発されました。
PCB設計におけるガーバーファイルの重要性:
ガーバーファイルは、特定の設計ソフトウェアに縛られることなくPCB設計を理解することを可能にします。その結果、ガーバーファイルフォーマットを理解し学ぶことは、今日、非常に関連性の高いトピックとなっています。主な理由は以下の3つです:
1- 標準化: PCBファイルフォーマットは、設計データの通信方法を標準化します。これにより、製造者は一貫性のある普遍的に理解された方法で必要な情報を受け取ることができます。
2- 詳細情報: PCBファイルには、部品配置、電気接続ルーティング、レイヤースタックアップ、ドリルホール、その他の重要な詳細を含むボードレイアウトに関する詳細情報が含まれています。このレベルの詳細情報は、正確な製造に不可欠です。
3- 互換性: 異なるPCBデザインソフトウェアツールは、特定のフォーマットでファイルを生成します。製造業者は様々な設計ツールで作業することが多いため、標準フォーマットを持つことで互換性を確保し、エラーの可能性を減らすことができます。
PCBオンライン注文に必要なファイル
CADアパーチャファイルは、PCBを注文するのに十分です。これには、スタックアップ層、ドリルホール、ソルダーマスク、シルクスクリーン層の情報が含まれます。BOM(部品表)は、PCBを組み立てる際に役立ちます。
CAD アパーチャファイル:
RS-274X(ガーバーx1)、ガーバーx2、IPC-2581、ODB++フォーマット。
BOM(部品表):
TXT、PDF、CSV、XLSV、通常はExcelファイルが広く採用されています。製造元からPCBを組み立てる場合、製造元がお客様の基板を組み立てることができるように、セントロイドデータファイルが必要です。
セントロイドファイル:
TXT、PDF、CSV、XLSV、通常Excelファイルなどの形式が広く採用されており、CPL(Component placement)またはPNP(Pick-And-Place)ファイルとしても知られています。
PCBをオンラインで注文するために使用される、設計者によって採用された最も一般的なファイル形式を以下に示します。これらのファイルが何であり、その中に何があるのかを知りましょう。私たちは議論から始めます:
1. PCBガーバーファイルとは何ですか?
2. 部品表(BOM)とは何ですか?
3. セントロイドファイルとは何ですか?
PCBガーバーファイルとは?
PCBガーバーファイルは、プリント基板(PCB)レイアウトの詳細情報をメーカーに伝えるために使用される標準化されたフォーマットです。ガーバーファイルは 「フォトプロット 」とも呼ばれ、一般的に274Dと274X形式のファイルを表し、グラフィックからデータへの変換とPCB製造の間の媒体として機能します。
上図のように、銅トレース、ソルダーマスク、シルクスクリーン印刷、ドリルホールなど、PCBの各レイヤーのデータが含まれています。ガーバーファイルは精密で正確なPCB製造に不可欠であり、設計仕様の伝達と理解を確実にします。ガーバーファイルは、製造に使用されるフォトマスクの作成に役立ち、PCB製造の重要な要素となっています。これらのファイルからPCBがどのように製造されるかは、JLCPCBが公開したPCB製造プロセスの詳細ガイドをご覧ください。
標準ガーバーフォーマットの種類
PCB設計で使用される標準ガーバーフォーマットは主に2種類あります:
1- RS-274D:これは古い、より基本的なフォーマットです。RS-274Xに比べ、利便性が低く、エラーが発生しやすい。RS-274Dは、電子製品の発展が現在の要求をはるかに上回っているため、徐々に廃止され、RS-274Xの改良版が作成された。
2- RS-274X: 拡張ガーバーフォーマットは広く使用され、業界標準とみなされています。アパーチャ定義が埋め込まれ、複数のレイヤをサポートし、詳細で包括的なPCBデザインを提供します。RS-274Xは、その改善された機能と使いやすさから、好まれるフォーマットです。
99%のPCB CADソフトウェアは、PCBデザインをRS-274DまたはRS274Xフォーマットのガーバーファイルフォーマットに変換することをサポートしています。ドリルファイルは通常ガーバーファイルではありませんが、ドリルファイルもPCBを製造するために必要な製造データの一部として必要です。ドリルファイルは一般的にExcellon NCドリルフォーマットで、穴を開けるべき場所をメーカーに伝えます。
ドリルファイルの生成はしばしば別のプロセスであり、ドリルファイルの欠落は最も一般的な注文の問題の1つです。従って、メーカーがガーバーファイルを要求し、両方のエクスポートに慣れた場合、ドリルファイルも必要であると仮定するのが賢明です。ガーバーファイルとドリルファイルは1つのアーカイブファイル(JLCPCBは.rarまたは.zipファイルをサポートしています)にパッケージ化する必要があります。EasyEDAのようなオンラインソフトウェアでは、ガーバーファイルとドリルファイルは上の画像のように一緒に生成されます。
部品表(BOM)とは?
部品表とは、製品やアセンブリを作るために必要な原材料のリストです。JLCPCBのターンキーPCBアセンブリサービスの文脈では、BOMファイルにはJLCPCBによって購入され、基板にはんだ付けされるべきすべての部品が含まれています。BOMはPCB設計プロセス中に構築され、維持される必要があり、プロセス終了時の精度を高めます。
JLCPCBの革新的な見積もりプラットフォームはBOMファイルを読み取り、部品番号と重要な代理店を照合することができます。このアプローチで、プラットフォームは数秒で見積もりを提供することができます。迅速な見積りを実現するためには、BOMファイルをJLCPCBのフォーマットに従って整理する必要があります。BOMファイルにはメーカー品番、指定記号、数量が含まれていなければなりません。典型的なJLCPCBのBOMは.xls、xlsxまたは.csvフォーマットで、以下を含みます:
1. 部品番号: 各部品のメーカー固有の識別子。
2. 説明: 抵抗器、コンデンサー、ICなど、各部品を簡単に説明する。
3. 数量: 各部品の必要数。
4. 参照指示子: 各部品がPCB上のどこに配置されているかを示すラベル(例:R1、C2、U3)。
5. メーカー情報: 各部品の調達先に関する情報。
JLCPCBアセンブリサービスを通じてPCBに配置したくない部品はBOMから削除するか、'Customer Supply'欄に'DNP'の文字をマークする。BOMは調達、組立、最終製品が設計仕様を満たすことを保証するために不可欠です。
セントロイドファイルは何ですか?
セントロイドは、組立機を素早くプログラムするために使用される組立用の特殊なファイルです。これはPick-N-Place、XY Data、またはComponent Placement(CPL)ファイルとしても知られています。CADツールによっては、このファイルを自動的に生成するものもあれば、そうでないものもありますが、ファイルを修正してからセントロイドファイルを生成する必要があるかもしれません。セントロイドファイルには、すべての表面実装部品の位置と方向が記述され、参照デジグネータ、XとYの位置、回転、ボードの側面(上または下)が含まれます。表面実装部品とスルーホール部品の両方がセントロイドにリストされます。このセントロイドは、エンジニアがDFA(Design for Assembly)レビュー中に部品の位置を特定し、機械組立のためにピック&プレースマシンをセットアップするのに役立ちます。典型的なJLCPCBセントロイドファイルは、.xls、xlsxまたは.csvフォーマットで、以下を含みます:
1. デジグネータ: 部品を識別する参照デジグネータ(RefDes)。BOMファイルとは異なり、個別のデジグネータはその線と座標を持つ必要があります。
2. XY 座標: 部品の位置を示す。X 座標と Y 座標は別々の列にし、可能であれば部品の原点を中心とする。
3. 回転値: PCB 上に配置された部品の向き/回転(0 度から 360 度)を示します。この値は正確でない可能性があるため、参考値としてのみ使用してください。
スルーホール部品はピックアンドプレースマシンでは配置されませんが、アセンブリスタッフが手作業ではんだ付けするため、セントロイドファイルに含めないソフトウェアもあります。
他のファイル形式とその利点/欠点:
広く知られているPCBファイルフォーマットが2つあります(IPC-2581とODB++)。IPC-2581とODB++はガーバーファイルフォーマットとは異なり、それぞれ長所と短所があります:
1. IPC-2581 ファイルフォーマット:
IPC-2581 PCB ファイルフォーマットは、業界標準、ベンダーニュートラル、オープン XML ベースのフォーマットです。IPC(Association Connecting Electronics Industries)によって開発され、PCB設計情報を共有するための包括的で統一された方法を提供します。このフォーマットは、すべての必要なデータを含む単一の標準化されたファイルフォーマットを提供することにより、設計から製造への移行を合理化します。主な機能の一部を以下に示します:
デザインデータ(トレース、パッド、ビア、レイヤースタックアップなどのPCBレイアウト)、コンポーネントデータ(リファレンスデジグネータ、- 包括的なデータ:部品番号、配置座標)、ネットリスト、ドリルデータの詳細情報を含みます。
・XMLベース: XMLベースであるため、人間が読め、機械が解析しやすく、フォーマットの柔軟性と適応性を高めます。
・双方向通信: 設計データのメーカーへの引き渡しや、メーカーから設計者へのフィードバックを容易にし、設計および製造プロセス全体を改善します。
・先進技術のサポート: IPC-2581は、高密度相互接続(HDI)、リジッドフレックス設計、組み込みコンポーネントなどの高度なPCB技術をサポートしています。
2. ODB++ファイルフォーマット:
ODB++は、Valor社(現在はMentor Graphics社の一部)によって開発された包括的で広く使用されているファイルフォーマットです。ODB++は、必要なすべての情報を階層形式で単一のファイルまたはデータセットに統合することを目的としています。ODB++フォーマットの詳細については、こちらをご覧ください:
・包括的なデータ統合: 設計データ、ネットリスト、コンポーネント情報、ドリルデータ、アセンブリデータ、製造データ、テストデータに関する詳細情報を含みます。
・単一ファイル形式: ODB++は、必要なすべてのPCB設計および製造データを単一のパッケージに統合するため、データ管理が簡素化され、複数のファイルを扱うことによるエラーのリスクが軽減されます。
PCBファイルをガーバーファイル形式に変換する利点:
PCBファイルデータをガーバーファイルやドリルファイルに変換することで、PCB製造をトラブルなく行うことができます。しかし、多くの電子エンジニアは、PCBファイルを工場に渡す前に、PCBファイルをドリルデータとガーバーファイルに変換しません。代わりに、彼らは直接PCBメーカーに別々のファイルを送信します。電子エンジニアとPCBエンジニアはPCBに対する理解が異なるため、PCBメーカーが変換したガーバーファイルは、お客様が望むものとは異なる場合があります。
例えば:
PCBを設計した場合、ガーバーの代わりにPCBファイルを送る。シルクスクリーンの設定はロックされ、メーカーだけが変更/修正できます。PCBファイルをガーバーファイルに変換すれば、このような事故を避けることができます。
すべてのファイル形式の一般的な比較:
1. ガーバーファイル (.gbr または .ger):
ガーバーファイルはPCBファブリケーションデータの標準ファイルフォーマットです。銅トレース、パッド、ソルダーマスク、シルクスクリーン要素など、個々のPCBレイヤーに関する情報が含まれています。
使用方法: ガーバーファイルはPCB製造に不可欠であり、一般的にプリント回路基板の製造のために生成され、製造業者に提供されます。
2. Excellonファイル(.drl):
Excellonファイルには、PCB上の穴やその他の穴あけフィーチャの位置とサイズに関する情報が含まれています。プリント基板製造時に穴あけ機を制御するために使用されます。
使用方法 Excellonファイルは、製造工程でPCBに正確に穴を開けたり、切り抜きを作成するために重要です。
3. ODB++ (Open Database Design++):
ODB++は、レイヤー、ドリルデータ、スタックアップ情報、コンポーネント、アセンブリ詳細など、PCB設計に関する包括的な情報を含むインテリジェントな統一PCB製造データフォーマットです。
使用方法 ODB++は、PCBレイアウトソフトウェアと製造プロセス間の通信を合理化するために使用され、PCB製造とアセンブリのための包括的なデータセットを提供します。
4. IPC-2581:
IPC-2581は、堅牢なXMLベースのPCB製造ファイルフォーマットで、PCBスタックアップ、コンポーネント、ネットリスト、アセンブリ、および製造の詳細を含む、完全な設計および製造情報を包含します。
結論:
各PCBデザインソフトウェアは、プロジェクトファイル、ライブラリ、デザインを保存するための独自のファイル形式を持っています。これらのフォーマットは、.pcb、.sch、.lib、またはソフトウェア固有の他の拡張子を含むことがあります。
これらのファイル・フォーマットはPCB設計と製造に欠かせないものですが、ガーバーやエクセロンのように、主に製造段階で使用されるフォーマットもあることに注意する必要があります。一方、ODB++やIPC-2581のような統一フォーマットは、包括的な設計と製造データをカプセル化し、設計と製造プロセス間のシームレスな統合を容易にします。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......