This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

高周波回路におけるEMIフィルタリング

初出公開日 Oct 14, 2026, 更新日 Oct 09, 2026

1 min

目次
  • 1.    EMIの種類:
  • 2.    EMIの一般的な発生源:
  • 3.    EMIフィルターとは?
  • 4.    EMIフィルターの理解
  • 5.    EMIフィルターの種類:
  • 6.    EMIとEMCの違いは何ですか?
  • 7.    EMIフィルターをEMCフィルターとして、またはその逆に使用できますか?
  • 結論:

電磁干渉(EMI)とは、電子機器によって発生する不要な妨害であり、近くにある他の機器の動作に影響を与える可能性があります。EMIは、電気回路がオン/オフを切り替えたり、高周波で動作したりする際に放出される電磁放射によって引き起こされます。EMIとは、電子機器の正常な動作を妨害する不要な電磁エネルギーのことを指します。

1.    EMIの種類:

伝導性EMI: 電力線や信号ケーブルを通じて伝わり、EMIの発生源との物理的な接触によって引き起こされます。

放射性EMI: 放射性EMIは空気中を伝わり、アンテナやスイッチング回路など、電磁界を放出する発生源から生じます。

EMIの一般的な発生源には、電源装置、モーター、無線通信システム、さらには雷などの自然現象が含まれます。適切に制御されない場合、EMIは敏感な電子機器を妨害し、信号の完全性を劣化させ、医療機器、自動車システム、航空宇宙電子機器などの重要なアプリケーションで誤動作を引き起こす可能性があります。

2.    EMIの一般的な発生源:

EMIの発生源は、雷雨や太陽放射など、自然に発生する環境現象である場合もありますが、ほとんどの場合、EMIの発生源は別の電子機器や電気システムです。EMIは以下のようなあらゆる電子機器から発生する可能性があります:

発電機:発電機、電源装置、電圧調整器、スイッチやリレー、バッテリーチャージャー、高圧送電線などの機器および周辺機器。

高周波デバイス:発振器、コンピューティングデバイス、無線機、レーダー、ソナー機器など、高周波で動作するデバイス。

高電圧機械: モーターや点火システムなど、高電圧と高周波の両方を使用する機械。

電子システムは単独で動作することはほとんどないため、通常は実際の環境での信頼性を確保するために、一定レベルのEMIに対する耐性を持って設計されています。これは、航空宇宙グレードやアビオニクス機器、およびあらゆる状況で優れた信頼性が要求されるデバイスにおいて特に重要です。

3.    EMIフィルターとは?

EMIフィルターは、電磁干渉を抑制または低減するために設計された電気部品であり、電子機器が不要な妨害を引き起こしたり受けたりすることなく動作することを保証します。これらのフィルターは通常、コンデンサとインダクタで構成され、高周波ノイズを減衰させながら所望の電気信号を通過させるように配置されています。EMIフィルターは、電力線、信号線、通信回路に使用して、干渉が他のコンポーネントに広がったり影響を与えたりするのを防ぐことができます。産業機器、家電製品、電磁ノイズ制御が不可欠な高精度アプリケーションで広く使用されています。EMIフィルターを実装することで、メーカーはFCC、CE、CISPRなどの規制コンプライアンス基準を満たし、周囲のデバイスに影響を与えることなく製品が確実に機能することを保証できます。

4.    EMIフィルターの理解

EMIフィルターは、電磁干渉を抑制または減衰するように設計されています。特定の周波数範囲にわたって不要な電磁信号の振幅を低減することで機能します。

EMIフィルターの種類:

    • コモンモードフィルター
    • ディファレンシャルモードフィルター
    • ハイブリッドフィルター(コモンモードとディファレンシャルモードの組み合わせ)

EMIフィルターの特性:

    • 周波数範囲:通常kHzからGHzまで有効
    • 挿入損失:フィルターの有効性の指標(高いほど良い)
    • 定格電圧:最大動作電圧
    • 定格電流:最大電流処理能力

なぜ高周波回路にEMIフィルターが必要なのか?

高周波(HF)回路は、通常1 MHz以上の周波数で動作し、電磁干渉(EMI)の影響を非常に受けやすくなっています。この干渉は、敏感な電子部品の性能を妨害し、信号の完全性を劣化させ、規制コンプライアンスの問題を引き起こすことさえあります。EMIフィルターは、以下の理由からHF回路において不可欠です:

    • 伝導性ノイズと放射性ノイズの低減

高周波回路は、高速スイッチング、高調波、寄生容量により、大きなEMIを発生します。適切なフィルタリングがないと、このノイズは電力線を通じて伝わったり、近くのコンポーネントに放射されたりして、誤動作やデータ破損を引き起こす可能性があります。EMIフィルターは不要なノイズをブロックまたは減衰させ、安定した回路動作を保証します。

    • 信号の完全性の向上

HF回路では、特に通信やRFアプリケーションにおいて、クリーンで安定した信号を維持することが重要です。EMIフィルターは、信号を歪める可能性のある高周波ノイズを除去し、無線通信、レーダー、高速データ伝送などのシステムでより良い性能を確保します。

    • 規制基準の遵守

FCC、CE、CISPRなどの電磁両立性(EMC)規制は、EMI放出に厳しい制限を課しています。適切なEMI抑制のない高周波回路はコンプライアンステストに合格できない可能性があり、商業利用が妨げられます。EMIフィルターは、電子機器がこれらの基準を満たし、他の機器との干渉を回避するのに役立ちます。

    • 敏感なコンポーネントの保護

HF回路には、ノイズの影響を受けやすい敏感なアナログおよびデジタルコンポーネントが含まれることがよくあります。EMIフィルターは、これらのコンポーネントを外部干渉から保護し、回路の信頼性と寿命を向上させるのに役立ちます。

    • クロストークと干渉の防止

高密度に実装された電子システムでは、高周波信号が隣接するトレースやケーブルに結合し、クロストークを引き起こす可能性があります。EMIフィルターは、異なる信号経路を分離し、不要な相互作用を最小限に抑え、全体的なシステム性能を向上させるのに役立ちます。

EMIフィルターを高周波回路に統合することで、設計者は国際的なEMC規制に準拠しながら、信頼性が高く干渉のない動作を実現できます。

5.    EMIフィルターの種類:

EMIフィルターは、その構造、用途、干渉抑制の方法に基づいて異なる種類があります。以下は最も一般的な種類です:

1. パッシブEMIフィルター

これらのフィルターは、抵抗、コンデンサ、インダクタなどのパッシブコンポーネントを使用して電磁干渉を抑制します。外部電源を必要とせず、伝導性EMIと放射性EMIの両方を低減するのに効果的です。

    • LCフィルター – インダクタ(L)とコンデンサ(C)を使用して高周波ノイズをブロックします。
    • RCフィルター – 抵抗(R)とコンデンサ(C)を組み合わせて簡単なEMI抑制を実現します。
    • パイフィルター(Πフィルター) – 2つのコンデンサと1つのインダクタをパイ構成で配置し、強力なノイズ減衰を提供します。

2. アクティブEMIフィルター

これらのフィルターは、オペアンプやトランジスタなどのアクティブコンポーネントを使用して、不要なノイズを能動的に打ち消します。外部電源が必要で、高周波および精密アプリケーションで使用されます。

3. 電力線EMIフィルター

電源回路に設置され、伝導性EMIが電力線を通じて伝播するのを防ぎます。産業機器、医療機器、家電製品で広く使用されています。

6.    EMIとEMCの違いは何ですか?

電磁干渉(EMI)と電磁両立性(EMC)という用語は、電子部品や消費財の規制試験を指す際にしばしば互換的に使用されます。多くの点で関連しているため、この2つを混同しやすいです。この記事では、EMIとEMCをわかりやすく説明し、使用される試験装置の種類と各分野の要件について基本的な概要を提供します。

あらゆる電子機器はある程度の電磁放射を発生します。私たちは電子機器を閉じたシステムと考えがちですが、回路や配線を流れる電気は完全に封じ込められることはありません。このエネルギーは電磁放射として空気中を伝播したり、相互接続されたI/Oまたは電力ケーブルに沿って伝導(または結合)されたりする可能性があり、これは通常「妨害電圧」と呼ばれます。

EMIとEMCの試験要件は非常に複雑になる可能性があり、製品を市場に投入する際に考慮しなければならない業界やアプリケーション固有の幅広い影響があります。

7.    EMIフィルターをEMCフィルターとして、またはその逆に使用できますか?

機能に一部の重複はありますが、EMIフィルターとEMCフィルターは通常、異なる目的のために設計されています。EMIフィルターは特定の干渉抑制を対象とし、EMCフィルターはデバイスが incoming 干渉に耐え、放出を制限することを保証し、EMC基準への完全な準拠を提供します。逆に、EMCフィルターは単純なEMI問題に対しては過剰設計で高コストになる可能性があります。最適な性能とコスト効率を確保するために、各タイプのフィルターを本来の目的に使用するのが最善です。

Go Ahead of the game with JLCPCB rapid PCBA solution

結論:

高周波回路において、電磁干渉(EMI)は信号の完全性、規制コンプライアンス、および全体的なデバイス性能に影響を与える重大な課題です。EMIフィルターは、パッシブおよびアクティブフィルタリング技術を通じて不要なノイズを抑制することにより、これらの妨害を軽減する上で重要な役割を果たします。伝導性および放射性EMIを低減し、無線通信、レーダー、医療電子機器などの敏感なアプリケーションで安定した動作を保証します。

パッシブ、アクティブ、または電力線ベースのいずれであっても、適切なEMIフィルターを選択することで、最適なノイズ抑制と効率的な回路性能が確保されます。電子システムがより高い周波数とより大きな複雑さに向かって進化し続ける中で、効果的なEMIフィルタリングの統合は、現代の電子設計において堅牢で干渉のない動作を実現するために不可欠であり続けます。

複雑なRFシステム、自動車電子機器、またはIoTデバイスを設計する場合でも、信頼できる製造サービスと提携することが重要です。JLCPCBの迅速なPCBAソリューションは、エンジニアが自信を持ってプロトタイプを作成し、スケールアップできるように支援します—高品質なコンポーネント、自動SMTアセンブリ、EMIを考慮したレイアウトプラクティスを提供します。統合されたDFMチェックとコンプライアンス対応のビルドにより、JLCPCBはEMIに強い設計をより迅速かつ確実に市場に投入するお手伝いをします。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける