EasyEDAでゼロから回路図を作成する方法
1 min
- EasyEDAの紹介
- EasyEDAで回路図をゼロから作る方法 - CN3058Eを例として
- 新しいプロジェクトのためにEasyEDAをセットアップする
- 回路を作成する一般的な手順:
- 回路図の構築
- PCBレイアウトの考慮事項:
- 結論:
今日は、回路をゼロから設計し、回路図を設計する全プロセスをお見せします。EasyEDAでPCBをプロフェッショナルで見栄え良くするために、どのような注意事項と設計戦略に従えばよいでしょうか。 私たちはバッテリーチャージャーボードを設計しており、これは中程度の難易度です。この設計では、まずデータシートを確認して必要な部品を選定し、その後、いくつかのロジックを踏まえて実際の回路を設計します。CN3058Eベースの保護機能付きLiFePO₄バッテリーチャージャーの、初期のアイデアから完成した回路図とPCBまでの、私自身の設計プロセスをすべてEasyEDAで作成しながらご紹介します。
EasyEDAの紹介
電子回路の設計において、最も人気のあるオンラインツールの一つがEasyEDAです。この無料のクラウドベースプラットフォームにより、エンジニア、ホビイスト、学生が回路図の作成、シミュレーションの実行、さらにはプリント基板(PCB)の設計まで、すべてウェブブラウザ内で行うことができます。
インストールが必要な従来のソフトウェアとは異なり、EasyEDAはオンラインで動作するため、コラボレーションやプロジェクトの共有がはるかに簡単です。Arduinoプロジェクトを試している初心者でも、PCB製造の準備をしているプロフェッショナルでも、EasyEDAは簡単な入り口を提供します。
EasyEDAとは何か、なぜ使うのか?
EasyEDAは以下をサポートする統合設計環境です:
- 回路図キャプチャ – 回路図をゼロから描画します。
- 回路シミュレーション – ハードウェアを構築する前に、仮想的に設計をテストします。
- PCBレイアウト – 回路図をPCB設計に変換します。
- ワンクリック製造 – JLCPCBから直接基板を注文できます。
主なメリットは以下の通りです:
- 有料の高度なオプション付きで無料で使用できます。
- インターネット接続があればどこからでもアクセスできます。
- 大規模な部品ライブラリ。
- シームレスなPCB発注とアセンブリの統合。
EasyEDAで回路図をゼロから作る方法 - CN3058Eを例として
CN3058Eは、3.6V/3.7VのLiFePO₄セルに最適化されたリニアバッテリーチャージャーICです。データシートから、充電プロファイルである定電流/定電圧(CC/CV)に関する情報を収集しました。8ピンパッケージで、外付け抵抗により充電電流を設定できます。パッケージが小さいため多くの熱に耐えられないので、最大範囲の1A以下に抑える必要があります。さらに、充電と満充電のステータスインジケーター、およびバッテリー温度監視があります。参考として、上にデータシートに記載されている回路図を示します。最終レイアウトでは、必要な構成に応じて一部変更を加えています。
新しいプロジェクトのためにEasyEDAをセットアップする
ステップ1:新しいプロジェクトを作成する
- EasyEDAにログインします。
- 新規プロジェクトをクリック → 「CN3058E LiFePO4 Charger」と名前を付ける → 簡単な説明を追加します。
ステップ2:部品ライブラリを収集する
- EasyEDAライブラリでCN3058Eを検索します。
- サポート部品を追加します:抵抗、コンデンサ、LED、USB Type-Cコネクタ。
- 部品が見つからない場合は、LCSCからフットプリントをインポートするか、カスタムシンボルを作成します。
EasyEDAはJLCPCBとシームレスに統合されているため、回路図とPCBが完成したら、ワンクリックで直接基板を注文できます。これにより時間を節約し、エラーを減らし、アイデアから実際の製品まで設計がスムーズに進むことを保証します。
回路を作成する一般的な手順:
1. 配線接続
「Wire」ツールを使用して、回路図に従ってピンを接続します。
2. ネットに名前を付ける
VIN、VBAT、GNDなど、追跡しやすい明確なネットラベルを割り当てます。
3. 電源フラグを追加する
VCCとGNDシンボルを配置して、電源レールをマークします。
4. 部品に注釈を付ける
Annotateをクリックして、R1、C1などを割り当てます。
5. 電気的ルールチェック(ERC)
ERCを実行して、未接続のピンや欠落した接続を発見します。
回路図の構築
すべてを接続する時です。すべてが一か所に集まったら、ここでは4つのセクションを使用します:
1) 入力セクション:
これは電源入力セクションとも呼ばれ、5V電源を使用しています。そのために、5V入力用に構成されたUSB Type-Cポートを使用しています。2つの5.1 kΩ抵抗(R6、R7)が、適切なType-C識別のためにCC1ピンとCC2ピンに接続されています。外部電源が必要な場合に備えていくつかのピンが追加されています。
2) 充電コントローラー(CN3058E):
回路図の充電セクションが含まれています。図を再描画しました。特定のラベルとネットを使用して、異なるセクションをきれいに相互接続できます。例えば、VINはCN3058Eのピン4に接続されています。ISET抵抗(R2)は充電電流を設定し、現在1.5Kで600mAを生成します。BATピンはバッテリーに安定化された充電電圧を出力します。TEMPは今回は省略しました。これは単一セル充電器であり、動作条件はここでは最悪ではないためです。さらに、ノイズを抑制するためにVIN付近にいくつかのデカップリングコンデンサ(C1、C4、C5)があります。また、バッテリーポイント付近にC5、C6、C7があります。バッテリー安定性のための10 µF出力コンデンサ。フィルタリングと過渡抑制のための100 nFと1 µFコンデンサ。
3) インジケーター:
バッテリーの充電状態を示すために使用されるシンプルなLEDです。(LED1は充電中、LED2は満充電)。
4) 出力:
VBATはICの出力で、ヘッダーに接続されており、後で外部バッテリーを接続するために使用されます。完全な回路図をここに示します。これでプロジェクトの回路図セクションが完了し、PCB設計に移る準備が整いました。
PCBレイアウトの考慮事項:
このブログではPCB設計に焦点を当てていませんが、効率的なPCBを作成するためのいくつかのヒントを共有し、PCBビューも共有します:
- トレース長を最小限に抑えるために、CN3058Eを入力および出力コンデンサの近くに配置します。
- USB Type-Cデータラインの差動信号を短く保ちます。
- 充電電流を処理するために、バッテリーとVINラインに幅広のトレースを使用します。
- 視認性のために、インジケーターLEDをPCBの端に配置します。
結論:
以上、EasyEDAでCN3058E LiFePO₄バッテリーチャージャー(保護機能付き)をゼロから設計する手順を見てきました。手順が明確になれば、簡単なプロセスでした。回路図の設定からPCBの発注まで。重要なのは、データシートに従い、正しいフットプリントを使用し、ルールチェックで検証することです。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......