JLCPCBが推進する二層基板技術の進化
1 min
二層基板は、電子産業における重要な革新技術であり、片面基板のシンプルさと多層基板の複雑さの間を埋める役割を果たします。デバイスが小型化し、より多くの機能を必要とするにつれて、二層基板の導入により、エンジニアはこれらのニーズに効率的に対応することができました。JLCPCBは、高品質でコスト効率の良い二層基板を提供し、現代のエレクトロニクスの要求を満たしています。本記事では、JLCPCBがどのようにして二層基板技術を発展させ、現代の電子機器においてその利点を活かしているかを探ります。
二層基板とは?
二層基板は、単層基板とは異なり、基板の両面に銅の導電層が存在する基板です。この追加の導電層により、トレースを配置するためのスペースが提供され、基板のサイズを増やすことなく、より多くのコンポーネントや複雑な回路を実現することが可能になります。
ビアと呼ばれるメタル化された貫通孔が上下の層を接続し、信号が両層を通って伝達されるようにします。この設計により、回路の複雑さが向上しながらも基板のサイズを維持できるため、二層PCBはより高度なアプリケーションに最適です。
JLCPCBの二層基板製造の専門知識
JLCPCBは、高精度のエッチングおよびメタル化貫通孔技術を駆使して、両層間の信頼性の高い接続を提供し、複雑な回路においても電気的な失敗のリスクを低減します。
JLCPCBの二層基板製造の主な特徴は次のとおりです:
- 材料の選択:JLCPCBはFR4、アルミニウム、ポリイミドなどのさまざまな材料を使用して、用途に応じた最適な基板を提供します。
- 最先端の製造設備:自動化された生産ラインにより、層の正確な整列とビアのメッキ、精密なドリル加工が保証されます。
- 表面処理オプション:JLCPCBは、HASL、ENIG、OSPなど、基板の耐久性と性能を向上させるためのさまざまな表面処理オプションを提供しています。
- カスタマイズ可能なオプション:基板の厚さやトレース幅など、顧客が具体的な要件を指定できるため、プロジェクトに適した基板をオーダーメイドできます。
二層基板の応用分野
二層基板は、中程度の複雑な回路が必要とされる産業で広く使用されています主な応用分野は次のとおりです:
消費者用電子機器:スマートフォン、タブレット、デジタルカメラなどのデバイスは、小型化しながら高密度のコンポーネントを収容するために、二層基板を使用しています。
自動車産業:現代の車両では、ナビゲーションや安全システムなどの高度なエレクトロニクスに二層基板が採用されています。
産業機器:信頼性と耐久性が重要な産業用自動化システムでは、二層基板が一般的です。
通信産業:ネットワーク機器やルーターなどの通信機器でも、二層基板の利点を活かしています。
二層基板の利点
- 高密度化:二層基板は、片面基板よりも複雑な回路をサポートしながらも、空間を効率的に活用します。
- コスト効率:片面基板より多機能でありながら、製造コストは多層基板よりも低く抑えられます。
- コンパクト設計:両面に回路を配置できるため、スペースが限られたデバイスに最適なコンパクトな設計が可能です。
- 設計の柔軟性:追加の層により、設計者はコンポーネントの配置や信号の配線をより自由に行うことができ、全体的な設計の柔軟性が向上します。
JLCPCBの品質と革新に対する取り組み
JLCPCBは、現代のエレクトロニクスメーカーの多様なニーズに応えるために、高品質な二層基板を提供しています。迅速なリードタイム、競争力のある価格設定、持続可能性への取り組みを通じて、JLCPCBは大企業からスタートアップまで信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。
JLCPCBの無料の製造設計(DFM)チェックは、顧客が設計を最適化し、エラーの可能性を減らし、全体的な品質を向上させるのに役立ちます。
結論:JLCPCBとともに進化する二層基板の未来
二層基板は、単純さと複雑さのバランスを取る優れた技術であり、多様な用途に対応できる汎用的な選択肢となっています。JLCPCBの専門知識、先進的な製造能力、およびコスト効率の高いソリューションを通じて、企業は二層基板を利用して製品性能を向上させることができます。
電子機器がさらに進化する中、JLCPCBは常に革新の最前線に立ち、高品質で信頼性の高いソリューションを提供し続け、今日の技術的課題に対応します。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......