熱抵抗と性能におけるPCB基板材料の比較
1 min
- 3つの一般的なPCB基板材料
- FR-4基板材料
- その他の基板材料
- JLCPCB PCB製造・組立サービス
- 結論
プリント基板(PCB)は現代の電子機器に不可欠な部品であり、スマートフォンから医療機器に至るまで、多くのデバイスの基盤として機能しています。基板材料の選択はPCB設計において重要な要素であり、特にPCBのインピーダンス、熱抵抗、および全体的な性能に関しては決定的な役割を果たします。本記事では、FR-4、アルミニウム、セラミックという3つの一般的なPCB基板材料の熱抵抗と性能を比較し、PCBの熱性能を最適化したい設計者向けに推奨事項を提供します。また、その他の基板材料についても探求し、これらの材料が一般的に使用される応用例を追加で紹介します。
3つの一般的なPCB基板材料
FR-4基板材料
(Image credits: Jichangsheng Technology)
(画像提供:Jichangsheng Technology)
FR-4はPCB製造で広く使用される基板材料です。ガラス繊維織物と難燃性樹脂からなるエポキシ樹脂ベースの積層材料です。FR-4は優れた機械的強度と電気絶縁性を備えており、多くの用途で人気があります。しかし熱伝導率が比較的低いため、放熱能力に制限が生じます。
FR-4の熱性能を改善する一つの方法は、より厚い銅層と広い配線幅を用いて放熱表面積を増やすことです。別の選択肢として、熱ビアを使用し、部品から基板の反対側へ熱を逃がす経路を提供する方法があります。さらに、設計者はヒートシンクを使用して熱管理を改善できますが、これにより基板のコストが増加する可能性があります。
アルミニウム基板材料
アルミニウムは金属ベースの基板材料であり、優れた熱伝導性と高い熱膨張係数を備えています。放熱が重要な高電力用途で頻繁に使用されます。アルミニウム基板は、ヒートシンクやその他の冷却ソリューションのベースとしても使用できます。
アルミニウム基板の具体的な例として、絶縁金属基板(IMS)が挙げられます。これはアルミニウム層と銅層の間に絶縁材の薄層を挟んだ構造です。アルミニウム層は優れた放熱性を、銅層は良好な導電性を提供します。
アルミニウム基板の別の用途はLED照明である。LEDは大量の熱を発生するため、アルミニウム基板を使用することで熱を放散し、LEDの寿命と信頼性を向上させることができる。
セラミック基板材料
セラミックは、高電力・高周波用途で一般的に使用される別の基板材料である。セラミック基板は優れた熱伝導性と機械的強度を有し、高温環境下での動作が可能である。また耐食性に優れ、良好な電気的特性を備えている。
セラミック基板の一例として、低温同時焼成セラミック(LTCC)が挙げられる。これは複数のセラミック層で構成され、スクリーン印刷プロセスを用いて導電パターンを形成できるため、受動部品を統合した複雑な回路の形成が可能である。
セラミック基板は、マイクロ波や高周波(RF)用途など、高周波動作を必要とするアプリケーションで頻繁に使用されます。また、DC-DCコンバータやモーター駆動装置などのパワーエレクトロニクスにも用いられます。
その他の基板材料
FR-4、アルミニウム、セラミック以外にも、PCB製造に使用可能な基板材料は存在する。例えば、ロジャース社はPCB向けの高性能材料を幅広く提供しており、高い熱伝導率、低い誘電損失、低い熱膨張係数を有する材料が含まれる。別の例として、PTFEベースの材料が挙げられます。これらは優れた電気的特性を持ち、高温環境下でも動作可能なため、RFアプリケーションで広く採用されています。
ポリイミドはフレキシブルPCBで一般的に使用される基板材料です。高温耐性に優れ、PCBに曲げや屈曲が必要な用途に適しています。航空宇宙分野や高信頼性アプリケーションなど、PCBが極端な温度や過酷な環境に耐えなければならない場面で多用されます。
PCB設計者への推奨事項
PCBの基板材料を選択する際、設計者はアプリケーションの具体的な要件に加え、コスト、入手可能性、製造の容易さなどの要素を考慮すべきである。高電力または高温アプリケーションでは、アルミニウムやセラミックなどの材料が熱伝導率の高さから好まれる場合がある。しかし、低電力アプリケーションでは、FR-4がより費用対効果が高く実用的な選択肢となる。
基板材料の選定に加え、設計者はPCBの熱性能に影響を与えるその他の要因、例えば部品配置、銅の重量と厚さ、サーマルビアの使用なども考慮すべきである。ヒートシンクやその他の冷却ソリューションも熱管理の改善に活用できるが、基板コストを増加させる可能性がある。
材料と用途の例
その他の基板材料とその用途には以下が含まれます:
テフロン:この材料は優れた誘電特性を持ち、高温環境下でも動作可能です。マイクロ波および高周波(RF)用途で一般的に使用されます。
カプトン:この材料はポリイミドフィルムであり、医療機器や航空宇宙用途などに見られるフレキシブル回路によく使用されます。
金属コア基板:基板材料として金属(通常はアルミニウム)コアを使用する基板。高出力LED照明や自動車用途で広く採用されている。
フレキシブル基板:ポリイミドなどの柔軟な基板材料を使用し、曲げや屈曲が可能。ウェアラブル技術、医療機器、航空宇宙用途で一般的に使用される。
高温用FR-4:本材料は高温環境での使用を想定したFR-4の派生品です。自動車や航空宇宙分野で広く採用されています。
セラミック充填PTFE:PTFEの優れた電気特性とセラミックの高熱伝導性を併せ持つ材料です。高周波・高電力用途に最適です。
JLCPCB PCB製造・組立サービス
JLCPCBの最先端製造プロセスにより、お客様のPCBは最高水準の品質と信頼性で製造されます。また、ユーザーフレンドリーなオンライン注文システムを提供しており、PCBプロジェクトの見積もり取得や注文が簡単に行えます。短納期、競争力のある価格設定、顧客満足への取り組みにより、JLCPCBは信頼性と高品質なPCB製造サービスを求める設計者にとって最適な選択肢です。
結論
結論として、基板材料の選択はPCB設計において、特に耐熱性と性能の観点から極めて重要な要素です。設計者は様々な基板材料から選択可能であり、それぞれが独自の特性と利点を有しています。FR-4、アルミニウム、セラミックは一般的に使用される基板材料であり、それぞれ長所と短所があります。
基板材料を選択する際、設計者はアプリケーションの特定の要件に加え、コスト、入手可能性、製造の容易さなどの要素を考慮すべきです。また、部品配置、銅の重量と厚さ、サーマルビアの使用など、PCBの熱性能に影響を与えるその他の要素も考慮する必要があります。
JLCPCBは主要なPCB製造・組立サービスプロバイダーであり、FR-4、アルミニウム、銅コア、ロジャース、PTFEテフロンなど、多様な基板材料から選択可能です。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......