ブランクPCBと部品:空のボードに構築する
1 min
- ブランクPCBの材料内訳と選択
- DIYとプロトタイピングに最適なブランクPCBフォーマット
- ブランクPCBと組み合わせる必須部品
- ブランクPCBを実用的なプロジェクトに変える
- 結論
ブランクPCBとは、部品が実装されていない未実装の回路基板を指します。ブランクPCBは、銅張積層板から製造され、穴あけ、マスキング、仕上げが施された空の回路基板です。これはエンジニアがプロトタイプ、実験、ホビー製作に使用するキャンバスです。ブランクボードは部品のないシンプルなPCBです。この記事をさらに深く掘り下げて、業界で使用されているいくつかの標準と技術を調べてみましょう。
ユニバーサルブランクボード vs プリルーティングプロトタイピングボード
ユニバーサルブランクボードは銅張シートと汎用プロトボードです。これらは絶縁基板上の銅のシートまたはパネルです。エッチングまたは手動で配線することができます。カスタム形状や一回限りの実験に最適です。研究室、小ロットのカスタムエッチング、または独自のトレース設計を手作業で行いたい場合に理想的です。
プリルーティングプロトタイピングボードはパーフボードとSMDグリッドです。これらには既製の穴グリッドまたはSMDフットプリントアレイが付属しています。ブレッドボードからPCBへの移行や、カスタムルーティングよりもスピードを重視するDIYプロジェクト用のブランクPCBに便利です。どちらにもそれぞれの用途があります。ユニバーサルブランクはカスタム用、プリルーティングプロトタイピングボードはスピード用です。
銅張タイプ:片面 vs 両面 vs 多層
- 片面(1層): 銅は回路基板の片面にのみ適用されます。両面基板よりも安価で、良好な機械的安定性を持っています。片面レイアウトは、複雑な配線スキームを必要とせず、ジャンパーワイヤーを含む可能性のあるプロジェクトに適しています。
- 両面(2層): 銅はプリント回路基板の両面に適用され、めっきスルーホールとビアがあります。ほとんどの両面回路基板は両面にトレースをルーティングできるため、最も一般的なタイプのプリント回路基板となっています。通常、片面にグランドプレーン、反対面に信号トレースが含まれます。両面回路基板は通常、低複雑度の PCB設計にとって経済的なソリューションです。
- 多層(4層以上): 高密度でより複雑な設計には、適切なスタックアップを持つ複数の層が必要です。これにより、インピーダンス制御やノイズの多い/高速回路に対応できます。高速設計では、信号と電力の整合性ルールを念頭に置くことをお勧めします。
ブランクPCBの材料内訳と選択
FR-4、CEM-1、アルミニウム、フレキシブル – それぞれの使用場面
FR-4(ガラスエポキシ)は最も一般的に使用されるものです。FR-4は低コストで、良好な機械的安定性を持っています。FR-4は高速ブランクPCBプロトタイピングに使用できます。
CEM-1 / CEM-3: CEM-1は単一のガラス繊維層を持つ紙ベースの積層板です。通常は片面で、機械的強度が低くなっています。これらの基板は高周波では十分な性能を発揮しません。一方、CEM-3はFR-4と同様の織ガラス繊維を使用しています。より優れた強度と両面サポートを提供します。
アルミニウム(MCPCB): メタルコアPCBは放熱に適しています。LEDアレイや電力散逸モジュールに理想的です。プロトタイプのアルミニウムボードは通常、FR-4よりも高い価格から始まります。
フレキシブル(ポリイミド): ウェアラブルで屈曲性が必要な場合に使用します。フレキシブルは設計の複雑さとコストを増加させますが、独自のフォームファクターを可能にします。
熱、機械、ルーティングのニーズに材料を合わせてください。
厚さ、銅重量、温度定格のクイック表
| 特性 | 一般的な値 |
| 基板厚さ | 0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm(標準)/ 2.0 mm |
| 銅重量 | 1 oz(35 µm)、2 oz(70 µm)、それ以上 |
| Tg(ガラス転移温度) | 標準FR-4 = 130~140 °C;高Tg = 170~230 °C |
| 熱伝導率 | 1~3 W/mK(コアによる) |
DIYとプロトタイピングに最適なブランクPCBフォーマット
標準ユーロカードサイズとストリップボードの代替品
標準ユーロカードサイズは100 × 160 mmと100 × 100 mmです。ストリップボードはスルーホールプロトタイピング用の連続銅ストリップです。ディスクリート回路には高速ですが、高密度ルーティングには煩雑です。ストリップボードの代替品には、パーフボード、パッドパーホールプロトボード、SMDグリッドボードがあります。反復を繰り返す予定がある場合は、ファブの最もコスト効率の良いパネライゼーションに合った標準サイズを選択してください。
SMD対応ブランクボード(0603/0402フットプリントグリッド)
多くのブランクSMDプロトボードは0603/0805パッケージ用のグリッドフットプリント付きで出荷されています。注意深いレイアウトなしで超小型0402をサポートするものは少ないです。SMDを手作業で配置する予定がある場合は、パッドサイズと間隔を確認してください。超小型SMD作業には、余裕のあるパッドフィレットとサーマルリリーフを備えたカスタムSMDグリッドを設計できます。
スルーホールパーフボードの進化(2.54 mm vs 2.0 mm)
2.54 mm(0.1")は標準パーフボードで、DIP ICやほとんどのホビー用コネクタと互換性があります。同様に、2.0 mmのものはコンパクトさのために使用されますが、互換性が低下します。したがって、実装する予定の部品に基づいてピッチを選択してください。
ブランクPCBと組み合わせる必須部品
必須のコネクタストリップ、ピンヘッダー、端子台
2.54 mmピッチのピンヘッダーはモジュラーテストの救世主です。ブレッドボードやジャンパーとの簡単な接続を可能にします。端子台は、DIYプロジェクト用のブランクPCB上のスピーカー出力、電源入力、またはフィールド配線に不可欠です。同様に、エッジコネクタやカードエッジパッドはユーロカードのようなモジュールの設計に使用されます。垂直および直角ヘッダーをいくつか、およびいくつかのタイプの端子台を購入してください。
プロトタイピング用ジャンパーワイヤー、ソケット、ブレークアウトヘルパー
迅速な配線にはメスとオスのジャンパーワイヤーが必要です。ICソケットのDIPまたはSMDアダプターは、ホットスワップとバーンインに使用されます。小型QFN/BGA部品用のブレークアウトボードは、はんだ付けのリスクを軽減します。これらの部品は、時間とフラストレーションを節約するために金に値する価値があります。
ブランクPCBを実用的なプロジェクトに変える
ブランクボードにどのように部品を実装するかが重要ですので、数量に合った方法を選択してください:
デッドバグ vs マンハッタン vs 適切なエッチングルート
- デッドバグ: ICを逆さまにして、ワイヤをピンにはんだ付けします。リードインダクタンスが低いため、RFに高速な方法です。
- マンハッタンスタイル: 銅パッドに接着された小さな銅アイランドを使用し、それらの間に部品を配線します。
- 適切なエッチング / ルーティングPCB:めっきスルーホールビアと反復可能な信頼性を備えたプロフェッショナルなルートを使用してトレースを設計します。
迅速な実験やRF調整には、マンハッタンが救世主です。
ブランクボードでの5分SMDはんだ付けのコツ
一つの角を仮付けし、位置合わせしてから、残りのピンを熱風またはリフローで流します。液体フラックスをたっぷり塗布してください。加熱時間を短縮し、ブリッジを軽減します。同じサイズのパッドのアレイには、はんだペーストステンシルまたはシリンジを使用してください。これにより組み立てが迅速になります。 パッドを事前にはんだメッキすると、大きな部品の tombstoning を防ぐのに役立ちます。 プロジェクトに多数のSMDを含むブランクPCBプロトタイピングが含まれる場合は、製造施設からコスト効率の良いステンシルの使用を検討してください。
結論
これはブランクボードに関するすべてです。ブランクボードのタイプと標準について説明しました。標準FR-4は一般的なアプリケーションの電子機器に使用できます。アルミニウムはこのタイプの用途の電力/放熱に使用されます。 フレキシブルPCB はウェアラブルや曲面製品設計に採用される場合があります。ほとんどのプロトタイピングタイプは1 Oz銅と1.6mm厚さを必要としますが、PCBに大きな電流を流す必要がある用途では銅厚さのアップグレードが必要になります。
- 安価なプロトタイピングには、オンラインファブからの小ロット両面基板が非常に手頃な価格で入手できます。単価、ターンタイム、送料のトレードオフを考慮してください。
- 熱重視の設計(MCPCB)では、プロトタイプコストが高くなることを予想してください。小型アルミニウムボードは通常FR-4よりも高価で、サイズに応じて10~100ドルの範囲です。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......