Guide complet du symbole LED [Mise à jour 2026]
16 min
- Qu'est-ce que le symbole LED?
- Comprendre le schéma et la structure du symbole LED
- Types de symboles LED
- Comprendre la polarité du symbole LED
- Orientation du symbole LED dans les schémas
- Comment lire un symbole LED dans un circuit étape par étape?
- Erreurs courantes lors de l'utilisation des symboles LED
- Symbole LED vs symbole de diode
- Symbole LED et conception de PCB
- Donnez vie à votre circuit LED avec JLCPCB
- FAQ sur le symbole LED
- Conclusion
Le symbole LED est l'un des symboles électroniques les plus utilisés dans la conception de circuits modernes. Vous le rencontrerez dans les voyants d'alimentation, les circuits à microcontrôleur et les systèmes d'éclairage RGB.
Que vous lisiez un schéma électrique simple ou conceviez un PCB multicouche complexe, il est indispensable de comprendre le symbole schématique d'une LED pour interpréter et concevoir correctement les circuits électroniques. Ce guide présente tout ce qu'il faut savoir sur le symbole de la diode électroluminescente, de sa structure fondamentale à son utilisation dans un processus réel de conception PCB.
Dans ce guide, vous apprendrez à:
- Comprendre le schéma et la signification du symbole LED
- Identifier la polarité, l'anode et la cathode
- Distinguer une LED, une diode et une photodiode
- Lire les circuits à LED
- Appliquer les règles d'orientation du symbole
- Comprendre les symboles des LED CMS et THT
- Interpréter le symbole d'une LED RGB
- Identifier les boîtiers LED 0402, 0603 et 5050
- Passer du schéma au PCB

Figure: symbole schématique d'une LED à côté d'une LED physique allumée sur un circuit imprimé.
Qu'est-ce que le symbole LED?
Le symbole LED est un symbole de diode accompagné de deux flèches orientées vers l'extérieur pour représenter l'émission lumineuse.
Plus précisément, il s'agit de la représentation schématique d'une diode électroluminescente.
Il se compose d'un triangle dirigé vers une barre verticale, qui correspond à la forme standard d'une diode, auquel s'ajoutent deux flèches diagonales indiquant l'émission de photons.
Il est défini par la norme IEC 60617 dans sa dernière révision, seule norme internationale actuellement active pour les symboles graphiques utilisés dans les schémas.
Remarque
L'ancienne norme IEEE 315/ANSI Y32.2 définissait exactement la même représentation graphique, mais elle a été officiellement désactivée en novembre 2019 sans être remplacée.
Utilisez par défaut la norme IEC 60617 pour les conceptions électroniques modernes et conformes.
Que représente le symbole d'une diode électroluminescente dans un circuit?
Le symbole LED permet d'indiquer clairement dans un schéma le type de composant, le sens du courant et son comportement optique à l'aide d'une seule représentation compacte.
Comprendre le symbole schématique d'une LED permet d'éviter les erreurs de polarité pendant l'assemblage.
| Propriété | Détail |
|---|---|
| Forme du symbole | Triangle de diode, barre verticale de cathode et deux flèches orientées vers l'extérieur |
| Direction des flèches | Vers l'extérieur du corps de la diode, ce qui indique l'émission lumineuse |
| Anode (+) | Base plate du triangle reliée à l'alimentation positive |
| Cathode (-) | Barre verticale reliée à la masse ou au rail négatif |
| Norme applicable | IEC 60617 dans sa dernière révision, base de données en ligne active regroupant environ 1 900 symboles |
| Domaines d'utilisation | Schémas, conception de PCB, bibliothèques EDA et documentation technique |
Comportement électrique du symbole LED en polarisation directe et inverse
La forme de la diode, composée d'un triangle et d'une barre, indique que le courant ne circule que dans un seul sens.
Le triangle indique le sens de circulation autorisé du courant, toujours de sa base plate vers la barre.
La ligne verticale représente une barrière. Dans des conditions normales, le courant ne peut pas la traverser de droite à gauche.
Signification optique du symbole LED et émission de photons
Une LED est constituée de couches de semi-conducteurs de type P et N réunies au niveau d'une jonction. Lorsqu'une tension directe est appliquée, les électrons et les trous se recombinent et libèrent de l'énergie sous forme de photons.
Les deux flèches indiquent que cette diode produit également de la lumière. Elles représentent la lumière quittant le composant et sont donc orientées vers l'extérieur de la jonction.
Comprendre le schéma et la structure du symbole LED
Explication du symbole LED: triangle, barre et flèches
Ce symbole LED est reconnu dans l'ensemble de l'industrie électronique.
Règle simple:
- Triangle = sens du courant
- Barre = cathode
- Flèches = émission lumineuse
Le symbole électrique d'une LED se compose de trois éléments:
- Triangle, ou corps de la diode: orienté vers la droite, il représente la jonction PN et le sens conventionnel du courant
- Barre verticale, ou cathode: placée à la pointe du triangle, elle représente la barrière de potentiel qui bloque le courant inverse
- Deux flèches diagonales: orientées vers l'extérieur du symbole selon un angle d'environ 45°, elles représentent l'émission de photons

Figure: symbole schématique standard d'une LED avec l'anode, la cathode, le corps de la diode et les flèches d'émission lumineuse.
Pourquoi le symbole LED comporte-t-il des flèches?
Règle simple:
- Flèches orientées vers l'extérieur = LED émettant de la lumière
- Flèches orientées vers l'intérieur = photodiode recevant de la lumière
- Absence de flèches = diode de redressement standard
Une diode au silicium standard dissipe de l'énergie sous forme de chaleur, un phénomène invisible et sans intérêt direct pour la lecture du schéma. Une LED convertit l'énergie de la jonction en photons.
Les flèches rendent cette caractéristique visible sans nécessiter d'indication supplémentaire. Pour approfondir le fonctionnement fondamental des diodes, consultez ce guide complet des symboles de diodes.
Les flèches indiquent que l'énergie quitte la jonction sous forme de lumière et non de chaleur. Elles ne représentent pas le sens du courant, qui est indiqué par le triangle.
Elles indiquent le sens du rayonnement, vers l'extérieur de la source. Les flèches constituent donc l'élément visuel le plus important pour identifier une LED dans un schéma complexe.
Types de symboles LED
Le symbole de base reste identique pour les différents types de LED. Les caractéristiques particulières sont indiquées dans les libellés, la liste des composants (BOM) et les empreintes PCB.
Symbole d'une LED standard
Ce symbole est utilisé pour les voyants visibles rouges, verts, bleus, blancs, etc. La couleur précise est indiquée dans la BOM ou à côté du désignateur du composant, par exemple D1 ROUGE.
Symbole d'une LED infrarouge
Il est visuellement identique au symbole standard. La mention "IR" figure dans le libellé du composant, par exemple D3 IR, ainsi que dans la colonne de longueur d'onde de la BOM.
Symbole d'une LED RGB
Il représente trois LED réunies dans un seul bloc schématique. Elles partagent généralement une borne commune.
Le symbole de LED RGB est fréquemment utilisé dans les circuits à microcontrôleur et les systèmes d'éclairage.
| Variante | Borne commune | Commande des canaux |
|---|---|---|
| Cathode commune | Toutes les cathodes → GND | Appliquer une tension à chaque anode R, G ou B pour l'activer |
| Anode commune | Toutes les anodes → VCC | Relier chaque cathode à GND pour l'activer |

Figure: comparaison des configurations de câblage d'une LED RGB à cathode commune et à anode commune.
Symbole d'une LED CMS vs symbole d'une LED traversante
Le symbole schématique ne change pas selon le type de boîtier. Une LED CMS 0603 utilise exactement le même symbole électrique triangulaire qu'une grande LED traversante de 5 mm.
Comprendre la polarité du symbole LED
Les erreurs de polarité figurent parmi les défauts de circuit les plus dommageables. Le symbole indique directement la polarité, sans nécessiter d'interprétation approximative.
Comment identifier l'anode et la cathode sur le symbole LED?
Moyen mnémotechnique: le triangle pointe toujours du "+" vers le "-".
La base plate du triangle correspond à l'entrée positive, tandis que la ligne verticale représente le côté par lequel le courant ressort.
Règle de polarité du symbole LED
Règle simple de polarité:
- Base plate du triangle = anode (+), à relier à l'alimentation positive
- Barre verticale = cathode (-), à relier à la masse
- Pointe du triangle = sens conventionnel de circulation du courant
Polarité des LED physiques CMS et traversantes
| Type de LED physique | Repère de l'anode | Repère de la cathode |
|---|---|---|
| Traversante, 5 mm ou 3 mm | Patte la plus longue | Patte la plus courte |
| Corps d'une LED traversante | - | Méplat sur le boîtier en plastique |
| CMS, 0402 ou 0603 | Consulter la fiche technique | Point, ligne ou encoche selon le fabricant |
| CMS RGB 5050 | Consulter la fiche technique | Broche 1 indiquée par le repère du boîtier |
Figure: correspondance entre l'anode et la cathode du symbole schématique et les repères physiques d'une LED traversante ou CMS.
Que se passe-t-il si la LED est branchée à l'envers?
Voici ce qui se produit lorsqu'une LED est montée à l'envers:
- Tension inverse inférieure à la PIV: la LED reste éteinte, aucun courant ne circule et aucun dommage immédiat ne se produit
- Tension inverse proche de la PIV: un faible courant de fuite apparaît et la jonction chauffe légèrement
- Tension inverse supérieure à la PIV: la jonction subit un claquage permanent et la LED peut court-circuiter le rail d'alimentation lors de sa défaillance
La plupart des LED de signalisation possèdent une tension inverse de crête (PIV) de seulement 5 à 10 V. Cette valeur peut facilement être dépassée dans des circuits courants alimentés en 5 V ou 12 V si la polarité est incorrecte.
Pour approfondir l'orientation physique des composants et le dépannage, consultez notre guide complet sur la polarité des LED.
Orientation du symbole LED dans les schémas
Orientation horizontale ou verticale du symbole LED
L'orientation du symbole LED n'affecte pas le fonctionnement du circuit, mais certaines conventions professionnelles améliorent la lisibilité:
- Orientation horizontale de gauche à droite: la plus courante, avec un courant circulant de gauche à droite dans le schéma
- Orientation verticale de haut en bas: souvent utilisée pour les rails d'alimentation, conformément à la convention d'un courant descendant de VCC vers GND
Symbole LED inversé dans un schéma électrique
- Orientation de droite à gauche: électriquement autorisée, mais les libellés des réseaux doivent rendre la polarité parfaitement claire. Cette orientation est généralement déconseillée, car elle perturbe le sens de lecture
Bonnes pratiques d'orientation des symboles LED
Une orientation cohérente dans l'ensemble du schéma évite les erreurs d'interprétation. Alignez toujours les LED afin que le courant circule visuellement dans le même sens que le reste de la logique du schéma.
Comment lire un symbole LED dans un circuit étape par étape?
Savoir lire correctement le symbole d'une LED dans un circuit évite d'endommager les composants lors de la mise sous tension.
Comment identifier le sens du courant dans un circuit à LED?
- Repérez l'anode, correspondant à la base plate du triangle, puis suivez sa connexion jusqu'à l'alimentation positive
- Repérez la cathode, correspondant à la barre verticale, puis suivez sa connexion jusqu'à la masse
Où placer la résistance dans un circuit à LED?
- Repérez la résistance série: il est essentiel de comprendre le symbole de la résistance et son emplacement. La résistance peut être placée avant l'anode ou après la cathode, car son effet de limitation du courant reste identique dans un circuit série

Figure: schéma simple comprenant une alimentation de 5 V, une résistance de limitation du courant et une LED montées en série.
Formule de calcul de la résistance d'une LED et exemple
- Calculez la valeur de la résistance à l'aide de la loi d'Ohm afin d'éviter la destruction de la diode

Exemple: alimentation de 5 V, LED rouge avec Vf = 2,0 V et courant cible de 15 mA.

Erreurs courantes lors de l'utilisation des symboles LED
1. Confondre le symbole d'une LED avec celui d'une photodiode
Leurs symboles sont presque identiques et ne diffèrent que par l'orientation des flèches. Les confondre constitue donc une grave erreur de documentation.
Les outils EDA avancés peuvent signaler une erreur lors du contrôle des règles de conception (DRC). Cette confusion peut également conduire les équipes d'assemblage à commander un récepteur optique au lieu d'un émetteur lumineux.
2. Mal interpréter les flèches du symbole LED
Une erreur fréquente chez les débutants consiste à croire que les flèches représentent un courant électrique quittant le circuit. Elles indiquent uniquement l'émission de lumière sous forme de photons.
3. Inverser la polarité de la LED dans le circuit
Si l'anode et la cathode sont accidentellement inversées dans le schéma, l'empreinte sera également orientée à l'envers sur le PCB. La LED sera polarisée en inverse, bloquera le courant et ne s'allumera pas.
Symbole LED vs symbole de diode
| Caractéristique | Diode standard | LED |
|---|---|---|
| Triangle et barre de cathode | ✓ | ✓ |
| Flèches d'émission orientées vers l'extérieur | ✗ | ✓ |
| Conduction unidirectionnelle | ✓ | ✓ |
| Émission de lumière visible ou IR | ✗ | ✓ |
| Tension directe habituelle | 0,6 à 0,7 V pour le silicium | 1,8 à 3,5 V |
| Courant direct d'un voyant | Jusqu'à plusieurs ampères | 5 à 30 mA |
| Utilisation principale | Redressement, protection | Signalisation, éclairage |
Pourquoi le symbole LED comporte-t-il des flèches contrairement à celui d'une diode?
La seule différence visuelle réside dans les deux flèches. Elles peuvent facilement passer inaperçues dans un schéma dense lorsque le délai est serré. C'est précisément pour cette raison que la norme IEC 60617 exige qu'elles soient clairement dessinées et non simplement suggérées.
Les diodes standard dissipent l'énergie sous forme de chaleur, tandis que les LED sont spécialement conçues pour émettre des photons. Les flèches représentent visuellement cette fonction.

Figure: comparaison des symboles schématiques d'une diode de redressement, d'une LED et d'une photodiode montrant les différences d'orientation des flèches.
Symbole LED et conception de PCB
Le passage d'un schéma à une carte physique exige une conception précise et un assemblage PCB parfaitement maîtrisé.

Figure: processus en trois étapes montrant le symbole schématique d'une LED, les empreintes PCB correspondantes et le rendu 3D final de LED CMS et traversantes montées sur un PCB.
Différence entre le symbole LED et l'empreinte PCB
| Couche de conception | Éléments représentés |
|---|---|
| Schéma | Symbole LED et connexions aux réseaux de l'anode et de la cathode |
| Empreinte PCB | Dimensions physiques des pastilles, espacement et repère d'orientation |
Correspondance de l'anode et de la cathode dans le routage PCB
| Couche de conception | Éléments représentés |
|---|---|
| Couche de sérigraphie | Contour du composant et repère de polarité sur la carte |
| Plan d'assemblage | Référence d'orientation pour le placement automatique |
Du symbole schématique LED à l'assemblage PCB
Lorsque vous concevez une carte avec un outil EDA comme EasyEDA ou KiCad, vous pouvez sélectionner des composants CMS standard directement dans la bibliothèque de composants JLCPCB. Vous vous assurez ainsi que l'empreinte du schéma correspond parfaitement au composant physique pendant le processus de soudure par refusion.
Donnez vie à votre circuit LED avec JLCPCB
Le symbole LED fournit des informations essentielles tout au long du processus de conception électronique. Comprendre ses différents éléments visuels élimine les approximations et évite des erreurs coûteuses, tout en garantissant la correspondance entre le schéma et le matériel physique.
Solution idéale pour:
- Circuits à LED de signalisation
- Modules d'éclairage RGB
- Conceptions de systèmes embarqués
Votre conception est prête pour la production? JLCPCB assure le passage du schéma aux cartes terminées grâce à un service d'assemblage PCB rapide et fiable.
FAQ sur le symbole LED
Q: le symbole LED peut-il représenter une diode laser (LD)?
Non. Les diodes laser utilisent un symbole IEC 60617 distinct et sont clairement identifiées par la mention LD. L'utilisation d'un symbole LED standard ne représente pas correctement les caractéristiques d'émission du composant.
Q: pourquoi certains circuits à LED ne comportent-ils aucune résistance sur le schéma?
La limitation du courant peut être assurée en interne par un module LED, un circuit intégré de commande à courant constant ou une broche de microcontrôleur précisément dimensionnée.
Q: comment vérifier la polarité d'une LED sur une carte nue?
Utilisez un multimètre en mode diode. Placez la sonde rouge sur l'anode supposée et la sonde noire sur la cathode. L'affichage d'une tension directe confirme l'orientation. La mention "OL", correspondant à un dépassement de plage, indique que la LED est inversée.
Q: le symbole LED change-t-il dans un circuit fonctionnant sous une tension plus élevée?
Non. Le symbole représente le type de composant et non sa tension nominale. Il suffit de recalculer la résistance série de limitation du courant en fonction de la tension d'alimentation plus élevée.
Q: pourquoi les broches de ma LED ne correspondent-elles pas entre le symbole schématique et l'empreinte PCB?
Ce problème apparaît lorsque les bibliothèques EDA utilisent des conventions de nommage différentes, par exemple "A" et "K" au lieu de "1" et "2". Vérifiez toujours la correspondance des broches dans votre logiciel afin d'éviter les erreurs du contrôle des règles de conception (DRC) ou l'inversion des empreintes.
Conclusion
Le symbole LED fournit des informations essentielles tout au long du processus de conception électronique. En comprenant ses éléments visuels, notamment le triangle de la diode, la barre de cathode et les flèches orientées vers l'extérieur, vous éliminez les approximations et évitez des erreurs coûteuses tout en garantissant une parfaite correspondance entre le schéma et le matériel physique.
Continuez à apprendre
Comment identifier la polarité d'une LED SMD: marquages, tests et conseils pour PCB
Les LED montées en surface sont omniprésentes dans la conception électronique, des simples témoins d'alimentation aux systèmes d'éclairage complexes. Contrairement aux résistances standard, les LED sont des diodes polarisées. Il est essentiel d'identifier correctement la polarité des LED SMD pour dépanner les prototypes et réussir l'assemblage de PCB en grande série. Une LED montée à l'envers ne produit aucune lumière, interrompt le chemin du circuit et peut subir un claquage si la tension inverse dép......
Symboles de disjoncteurs expliqués: IEC, ANSI, MCB et configurations des pôles
Les schémas électriques constituent le langage universel des systèmes de puissance, des circuits de commande et des circuits imprimés. Sur ces schémas, le symbole du disjoncteur est l'un des éléments les plus importants. Sa représentation correcte est essentielle pour la sécurité, le dépannage et la fabrication. Une erreur aussi simple que la confusion entre un disjoncteur, un interrupteur manuel et un sectionneur peut entraîner de graves erreurs d'interprétation dans une usine ou pendant une interven......
Tutoriel de multiplexage de LED Arduino: contrôler plus de LED avec moins de broches
L'Arduino Uno est un outil puissant pour le prototypage, mais le pilotage direct de plusieurs LED mobilise rapidement ses 20 broches GPIO et atteint la limite absolue de courant total de 200 mA de son boîtier. Pour contourner ces contraintes matérielles sans changer de microcontrôleur, les ingénieurs et les amateurs utilisent le multiplexage de LED afin d'augmenter efficacement le nombre de sorties d'affichage. Dans ce guide, vous découvrirez les principes essentiels du balayage de matrices LED, du Ch......
Guide complet des symboles de transistors: signification, types et exemples de schémas
Que vous débutiez en électronique ou que vous soyez un ingénieur expérimenté concevant des circuits imprimés complexes, savoir lire le symbole d'un transistor est indispensable pour interpréter correctement les schémas. Présents aussi bien dans les smartphones que dans les convertisseurs de puissance, les transistors sont des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Leurs symboles font le lien entre la conception théorique d'un circuit et sa réalisation matérielle. Une seule erreur de lectur......
Comment concevoir une carte de développement ESP32-S3 de A à Z: tutoriel de PCB à 4 couches
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 vous donne un contrôle total sur l'architecture matérielle et prépare vos projets IoT à une production commerciale. Au lieu d'utiliser une carte standard plus encombrante, vous pouvez optimiser l'espace, ne rendre accessibles que les broches GPIO nécessaires et intégrer les périphériques directement sur un seul PCB. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir de A à Z une carte de développement ESP32-S3 à 4 couches. Nous parcourrons toutes les étapes ......
Symbole IGBT: schéma, broches, types et méthode de lecture
Points clés Repérez d'abord les bornes: la grille (G), le collecteur (C) et l'émetteur (E) sont les trois bornes principales d'un IGBT Connaissez les variantes du symbole: comparer les symboles des IGBT à canal N et à canal P permet de comprendre leurs différences Ne vous fiez pas à un seul style de dessin: les symboles IEC et ANSI/IEEE peuvent avoir des aspects différents tout en représentant le même composant Vérifiez la diode séparément: selon la convention graphique et l'application, la diode de r......