This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Comment identifier la polarité d'une LED SMD: marquages, tests et conseils pour PCB

Publié initialement Sep 30, 2026, mis à jour Sep 30, 2026

15 min

Table des matières
  • Qu'est-ce que la polarité d'une LED SMD?
  • Tableau d'identification de la polarité des LED SMD
  • Comment identifier précisément la polarité d'une LED SMD?
  • Différences de polarité selon le type de boîtier de LED SMD
  • Conseils de conception et d'assemblage des PCB pour respecter la polarité des LED SMD
  • Pourquoi l'inversion de la polarité d'une LED SMD peut-elle endommager votre circuit?
  • Erreurs courantes de polarité des LED SMD et solutions
  • FAQ sur la polarité des LED SMD
  • Conclusion
banniere assemblage prototype PCB 2

Les LED montées en surface sont omniprésentes dans la conception électronique, des simples témoins d'alimentation aux systèmes d'éclairage complexes. Contrairement aux résistances standard, les LED sont des diodes polarisées. Il est essentiel d'identifier correctement la polarité des LED SMD pour dépanner les prototypes et réussir l'assemblage de PCB en grande série.

Une LED montée à l'envers ne produit aucune lumière, interrompt le chemin du circuit et peut subir un claquage si la tension inverse dépasse la valeur maximale admissible du composant, généralement 5 V ou moins pour la plupart des LED indicatrices.

Ce guide explique comment identifier la polarité d'une LED SMD à l'aide des marquages physiques, d'un multimètre, des indicateurs standard des empreintes PCB et des bonnes pratiques du secteur.

LED SMD

Figure: comparaison entre une LED SMD correctement installée et allumée et une LED SMD inversée ne fonctionnant pas sur un circuit imprimé.

Qu'est-ce que la polarité d'une LED SMD?

Une LED est une jonction PN à semi-conducteur qui ne permet au courant électrique de circuler que dans une seule direction.

Comprendre l'anode et la cathode

Pour comprendre la relation entre l'anode et la cathode d'une LED SMD, vous devez identifier ses deux bornes:

● Anode (+): borne positive par laquelle le courant entre dans la LED.

● Cathode (-): borne négative par laquelle le courant sort de la LED.

symbole schematique standard de LED

Figure: symbole schématique standard d'une LED indiquant l'anode positive et la cathode négative.

Comment le courant circule dans une LED

Pour qu'une LED SMD émette de la lumière, elle doit être polarisée en direct. La tension de l'anode doit être supérieure à celle de la cathode et dépasser le seuil de tension directe ($V_f$), généralement compris entre 1,8 V et 2,2 V pour une LED rouge et entre 2,8 V et 3,3 V pour une LED bleue ou blanche. Si la LED est inversée, la diode bloque entièrement le courant.

Tableau d'identification de la polarité des LED SMD

Le tableau ci-dessous présente les marquages de polarité standard des boîtiers de LED SMD courants.

Taille du boîtier en poucesÉquivalent métriqueMarquage courant de la cathode (-)Indicateur sur la face supérieure
04021005Point vert ou noir, ou petite ligneParfois aucun, vérifier la face inférieure
06031608Forme en T ou en U inverséPoint vert ou ligne colorée
08052012Barre transversale en T ou ligneTriangle vert ou ligne
12063216Forme en T, ligne verte ou encocheBande ou triangle vert visible
3528 / 50503528 / 5050Coin manquant ou encocheEncoche dans le boîtier en plastique

Conseil de pro

Lors de l'approvisionnement en composants, utilisez la page des composants JLCPCB pour consulter les fiches techniques et vérifier vos empreintes avant l'assemblage.

Comment identifier précisément la polarité d'une LED SMD?

La maîtrise de l'identification de la polarité des LED SMD constitue le point central de ce guide et la compétence la plus importante pour éviter les défauts d'assemblage. Bien que la taille et la forme des composants varient, vous pouvez vous appuyer sur les quatre méthodes principales suivantes pour identifier correctement la polarité d'une LED SMD.

Méthode 1: examiner les marquages de polarité du boîtier de la LED SMD

La méthode la plus directe consiste à examiner visuellement les pastilles situées sous le composant. Les LED SMD étant extrêmement petites, il est vivement recommandé d'utiliser un microscope numérique ou une loupe d'horloger. Recherchez un symbole imprimé, généralement à l'encre verte afin de créer un contraste marqué avec les pastilles métalliques dorées ou argentées:

● Forme en T: il s'agit du marquage le plus répandu. La barre horizontale supérieure du T représente l'anode (+), tandis que la tige verticale pointe directement vers la pastille de cathode (-).

● Ligne, bande ou forme en U: une ligne verte continue, une bande colorée ou une forme en U placée sur un côté de la pastille inférieure indique presque toujours le marquage de cathode de la LED SMD.

● Triangle: si un triangle est imprimé sur la face supérieure ou inférieure, sa pointe étroite est orientée vers la cathode, comme sur le symbole électronique standard d'une diode.

marquages courants de polarite des LED SMD

Figure: marquages courants de polarité des LED SMD indiquant la position de l'anode (+) et de la cathode (-) pour la forme en T, la bande continue de cathode et le symbole triangulaire.

Méthode 2: examiner la sérigraphie et les indicateurs de l'empreinte PCB

Avant le soudage, le PCB nu fournit des indications essentielles sur l'orientation. Le marquage de polarité d'une LED SMD sur le PCB prend généralement la forme du symbole électronique standard d'une diode, avec un triangle pointant vers une ligne droite. Cette ligne représente la barrière de la cathode.

Les autres marquages sérigraphiques pouvant guider l'assemblage comprennent:

● Une ligne de contour plus épaisse placée uniquement du côté de la cathode.

● Des lettres telles que C ou K pour la cathode et A pour l'anode.

● Un petit point sérigraphié à proximité de la broche 1, généralement alignée avec la cathode, bien qu'une vérification dans la fiche technique reste nécessaire.

empreinte serigraphiee de LED SMD sur PCB

Figure: empreinte sérigraphiée d'une LED SMD sur un PCB, avec le symbole standard de la diode orienté vers la pastille de cathode.

Méthode 3: tester la polarité d'une LED SMD avec un multimètre

Lorsque les marquages visuels sont effacés, contradictoires ou totalement absents, comme cela arrive fréquemment avec les boîtiers microscopiques 0402, un multimètre numérique constitue l'outil de diagnostic le plus fiable. Voici la procédure exacte:

1. Régler le multimètre: placez le sélecteur du multimètre sur le mode test de diode, indiqué par un petit symbole de diode. N'utilisez pas le mode de test de continuité avec signal sonore.

2. Appliquer les pointes de touche: placez délicatement la pointe rouge sur une pastille métallique et la pointe noire sur l'autre.

3. Lire l'écran:

○ Si le multimètre affiche OL, indiquant un circuit ouvert, ou 1, la diode est polarisée en inverse. Les pointes de touche sont inversées.

○ Si le multimètre affiche une chute de tension, généralement comprise entre 1,8 V et 3,0 V selon la couleur de la LED, et que la LED s'allume faiblement, vous avez trouvé la bonne orientation.

4. Déterminer la polarité: la pastille en contact avec la pointe rouge est l'anode (+), tandis que celle en contact avec la pointe noire est la cathode (-).

Remarque: certains multimètres standard ne fournissent que 2,0 V en mode diode, ce qui peut être insuffisant pour allumer les LED bleues ou blanches, qui nécessitent souvent environ 3,0 V. Dans ce cas, observez la valeur de chute de tension affichée à l'écran même si aucune lumière n'est visible.

test de polarite de LED SMD avec un multimetre

Figure: test de la polarité d'une LED SMD avec un multimètre numérique en mode diode, la pointe rouge étant placée sur l'anode et la pointe noire sur la cathode.

Méthode 4: consulter les fiches techniques et les guides des fabricants

Bien que des normes sectorielles existent, elles ne sont pas universelles. Certains composants spécialisés, certaines LED économiques ou certaines LED à montage inversé peuvent utiliser des conventions totalement opposées, notamment une ligne verte indiquant l'anode au lieu de la cathode.

La fiche technique officielle du composant reste la référence définitive. Avant de lancer une série complète d'assemblage, consultez toujours les sections relatives aux dimensions du boîtier, aux données mécaniques ou à la configuration des broches dans le document PDF afin de vérifier la correspondance physique des polarités.

Différences de polarité selon le type de boîtier de LED SMD

Les marquages de polarité varient considérablement selon les dimensions physiques et les exigences de puissance.

LED 0402, 0603, 0805 et 1206

En raison de leurs petites dimensions, les boîtiers comme le 0402 ne comportent souvent aucun marquage complexe sur leur face supérieure et utilisent uniquement un minuscule point vert ou une ligne sur la pastille de cathode inférieure. Utilisez une loupe pour les examiner. Vous pouvez en apprendre davantage sur la manipulation de ces formats dans ce guide consacré aux composants montés en surface.

LED SMD de forte puissance

Les LED de forte puissance, comme celles de Cree ou Osram, comportent trois pastilles: l'anode, la cathode et une pastille thermique centrale. La polarité est souvent indiquée par une pastille thermique asymétrique, une encoche physique découpée du côté de la cathode dans la grille de connexion ou des symboles + et - gravés au laser.

LED RGB et multicuces

Les LED RGB au format 5050 ou 3528 regroupent trois diodes dans un même boîtier et comportent quatre ou six broches. Elles utilisent une configuration à anode commune ou à cathode commune. Le principal repère est un coin chanfreiné ou manquant sur le boîtier en plastique, qui indique généralement la broche 1.

boitier de LED SMD RGB 5050

Figure: boîtier de LED SMD RGB 5050 présentant le coin chanfreiné qui indique la première broche.

Conseils de conception et d'assemblage des PCB pour respecter la polarité des LED SMD

Concevez votre PCB et votre processus d'assemblage de manière à rendre les erreurs pratiquement impossibles.

Comment indiquer la polarité d'une LED SMD sur une empreinte PCB

● Intégrez le symbole standard de la diode à la couche de sérigraphie et placez-le à l'extérieur de la zone d'encombrement du composant afin qu'il reste visible après le soudage.

● Placez un K ou un - bien visible à proximité de la pastille de cathode.

● Vérifiez que la broche 1 du symbole schématique correspond parfaitement à la broche principale de polarité de l'empreinte.

Orientation des LED SMD lors de l'assemblage pick-and-place

Dans la fabrication professionnelle, l'orientation des LED SMD dépend de leur conditionnement en bande et bobine. La cathode est généralement orientée vers les trous d'entraînement de la bande porteuse.

LED SMD dans une bande porteuse

Figure: LED SMD dans une bande porteuse, avec la cathode orientée vers les trous d'entraînement de la bande.

Conseils de soudage manuel pour éviter les erreurs de polarité des LED SMD

1. Disposez les LED sur votre établi en orientant toutes les cathodes dans la même direction.

2. Appliquez un flux de haute qualité.

3. Fixez une première pastille, vérifiez la polarité avec une loupe, puis soudez la deuxième pastille.

Prévenir les erreurs de polarité des LED SMD en production de masse

Vérifiez que les angles de rotation du fichier Centroid ou Pick and Place correspondent parfaitement à l'orientation en bande et bobine de la référence indiquée dans votre BOM. La vérification du modèle dans la visionneuse DFM 3D de la page JLCDFM permet de détecter les composants inversés avant la fabrication.

Service d'assemblage de PCB

Pour développer votre projet de manière fiable et éliminer les erreurs de placement manuel, envisagez d'utiliser le service PCBA de JLCPCB.

En vous approvisionnant directement dans la vaste bibliothèque de composants JLCPCB, vous avez l'assurance que les modèles, orientations et empreintes exacts de vos LED seront parfaitement pris en charge par des lignes d'assemblage automatisées de pointe, du prototype à la production en série.

Obtenir un devis instantané

banniere service assemblage PCB JLCPCB 1

Pourquoi l'inversion de la polarité d'une LED SMD peut-elle endommager votre circuit?

L'inversion d'une LED ne se limite pas à empêcher son allumage: elle peut également provoquer des dommages.

Si la LED est installée en polarité inverse dans un circuit dont la tension dépasse sa tension de claquage inverse, la jonction se détériore. Ce courant inverse soudain détruit immédiatement la diode et crée un court-circuit. La LED court-circuitée absorbe alors un courant excessif qui peut endommager définitivement la broche GPIO du microcontrôleur de commande.

En outre, le coût et les risques de reprise sont élevés. Le dessoudage des boîtiers 0603 risque de décoller les pastilles de cuivre du substrat FR4. La conception d'empreintes robustes facilite les reprises. Pour en savoir plus, consultez ce guide sur la conception des pastilles de soudure.

Erreurs courantes de polarité des LED SMD et solutions

Mauvaise interprétation des marquages de polarité des LED SMD

● Problème: supposer qu'une ligne verte indique toujours la cathode. Certains fabricants peu connus l'utilisent pour identifier l'anode.

● Solution: testez toujours une LED de chaque nouveau lot avec un multimètre avant de lancer l'assemblage en série.

Installation de LED SMD dans le mauvais sens

● Problème: découvrir une LED inversée après le soudage par refusion.

● Solution: appliquez du flux, utilisez une station de reprise à air chaud réglée à environ 300 °C avec un faible débit d'air, puis soulevez délicatement le composant avec une pince. Laissez la carte refroidir avant d'installer une nouvelle LED.

Erreurs de polarité dues au mélange de lots de LED SMD

● Problème: les LED en vrac provenant de fournisseurs non vérifiés peuvent entraîner un mélange de bandes présentant des polarités alternées.

● Solution: achetez les composants auprès de distributeurs fiables et privilégiez les bobines continues.

Empreintes PCB et symboles de polarité des LED SMD incorrects

● Problème: l'empreinte CAO associe les broches du symbole schématique aux mauvaises pastilles de l'empreinte PCB.

● Solution: appliquez une gestion rigoureuse des bibliothèques. Associez systématiquement la broche 1 à la cathode dans toute votre bibliothèque CAO.

FAQ sur la polarité des LED SMD

Q: Pourquoi est-il important de respecter la polarité des LED SMD?

Comprendre la polarité des LED montées en surface garantit la sécurité du circuit. Lorsqu'une LED est installée à l'envers, elle bloque le courant. Si la tension inverse dépasse le seuil, généralement environ 5 V, un claquage par avalanche se produit.

Ce phénomène court-circuite la LED et peut détruire la puce LED, la broche du microcontrôleur de commande ou la résistance de limitation du courant. La reprise de minuscules boîtiers SMD fait également perdre du temps et risque d'endommager les pastilles du PCB.

Q: Quelle borne d'une LED SMD est positive?

Les LED SMD n'ont pas de pattes, mais des pastilles. La pastille positive, ou anode, est généralement celle qui ne comporte ni ligne verte, ni point, ni pointe d'un marquage en T.

Q: La ligne verte d'une LED SMD indique-t-elle la borne positive ou négative?

Sur les LED SMD standard, la ligne, la bande ou le point vert imprimé sous le composant indique la borne négative, c'est-à-dire la cathode.

Q: Comment déterminer la polarité d'une LED SMD sans multimètre?

Retournez la LED avec une pince et recherchez un marquage en forme de T. La barre horizontale supérieure du T correspond à l'anode (+), tandis que la tige verticale pointe vers la cathode (-). Vous pouvez également utiliser une pile bouton de 3 V pour tester l'orientation.

Q: Le triangle imprimé sur une LED SMD pointe-t-il vers l'anode ou la cathode?

La pointe du triangle imprimé sur la face supérieure ou inférieure d'une LED SMD est dirigée vers la cathode, c'est-à-dire la borne négative, comme sur le symbole standard d'une diode.

Q: Une LED SMD à montage inversé peut-elle utiliser des marquages de polarité différents?

Oui. Les LED à montage inversé peuvent présenter des marquages de polarité opposés à ceux des LED standard à émission par le dessus. Consultez toujours la fiche technique.

Conclusion

La maîtrise de la polarité des LED SMD est essentielle pour tout concepteur en électronique. En reconnaissant les marquages visuels, comme les formes en T et les lignes vertes de cathode, en utilisant un multimètre en mode diode et en concevant des sérigraphies PCB sans ambiguïté, vous pouvez éliminer les erreurs de polarité inversée.

En cas de doute, consultez toujours la fiche technique du composant.

Continuez à apprendre