Guide complet des symboles de transistors: signification, types et exemples de schémas
19 min
- Qu'est-ce qu'un symbole de transistor?
- Types de transistors et leurs symboles
- Symboles des transistors NPN et PNP
- Comment lire un symbole de transistor
- Erreurs courantes dans la lecture des symboles de transistors
- Symbole du transistor et autres symboles de circuits
- Symbole du transistor et transistor physique
- Applications courantes des transistors dans les circuits
- Comprendre les bornes d'un transistor
- Du symbole du transistor au PCB: conception et assemblage
- FAQ sur les symboles de transistors
- Conclusion
Que vous débutiez en électronique ou que vous soyez un ingénieur expérimenté concevant des circuits imprimés complexes, savoir lire le symbole d'un transistor est indispensable pour interpréter correctement les schémas. Présents aussi bien dans les smartphones que dans les convertisseurs de puissance, les transistors sont des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Leurs symboles font le lien entre la conception théorique d'un circuit et sa réalisation matérielle. Une seule erreur de lecture peut entraîner l'attribution d'une mauvaise empreinte, l'échec d'un prototype ou même la détérioration de composants.
Pour vous aider à réussir votre prochain projet, ce guide explique tout ce qu'il faut savoir sur les symboles de transistors.
Dans ce guide, vous apprendrez à:

Figure: passage d'un schéma électronique à un circuit imprimé physique, avec un symbole de transistor mis en évidence.
Qu'est-ce qu'un symbole de transistor?
En électronique, un symbole de transistor est une représentation graphique normalisée utilisée dans les schémas. Il ne reproduit pas l'apparence physique du composant: il indique sa fonction électrique et sa structure interne. Il permet ainsi de comprendre comment le transistor réagit lorsqu'une tension ou un courant est appliqué à ses bornes.
Rôle du symbole de transistor dans les schémas de circuits
Le symbole d'un transistor sert avant tout à communiquer sans ambiguïté. Les schémas constituent un langage commun en électronique. Grâce aux symboles normalisés, un circuit conçu dans un pays peut être compris, dépanné et fabriqué ailleurs. Ils définissent les connexions logiques avant même le routage des pistes sur le PCB.
Utilisation des symboles de transistors dans les circuits analogiques et numériques
Chaque symbole de transistor remplit un rôle précis dans un schéma. Dans les circuits analogiques, les transistors servent notamment à amplifier les signaux, par exemple dans les amplificateurs audio et les émetteurs radiofréquences. Dans les circuits numériques, ils fonctionnent principalement comme des commutateurs rapides et constituent la base des portes logiques, des microprocesseurs et des modules de mémoire.
Types de transistors et leurs symboles
Les transistors représentés sur les schémas se répartissent principalement entre les BJT, les FET, dont les MOSFET et les JFET, et les composants de puissance plus avancés comme les IGBT.
Pour approfondir vos connaissances en électronique, vous devez comprendre les différences entre ces familles. Selon les besoins de votre projet, notamment la puissance à gérer, la vitesse de commutation ou le rendement recherché, vous devrez choisir le composant adapté en comparant les symboles BJT et MOSFET.
| Famille de transistors | Type précis | Caractéristiques du symbole (flèche et traits) | Mode de commande | Application courante |
|---|---|---|---|---|
| BJT | NPN | Flèche sur l'émetteur pointant vers l'extérieur | Commande en courant | Commutation générale, amplification de signaux |
| BJT | PNP | Flèche sur l'émetteur pointant vers l'intérieur | Commande en courant | Commutation côté haut, amplification |
| MOSFET | Canal N (enrichissement) | Flèche pointant vers l'intérieur du substrat, canal discontinu et grille isolée | Commande en tension | Logique numérique rapide, commutation de puissance |
| MOSFET | Canal P (enrichissement) | Flèche pointant vers l'extérieur du substrat, canal discontinu et grille isolée | Commande en tension | Commutation de charges, gestion de l'alimentation |
| JFET | Canal N / canal P | Flèche sur la grille pointant vers l'intérieur (N) ou vers l'extérieur (P) | Commande en tension | Amplificateurs audio à haute impédance d'entrée |
| IGBT | Sans objet | Grille isolée comme celle d'un MOSFET, avec collecteur et émetteur comme ceux d'un BJT | Commande en tension | Électronique de puissance haute tension, variateurs de moteurs |
Symbole du transistor BJT (transistor bipolaire à jonction)
→ Composants commandés en courant, utilisés pour la commutation générale et l'amplification.
- NPN → Transistor à commande en courant dont la flèche pointe vers l'extérieur
- PNP → Transistor à commande en courant dont la flèche pointe vers l'intérieur
- Paire Darlington → Deux BJT montés en cascade dans un même boîtier. L'émetteur du premier est relié à la base du second, ce qui procure un gain en courant très élevé

Symbole du transistor à effet de champ
→ Composant commandé en tension, utilisé dans les circuits numériques et à haut rendement.
- JFET (transistor à effet de champ à jonction) → Type de FET simple pouvant fonctionner comme une résistance commandée en tension
- MOSFET (transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur) → Transistor très répandu dans l'électronique numérique moderne, caractérisé par une grille isolée
Variantes du symbole MOSFET
Les symboles MOSFET présentent des différences qui indiquent leur mode de fonctionnement. Pour les comprendre, imaginez différents «ponts» que le courant peut emprunter:
- Mode enrichissement (le «pont interrompu») → Une ligne discontinue entre la source et le drain indique que le canal est normalement bloqué. Comme sur un pont interrompu, le courant ne peut pas passer tant qu'une tension appliquée à la grille ne forme pas le canal. Le composant fonctionne comme un interrupteur normalement ouvert
- Mode déplétion (le «pont continu») → Une ligne continue indique que le composant est normalement passant. Le canal existe déjà et le courant peut circuler par défaut. Une tension doit être appliquée à la grille pour bloquer le canal et interrompre le courant. Le composant fonctionne comme un interrupteur normalement fermé
- Canal N ou canal P → Comme pour les transistors NPN et PNP, le sens de la flèche sur la connexion centrale du substrat indique le type de canal. Une flèche vers l'intérieur correspond à un canal N; une flèche vers l'extérieur correspond à un canal P

Symbole du JFET (transistor à effet de champ à jonction)
→ Composant à haute impédance d'entrée pouvant servir de résistance commandée en tension.
- JFET à canal N → La flèche sur la grille pointe vers l'intérieur
- JFET à canal P → La flèche sur la grille pointe vers l'extérieur

Symbole de l'IGBT (transistor bipolaire à grille isolée)
→ Transistor hybride destiné aux applications de forte puissance.
Le symbole IGBT associe la grille isolée d'un MOSFET aux bornes de collecteur et d'émetteur d'un BJT. Les IGBT sont largement utilisés en électronique de puissance, notamment dans les variateurs de moteurs et les véhicules électriques, car ils associent un bon rendement à une commutation rapide.

Autres types de transistors
- Symbole UJT (transistor unijonction) → Représente un composant doté d'une jonction, de deux bases et d'un émetteur, utilisé dans les circuits oscillateurs
- Symbole du phototransistor → Reprend le symbole d'un BJT et ajoute deux flèches dirigées vers la base pour représenter la lumière qui active le composant
- Transistor RF → Conçu pour les applications haute fréquence; son symbole peut inclure des capacités parasites internes
- Symbole du transistor de puissance → Fonctionnellement semblable à celui d'un BJT ou d'un MOSFET standard, mais le schéma peut mentionner un dissipateur thermique ou des courants nominaux élevés


Symbole du thyristor: une famille complémentaire importante
Bien qu'ils appartiennent à une autre famille, les thyristors servent de commutateurs électroniques et sont souvent étudiés avec les transistors:
- Symbole SCR (redresseur commandé au silicium): → Il ressemble à une diode dotée d'une borne de commande supplémentaire et fonctionne comme un commutateur à verrouillage
- Symbole TRIAC: → Il représente un dispositif de commutation bidirectionnel avec une gâchette, utilisé pour commander une alimentation CA
- Symbole DIAC: → Il ressemble à une diode bidirectionnelle et sert à déclencher les TRIAC

Symboles des transistors NPN et PNP
Les BJT étant très courants, distinguer le symbole d'un transistor NPN de celui d'un PNP est une étape importante pour les débutants.

Figure: comparaison des symboles NPN et PNP, montrant le sens de la flèche sur l'émetteur et des moyens mnémotechniques.
Symbole du transistor NPN: flèche vers l'extérieur
Sur un transistor NPN, la flèche de l'émetteur pointe vers l'extérieur, à l'opposé de la base. Elle indique que le courant circule du collecteur vers l'émetteur lorsqu'une tension positive est appliquée à la base.
Symbole du transistor PNP: flèche vers l'intérieur
Sur un transistor PNP, la flèche de l'émetteur pointe vers l'intérieur, en direction de la base. Le courant circule alors de l'émetteur vers le collecteur, et le transistor devient passant lorsque la base est portée à une tension inférieure à celle de l'émetteur.
Principales différences entre les symboles NPN et PNP
La différence physique réside dans l'agencement des matériaux semiconducteurs de type N et P. En pratique, les deux transistors nécessitent des polarités opposées pour fonctionner.
Moyen mnémotechnique:
- NPN → la flèche pointe vers l'extérieur
- PNP → la flèche pointe vers l'intérieur
Comment lire un symbole de transistor

Figure: guide visuel expliquant étape par étape comment lire un symbole de transistor sur un schéma.
Étape 1: identifier les bornes
- Comptez les broches: les BJT, MOSFET et JFET en possèdent généralement trois
- Repérez la borne de commande principale: la base ou la grille
Étape 2: observer le sens de la flèche
- Examinez la flèche de l'émetteur ou du substrat
- Une flèche vers l'intérieur indique un BJT PNP ou un FET à canal N
- Une flèche vers l'extérieur indique un BJT NPN ou un FET à canal P
Étape 3: déterminer le type de transistor
- Une ligne de base en contact avec le corps indique un BJT
- Un espace isolant à la grille indique un MOSFET
- Une ligne de canal discontinue indique un fonctionnement en mode enrichissement
Étape 4: analyser le rôle dans le circuit
- Examinez les composants électroniques voisins
- Une seule résistance reliée à un microcontrôleur suggère une utilisation comme simple commutateur
- Un réseau de résistances et de condensateurs plus complexe indique généralement un montage amplificateur
Erreurs courantes dans la lecture des symboles de transistors
Confondre NPN et PNP: c'est l'erreur la plus fréquente. Retenez que la flèche du NPN pointe vers l'extérieur.
Ignorer le sens de la flèche: la flèche n'est pas décorative. Câbler un transistor PNP comme un NPN rendra le circuit inopérant et pourrait endommager le composant.
Mal identifier les bornes: inverser le collecteur et l'émetteur d'un BJT, ou le drain et la source d'un MOSFET, peut entraîner un comportement inattendu. Vérifiez toujours la fiche technique du composant.
Symbole du transistor et autres symboles de circuits

Figure: comparaison des symboles d'une diode, d'une résistance, d'un condensateur et d'un transistor.
Transistor et diode
- Symbole de diode: un triangle dirigé vers une barre, représentant un composant qui laisse passer le courant dans un seul sens
- Symbole de transistor: plus complexe, avec une ligne de base ou de grille et trois bornes distinctes
- Différence essentielle: même si un BJT contient deux jonctions P-N, son symbole montre explicitement les trois bornes nécessaires à l'amplification ou à la commutation
Transistor et résistance
- Symbole de résistance: représenté par une ligne en zigzag selon la convention américaine ou par un rectangle selon la convention internationale
- Fonction: limiter passivement le courant, contrairement à la commande active assurée par un transistor
Transistor et condensateur
- Symbole de condensateur: deux lignes parallèles séparées par un espace représentant le diélectrique
- Différence essentielle: un MOSFET présente lui aussi un espace à la grille, mais son symbole complet, avec les bornes de drain et de source, est distinct
Symbole du transistor et transistor physique
Un point essentiel à retenir: le symbole d'un schéma ne représente pas la forme physique du transistor. Il définit uniquement son comportement électrique dans le circuit.
Le symbole représente la fonction électrique
- Il définit le type de transistor, par exemple NPN, PNP ou MOSFET
- Il indique le rôle des bornes: B, C, E ou G, D, S
- Il renseigne sur le sens du courant et le comportement du circuit
- Il montre comment fonctionne le transistor

Figure: un même symbole NPN peut correspondre à différents boîtiers physiques, traversants (TO-92, TO-220) ou montés en surface (SOT-23, DPAK).
Le boîtier représente la réalisation physique
- Il définit la forme mécanique et le mode de montage
- Boîtiers de transistors courants:
- Boîtiers traversants (THT):
- TO-92: petit boîtier plastique approximativement semi-cylindrique doté de trois broches droites, souvent utilisé pour les montages de faible puissance sur plaque d'essai et les prototypes amateurs
- TO-220: boîtier rectangulaire plus grand, muni d'une languette métallique permettant de fixer un dissipateur thermique et adapté aux courants élevés
- Boîtiers montés en surface (SMD/SMT):
- SOT-23: très petit boîtier plastique rectangulaire doté de trois connexions plates en aile de mouette, adapté aux PCB denses et à la commutation de signaux de faible puissance
- DPAK (TO-252) / SOT-223: boîtiers SMD plus grands, conçus pour gérer une puissance et une dissipation thermique supérieures tout en conservant un profil bas
- Boîtiers traversants (THT):
- Il détermine les performances thermiques, le courant admissible et l'empreinte PCB
- Il comporte des marquages ou des codes SMD permettant d'identifier physiquement le composant
- Il montre comment le transistor est construit et monté
À retenir
Un même symbole de schéma peut correspondre à plusieurs boîtiers physiques dont les dimensions, le brochage et les capacités de puissance diffèrent.
Un même symbole NPN peut représenter:
- Un TO-92 facile à utiliser sur une plaque d'essai
- Un SOT-23 compact pour les PCB denses
- Un TO-220 de puissance avec dissipateur thermique
Attention
L'ordre des broches n'est pas normalisé entre les boîtiers. Un TO-92 peut, par exemple, présenter un ordre E-B-C ou C-B-E selon le fabricant.
Le choix du composant dépend des besoins électriques (courant et tension), des limites thermiques et de l'espace disponible sur le PCB, et non du seul symbole.

Figure: piège du brochage TO-92: différentes références de transistors peuvent présenter des configurations E-B-C ou C-B-E.
Applications courantes des transistors dans les circuits

Figure: exemples de schémas montrant un transistor NPN utilisé comme commutateur pour une LED, comme amplificateur de signal analogique et dans un circuit de commutation logique CMOS.
Transistor utilisé comme commutateur
- Mode de fonctionnement: le transistor est amené à la saturation (entièrement passant) ou au blocage (entièrement non passant)
- Schéma: une résistance de base limite généralement le courant
- Placement de la charge: la charge, telle qu'une LED ou un moteur, est reliée au collecteur
Amplificateur à transistor
- Mode de fonctionnement: le transistor travaille dans sa région active pour amplifier les signaux
- Schéma: des résistances de polarisation sont reliées à la base
- Chemin du signal: des condensateurs de couplage placés à l'entrée et à la sortie bloquent les tensions continues tout en laissant passer le signal alternatif
Commutation logique numérique
- Association des composants: des MOSFET à canal N et à canal P sont associés pour former un circuit logique CMOS
- Commutation: la variation de la tension de grille rend un transistor passant pendant que l'autre se bloque
- État de sortie: la sortie est portée à un niveau haut ou bas clairement défini
Comprendre les bornes d'un transistor
Pour lire correctement un schéma, vous devez identifier les bornes indiquées par le symbole. Avant de concevoir le PCB, vérifiez toujours leur orientation dans la fiche technique du composant afin d'éviter des erreurs de routage majeures.

Figure: bornes des transistors: base, collecteur et émetteur; grille, drain et source.
Base, collecteur et émetteur (BJT)
Le symbole d'un transistor bipolaire à jonction (BJT) présente trois bornes principales:
- Base (B): borne de commande. Un faible courant dans la base contrôle un courant plus important dans le transistor
- Collecteur (C): borne par laquelle entre le courant principal dans un transistor NPN
- Émetteur (E): borne par laquelle sort le courant. C'est toujours elle qui porte la flèche
Grille, drain et source (FET)
Les transistors à effet de champ (FET) sont commandés en tension plutôt qu'en courant. Leurs bornes portent d'autres noms:
- Grille (G): borne de commande, isolée du chemin principal du courant
- Drain (D): borne par laquelle le courant principal entre dans le canal
- Source (S): borne par laquelle le courant principal sort du canal
Signification du sens de la flèche
La flèche est l'élément le plus important pour identifier le transistor. Elle indique le sens conventionnel du courant, du positif vers le négatif. Sur un BJT, elle se trouve toujours sur l'émetteur. Si elle pointe vers l'extérieur, le courant conventionnel sort par l'émetteur; si elle pointe vers l'intérieur, il entre par l'émetteur.
Du symbole du transistor au PCB: conception et assemblage
Passer d'un schéma numérique à une carte physique demande de la précision et un partenaire de fabrication adapté. Une mauvaise correspondance entre les bornes du transistor et les pastilles du PCB figure parmi les causes fréquentes d'échec des premiers prototypes.

Figure: schéma du processus allant du symbole de transistor à l'attribution d'une empreinte, puis à la fabrication d'un PCBA par JLCPCB.
Du symbole sur le schéma à la conception du PCB
Une fois le schéma terminé, l'outil EDA associe chaque symbole de transistor à une empreinte physique grâce à la liste des connexions et aux correspondances définies dans les bibliothèques.
Le symbole définit les bornes logiques (B, C, E / G, D, S)
L'empreinte définit l'emplacement et l'orientation des pastilles physiques
Vérifications techniques essentielles:
1. Vérifiez que la numérotation des broches correspond à la fiche technique, et pas seulement leurs libellés
2. Contrôlez la correspondance des bornes:
- BJT → Base, collecteur, émetteur
- MOSFET → Grille, drain, source
3. Lancez un contrôle des règles électriques (ERC) et vérifiez les correspondances avec la liste des connexions
Une seule inversion de broches, par exemple C ↔ E, peut rendre le circuit inopérant.
Attribution de l'empreinte au symbole de transistor
Un même symbole de transistor peut correspondre à plusieurs boîtiers. Le choix de l'empreinte doit donc toujours reposer sur la fiche technique.
Boîtiers courants:
- SOT-23 (SMD compact)
- SOT-223 / DPAK (SMD de puissance)
- TO-92 (traversant, petits signaux)
- TO-220 (traversant, composants de puissance)
Paramètres essentiels:
- Ordre des broches, par exemple E-B-C ou C-B-E selon le fabricant
- Pas et espacement des pastilles
- Exigences thermiques, particulièrement pour les transistors de puissance
Points de conception supplémentaires:
- Ajoutez des pastilles thermiques ou des zones de cuivre pour les composants parcourus par un courant élevé
- Vérifiez l'orientation sur la sérigraphie, notamment la broche 1 et le côté plat
- Comparez le marquage du boîtier, ou code SMD du transistor, à la fiche technique
Ne supposez jamais que le brochage est identique: il peut même différer entre des composants portant la même référence et provenant de fabricants différents.
Du symbole du transistor à l'assemblage PCB avec JLCPCB
Les services d'assemblage PCB comme celui de JLCPCB facilitent le passage du schéma à une carte entièrement assemblée, avec un placement précis des composants et une production efficace.
Si vous utilisez des composants montés en surface, il est important de comprendre le code SMD des transistors pour choisir la bonne empreinte.
Pour trouver exactement les composants nécessaires, vous pouvez consulter la vaste bibliothèque de composants vérifiés sur la page des composants JLCPCB.
FAQ sur les symboles de transistors
Q: Que signifie la flèche sur le symbole d'un transistor?
Elle indique le sens conventionnel du courant au niveau de l'émetteur pour un BJT ou de la source et du substrat pour un FET.
Q: Comment distinguer rapidement un transistor NPN d'un PNP?
Regardez la flèche de l'émetteur: elle pointe vers l'extérieur pour un NPN et vers l'intérieur pour un PNP.
Q: Quelles sont les bornes d'un transistor?
Les transistors bipolaires à jonction (BJT) possèdent une base, un collecteur et un émetteur. Les transistors à effet de champ (FET) possèdent une grille, un drain et une source.
Q: Qu'est-ce qui distingue le symbole d'un MOSFET?
Le symbole d'un MOSFET présente un espace isolant à la grille. La ligne du canal est discontinue pour le mode enrichissement et continue pour le mode déplétion.
Q: Les SCR et les TRIAC sont-ils des transistors?
Non. Ils appartiennent à la famille des thyristors et fonctionnent comme des commutateurs à verrouillage utilisés notamment dans les applications CA de forte puissance.
Conclusion
Comprendre les symboles des transistors est une première étape essentielle pour maîtriser la conception de circuits électroniques. Qu'il s'agisse de distinguer la flèche sortante d'un NPN de la flèche entrante d'un PNP ou de reconnaître la grille isolée d'un MOSFET, ces symboles fournissent des indications indispensables sur le fonctionnement de votre circuit.
En maîtrisant ces symboles et en évitant les erreurs courantes de correspondance des broches, vous pourrez transformer vos schémas en réalisations matérielles fonctionnelles et fiables.
Continuez à apprendre
Comment identifier la polarité d'une LED SMD: marquages, tests et conseils pour PCB
Les LED montées en surface sont omniprésentes dans la conception électronique, des simples témoins d'alimentation aux systèmes d'éclairage complexes. Contrairement aux résistances standard, les LED sont des diodes polarisées. Il est essentiel d'identifier correctement la polarité des LED SMD pour dépanner les prototypes et réussir l'assemblage de PCB en grande série. Une LED montée à l'envers ne produit aucune lumière, interrompt le chemin du circuit et peut subir un claquage si la tension inverse dép......
Symboles de disjoncteurs expliqués: IEC, ANSI, MCB et configurations des pôles
Les schémas électriques constituent le langage universel des systèmes de puissance, des circuits de commande et des circuits imprimés. Sur ces schémas, le symbole du disjoncteur est l'un des éléments les plus importants. Sa représentation correcte est essentielle pour la sécurité, le dépannage et la fabrication. Une erreur aussi simple que la confusion entre un disjoncteur, un interrupteur manuel et un sectionneur peut entraîner de graves erreurs d'interprétation dans une usine ou pendant une interven......
Tutoriel de multiplexage de LED Arduino: contrôler plus de LED avec moins de broches
L'Arduino Uno est un outil puissant pour le prototypage, mais le pilotage direct de plusieurs LED mobilise rapidement ses 20 broches GPIO et atteint la limite absolue de courant total de 200 mA de son boîtier. Pour contourner ces contraintes matérielles sans changer de microcontrôleur, les ingénieurs et les amateurs utilisent le multiplexage de LED afin d'augmenter efficacement le nombre de sorties d'affichage. Dans ce guide, vous découvrirez les principes essentiels du balayage de matrices LED, du Ch......
Guide complet des symboles de transistors: signification, types et exemples de schémas
Que vous débutiez en électronique ou que vous soyez un ingénieur expérimenté concevant des circuits imprimés complexes, savoir lire le symbole d'un transistor est indispensable pour interpréter correctement les schémas. Présents aussi bien dans les smartphones que dans les convertisseurs de puissance, les transistors sont des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Leurs symboles font le lien entre la conception théorique d'un circuit et sa réalisation matérielle. Une seule erreur de lectur......
Comment concevoir une carte de développement ESP32-S3 de A à Z: tutoriel de PCB à 4 couches
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 vous donne un contrôle total sur l'architecture matérielle et prépare vos projets IoT à une production commerciale. Au lieu d'utiliser une carte standard plus encombrante, vous pouvez optimiser l'espace, ne rendre accessibles que les broches GPIO nécessaires et intégrer les périphériques directement sur un seul PCB. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir de A à Z une carte de développement ESP32-S3 à 4 couches. Nous parcourrons toutes les étapes ......
Symbole IGBT: schéma, broches, types et méthode de lecture
Points clés Repérez d'abord les bornes: la grille (G), le collecteur (C) et l'émetteur (E) sont les trois bornes principales d'un IGBT Connaissez les variantes du symbole: comparer les symboles des IGBT à canal N et à canal P permet de comprendre leurs différences Ne vous fiez pas à un seul style de dessin: les symboles IEC et ANSI/IEEE peuvent avoir des aspects différents tout en représentant le même composant Vérifiez la diode séparément: selon la convention graphique et l'application, la diode de r......