Comment concevoir une carte de développement ESP32-S3 de A à Z: tutoriel de PCB à 4 couches
17 min
- Caractéristiques matérielles de la carte de développement ESP32-S3 personnalisée
- Étape 1: concevoir le schéma de la carte de développement ESP32-S3
- Étape 2: planifier l'empilage du PCB à 4 couches
- Étape 3: placer les composants sur le PCB
- Étape 4: router le PCB ESP32-S3
- Étape 5: ajouter des zones de cuivre reliées à la masse et des vias de liaison
- Étape 6: effectuer les vérifications finales et le contrôle des règles de conception (DRC)
- Étape 7: générer les fichiers de fabrication du PCB ESP32-S3
- Étape 8: commander votre carte de développement ESP32-S3 chez JLCPCB
- Étape 9: assembler la carte de développement ESP32-S3
- Processus de fabrication de la carte de développement ESP32-S3
- Conclusion
- FAQ sur la conception d'un PCB ESP32-S3
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 vous donne un contrôle total sur l'architecture matérielle et prépare vos projets IoT à une production commerciale. Au lieu d'utiliser une carte standard plus encombrante, vous pouvez optimiser l'espace, ne rendre accessibles que les broches GPIO nécessaires et intégrer les périphériques directement sur un seul PCB.
Dans ce tutoriel, nous allons concevoir de A à Z une carte de développement ESP32-S3 à 4 couches.
Nous parcourrons toutes les étapes du développement matériel: création du schéma ESP32-S3, planification d'un empilage fiable à 4 couches, application des bonnes pratiques de routage et préparation des fichiers nécessaires à la fabrication et à l'assemblage par JLCPCB.
La carte terminée comprend:
- Un module ESP32-S3-WROOM (Wi-Fi et Bluetooth LE 5.0)
- Une interface USB-UART CP2102 pour la programmation et le débogage standard
- Un connecteur USB OTG Type-C natif pour les applications USB à haut débit
- Un circuit de démarrage et de téléchargement automatiques ne nécessitant aucune pression manuelle sur un bouton
- Un régulateur AMS1117-3.3 V avec une gestion adaptée de la chaleur et du bruit
- Des boutons-poussoirs Reset et Boot pour la commande manuelle du matériel
- Des LED d'état intégrées (un témoin d'alimentation et une LED reliée à GPIO2 programmable par l'utilisateur)
- Des réseaux de diodes TVS assurant une protection ESD fiable sur les deux interfaces USB
- Deux rangées de connecteurs à 20 broches espacées pour être compatibles avec une plaque d'essai
- Une architecture PCB à 4 couches avec des plans internes dédiés à la masse et à l'alimentation

Figure: carte de développement ESP32-S3 à 4 couches terminée, avec deux connecteurs USB Type-C.
Caractéristiques matérielles de la carte de développement ESP32-S3 personnalisée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Microcontrôleur | ESP32-S3-WROOM |
| Couches du PCB | 4 couches (signal - GND - alimentation - signal) |
| Interface de programmation | Pont USB-UART CP2102 |
| Prise en charge USB native | Interface USB OTG Type-C |
| Entrée d'alimentation | USB Type-C (5 V nominaux) |
| Régulateur de tension | Régulateur linéaire à faible chute de tension (LDO) AMS1117-3.3 V |
| Connecteurs GPIO | 2 × 20 broches (pas de 2,54 mm) |
| Format | Compatible avec une plaque d'essai |
Étape 1: concevoir le schéma de la carte de développement ESP32-S3
Avant de passer au placement et au routage du PCB, il faut établir un schéma fiable. Le découper en blocs fonctionnels facilite la vérification de la conception et le diagnostic des problèmes ultérieurs.
Si vous avez déjà consulté notre article expliquant comment concevoir un PCB pour un module ESP32-S2, la configuration de base de l'ESP32-S3 vous semblera familière. L'architecture du S3 présente toutefois une attribution des broches différente et des capacités bicœurs qui exigent une planification précise du schéma.

Figure: schéma complet de la carte de développement ESP32-S3.
Circuit principal de l'ESP32-S3
Le module ESP32-S3-WROOM constitue le cœur de la carte. Conformément aux recommandations d'Espressif pour la conception matérielle, nous configurons le module avec:
- Un circuit de temporisation RC sur la broche EN (CHIP_PU) pour garantir un délai de démarrage stable
- Les résistances de tirage vers le haut nécessaires sur GPIO0 pour assurer une configuration prévisible du mode de démarrage
- Des boutons-poussoirs pour la réinitialisation matérielle et la sélection manuelle du mode de démarrage
Alimentation de l'ESP32
La carte est alimentée par la ligne VBUS de 5 V de ses ports USB-C. Un régulateur linéaire AMS1117-3.3 abaisse cette tension d'entrée à 3,3 V pour alimenter le système.
Pour éviter les chutes de tension lors des pics de transmission Wi-Fi, nous plaçons un condensateur électrolytique ou au tantale de 10 µF à l'entrée du régulateur et un condensateur céramique de 10 µF sur sa sortie de 3,3 V. Une LED rouge dédiée est reliée directement au rail de 3,3 V, en série avec une résistance de limitation de courant, pour servir de témoin d'alimentation.
Interface de programmation USB
Pour faciliter le chargement du micrologiciel et la surveillance de la liaison série, nous intégrons un pont USB-UART dédié utilisant le circuit CP2102. Celui-ci assure la conversion USB-série et relie l'interface USB aux broches RX/TX de l'UART0 de l'ESP32-S3.
Pour trouver facilement les composants passifs, transistors et circuits intégrés nécessaires à cette partie de la conception, comme le CP2102, vous pouvez consulter les stocks vérifiés dans la bibliothèque de composants JLCPCB.
Circuit de programmation automatique
Un circuit de programmation automatique évite d'avoir à appuyer manuellement sur les boutons. Il utilise deux transistors NPN standards commandés par les signaux DTR et RTS pour tirer EN et GPIO0 à l'état bas et activer le mode chargeur d'amorçage.
USB OTG natif
L'ESP32-S3 intègre un périphérique USB OTG à vitesse maximale. Nous relions directement ses lignes USB natives à un second connecteur USB Type-C et utilisons des résistances de tirage vers le bas de 5,1 kΩ sur les broches CC.
Protection USB
Les ports USB étant exposés aux décharges électrostatiques, nous plaçons des réseaux de diodes de protection ESD à faible capacité immédiatement derrière les broches VBUS, D+ et D− afin de dévier les surtensions transitoires vers la masse.
Connecteurs GPIO
Pour rendre accessibles les broches fonctionnelles de l'ESP32-S3, nous les relions à deux connecteurs mâles de 20 broches. Les deux rangées sont espacées de 0,9 pouce (22,86 mm), ce qui laisse une rangée de trous de plaque d'essai accessible de chaque côté lorsque la carte y est insérée.
LED d'état
Deux LED intégrées facilitent le diagnostic visuel:
| LED | Fonction | Configuration |
|---|---|---|
| LED d'alimentation | Témoin de l'alimentation 3,3 V | Reliée au rail de 3,3 V par une résistance de 1 kΩ. |
| LED GPIO2 | LED programmable par l'utilisateur | LED active à l'état haut reliée à GPIO2 pour réaliser rapidement des tests de clignotement. |
Tableau: LED d'état intégrées à la carte de développement ESP32-S3.
Condensateurs de découplage
Pour maintenir une alimentation stable, des condensateurs de découplage doivent être placés aux entrées d'alimentation de chaque circuit intégré de la carte:
| Condensateur | Rôle | Placement |
|---|---|---|
| 100 nF | Découplage local à haute fréquence | Immédiatement à côté de chaque broche VCC/3,3 V. |
| 1 µF | Filtrage des fréquences intermédiaires | Près de la broche VDD principale de l'ESP32-S3. |
| 10 µF | Réserve d'énergie | Près de la sortie du LDO et des principales entrées d'alimentation. |
| Condensateurs de l'AMS1117 | Stabilité du régulateur | Aussi près que possible des broches d'entrée et de sortie du régulateur. |
Tableau: condensateurs de découplage utilisés sur la carte de développement ESP32-S3.
Étape 2: planifier l'empilage du PCB à 4 couches
Une fois le schéma terminé, nous pouvons passer au placement et au routage du PCB ESP32-S3.
Pour un microcontrôleur sans fil à haute fréquence comme l'ESP32-S3, un empilage PCB à 4 couches est fortement recommandé plutôt qu'une conception classique à 2 couches. Les plans internes fournissent des chemins de retour continus aux signaux haute fréquence, réduisent les interférences électromagnétiques (EMI) et facilitent le contrôle de l'impédance des lignes de données USB.
L'empilage de cette carte est le suivant:
| Couche | Type | Fonction |
|---|---|---|
| Couche supérieure | Signal | Empreintes des composants, zone de dégagement de l'antenne RF et routage principal des signaux. |
| Couche 2 | Plan | Plan de masse (GND) continu et ininterrompu pour le blindage et des chemins de retour courts. |
| Couche 3 | Plan | Plan d'alimentation dédié de 3,3 V pour simplifier la distribution de l'énergie. |
| Couche inférieure | Signal | Routage secondaire, vias de liaison des chemins de retour et points de test auxiliaires. |
Tableau: empilage du PCB à 4 couches de la carte de développement ESP32-S3.
Étape 3: placer les composants sur le PCB
Un placement réfléchi des composants est essentiel pour concevoir une carte propre et peu sensible au bruit. Tous les composants actifs et passifs de cette carte sont placés sur la couche supérieure afin de simplifier la fabrication et de réduire les coûts d'assemblage.

Figure: placement des composants de la carte de développement ESP32-S3 avant le routage.
Principales règles de placement des composants:
- Module ESP32-S3: placez le module à une extrémité du PCB. Les plans de cuivre et les pistes ne doivent pas passer sous son antenne PCB intégrée. Laissez cette zone d'exclusion entièrement dépourvue de cuivre sur les quatre couches pour ne pas réduire la portée sans fil.
- Connecteurs USB-C: alignez les deux connecteurs USB Type-C sur le bord de la carte. Placez le CP2102 juste derrière le port USB de programmation pour que les lignes différentielles USB soient aussi courtes et directes que possible.
- Circuit d'alimentation: placez le régulateur AMS1117 et ses condensateurs de découplage près de l'entrée USB 5 V. Les boucles de courant élevé restent ainsi confinées à une petite zone de la carte.
- Condensateurs de découplage: placez chaque condensateur de 100 nF directement à côté de la broche d'alimentation concernée. La piste doit aller de la source d'alimentation à la pastille du condensateur, puis à la broche du circuit intégré. Placez un via de masse immédiatement à côté de la pastille de masse du condensateur.

Figure: placez le condensateur de découplage près du circuit intégré concerné, avec un via à côté de sa pastille de masse pour raccourcir le chemin de retour du courant.
Étape 4: router le PCB ESP32-S3
Le routage transforme les connexions du schéma en pistes de cuivre. Les paires différentielles et les lignes d'alimentation demandent une attention particulière.

Figure: PCB ESP32-S3 routé, montrant les pistes de signal et les lignes d'alimentation.
1. Router d'abord les signaux critiques
Routez les paires différentielles USB avant les autres signaux. Utilisez le calculateur d'impédance PCB de JLCPCB pour déterminer la largeur et l'espacement des pistes adaptés à votre empilage. Dans cette conception, des pistes de 6 mils séparées par 10 mils permettent d'atteindre l'impédance différentielle cible de 90 Ω. Gardez les pistes D+ et D− parallèles, appairez leurs longueurs et évitez autant que possible les vias.
.
Figure: calculateur d'impédance PCB de JLCPCB configuré pour une paire différentielle USB de 90 Ω, avec des pistes de 6 mils et un espacement de 10 mils.

Figure: routage d'une paire différentielle USB à impédance de 90 Ω.
Essayez de maintenir la même longueur pour les deux pistes différentielles. Si leurs longueurs diffèrent, ajustez-les manuellement dans le logiciel.

Figure: ajustement des longueurs des pistes d'une paire différentielle.
2. Se connecter aux plans d'alimentation et de masse
Au lieu de faire traverser toute la carte à de fines pistes de 3,3 V, nous utilisons des vias pour relier directement les composants au plan d'alimentation de la couche 3. Les connexions de masse rejoignent de la même manière le plan de masse de la couche 2. Ces connexions à faible impédance réduisent considérablement les effets parasites.

Figure: via de 3,3 V et pistes reliées au plan d'alimentation.
3. Dimensionner les pistes selon le courant à transporter
Conservez une largeur standard pour les pistes de signal, généralement de 6 à 8 mils. Les lignes d'alimentation doivent utiliser des pistes plus larges, d'au moins 15 à 25 mils, ou des zones de cuivre dédiées pour transporter en toute sécurité jusqu'à 500 mA pendant la transmission sans fil.
Étape 5: ajouter des zones de cuivre reliées à la masse et des vias de liaison
Une fois le routage terminé, nous ajoutons des zones de cuivre reliées à la masse sur les couches de signal supérieure et inférieure.

Figure: PCB ESP32-S3 terminé, avec zones de masse et vias de liaison.
Ces zones de cuivre contribuent au blindage. Reliez toutes les régions de masse entre elles à l'aide de vias. Placez des vias de masse autour du périmètre de la carte tous les 2 à 3 mm afin de créer un effet de cage de Faraday qui réduit les interférences électromagnétiques.
Étape 6: effectuer les vérifications finales et le contrôle des règles de conception (DRC)
Avant de générer les fichiers de fabrication, effectuez les vérifications visuelles et automatisées suivantes:
- Vérification de la sérigraphie: identifiez toutes les broches GPIO par un texte clair et lisible sur la sérigraphie supérieure. Indiquez les boutons Reset (RST) et Boot (BOOT), ainsi que la polarité des LED d'état
- Contrôle des règles de conception (DRC): lancez le DRC de votre logiciel de conception PCB en utilisant les valeurs exactes d'espacement, de largeur minimale des pistes et de dimensions des perçages fournies par votre fabricant. Vous vérifierez ainsi que la carte respecte les tolérances de fabrication standard
Étape 7: générer les fichiers de fabrication du PCB ESP32-S3
Une fois le routage validé par le DRC, vous devez exporter les fichiers nécessaires à la production.
Pour la fabrication standard du PCB, générez:
- Les fichiers Gerber
- Les fichiers de perçage Excellon
Si vous souhaitez utiliser un service d'assemblage automatisé afin d'éviter plusieurs heures de brasage manuel, exportez également:
- La nomenclature (BOM): un tableau indiquant les références des composants, leurs repères et leurs boîtiers
- Le fichier CPL / Centroid: un fichier contenant les coordonnées X-Y exactes et les angles de rotation de chaque composant de la carte
Avant de finaliser les exports, vérifiez que les empreintes de vos composants correspondent aux boîtiers des références indiquées dans la BOM.
Étape 8: commander votre carte de développement ESP32-S3 chez JLCPCB
Une fois les fichiers prêts, la commande se déroule simplement:
- Rendez-vous sur la page de devis JLCPCB et téléversez l'archive ZIP contenant vos fichiers Gerber.
- La visionneuse Gerber en ligne analyse vos fichiers et affiche un aperçu de chaque couche, des perçages et des dimensions de la carte.
- Configurez les caractéristiques de fabrication de votre carte:
Figure: téléversement des fichiers Gerber chez JLCPCB pour la fabrication du PCB.
Pour la plupart des prototypes, les paramètres standard conviennent:
- Épaisseur du PCB: 1,6 mm (ou 1,2 mm pour une carte légèrement plus fine)
- Couleur du masque de soudure: vert, bleu, noir, rouge ou jaune (sans incidence sur le prix)
- Finition de surface: HASL avec plomb pour les prototypes simples, ou ENIG (nickel chimique et or par immersion) pour obtenir des pastilles planes et une meilleure soudabilité
Étape 9: assembler la carte de développement ESP32-S3
Pour éviter de souder à la main des composants à pas fin comme le CP2102 et les connecteurs USB-C, nous recommandons le service d'assemblage PCB de JLCPCB.
Plutôt que de souder manuellement les composants à pas fin, optez pour le service d'assemblage PCB de JLCPCB. Téléversez les fichiers BOM et de placement (CPL) que vous avez générés.
Lors de l'assemblage, l'usine utilise une ligne SMT largement automatisée. La pâte à braser est déposée à travers un pochoir en acier de précision, les composants sont positionnés par des machines de placement, puis la carte passe dans un four multizone de brasage par refusion pour former les connexions électriques.
Processus de fabrication de la carte de développement ESP32-S3
| Étape | Action | Livrable ou résultat |
|---|---|---|
| 1 | Conception du schéma | Définir les circuits, les connexions de l'ESP32 et la protection ESD. |
| 2 | Placement et routage du PCB | Placer les composants, router les paires différentielles USB à 90 Ω et lancer le DRC. |
| 3 | Export des fichiers de fabrication | Générer les fichiers Gerber, de perçage NC, BOM et de placement (CPL). |
| 4 | Devis et téléversement | Téléverser les fichiers Gerber sur la page de devis JLCPCB. |
| 5 | Choix des paramètres | Sélectionner le nombre de couches, l'épaisseur de la carte et la couleur du masque de soudure. |
| 6 | Configuration de l'assemblage PCBA (facultatif) | Téléverser les fichiers BOM/CPL pour configurer l'assemblage SMT automatisé. |
| 7 | Production et contrôle qualité | Impression au pochoir, placement automatisé, brasage par refusion et inspection AOI. |
| 8 | Livraison | Livraison de cartes de développement de haute qualité, entièrement assemblées. |
Tableau: processus complet, de la conception du PCB à sa fabrication par JLCPCB.
Conclusion
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 est une étape enrichissante dans un projet de développement matériel. Passer d'un PCB simple à 2 couches à une architecture fiable à 4 couches permet d'obtenir des rails d'alimentation propres, de bonnes performances thermiques et une excellente portée sans fil.
En suivant une méthode structurée, depuis la conception des blocs du schéma jusqu'au contrôle des règles de conception, en passant par le placement des composants, le dimensionnement des pistes et le routage différentiel, vous réduisez les risques de devoir refaire la carte et de rencontrer des défauts matériels. Grâce aux services d'assemblage automatisé, transformer un prototype numérique en carte entièrement assemblée est plus rapide et plus fiable que jamais.
FAQ sur la conception d'un PCB ESP32-S3
Q: Pourquoi privilégier un PCB à 4 couches plutôt qu'à 2 couches pour l'ESP32-S3?
L'ESP32-S3 est un système sur puce à haute fréquence intégrant le Wi-Fi et le Bluetooth. Un PCB à 4 couches permet de placer des plans dédiés à la masse et à l'alimentation directement sous les couches de signal. Cela réduit considérablement les interférences électromagnétiques (EMI) et l'inductance des boucles, tout en facilitant le contrôle de l'impédance des pistes.
Q: Les pistes de données USB-C doivent-elles respecter une impédance précise?
Oui. Les lignes USB natives de l'ESP32-S3 et les lignes USB du CP2102 fonctionnent par paires différentielles. Pour éviter les réflexions du signal et les erreurs de données, elles doivent être routées avec une impédance différentielle cible de 90 Ω.
Q: Pourquoi prévoir une zone d'exclusion sous l'antenne du module ESP32-S3?
Le module ESP32-S3-WROOM utilise une antenne PCB intégrée de type F inversé. Les plans de cuivre, pistes ou composants situés sous cette antenne ou à proximité peuvent faire écran aux signaux RF ou désaccorder l'antenne, réduisant fortement la portée du Wi-Fi et du Bluetooth.
Q: Comment vérifier les empreintes de mon PCB personnalisé avant de commander?
Comparez systématiquement les empreintes physiques aux fiches techniques des fabricants. Vous pouvez également exporter la conception sous forme de modèle 3D (fichier STEP) ou utiliser la visionneuse 3D de votre logiciel de CAO pour vérifier visuellement les dimensions et l'alignement des composants avant d'envoyer les fichiers en fabrication.
Continuez à apprendre
Comment identifier la polarité d'une LED SMD: marquages, tests et conseils pour PCB
Les LED montées en surface sont omniprésentes dans la conception électronique, des simples témoins d'alimentation aux systèmes d'éclairage complexes. Contrairement aux résistances standard, les LED sont des diodes polarisées. Il est essentiel d'identifier correctement la polarité des LED SMD pour dépanner les prototypes et réussir l'assemblage de PCB en grande série. Une LED montée à l'envers ne produit aucune lumière, interrompt le chemin du circuit et peut subir un claquage si la tension inverse dép......
Symboles de disjoncteurs expliqués: IEC, ANSI, MCB et configurations des pôles
Les schémas électriques constituent le langage universel des systèmes de puissance, des circuits de commande et des circuits imprimés. Sur ces schémas, le symbole du disjoncteur est l'un des éléments les plus importants. Sa représentation correcte est essentielle pour la sécurité, le dépannage et la fabrication. Une erreur aussi simple que la confusion entre un disjoncteur, un interrupteur manuel et un sectionneur peut entraîner de graves erreurs d'interprétation dans une usine ou pendant une interven......
Tutoriel de multiplexage de LED Arduino: contrôler plus de LED avec moins de broches
L'Arduino Uno est un outil puissant pour le prototypage, mais le pilotage direct de plusieurs LED mobilise rapidement ses 20 broches GPIO et atteint la limite absolue de courant total de 200 mA de son boîtier. Pour contourner ces contraintes matérielles sans changer de microcontrôleur, les ingénieurs et les amateurs utilisent le multiplexage de LED afin d'augmenter efficacement le nombre de sorties d'affichage. Dans ce guide, vous découvrirez les principes essentiels du balayage de matrices LED, du Ch......
Guide complet des symboles de transistors: signification, types et exemples de schémas
Que vous débutiez en électronique ou que vous soyez un ingénieur expérimenté concevant des circuits imprimés complexes, savoir lire le symbole d'un transistor est indispensable pour interpréter correctement les schémas. Présents aussi bien dans les smartphones que dans les convertisseurs de puissance, les transistors sont des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Leurs symboles font le lien entre la conception théorique d'un circuit et sa réalisation matérielle. Une seule erreur de lectur......
Comment concevoir une carte de développement ESP32-S3 de A à Z: tutoriel de PCB à 4 couches
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 vous donne un contrôle total sur l'architecture matérielle et prépare vos projets IoT à une production commerciale. Au lieu d'utiliser une carte standard plus encombrante, vous pouvez optimiser l'espace, ne rendre accessibles que les broches GPIO nécessaires et intégrer les périphériques directement sur un seul PCB. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir de A à Z une carte de développement ESP32-S3 à 4 couches. Nous parcourrons toutes les étapes ......
Symbole IGBT: schéma, broches, types et méthode de lecture
Points clés Repérez d'abord les bornes: la grille (G), le collecteur (C) et l'émetteur (E) sont les trois bornes principales d'un IGBT Connaissez les variantes du symbole: comparer les symboles des IGBT à canal N et à canal P permet de comprendre leurs différences Ne vous fiez pas à un seul style de dessin: les symboles IEC et ANSI/IEEE peuvent avoir des aspects différents tout en représentant le même composant Vérifiez la diode séparément: selon la convention graphique et l'application, la diode de r......