This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Conception des pastilles de soudure: normes IPC, choix DFM et fiabilité des joints

Publié initialement Aug 24, 2026, mis à jour Aug 24, 2026

18 min

Table des matières
  • Qu'est-ce qu'une pastille de soudure? Pourquoi sa géométrie influence directement la fiabilité du joint
  • Norme IPC-7351 pour les pastilles de soudure: concevoir des empreintes garantissant des joints fiables
  • Pastilles NSMD vs SMD: compromis DFM pour la fiabilité des joints de soudure
  • Défauts des pastilles de soudure: analyse DFM des problèmes SMT courants
  • Conception avancée des pastilles pour les PCB haute fiabilité et haute densité
  • Conclusion
  • FAQ

Dans la conception électronique moderne, les ingénieurs consacrent l'essentiel de leur temps au domaine numérique: perfectionnement des schémas, simulation de la logique et développement du firmware. Pourtant, toute cette précision numérique peut être compromise par une défaillance physique microscopique: le joint de soudure. Le facteur le plus déterminant pour garantir la fiabilité d'un joint n'est ni le composant ni la pâte à souder, mais la modeste pastille de soudure en cuivre, souvent négligée.

L'interface physique est généralement l'endroit où même un schéma parfait échoue en production. La pastille de soudure constitue littéralement la base du circuit physique. Elle sert de pont entre la conception numérique et la réalité analogique et matérielle de la fabrication.

Cet article va au-delà d'une simple définition. Nous allons étudier la géométrie, les dimensions et les formes des pastilles de soudure, ainsi que leur position par rapport au masque de soudure et au composant. Ces éléments figurent parmi les principaux critères de conception pour la fabricabilité (DFM). Cette géométrie détermine en grande partie les caractéristiques électriques et mécaniques ainsi que la dissipation thermique de votre assemblage de circuit imprimé (PCBA).

Qu'est-ce qu'une pastille de soudure? Pourquoi sa géométrie influence directement la fiabilité du joint

Pour plus de clarté, nous utiliserons le terme courant "pastille de soudure". Il est toutefois important de préciser la terminologie des normes IPC: la partie de la zone en cuivre occupée par un composant SMT est appelée "land" ou surface d'accueil, tandis que l'ensemble des surfaces d'accueil d'un composant est désigné par le terme "land pattern" ou empreinte.

Dans le langage technique courant, les termes "pad" et "land" sont souvent utilisés de manière interchangeable, tandis que le terme "footprint" désigne l'empreinte complète.

Un joint de soudure optimal forme un ménisque concave et précis de soudure solidifiée qui mouille à la fois la terminaison du composant et la pastille de soudure. Ce joint est évalué d'après ses congés:

● Congé en bout: soudure qui s'étend jusqu'à l'extrémité de la terminaison du composant.

● Congé au talon: soudure qui se forme au niveau du talon, c'est-à-dire de la courbure de la terminaison.

● Congés latéraux: soudure qui mouille les côtés de la terminaison et assure une résistance mécanique essentielle.

Les dimensions de la pastille de soudure déterminent la possibilité de former ces congés. La pastille doit intégrer une extension de surface d'accueil: elle doit être plus longue que la terminaison du composant afin de fournir une surface suffisante pour former correctement les congés en bout et au talon. Ces congés ne servent pas uniquement à établir la connexion électrique. Ils constituent également le principal indicateur de résistance mécanique recherché par les systèmes d'inspection optique automatisée (AOI) pour accepter ou rejeter une carte.

La conception des pastilles de soudure doit donc trouver le juste équilibre:

● Pastille trop petite: l'ouverture du pochoir sera trop petite et déposera un volume insuffisant de pâte à souder. Cela produit des joints fragiles, froids ou complètement ouverts, susceptibles de devenir intermittents ou de céder sous de faibles vibrations.

● Pastille trop grande: elle peut provoquer une série d'autres défauts. Un excès de pâte à souder peut créer des ponts de soudure entre des broches adjacentes. Il peut également faire flotter ou pivoter le composant pendant la refusion et entraîner un mauvais alignement.

Joint de soudure fiable avec congés en bout, au talon et latéraux

Joint de soudure fiable montrant les congés en bout, au talon et latéraux sur la pastille d'un composant SMT.

La fiabilité des assemblages de circuits imprimés (PCBA) dépend d'une précision de l'ordre du micromètre sur des millions de pastilles de soudure. La fiche technique du composant fournit des informations indispensables, mais elle ne représente qu'une partie du problème. Il faut également vérifier que l'empreinte conçue peut réellement être fabriquée.

C'est pourquoi l'analyse DFM automatisée de JLCPCB (JLCDFM), directement intégrée à notre système de devis PCBA, joue un rôle essentiel. Cet outil gratuit et puissant compare la géométrie des pastilles, les espacements et les rapports entre les ouvertures de pâte et les pastilles avec les tolérances appliquées à nos productions en volume. Il signale ainsi les risques de défauts, comme une quantité de soudure insuffisante ou un pontage, avant même l'entrée de la conception en production.

Norme IPC-7351 pour les pastilles de soudure: concevoir des empreintes garantissant des joints fiables

Les concepteurs doivent vérifier les dimensions des pastilles de soudure et éviter de les estimer visuellement ou de se fier à une empreinte par défaut non vérifiée provenant d'une bibliothèque ECAD.

La norme IPC-7351 constitue la référence internationale pour la conception des pastilles de soudure et des empreintes.

Cette norme ne se limite pas à une bibliothèque d'empreintes. Elle fournit une méthode mathématique permettant de calculer la géométrie optimale des pastilles. Elle repose sur une analyse des tolérances prenant en compte trois variables principales:

1. Tolérance du composant (T): variations de fabrication affectant les dimensions physiques du composant.

2. Tolérance de fabrication (F): variations liées aux processus de fabrication et d'assemblage du PCB, notamment à la précision du placement.

3. Objectif du joint de soudure (J): dimensions recherchées pour les congés en bout, au talon et latéraux.

La norme IPC-7351 définit trois niveaux de densité distincts pour les empreintes. Ils permettent d'adapter la conception des pastilles aux besoins particuliers du produit:

● Niveau A (maximal): ce niveau utilise les plus grandes pastilles de soudure. Il convient aux cartes à faible densité pour lesquelles la qualité globale du produit dépend fortement du processus de soudure. Les grandes pastilles sont privilégiées dans les environnements soumis à des chocs ou à des vibrations importants, notamment les secteurs industriel et militaire, ainsi que pour les cartes nécessitant des retouches manuelles fréquentes. Elles sont en effet plus faciles à réparer sans endommager le joint de soudure.

● Niveau B (nominal): il s'agit du niveau par défaut et du plus fréquemment utilisé. Il offre une solution robuste et un bon équilibre entre fabricabilité, fiabilité et densité de composants. Le niveau B convient à la plupart des produits électroniques grand public et des cartes à usage général.

● Niveau C (minimal): ce niveau utilise les plus petites pastilles possibles. Il convient aux produits d'interconnexion haute densité (HDI), comme les smartphones, les appareils portables et les modules, lorsque l'espace représente la principale contrainte. Les conceptions de niveau C sont plus difficiles à fabriquer, à inspecter et à retoucher. Elles doivent donc être réservées aux cas où elles sont réellement nécessaires.

Niveau de densité IPCTaille relative des pastillesObjectif principalApplication habituelle
Niveau ALa plus grandeRobustesse et facilité de retouche maximalesMilitaire, médical, industriel
Niveau BNominaleUsage général et bon compromisÉlectronique grand public, prototypes
Niveau CLa plus petiteDensité maximale de composantsAppareils mobiles, objets portables, HDI

Le choix d'un niveau inadapté peut s'avérer coûteux. L'utilisation d'empreintes de niveau C sur un produit grand public simple ajoute des risques et des coûts de fabrication inutiles. À l'inverse, l'utilisation du niveau B pour un capteur automobile soumis à de fortes vibrations peut entraîner des défaillances prématurées sur le terrain.

Pastilles NSMD vs SMD: compromis DFM pour la fiabilité des joints de soudure

Au-delà des dimensions, le type de pastille de soudure constitue un choix de conception essentiel. Il est défini par la relation entre la pastille et le masque de soudure.

Pastilles non définies par le masque de soudure (NSMD)

Dans une conception NSMD, le masque de soudure est en retrait par rapport à la pastille en cuivre, ce qui forme un espacement faible et précis. Seule la pastille en cuivre définit la surface pouvant être soudée.

● Avantages: il s'agit de la méthode la plus courante pour la plupart des applications SMT, en particulier pour les BGA et les composants à pas fin. La pâte à souder adhère à la surface de la pastille en cuivre, puis s'écoule sur ses côtés. Le joint bénéficie ainsi d'une plus grande surface de mouillage, d'une meilleure résistance mécanique et d'une résistance accrue à la fatigue thermique pendant les cycles de température.

● Inconvénients: l'adhérence de la pastille au stratifié du PCB dépend uniquement de la liaison entre le cuivre de base et le stratifié. La pastille est donc légèrement plus susceptible de se soulever ou de se décoller pendant une retouche intensive, par exemple lors d'un dessoudage à l'air chaud.

Pastilles définies par le masque de soudure (SMD)

Dans une conception PCB SMD, le masque de soudure recouvre partiellement la pastille en cuivre. La surface soudable est alors définie par l'ouverture du masque de soudure et non par les dimensions du cuivre.

● Avantages: le chevauchement du masque de soudure ancre efficacement la pastille en cuivre au stratifié du PCB. Il améliore nettement la fixation de la pastille et réduit le risque de soulèvement pendant les retouches.

● Inconvénients: la soudure ne peut mouiller que la surface supérieure du cuivre exposé. Le joint peut donc être plus fragile et soumis à davantage de contraintes dans cette zone. Cette configuration réduit également la surface soudable totale et peut emprisonner du flux ou des gaz pendant la refusion.

Depuis plusieurs décennies, les pastilles NSMD constituent la solution recommandée pour les composants à pas fin et les BGA, car l'amélioration de la fiabilité des joints compense largement le risque de dommages pendant les retouches.

Comparaison des pastilles de soudure NSMD et SMD

Comparaison des pastilles de soudure NSMD et SMD montrant comment la soudure adhère aux côtés d'une pastille NSMD.

Défauts des pastilles de soudure: analyse DFM des problèmes SMT courants

Une mauvaise conception des pastilles de soudure constitue une cause fréquente, coûteuse et clairement identifiable de défauts de fabrication.

Effet Manhattan

Ce défaut se produit lorsqu'un petit composant à deux terminaisons, comme une résistance ou un condensateur, se redresse sur une extrémité et prend l'apparence d'une pierre tombale.

● Cause principale: une masse thermique déséquilibrée. Une pastille de soudure est reliée à un grand plan de masse par une piste épaisse, tandis que l'autre est isolée. La pastille isolée chauffe et entre en refusion en premier. La tension superficielle de la soudure fondue sur cette seule pastille redresse le composant avant que l'autre côté ait le temps de fondre. Des dimensions de pastilles asymétriques peuvent également provoquer ce défaut.

● Solution: utiliser des reliefs thermiques, sous forme de branches ou de pistes de liaison, pour raccorder la pastille au plan de masse. Ils réduisent la masse thermique de la pastille et permettent aux deux côtés de chauffer et d'entrer en refusion à une vitesse similaire.

Pontage de soudure

Ce défaut se produit lorsque la soudure s'écoule entre deux ou plusieurs broches adjacentes et crée un court-circuit électrique indésirable.

● Cause principale: les pastilles de soudure sont trop larges ou le pont de masque de soudure, c'est-à-dire la fine bande de masque entre les pastilles, est trop étroit ou inexistant. Pendant la refusion, l'excès de soudure fondue provenant des deux pastilles se rejoint et forme un pont.

● Solution: respecter strictement les calculs de largeur de pastille de la norme IPC-7351 et vérifier que la conception respecte la largeur minimale de pont de masque de soudure acceptée par le fabricant, par exemple 75 µm ou plus.

Soudure insuffisante et joints ouverts

● Cause principale: les pastilles de soudure sont trop petites. L'ouverture du pochoir, dimensionnée en fonction de la pastille, est donc également trop petite et dépose un volume insuffisant de pâte à souder. Le joint obtenu est mécaniquement fragile, électriquement intermittent ou froid, voire totalement ouvert.

Les pastilles comportant des vias non remplis ou incorrectement bouchés peuvent également absorber la soudure pendant la refusion et provoquer des joints insuffisamment soudés.

● Solution: appliquer la norme IPC-7351, généralement au niveau B, ou au niveau A lorsqu'une robustesse supplémentaire est nécessaire. Les dimensions des pastilles et leurs extensions doivent être suffisantes pour le composant.

Défauts SMT courants des joints de soudure

Défauts SMT courants: effet Manhattan, pontage de soudure, soudure insuffisante et joints ouverts.

Conception avancée des pastilles pour les PCB haute fiabilité et haute densité

Dans les conceptions modernes à haute densité et forte puissance, la pastille de soudure est devenue un élément d'ingénierie multifonctionnel.

Via-in-pad avancé pour le routage haute densité

Pour les BGA denses actuels, dont le pas est souvent inférieur à 0,8 mm, le placement traditionnel d'un via, qui consiste à relier la pastille à un via séparé par une piste, n'est plus possible en raison du manque d'espace. La seule méthode viable consiste alors à placer le via directement dans la pastille de soudure du BGA.

Problème: il s'agit d'une erreur DFM classique. Pendant la refusion, la soudure fondue présente sur la pastille est aspirée dans le trou ouvert du via par capillarité. La bille BGA manque alors de soudure, ce qui produit une connexion fragile ou ouverte.

Solution: le procédé POFV (Plated Over Filled Via) constitue la solution fiable adaptée aux vias placés dans les pastilles.

1. Le via est percé dans la pastille de soudure.

2. Le trou du via est rempli d'une résine époxy non conductrice.

3. La carte est polymérisée et planarisée pour obtenir une surface plane.

4. Une nouvelle couche de cuivre est déposée sur le via rempli afin de le recouvrir et de créer une surface solide, plane et parfaitement soudable.

Ce procédé, également appelé VIPPO (Via-in-Pad Plated Over), est traditionnellement une option complexe et coûteuse. JLCPCB offre ici un avantage majeur: cette technologie avancée a été rendue plus accessible et le POFV est proposé gratuitement sur toutes les cartes de 6 à 20 couches. Les ingénieurs peuvent ainsi router des BGA complexes et à haute densité sans compromettre la fiabilité ni supporter des coûts excessifs.

Comparaison des différents types de vias PCB

Comparaison des différents types de vias.

Conception des pastilles thermiques pour QFN et circuits intégrés de puissance

Les composants de puissance comme les QFN, les D-PAK et d'autres circuits intégrés possèdent une grande pastille thermique centrale destinée à évacuer la chaleur du composant vers le PCB.

Problème: cette grande surface métallique crée deux difficultés. Premièrement, elle peut emprisonner du flux et de l'air pendant le dégazage lors de la refusion, ce qui peut faire flotter ou incliner le composant. Deuxièmement, cette masse thermique importante peut entraîner la formation de joints froids.

Solution 1, conception du pochoir: utiliser une ouverture en damier. Au lieu d'une seule grande ouverture de pochoir, celle-ci est divisée en une grille de petits carrés. Cette conception réduit le volume total de pâte, évite le flottement, contrôle l'écoulement de la soudure et crée des canaux dédiés au dégazage.

Solution 2, vias thermiques:

Un réseau de petits vias thermiques placé dans la pastille thermique facilite le transfert de chaleur vers les plans de cuivre internes. Pour éviter l'absorption de la soudure et la formation de vides, ces vias doivent être remplis et recouverts ou masqués, en particulier sous les composants à terminaisons inférieures comme les QFN.

Pastille de soudure QFN avec vias thermiques

Conception d'une pastille de soudure QFN avec des vias thermiques.

Ouvertures de pochoir en damier pour boîtier QFN

Conception en damier des ouvertures de pochoir pour un boîtier QFN.

Conclusion

La pastille de soudure n'est pas une empreinte statique qu'il suffit de définir une fois pour toutes. Il s'agit d'un élément d'ingénierie dynamique dépendant de nombreuses variables, à l'intersection de la conception numérique, des tolérances physiques du composant et des procédés de fabrication.

Une pastille de soudure correctement conçue selon la norme IPC-7351 et adaptée aux exigences DFM constitue votre première ligne de défense contre les défauts de fabrication. Elle permet d'économiser du temps et de l'argent tout en réduisant le nombre d'itérations grâce à l'élimination des défaillances avant leur apparition.

Ne laissez pas la fiabilité de votre conception au hasard. JLCPCB fournit des devis instantanés pour la fabrication de PCB haute qualité et l'assemblage PCB clé en main. Notre analyse DFM gratuite et intégrée vérifie automatiquement les empreintes, les espacements et les autres caractéristiques critiques. Grâce à nos procédés de fabrication avancés, comme le POFV pour les vias placés dans les pastilles des cartes multicouches, nous rendons les conceptions complexes et à haute densité fiables et abordables.

Téléchargez vos fichiers Gerber et BOM dès aujourd'hui pour découvrir comment notre expertise peut servir de base à votre prochain produit fiable.

Service de fabrication et d'assemblage PCB JLCPCB

Téléchargement des fichiers Gerber PCB

FAQ

Q1: quel est le rapport entre l'ouverture du pochoir de pâte à souder et les dimensions de la pastille?

L'ouverture du pochoir ne reproduit presque jamais la pastille de soudure selon un rapport de 1:1. Pour les composants à pas fin, elle est généralement réduite de 5 à 10%, avec une forme dite "home plate" ou une réduction périphérique. La pâte à souder est ainsi déposée proprement au centre de la pastille et ne déborde pas pendant le placement du composant, ce qui limite l'une des principales causes de pontage.

Q2: puis-je simplement utiliser les empreintes par défaut de mon logiciel ECAD, comme Altium ou KiCad?

Vous pouvez les utiliser comme point de départ, mais ne leur faites jamais aveuglément confiance. Les bibliothèques par défaut utilisent souvent des empreintes génériques IPC-7351 de niveau B. Vous devez comparer chaque empreinte avec la fiche technique du composant concerné, qui fournit fréquemment son propre motif recommandé. Vous devez également prendre en compte l'objectif de densité, niveau A, B ou C, ainsi que les règles DFM de votre fabricant.

Q3: qu'est-ce qu'un pont de masque de soudure et quel est son rapport avec la conception des pastilles?

Le pont de masque de soudure est la fine bande de résine située entre deux pastilles de soudure adjacentes. Son unique fonction consiste à empêcher la soudure fondue de quitter une pastille et de former un pont avec la suivante. Pour les composants à pas fin, l'espacement entre les pastilles est très réduit. La conception doit donc prévoir suffisamment de place pour ce pont.

Si les pastilles sont trop grandes ou trop rapprochées, le pont devient trop fin pour être fabriqué. Le fabricant doit alors le supprimer, ce qui laisse une zone exposée entre les pastilles et augmente considérablement le risque de pontage.

Vérifiez toujours la largeur minimale de pont de masque de soudure acceptée par votre fabricant, par exemple 75 µm, et assurez-vous que l'espacement entre les pastilles permet de la respecter.

Q4: comment la finition des pastilles, par exemple ENIG ou HASL, influence-t-elle le joint de soudure?

La finition de surface détermine la mouillabilité et surtout la planéité. La finition HASL, ou nivellement de la soudure à l'air chaud, est économique, mais elle peut laisser sur la pastille une surface de soudure irrégulière et bombée. Cette irrégularité pose de sérieux problèmes avec les composants à pas fin et les BGA, car elle peut provoquer un mauvais alignement ou des connexions ouvertes.

La finition ENIG, ou nickel chimique-or par immersion, fournit une surface parfaitement plane, une excellente mouillabilité et une longue durée de stockage. Elle constitue donc la solution recommandée pour les assemblages SMT modernes.

Continuez à apprendre