Les avantages intelligents des coins arrondis dans la conception moderne des PCB
17 min
- Comprendre les coins arrondis dans la fabrication des PCB
- Principaux avantages de l'utilisation de coins arrondis
- Considérations de conception pour des coins arrondis efficaces
- Défis de fabrication et solutions de précision
- L'expertise de JLCPCB dans la production de précision de coins arrondis
- FAQ sur les coins arrondis des PCB
- Conclusion
Points clés à retenir
- Les coins arrondis réduisent la concentration de contraintes et préviennent l'écaillage, les fissures et le délaminage.
- Ils améliorent la sécurité, la manipulation et l'ajustement parfait dans les boîtiers avec des rayons correspondants.
- Utilisez R0,5–R1,0 mm pour les petites cartes, R1,0–R2,0 mm pour les conceptions standard.
- Les coins internes doivent respecter les limites de la fraise (min. R0,5 mm) ; les coins externes sont plus flexibles.
- Maintenez un dégagement de bord de 0,3–0,5 mm et utilisez le fraisage CNC avec des micro-perçages (mouse bites) pour la panélisation.
- Aucun coût supplémentaire — fortement recommandé pour la fiabilité et l'apparence professionnelle.
Avez-vous déjà sorti une nouvelle carte de son boîtier pour constater que les coins sont légèrement arrondis ? Ce n'est pas un accident esthétique. Un coin arrondi est une décision de conception intentionnelle qui, en soi, répond à de multiples défis mécaniques et de fabrication. Le problème, c'est que les angles vifs à 90 degrés sont des aimants à contraintes. Ils s'écaillent lors du dépaneurisation, se fissurent sous les vibrations, accrochent les nappes de câbles et peuvent même couper un pouce négligent lors de l'assemblage.

Cette courbure des coins aide à répartir les forces, prévient les dommages au stratifié sur le bord et rend la carte plus facile à manipuler. Discutons du rôle que jouent les coins arrondis dans les cartes modernes aujourd'hui, des avantages qu'ils procurent, de certains principes de conception qui dictent l'utilisation du rayon, de la façon de dessiner un coin arrondi dans votre logiciel de conception, et de la manière dont un fabricant transformera cette géométrie en un bord propre et reproductible. Allons-y.
Comprendre les coins arrondis dans la fabrication des PCB
Penchons-nous sur les spécificités de ce que nous ajoutons au contour de la carte et pourquoi c'est là, avant de discuter des avantages.
Ce que sont les coins arrondis et leurs objectifs principaux
Un coin arrondi (également appelé coin congé ou rayonné) est un angle droit rigide sur une carte qui est transformé en arc de cercle d'un rayon spécifié. Dans votre conception, il existe sur la couche qui définit le contour de la carte, par exemple, la couche `Edge.Cuts` dans KiCad, la couche de forme de carte dans Altium, ou la couche Board Outline dans EasyEDA.

Le rayon est décrit en millimètres comme R0,5, R1,0, R2,0, etc. Plus le nombre est élevé, plus la courbe est plate. La fonction principale d'un coin arrondi de PCB est quadruple :
- Relaxation des contraintes : Un arc assure une répartition des contraintes, ce qui soulage la charge mécanique plutôt que de la concentrer en un point unique.
- Les bords incurvés offrent une protection des bords : Les bords incurvés préviennent l'écaillage, les fissures et le délaminage pendant les opérations de fraisage et la manipulation.
- Manipulation sûre : Pas de points acérés pour couper les doigts ou accrocher les fils lors de l'assemblage.
- Ajustement mécanique : La carte s'adaptera dans un boîtier moulé avec le même rayon à l'intérieur afin qu'elle repose à plat.
En résumé, arrondir un coin est un moyen peu coûteux de se prémunir contre toute une classe de défaillances mécaniques.
Applications courantes dans différents secteurs
Que vous regardiez des produits de consommation qui imitent la forme arrondie des produits qu'ils contiennent ou des cartes industrielles robustes qui doivent supporter les vibrations inévitables d'un environnement de travail exigeant, les coins arrondis sont partout ! Voici quelques marchés courants et leurs raisons d'utiliser cette fonctionnalité :
- Appareils grand public : Correspondance esthétique avec les boîtiers en plastique incurvés et la forme de bord à bord.
- Aérospatiale : Résistance aux vibrations et fiabilité mécanique à long terme dans l'automobile et l'aérospatiale.
- Médical et portable : Manipulation sûre, sans accroc, et ergonomie du produit arrondie.
- Éclairage LED et modules de puissance : Insertion propre dans les canaux en aluminium extrudé et les dissipateurs thermiques.
La forme est récurrente : un coin arrondi n'est généralement pas qu'une décoration ; c'est un besoin mécanique ou ergonomique réel.
Principaux avantages de l'utilisation de coins arrondis
Passons à la partie intéressante d'une revue de conception. Lorsque vous énumérez les avantages des coins arrondis, vous pouvez voir à quel point c'est important.
Résistance mécanique améliorée et répartition des contraintes

Un coin vif est une concentration de contraintes typique. La contrainte mécanique s'accumule à ce sommet unique lorsque la carte se plie, que ce soit pendant le dépaneurisation, le montage ou une chute, et c'est l'endroit où les fissures ont tendance à se former. Le coin arrondi réduit le point de contrainte, diminuant ainsi le risque de fissuration ou de soulèvement du cuivre au coin, un peu comme les ingénieurs congédient le coin intérieur d'un support métallique. C'est un simple changement qui peut faire la différence entre survivre à la durée de vie utile ou subir des microfissures aux coins de la carte, si les cartes sont soumises à des vibrations ou à des flexions répétées.
Sécurité, esthétique et manipulation d'assemblage améliorées
Avouons-le, personne ne veut avoir affaire à une carte avec des coins vifs qui ressemblent à des pointes de couteau. Les coins arrondis assurent un assemblage sûr pour les opérateurs et une meilleure protection pour le faisceau, le joint et la nappe à proximité. Il y a aussi un angle de perception de la qualité. Un bord proprement rayonné est plus fini, plus professionnel, surtout s'il s'agit d'un produit qu'un client tiendra entre ses mains, et pendant le placement, il y a moins de risque d'accrocher l'outillage. Moins de doigts coupés et une grande impression avec un petit détail.
Meilleure durabilité pendant l'expédition et l'utilisation quotidienne
Le premier endroit à s'écailler lorsque les cartes se heurtent dans un plateau ou un tube d'expédition, ce sont les coins vifs, et une petite écaille peut commencer à délaminer ou à fissurer une piste avec le temps. Les coins arrondis sont beaucoup plus indulgents, car il n'y a pas de point fragile qui puisse être accroché lors d'un impact avec un autre objet ; le bord reste intact pendant le transport, le stockage et des années sur le terrain.
Comparons rapidement ce que fait l'arrondi d'un coin :
| Caractéristique | Coin vif à 90° | Coin arrondi |
|---|---|---|
| Concentration de contraintes | Élevée (point unique) | Faible (répartie le long de l'arc) |
| Risque d'écaillage/fissuration | Élevé | Réduit |
| Sécurité de manipulation | Mauvaise (points acérés) | Bonne (bord lisse) |
| Ajustement dans le boîtier | Espaces aux rayons moulés | Assise affleurante |
| Propreté du dépaneurisation | Sujet aux bavures | Bord plus propre |
Considérations de conception pour des coins arrondis efficaces
Bien qu'il soit facile d'ajouter un rayon, cela nécessite certaines considérations de conception pour ajouter le bon rayon de la bonne manière. Si vous les respectez, votre carte ira directement en fabrication sans DFM (conception pour la fabricabilité) posant question.
Directives pour la sélection et le placement optimaux du rayon
Deux facteurs influencent généralement le meilleur rayon : le boîtier dans lequel il s'insère et la taille de la carte. Si votre carte est montée à l'intérieur d'un boîtier moulé, faites correspondre le rayon du coin à celui du congé à l'intérieur du boîtier pour garantir un ajustement affleurant de la carte.

D'une manière générale, plus la carte est grande, plus le rayon qui peut être accommodé sans gaspillage est grand. Un bon point de départ est :
| Application / Taille de la carte | Rayon de coin suggéré | Remarques |
|---|---|---|
| Petite/portable (< 30 mm) | R0,5 – R1,0 mm | Préserver la zone de bord rare |
| Grand public standard (30–100 mm) | R1,0 – R2,0 mm | Bon choix polyvalent |
| Grande/industrielle (> 100 mm) | R3,0 – R5,0 mm | Correspondre aux grands rayons du boîtier |
| Fente/découpe à l'intérieur de la carte | ≥ rayon de la fraise | Ne peut pas être plus net que l'outil |
Voici quelques conseils de placement à suivre :
- Assurez-vous que le cuivre, les pastilles et les pistes sont à au moins N (Normal) dégagement de bord (0,3-0,5 mm) de l'arc.
- Arrondissez les quatre coins, sauf si l'un d'eux doit rester carré pour un détrompeur ou une fonction de référence.
- Lors de la découpe intérieure pour des découpes ou des encoches, gardez à l'esprit que le coin ne peut pas être plus net que la fraise (plus de détails à ce sujet plus tard !).
Intégration avec la panélisation et les règles de contour de carte
Les coins arrondis sont directement liés à la panélisation. Étant donné que le bord incurvé doit être fraisé, les cartes avec des coins arrondis sont découpées avec des languettes de rupture ou des micro-perçages (mouse-bites), qui ne peuvent couper que des lignes droites. Lors de la disposition d'un panneau, prévoyez de l'espace pour que la fraise puisse contourner chaque coin ; placez les languettes de rupture sur les segments de bord droits, pas sur les arcs. Cela évite que le coin incurvé ne soit sale et ne présente des bavures après le dépaneurisation. Assurez-vous également que le contour de votre carte est un contour fermé unique et sans chevauchement ; les trous et les segments de contour en double ou qui se chevauchent sont une source fréquente de retards de fabrication.
Utilisation d'un logiciel de conception pour implémenter avec précision les coins arrondis
Il existe plusieurs façons différentes d'obtenir un coin arrondi dans tous les principaux logiciels de conception. L'essentiel est de suivre l'arc sur la couche de contour de carte désignée pour que la FAO (fabrication assistée par ordinateur) le voie comme un bord mécanique.
- KiCad : Sur la couche Edge. Cuts, dessinez le contour à l'aide de l'outil ligne, sélectionnez deux segments de ligne qui se rejoignent, faites un clic droit, puis cliquez sur Fillet Lines (Congé de lignes), et saisissez le rayon (par exemple, 1,0 mm). Des arcs peuvent également être dessinés avec l'outil Arc.
- Altium Designer : En mode planification de carte, définissez la forme de la carte, puis utilisez Design Board Shape et placez des arcs à chaque coin ou dessinez les arcs sur une couche mécanique à l'aide de l'outil Arc et spécifiez le rayon numériquement.
- EasyEDA : Utilisez la couche Board Outline pour dessiner un contour, ou utilisez l'outil Arc, ou placez un rectangle arrondi et définissez le rayon du coin. EasyEDA a une relation étroite avec la fabrication, et il est pratique de vérifier le contour avant de passer commande.
Quel que soit l'outil que vous utilisez, assurez-vous de saisir le numéro du rayon, ne vous fiez pas à l'œil nu, et vérifiez le contour avec les règles de conception pour garantir une exportation sans problème vers Gerber.
Défis de fabrication et solutions de précision
Dessiner le coin n'est que la moitié du travail. Lorsque cet arc est transformé en un vrai bord, certaines réalités de fabrication entrent en jeu.

Techniques de fraisage CNC et contrôle des tolérances
Avec une machine CNC, une fraise rotative enlève les coins arrondis en suivant le contour de votre carte. Le facteur le plus important est le rayon de la fraise ; un coin intérieur (concave) ne peut pas être plus net que l'outil de coupe qui le crée. Une fraise de contour typique peut avoir environ 1,0 mm de diamètre, et par conséquent, le plus petit rayon interne qu'elle peut former est d'environ R0,5 mm. Si vous demandez quelque chose de plus prononcé, la fraise ne pourra pas atteindre le coin intérieur, vous donnant à la place un coin avec le rayon de la fraise.
La carte n'a pas une telle restriction sur le rayon des coins externes (qui sont convexes), et peut être incurvée à presque n'importe quel rayon souhaité. La tolérance dimensionnelle typique du contour de carte est d'environ ±0,2 mm avec un fraisage CNC de qualité. Les bons fabricants manipulent la vitesse d'avance, la vitesse de broche et l'usure de la fraise pour maintenir ce nombre et empêcher le bord de présenter des bavures et de délaminer.
Assurance qualité pour une qualité de coin constante
Des coins constants résultent d'une inspection disciplinée, pas de la chance. Après le fraisage, les cartes sont inspectées pour la précision dimensionnelle, la douceur des bords, l'écaillage et toute zone de stratifié soulevée. Une procédure d'assurance qualité typique implique généralement :
- Vérification dimensionnelle de la première pièce : Les dimensions du rayon et du contour sont vérifiées à l'aide de pieds à coulisse ou d'une MMT (machine à mesurer tridimensionnelle) par rapport au Gerber.
- Inspection visuelle et des bords : L'opérateur inspecte le bord à la recherche de bavures, d'entailles et de délaminage selon les critères d'acceptabilité IPC-A-600.
- Examen des languettes et des micro-perçages : Les points de rupture sont vérifiés pour être propres, afin de ne pas stresser le coin.
Le coût de la détection d'un coin hors tolérance sur la première pièce est bien moindre qu'après une production complète.
L'expertise de JLCPCB dans la production de précision de coins arrondis
Savoir quoi faire est une chose ; obtenir des coins nets et reproductibles sur chaque carte en est une autre. C'est là qu'un bon partenaire de fabrication entre en jeu.

Équipement CNC avancé avec des capacités de tolérance serrée
JLCPCB prend en charge le fraisage du contour de carte sur des machines CNC modernes, qui a une tolérance de contour de carte d'environ ±0,2 mm, et peut prendre en charge le fraisage du contour de carte avec un rayon interne d'environ R0,5 mm dans le cas de l'utilisation d'une fraise de 1 mm. Cette précision se traduit par le fait que vos coins arrondis apparaissent exactement comme vous les avez dessinés, plutôt qu'une approximation. L'utilisation de vitesses de broche contrôlées et d'outils neufs garantit des bords propres et sans bavures, de sorte que les cartes s'insèrent directement dans leurs boîtiers, sans nécessiter de limage manuel.
Retour DFM professionnel pour des contours de carte optimisés
Toutes les commandes passent par une revue de conception pour la fabricabilité (DFM) automatisée et humaine. Les contours avec un rayon interne plus petit que ce que la fraise peut couper, les contours ouverts et les languettes de rupture qui ne s'adaptent pas bien sur une courbe sont signalés avant le début du processus de production, ce qui signifie que les rebuts potentiels deviennent des corrections rapides.
Les coins de votre prototype de cinq pièces sont les mêmes que ceux d'un lot de production de mille pièces, car le même processus de fraisage et la même procédure d'inspection sont utilisés. Les PCB sont à partir de 2 $ avec un délai d'exécution rapide, ce qui vous permet de tester à moindre coût une conception à coins arrondis, puis de passer à l'échelle supérieure. La tarification instantanée et le fraisage CNC de JLCPCB facilitent l'obtention de cartes avec des coins arrondis propres et précis.
Prêt à donner vie à vos idées de PCB ?
Transformez vos conceptions en matériel fonctionnel grâce à des services experts de fabrication, d'assemblage et de composants d'un leader industriel de confiance. Téléchargez vos fichiers, choisissez vos options et obtenez des cartes prêtes à être testées, prêtes à être expédiées et prêtes à passer à l'échelle.Obtenir un devis maintenant >
FAQ sur les coins arrondis des PCB
Q : Quel est le plus petit rayon de coin arrondi que je peux utiliser sur un PCB ?
Pour les coins internes (concaves), le rayon minimum est égal au rayon de la fraise, généralement environ R0,5 mm avec une fraise de 1 mm. Les coins externes de la carte peuvent être arrondis beaucoup plus étroitement car ils ne sont pas limités par l'outil.
Q : Les coins arrondis coûtent-ils plus cher que les coins carrés ?
Généralement non. Les coins arrondis sont produits par la même étape de fraisage CNC utilisée pour séparer les cartes, donc tant que le rayon est fabricable, il n'y a généralement pas de frais supplémentaires.
Q : Puis-je utiliser le V-scoring avec des coins arrondis ?
Non. Le V-scoring ne coupe que des lignes droites, donc les coins arrondis nécessitent un fraisage CNC avec des languettes de rupture ou des micro-perçages pour le dépaneurisation. Vous pouvez toujours mélanger des coins fraisés avec des bords droits V-score sur le même panneau.
Q : Comment ajouter un coin arrondi dans mon logiciel de conception ?
Dessinez le contour sur la couche de contour de carte, puis appliquez un congé ou placez un arc à chaque coin avec un rayon explicite. KiCad utilise la commande Fillet Lines sur la couche Edge. Cuts, tandis qu'Altium et EasyEDA vous permettent de placer des arcs ou un rectangle arrondi.
Q : Quelle tolérance de contour de carte dois-je attendre pour les coins arrondis ?
Avec un fraisage CNC de qualité, attendez-vous à une tolérance de contour de carte d'environ ±0,2 mm. Confirmez la taille de la fraise de votre fabricant pour que vos rayons internes restent dans ce que l'outil peut physiquement couper.
Conclusion
Un coin arrondi est l'une de ces petites choses qui porteront leurs fruits au centuple. Cet unique arc sur la couche de contour réduit les contraintes mécaniques, sécurise le bord du stratifié, prévient les blessures des opérateurs et assure un bon positionnement de la carte dans son boîtier.
Ce n'est pas si compliqué une fois que vous restez dans deux paramètres : vous devez sélectionner un rayon qui correspond à la taille de votre carte et de votre boîtier, et vous ne devez jamais demander un angle de coin interne plus petit que celui que la fraise peut couper. Maîtrisez ces points, gardez votre contour comme un contour fermé propre et sans chevauchement, et exportez l'arc sur la couche appropriée. Alors que l'électronique continue de se miniaturiser et que les boîtiers deviennent plus sculptés, les coins arrondis deviendront bientôt la norme, et non l'exception. Le fraisage CNC de précision et les retours DFM de JLCPCB garantissent des coins arrondis nets et fiables, du premier prototype à la production en volume.

Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......