Guide complet du symbole de résistance pour débutants: signification, types et exemples de circuits
12 min
- Tableau des symboles de résistances
- Types de symboles de résistances
- Qu'est-ce que le symbole d'une résistance?
- Symbole de résistance ANSI vs IEC
- Symbole d'une résistance dans un schéma électrique
- Comment lire le symbole d'une résistance dans un circuit?
- Exemples de circuits utilisant des symboles de résistances
- Symbole de résistance vs autres symboles électriques
- Symbole de résistance dans la conception de PCB et les schémas
- FAQ sur les symboles de résistances
- Conclusion
Le symbole de résistance constitue l'un des éléments fondamentaux de l'alphabet utilisé pour dessiner les circuits électroniques. Techniquement, il s'agit de la représentation graphique normalisée d'un composant électrique passif à deux bornes qui introduit une résistance électrique dans un circuit.
Ce guide présente ces symboles depuis leur simple reconnaissance visuelle jusqu'à leur utilisation avancée dans la saisie de schémas, afin de faciliter le passage d'un dessin numérique au routage physique d'un PCB.
Dans ce guide, vous apprendrez à:
- Comprendre ce qu'est un symbole de résistance
- Identifier les différents types de symboles de résistances
- Distinguer les normes ANSI et IEC
- Lire les symboles de résistances
Tableau des symboles de résistances

Types de symboles de résistances
Différents symboles permettent de représenter le comportement d'une résistance dans un circuit selon les conditions de fonctionnement. Les principales catégories comprennent les résistances fixes, variables, dépendantes de la température et dépendantes de la lumière. Les symboles de résistances les plus courants dans les schémas sont présentés ci-dessous.

Symbole d'une résistance fixe
Une résistance fixe possède une valeur constante sans possibilité de réglage. Il s'agit d'un composant passif linéaire dont la valeur ohmique ne change pas. Son symbole schématique reste identique, qu'il représente une résistance bobinée de forte puissance ou un composant CMS microscopique.
Conseil: pour identifier ensuite les composants physiques, consultez le guide des codes des résistances CMS.
Symbole d'une résistance variable
Une résistance variable peut être réglée manuellement, comme le potentiomètre utilisé pour commander le volume. Son symbole général comporte habituellement une flèche traversant le symbole de base.
- Symbole du potentiomètre: diviseur de tension réglable à trois bornes dont le symbole comporte une flèche dirigée vers le centre de la résistance
- Symbole du rhéostat: limiteur de courant variable à deux bornes généralement représenté par une flèche traversant la résistance en diagonale
Symbole d'une thermistance NTC ou PTC
Une thermistance modifie automatiquement sa résistance en fonction de la température. Elle est représentée par une ligne diagonale traversant le symbole et présente une variation non linéaire de résistance selon les changements thermiques. La résistance d'une NTC, ou thermistance à coefficient de température négatif, diminue lorsque la température augmente. Celle d'une PTC, ou thermistance à coefficient de température positif, augmente afin d'assurer notamment une protection contre les surintensités.
Symbole d'une photorésistance (LDR)
Une photorésistance modifie sa valeur selon son exposition à la lumière. Elle est représentée par des flèches orientées vers l'intérieur symbolisant les photons incidents. Son comportement photoconducteur entraîne une forte diminution de son impédance électrique lorsque l'éclairement ambiant augmente.
Tableau récapitulatif des symboles de résistances
Voici un tableau de référence rapide:
| Type de symbole | Fonction simple | Caractéristique technique |
|---|---|---|
| Fixe | Résistance constante | Valeur ohmique fixe et dissipation linéaire |
| Variable | Réglage manuel | Diviseur de tension ou limiteur de courant réglable |
| Thermistance | Réagit à la température | Coefficient thermique non linéaire NTC ou PTC |
| LDR | Réagit à la lumière | Variation photoconductrice de l'impédance |
Qu'est-ce que le symbole d'une résistance?
Le symbole d'une résistance est une représentation graphique utilisée dans les schémas électriques pour indiquer un composant qui limite le courant. Il prend la forme d'une ligne en zigzag selon la norme ANSI ou d'un rectangle selon la norme IEC.
Cette représentation normalisée évite aux ingénieurs de devoir dessiner une vue 3D réaliste du composant physique. Dans les outils d'automatisation de la conception électronique (EDA), elle sert d'élément logique permettant de représenter la circulation du courant sans dessiner les composants physiques.
Rôle du symbole schématique d'une résistance dans un circuit
Les symboles de résistances facilitent la lecture et la conception des circuits. Ils remplacent les composants réels par des représentations simples qui permettent aux ingénieurs de comprendre rapidement les connexions.
Dans les outils de conception, ces symboles servent également à générer les netlists et à effectuer des simulations avec SPICE. Ils permettent ainsi d'analyser précisément le circuit à partir de la loi d'Ohm (V = I × R).
Où utilise-t-on le symbole d'une résistance?
Ces symboles apparaissent dans les schémas électriques et les outils de conception de PCB. Ils sont principalement utilisés dans des éditeurs de schémas comme EasyEDA, KiCad, Altium ou Eagle. Le symbole représente l'élément logique qui sera ensuite associé à une empreinte physique en cuivre, comme un boîtier CMS 0603 ou 0805, pendant le routage.
Symbole de résistance ANSI vs IEC

Figure: comparaison du symbole de résistance ANSI en zigzag et du symbole IEC rectangulaire.
Symbole de résistance ANSI en zigzag
Ce symbole prend la forme d'une ligne brisée en zigzag. Il correspond à la norme IEEE 315, principalement utilisée aux États-Unis et en Amérique du Nord. Historiquement, il représente une longueur de fil résistif enroulé.
Symbole de résistance IEC rectangulaire
Ce symbole prend la forme d'un simple rectangle vide. Il correspond à la norme internationale IEC 60617, principalement utilisée en Europe, en Asie et dans la plupart des bibliothèques EDA modernes.
Principales différences entre les normes ANSI et IEC
Leur apparence diffère, mais leur fonction reste exactement la même. Cette différence visuelle provient des organismes de normalisation internationaux. Dans tous les outils EDA modernes, un symbole ANSI et un symbole IEC produisent exactement les mêmes données électriques dans la netlist.
Tableau comparatif des symboles de résistance ANSI et IEC
| Caractéristique | Norme ANSI/IEEE | Norme IEC |
|---|---|---|
| Forme | Ligne brisée en zigzag | Rectangle vide |
| Région | Amérique du Nord | Europe, Asie et international |
| Norme applicable | IEEE 315 | IEC 60617 |
Symbole d'une résistance dans un schéma électrique
Dans les schémas électriques, les symboles de résistances indiquent comment les composants contrôlent le courant et la tension dans un système.
Désignateurs des résistances R1, R2, etc.
Le désignateur sert à identifier le composant sur le schéma. Ce code alphanumérique distingue chaque résistance et relie directement son symbole schématique à la liste des composants (BOM) et aux fichiers de placement.
Représentation de la valeur d'une résistance en Ω, kΩ et MΩ
Cette indication précise la valeur de résistance du composant et son multiplicateur. La notation européenne remplace souvent le séparateur décimal par le multiplicateur, par exemple 4k7 au lieu de 4,7 kΩ, afin d'éviter les erreurs de lecture ou d'impression sur les schémas.
Comment lire le symbole d'une résistance dans un circuit?
Il est indispensable de savoir lire correctement le symbole d'une résistance pour comprendre le fonctionnement d'un circuit.
Suivez ces étapes:

Figure: lecture du symbole d'une résistance avec son désignateur R1 et sa valeur dans un schéma électrique.
Étape 1: identifier le type de symbole ANSI ou IEC
Commencez par observer sa forme afin de déterminer s'il s'agit d'un rectangle ou d'un zigzag. Identifiez ensuite la norme utilisée et recherchez d'éventuels éléments supplémentaires, comme des flèches ou des cercles, afin de déterminer s'il s'agit d'un composant passif linéaire, d'une résistance variable ou d'un capteur environnemental.
Étape 2: lire le désignateur et la valeur de résistance
Repérez le désignateur du composant, par exemple R15, et sa valeur ohmique, par exemple 10 kΩ. Ces informations permettent de sélectionner précisément la référence nécessaire pendant l'approvisionnement.
Étape 3: comprendre la position de la résistance dans le circuit
La fonction d'une résistance dépend de sa position. Suivez la netlist: lorsqu'elle est montée en série, elle limite le courant. Lorsqu'elle est montée en parallèle entre un signal et la masse ou VCC, elle agit comme une résistance pull-down ou pull-up afin de stabiliser les portes logiques numériques.
Exemples de circuits utilisant des symboles de résistances
Les résistances sont fréquemment utilisées pour limiter la luminosité ou diviser une tension.
Exemple de circuit à LED
- Limite le courant
- Évite d'endommager la LED
- Explication: montée en série, la résistance limite le courant direct afin d'éviter l'emballement thermique de la LED
Exemple de diviseur de tension
- Divise la tension
- Fournit une sortie stable
- Explication: deux résistances sont montées en série entre une source et la masse. Leur point de jonction fournit une fraction précise et réduite de la tension d'entrée

Figure: représentation schématique d'un circuit à LED utilisant une résistance et d'un diviseur de tension composé de deux résistances.
Symbole de résistance vs autres symboles électriques
Symbole de résistance vs symbole de condensateur
Une résistance limite le courant, tandis qu'un condensateur stocke de l'énergie. Une résistance transforme l'énergie électrique en chaleur sous forme de puissance active. Le symbole du condensateur, composé de deux lignes parallèles, représente un composant réactif qui stocke l'énergie dans un champ électrostatique.
Consultez notre guide des symboles de condensateurs pour découvrir des comparaisons visuelles.
Symbole de résistance vs symbole d'inductance
Les inductances sont des bobines utilisées pour filtrer les signaux. Les résistances et les inductances s'opposent toutes deux aux signaux AC, mais selon des mécanismes différents: réactance inductive pour l'inductance et impédance résistive pour la résistance. Le symbole d'une inductance se compose d'une série de boucles incurvées, très différente des angles marqués du zigzag ANSI d'une résistance.
Tableau des symboles des composants passifs
| Composant | Aspect du symbole | Fonction simple | Fonction technique |
|---|---|---|---|
| Résistance | Zigzag ou rectangle | Limite le courant | Dissipe la puissance active sous forme de chaleur |
| Condensateur | Armatures parallèles | Stocke de l'énergie | Stockage électrostatique réactif |
| Inductance | Boucles enroulées | Filtre les signaux AC | Stockage magnétique réactif |
Symbole de résistance dans la conception de PCB et les schémas

Figure: passage du symbole numérique d'une résistance à son empreinte sur le PCB, puis au composant monté sur un PCBA fabriqué.
Du schéma électrique au PCB
Le schéma numérique est relié au logiciel qui indique au fabricant comment réaliser les connexions physiques de la carte. La finalisation du schéma génère une netlist qui associe les broches logiques des symboles de résistances à des coordonnées X/Y précises dans l'éditeur de routage PCB.
Attribuer des empreintes aux résistances
Vous devez indiquer au logiciel les dimensions physiques du composant réel. Avant le routage, chaque symbole doit être associé à une empreinte physique 2D. Les ingénieurs sélectionnent les dimensions en fonction des limites de dissipation de puissance et du choix entre un montage en surface ou traversant.
Vous pouvez facilement trouver dans la bibliothèque de composants JLCPCB des empreintes correspondant à des composants physiquement disponibles.
Fabrication de PCB avec JLCPCB
Une fois la conception finalisée, téléchargez vos fichiers sur JLCPCB pour la fabrication et l'assemblage. Générez et transmettez les fichiers Gerber pour la fabrication du PCB, ainsi que les fichiers BOM et CPL pour l'assemblage et le placement des composants.
Afin de réduire les opérations de soudure manuelle et d'améliorer l'efficacité de la production, le service d'assemblage PCB de JLCPCB utilise des équipements SMT automatisés qui placent les composants avec une grande précision et une excellente régularité sur l'ensemble de la conception.
FAQ sur les symboles de résistances
Q: pourquoi les symboles de résistances diffèrent-ils selon les schémas?
Les normes ANSI et IEC utilisent des formes différentes, mais elles représentent la même fonction électrique.
Q: comment dessiner le symbole d'une résistance dans un schéma?
Dessinez une ligne en zigzag selon la norme ANSI ou un rectangle selon la norme IEC entre deux points de connexion.
Q: que représente le symbole d'une résistance variable?
Il indique une résistance réglable et se caractérise généralement par une flèche traversant le symbole de la résistance.
Q: le symbole d'une résistance peut-il indiquer sa puissance nominale ou sa tolérance?
Non, ces valeurs ne font pas partie du symbole. Elles sont définies dans les spécifications ou dans la BOM.
Q: que se passe-t-il si le symbole d'une résistance est mal interprété?
Une mauvaise interprétation peut entraîner un courant incorrect, un dysfonctionnement du circuit ou même endommager des composants.
Conclusion
Comprendre les symboles de résistances dans les schémas électriques constitue l'étape la plus simple et la plus importante pour transformer une idée en circuit fonctionnel. Qu'il s'agisse d'analyser un zigzag ANSI ou un rectangle IEC, la maîtrise des désignateurs de référence, des valeurs ohmiques et des variantes de symboles garantit une saisie de schéma cohérente. Cette précision assure une exportation fiable de la netlist, permet d'attribuer les bonnes empreintes physiques et facilite la fabrication de circuits imprimés de qualité professionnelle.
Continuez à apprendre
Comment identifier la polarité d'une LED SMD: marquages, tests et conseils pour PCB
Les LED montées en surface sont omniprésentes dans la conception électronique, des simples témoins d'alimentation aux systèmes d'éclairage complexes. Contrairement aux résistances standard, les LED sont des diodes polarisées. Il est essentiel d'identifier correctement la polarité des LED SMD pour dépanner les prototypes et réussir l'assemblage de PCB en grande série. Une LED montée à l'envers ne produit aucune lumière, interrompt le chemin du circuit et peut subir un claquage si la tension inverse dép......
Symboles de disjoncteurs expliqués: IEC, ANSI, MCB et configurations des pôles
Les schémas électriques constituent le langage universel des systèmes de puissance, des circuits de commande et des circuits imprimés. Sur ces schémas, le symbole du disjoncteur est l'un des éléments les plus importants. Sa représentation correcte est essentielle pour la sécurité, le dépannage et la fabrication. Une erreur aussi simple que la confusion entre un disjoncteur, un interrupteur manuel et un sectionneur peut entraîner de graves erreurs d'interprétation dans une usine ou pendant une interven......
Tutoriel de multiplexage de LED Arduino: contrôler plus de LED avec moins de broches
L'Arduino Uno est un outil puissant pour le prototypage, mais le pilotage direct de plusieurs LED mobilise rapidement ses 20 broches GPIO et atteint la limite absolue de courant total de 200 mA de son boîtier. Pour contourner ces contraintes matérielles sans changer de microcontrôleur, les ingénieurs et les amateurs utilisent le multiplexage de LED afin d'augmenter efficacement le nombre de sorties d'affichage. Dans ce guide, vous découvrirez les principes essentiels du balayage de matrices LED, du Ch......
Guide complet des symboles de transistors: signification, types et exemples de schémas
Que vous débutiez en électronique ou que vous soyez un ingénieur expérimenté concevant des circuits imprimés complexes, savoir lire le symbole d'un transistor est indispensable pour interpréter correctement les schémas. Présents aussi bien dans les smartphones que dans les convertisseurs de puissance, les transistors sont des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Leurs symboles font le lien entre la conception théorique d'un circuit et sa réalisation matérielle. Une seule erreur de lectur......
Comment concevoir une carte de développement ESP32-S3 de A à Z: tutoriel de PCB à 4 couches
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 vous donne un contrôle total sur l'architecture matérielle et prépare vos projets IoT à une production commerciale. Au lieu d'utiliser une carte standard plus encombrante, vous pouvez optimiser l'espace, ne rendre accessibles que les broches GPIO nécessaires et intégrer les périphériques directement sur un seul PCB. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir de A à Z une carte de développement ESP32-S3 à 4 couches. Nous parcourrons toutes les étapes ......
Symbole IGBT: schéma, broches, types et méthode de lecture
Points clés Repérez d'abord les bornes: la grille (G), le collecteur (C) et l'émetteur (E) sont les trois bornes principales d'un IGBT Connaissez les variantes du symbole: comparer les symboles des IGBT à canal N et à canal P permet de comprendre leurs différences Ne vous fiez pas à un seul style de dessin: les symboles IEC et ANSI/IEEE peuvent avoir des aspects différents tout en représentant le même composant Vérifiez la diode séparément: selon la convention graphique et l'application, la diode de r......