This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Guide du rebond de masse sur PCB: causes, effets et prévention

Publié initialement Oct 28, 2026, mis à jour Oct 28, 2026

14 min

Table des matières
  • Introduction
  • Causes du rebond de masse
  • Effets du rebond de masse sur les circuits
  • Comment mesurer le rebond de masse
  • Comment réduire le rebond de masse
  • FAQ sur le rebond de masse

Points clés

Le rebond de masse est une pointe de tension entre la masse interne de la puce d'un circuit intégré et la masse du PCB. Il se produit lorsque le courant varie rapidement à travers une inductance parasite (V = L x di/dt).

La commutation simultanée de nombreuses sorties, appelée SSO, aggrave fortement le phénomène.

Il peut provoquer des erreurs logiques, de fausses réinitialisations et des oscillations sur les signaux.

Il se mesure à l'oscilloscope à l'aide d'une ligne de détection maintenue à l'état bas.

Un bon découplage, des boucles de masse courtes et des vitesses de transition plus lentes permettent de corriger la plupart des problèmes.

Introduction

Un PCB réussit tous les tests sur l'établi. Pourtant, une fois sur le terrain, il commence à perdre des bits ou à se réinitialiser sans raison apparente.

Les composants sont corrects. Le schéma est correct. La plupart du temps, ce type de défaillance cachée provient du rebond de masse, un problème de bruit de commutation qui n'apparaît que lorsqu'un nombre suffisant de sorties commutent simultanément.

Le rebond de masse n'est pas seulement un problème lié au circuit intégré. Il dépend également du routage. Une bonne mise à la masse et un découplage efficace peuvent l'absorber. Un long chemin de retour ou un découplage insuffisant peuvent l'aggraver, même avec la même puce.

En termes simples, le rebond de masse correspond à une différence de tension entre la masse interne d'un circuit intégré et la masse du PCB. Il se produit lorsque le courant varie rapidement à travers les faibles inductances présentes dans le boîtier et les pistes.

Ce guide présente les causes du rebond de masse, ses effets sur un circuit, les méthodes de mesure et les solutions de routage. Pour en savoir plus sur la distribution de l'alimentation, consultez nos guides sur les condensateurs de bypass dans le routage des PCB et la conception PDN des PCB.

Causes du rebond de masse

Figure 1. Parasitic inductance in the bond wires and lead frame sits between the die ground and the PCB ground plane.

Le rebond de masse commence à l'intérieur du boîtier du circuit intégré et non sur le PCB.

Inductance parasite des boîtiers de circuits intégrés

Chaque boîtier de circuit intégré ajoute une faible inductance entre la puce et le PCB. Les fils de connexion, le cadre de connexion et les billes de soudure ne sont pas des conducteurs parfaits.

Cette structure peut être considérée comme une petite inductance placée entre la masse de la puce et celle du PCB. Lorsqu'une variation de courant traverse cette inductance, elle génère une tension:

V = L x di/dt

Un exemple simple, utilisant un di/dt type de 200 A par us, montre qu'une faible valeur de L peut déjà produire une tension importante:

Inductance (L)di/dtPointe de tension (V)
1 nH200 A/us~200 mV
2 nH200 A/us~400 mV
5 nH200 A/us~1000 mV (1 V)

Un seul fil de connexion peut n'ajouter que 1 à 5 nH. Cependant, les pilotes de sortie rapides peuvent atteindre des di/dt de plusieurs centaines d'ampères par microseconde. Une inductance de seulement 2 nH peut alors produire une pointe de plusieurs centaines de millivolts.

C'est pourquoi le rebond de masse s'est aggravé avec le temps. L'inductance des boîtiers a peu évolué, mais les vitesses de commutation ont augmenté.

Commutation simultanée des sorties (SSO)

Une seule broche commutant isolément provoque rarement des problèmes. La véritable difficulté vient de la SSO, lorsque plusieurs sorties d'un même circuit intégré commutent simultanément.

Chaque sortie ajoute son propre di/dt au même chemin de masse partagé. Ces contributions s'additionnent au lieu de s'annuler.

C'est pourquoi les bus larges, tels que les mémoires DDR ou les GPIO parallèles, provoquent les rebonds de masse les plus importants. Plus le nombre de broches commutant simultanément est élevé, plus la pointe de tension est importante.

Certaines fiches techniques indiquent le nombre maximal de sorties pouvant commuter simultanément. Répartir un bus entre davantage de broches de masse ou plusieurs circuits intégrés constitue une solution simple.

Effets du rebond de masse sur les circuits

Figure 2. A quiet-low output pin should sit flat near 0V. Ground bounce shows up as voltage spikes riding on top of it during adjacent-pin switching.

Une broche de sortie maintenue à l'état bas doit rester stable près de 0V. Le rebond de masse apparaît sous la forme de pointes de tension lorsque les broches adjacentes commutent.

Lorsque la masse de la puce se déplace, tous les signaux qui lui sont référencés se déplacent également. Une broche censée rester stable à l'état BAS présente alors une pointe de tension.

Prenons l'exemple d'une entrée de 3.3V avec un V_IH proche de 2.0V. Une broche maintenue à l'état bas près de 0V peut monter de plusieurs centaines de millivolts lors d'une forte activité de commutation. Cette variation peut ne pas transformer un 0 en 1, mais elle réduit la marge de bruit et peut placer le signal dans la zone indéfinie entre les états BAS et HAUT.

Utilisez ce tableau pour associer un symptôme à sa cause probable:

SymptômeCause probableÉlément à vérifier
Erreurs de bits lors d'une forte utilisation du busSSO sur une broche de masse partagéeNombre de sorties commutant simultanément
Réinitialisation ou blocage aléatoireFaux déclenchement sur une ligne de reset, CS ou interruptionSynchronisation avec les commutations voisines
Oscillations après un front propreChemin de retour RLC sous-amortiInductance du boîtier et des pistes
Défaillance uniquement à haute vitessedi/dt plus rapide que celui supporté par le boîtierVitesse de transition des sorties

Décalage des niveaux logiques et faux déclenchements

Le rebond de masse ne se contente pas de réduire la qualité des lignes de données. Il peut également déclencher des entrées qui ne devraient pas changer d'état.

Les bus synchronisés ignorent souvent les brèves perturbations. En revanche, les lignes de reset, de sélection de circuit et d'interruption ne disposent d'aucune horloge pour filtrer le bruit. Un court rebond peut donc produire un faux front.

Une ligne de reset représente le pire cas. Un faux déclenchement peut réinitialiser un microcontrôleur sans cause évidente. Les journaux n'indiquent alors qu'un blocage aléatoire.

C'est pourquoi les ingénieurs expérimentés traitent les lignes de reset et de sélection de circuit comme des pistes d'horloge: plan de masse continu en dessous, éloignement des noeuds bruyants et parfois ajout d'un petit filtre RC.

Dégradation de l'intégrité du signal

Le rebond de masse provoque également des oscillations absentes du signal d'origine.

Le chemin de retour se comporte comme un circuit RLC. Un front rapide peut l'exciter et provoquer des oscillations. La plupart des chemins numériques rapides étant sous-amortis, ces oscillations ne disparaissent pas immédiatement.

Ces oscillations réduisent l'ouverture de l'oeil d'un signal rapide et ajoutent de la gigue. Elles peuvent même franchir plusieurs fois le seuil du récepteur et provoquer un double déclenchement d'horloge.

De bonnes pratiques de routage, des pistes courtes, des plans de masse continus et de faibles surfaces de boucle permettent de maîtriser ces oscillations.

Comment mesurer le rebond de masse

Figure 3. The quiet-low sense line setup: one output pin held LOW while adjacent pins switch, probed directly with a high-bandwidth scope.

Configuration de la ligne de détection maintenue à l'état bas: une broche de sortie reste à l'état BAS pendant que les broches adjacentes commutent, et elle est mesurée directement avec un oscilloscope à large bande passante.

Vous devez observer le rebond de masse avant de pouvoir le corriger. La méthode standard consiste à tester une ligne de détection maintenue à l'état bas.

Maintenez une broche de sortie à l'état BAS. Faites commuter toutes les autres sorties partageant la même broche de masse. Mesurez directement la broche maintenue à l'état bas. Toute tension observée sur cette broche correspond au rebond de masse et non au signal.

Quelques précautions permettent d'obtenir une mesure précise:

  • Utilisez un oscilloscope offrant une bande passante d'au moins 1 GHz. Les pointes de rebond de masse ne durent que quelques nanosecondes
  • Utilisez un connecteur de masse court à pointe ressort plutôt qu'une pince crocodile. Un long fil de masse ajoute ses propres oscillations
  • Placez la sonde aussi près de la broche que le boîtier le permet

Consultez les notes d'application du fabricant du circuit intégré pour connaître les conditions de test exactes. Pour en savoir plus sur l'influence du plan de masse, consultez notre guide expliquant comment un plan de masse de PCB réduit le bruit EMI.

Comment réduire le rebond de masse

Figure 4. A decoupling capacitor placed within 5 mm of the IC's power and ground pins.

Condensateur de découplage placé à moins de 5 mm des broches d'alimentation et de masse du circuit intégré.

Le rebond de masse ne peut pas être totalement éliminé. Il résulte de phénomènes physiques inhérents à chaque boîtier de circuit intégré. Il peut toutefois être réduit suffisamment pour ne plus provoquer de problèmes.

TechniqueEffortApplication recommandée
Condensateurs de découplage près des broches du circuit intégréFaibleToutes les conceptions, première solution à essayer
Plan de masse continu et boucles courtesMoyenTous les PCB numériques rapides
Contrôle de la vitesse de transition des sortiesFaibleGPIO et signaux sans contrainte temporelle critique
Répartition ou décalage des commutations SSOMoyenBus larges, FPGA et CPLD
Optimisation de la boucle du convertisseur abaisseurMoyen à élevéPCB comportant des régulateurs à découpage

Utiliser des condensateurs de découplage près des broches des circuits intégrés

Il s'agit de la solution la plus efficace et la moins coûteuse.

Placez un condensateur céramique à faible ESR de 0.1 uF à moins de 5 mm des broches VCC et GND du circuit intégré. Une valeur de 0.1 uF est standard, même si une combinaison de 0.1 uF et 10 uF est généralement utilisée pour assurer un filtrage à deux capacités. Le courant de commutation dispose ainsi d'une boucle courte au lieu de parcourir une longue distance à travers les plans d'alimentation et de masse.

Utilisez plusieurs vias en parallèle pour relier le condensateur aux plans, et non un seul. Plusieurs vias en parallèle réduisent l'inductance. Si l'espace est limité, placez le condensateur sur la face opposée du PCB, à condition qu'il reste proche des broches.

Pour en savoir plus sur le découplage et la distribution de l'alimentation, consultez notre guide sur l'analyse de l'intégrité de l'alimentation des PCB.

Réduire l'inductance des boucles dans le routage du PCB

Les condensateurs de découplage prennent en charge les derniers millimètres. Au-delà, tout dépend de l'inductance de la boucle.

Maintenez les pistes courtes. Routez-les au-dessus d'un plan de masse continu et non d'un plan divisé. Consultez notre guide expliquant comment un plan de masse de PCB réduit le bruit EMI.

Sur les PCB à signaux mixtes, une mise à la masse en étoile peut éloigner le courant de retour numérique bruyant des signaux analogiques sensibles. Consultez notre guide Comprendre la mise à la masse en étoile dans la conception des PCB: guide pratique.

Ne divisez jamais un plan de masse sous un signal rapide. Placez les vias du chemin de retour près du via de signal correspondant.

Contrôler la vitesse de transition des sorties

Le rebond de masse dépend du di/dt. Un front plus lent réduit donc directement le phénomène.

De nombreux FPGA et microcontrôleurs permettent de régler la puissance de pilotage ou la vitesse de transition de chaque broche. Ce réglage réduit le dv/dt et, par conséquent, le di/dt.

Le compromis concerne la temporisation. Un front plus lent met davantage de temps à franchir le seuil d'entrée. Utilisez une vitesse de transition lente pour les GPIO et les lignes sans contrainte temporelle critique. Réservez la vitesse maximale aux lignes qui en ont réellement besoin.

Répartir les sorties à commutation simultanée

Si la SSO constitue la cause principale, répartissez les commutations dans le temps plutôt que de tenter uniquement de les compenser électriquement.

Répartissez un bus large entre plusieurs circuits intégrés. Le courant est ainsi distribué entre davantage de broches de masse. Certains outils pour FPGA permettent également d'ajouter de très faibles délais entre les sorties afin qu'elles ne commutent pas toutes simultanément.

Même un léger décalage réduit le di/dt cumulé. Cette méthode est particulièrement efficace sur les conceptions FPGA comportant des bus larges.

Considérations relatives au rebond de masse des convertisseurs abaisseurs

Les convertisseurs abaisseurs figurent parmi les principales sources de rebond de masse sur un PCB.

Le véritable responsable est la boucle chaude du condensateur d'entrée: le courant circule depuis le condensateur d'entrée, traverse le FET côté haut, puis le FET côté bas avant de revenir au condensateur. Cette boucle peut commuter plusieurs ampères par nanoseconde.

Conservez un plan de masse continu sous le convertisseur. Réduisez autant que possible la boucle du condensateur d'entrée. Utilisez une connexion de masse Kelvin au niveau du circuit intégré de commande afin que le courant de puissance bruyant ne partage pas une piste avec la broche de masse sensible.

Pour une présentation complète du routage, consultez notre guide sur les routages efficaces des PCB pour les régulateurs à découpage.

FAQ sur le rebond de masse

Q: qu'est-ce que le rebond de masse?

Il s'agit d'une différence de tension entre la masse interne d'un circuit intégré et la masse du PCB, provoquée par des variations rapides du courant à travers de faibles inductances.

Q: quelles sont les causes du rebond de masse dans la conception d'un PCB?

Il est provoqué par l'inductance parasite du boîtier du circuit intégré et par un courant de commutation rapide. La commutation simultanée de nombreuses sorties, ou SSO, aggrave fortement le phénomène.

Q: comment savoir si le rebond de masse est à l'origine du problème?

Les signes courants comprennent les réinitialisations aléatoires, les faux déclenchements sur les lignes de sélection de circuit ou d'interruption, ainsi que les erreurs de bus apparaissant uniquement lors d'une forte activité de commutation. Un test à l'oscilloscope sur une ligne de détection maintenue à l'état bas permet de le confirmer.

Q: comment corriger le rebond de masse?

Commencez par placer des condensateurs de découplage près des broches du circuit intégré. Utilisez ensuite un plan de masse continu. Des vitesses de transition plus lentes et une meilleure répartition de la SSO sont également efficaces.

Q: le rebond de masse affecte-t-il également les PCB analogiques?

Oui. Le rebond de masse numérique peut se coupler à une masse analogique voisine si les deux partagent un chemin de retour. Une mise à la masse en étoile permet de les séparer.

Conclusion sur le rebond de masse

Le rebond de masse provient de la réaction de l'inductance parasite au courant de commutation rapide. Il peut provoquer des pointes de tension, des erreurs logiques et des oscillations difficiles à diagnostiquer.

La solution repose principalement sur de bonnes pratiques de routage: placez les condensateurs de découplage près des broches, maintenez les boucles de masse courtes et continues, contrôlez la vitesse de transition et répartissez la SSO sur les bus larges. Effectuez une mesure sur une ligne de détection maintenue à l'état bas pour vérifier l'efficacité des corrections.

Appliquez ces pratiques à votre prochain PCB. Si vous souhaitez faire vérifier votre mise à la masse et votre découplage avant la fabrication, le service de routage de PCB de JLCPCB peut contrôler votre empilage et votre routage tant que les modifications restent faciles à réaliser.

Continuez à apprendre