Comprendre la mise à la masse en étoile sur PCB: guide pratique
24 min
- Introduction
- Qu'est-ce que la mise à la masse en étoile dans la conception d'un PCB?
- Principaux avantages et cas d'utilisation de la mise à la masse en étoile
- Masse en étoile ou plan de masse: faire le bon choix
- Routage d'un PCB avec mise à la masse en étoile: guide étape par étape
- Erreurs courantes de mise à la masse en étoile et méthodes de prévention
- FAQ sur la mise à la masse en étoile dans la conception des PCB
Points clés
Chemins de retour contrôlés: la mise à la masse en étoile fournit à certains blocs fonctionnels des chemins de retour séparés qui se rejoignent en un point physique contrôlé. Elle limite le couplage par impédance commune entre les sections bruyantes et sensibles.
Applications recommandées: elle convient particulièrement aux systèmes compacts, à basse fréquence, à faible courant ou sensibles au bruit, notamment les étages audio, les interfaces de capteurs et certains circuits de précision.
Alternative du plan de masse: un plan de masse offre une référence étendue à faible inductance, généralement mieux adaptée aux signaux numériques rapides, à la RF et aux PCB complexes à signaux mixtes.
Rigueur du routage: maintenez chaque branche de l'étoile courte, large et dédiée, et ne laissez les branches se rejoindre qu'au point de masse en étoile prévu.
Éviter une application excessive: n'appliquez pas aveuglément la mise à la masse en étoile aux interfaces USB, Ethernet, DDR, RF ou aux horloges rapides. Ces signaux nécessitent un chemin de retour continu à proximité.
Ne jamais traverser une interruption: ne routez jamais un signal au-dessus d'une séparation entre deux zones de masse. Cela agrandit la boucle de retour et peut provoquer de graves problèmes d'EMI et d'intégrité du signal.
Introduction
Un PCB peut réussir toutes les vérifications des règles de conception et malgré tout échouer sur l'établi. La valeur de l'ADC varie chaque fois que l'affichage est actualisé. Un canal audio produit un léger bourdonnement. Un pilote de moteur provoque la réinitialisation du microcontrôleur. Le schéma paraît correct, les rails d'alimentation présentent les bonnes tensions et aucune piste ne semble coupée, mais le PCB se comporte de manière imprévisible. Dans de nombreux cas, la solution ne consiste pas à ajouter un condensateur ou un filtre logiciel. Le véritable problème réside dans la stratégie du courant de retour. La mise à la masse en étoile est l'une des premières techniques étudiées pour résoudre ce problème, mais aussi l'une des plus souvent mal comprises.
La masse n'est pas un réservoir magique qui absorbe le courant. Chaque signal et chaque rail d'alimentation forme une boucle complète, et le routage détermine le chemin emprunté par la partie retour de cette boucle. Une stratégie efficace de mise à la masse en étoile sur PCB commence donc par l'analyse des chemins de courant et non par le dessin de pistes en forme d'étoile.
Ce guide explique la signification électrique de la mise à la masse en étoile, les situations dans lesquelles elle reste utile, les cas où un plan de masse constitue un meilleur choix, la création d'un routage pratique dans EasyEDA et les erreurs susceptibles de transformer un système de masse apparemment bien organisé en problème d'EMI.
Qu'est-ce que la mise à la masse en étoile dans la conception d'un PCB?
La mise à la masse en étoile est une topologie à point unique issue du câblage des systèmes, de l'instrumentation et de la conception audio. Sur un PCB, elle n'est utile que lorsque le concepteur peut contrôler les chemins de retour concernés et les maintenir courts.
Figure 1. Les retours analogiques, numériques et de puissance dédiés convergent vers un seul point de masse contrôlé.
Concept fondamental: explication de la mise à la masse en un seul point
Imaginez plusieurs routes menant à un même rond-point. Le trafic de chaque quartier atteint le carrefour sans traverser préalablement un autre quartier. Dans un circuit, les quartiers correspondent aux blocs fonctionnels, les routes aux conducteurs de masse et le rond-point au point de masse en étoile.
Un PCB peut comporter un circuit frontal analogique sensible, un microcontrôleur et un étage de puissance. Dans une véritable topologie en étoile, les retours analogiques, numériques et de puissance utilisent des conducteurs dédiés qui se rejoignent en un seul emplacement défini, souvent près du retour principal de l'alimentation, d'un condensateur de forte capacité ou d'un autre noeud de référence choisi selon les chemins de courant du circuit.
La topologie ressemble à une étoile, mais sa forme n'est pas l'objectif réel. Le but est d'empêcher un courant important ou bruyant de circuler dans le cuivre qui définit également la référence d'un circuit sensible. Si un pilote de LED et un amplificateur de capteur partagent une piste de retour étroite, le courant pulsé du pilote crée une tension le long de cette piste. L'ADC reçoit alors une référence de capteur perturbée. Une branche dédiée peut réduire ce couplage, à condition que les chemins aller et retour restent compacts.
Voici la signification pratique de la mise à la masse en étoile dans la conception d'un PCB: contrôler intentionnellement l'impédance partagée et non simplement router chaque broche GND vers une pastille centrale éloignée.
Comment la mise à la masse en étoile contrôle les chemins du courant de retour
Chaque courant quitte une source, traverse une charge et retourne à la source. Le conducteur de retour fait donc partie du circuit, même lorsque le schéma le réduit à un simple symbole GND.
Le cuivre d'un PCB présente une résistance et une inductance. Le courant qui traverse cette impédance génère une tension. En courant continu et à très basse fréquence, V = I × R explique une grande partie de cet effet. Lorsque la fréquence augmente, l'inductance des pistes devient de plus en plus importante. Un conducteur qui semble excellent en courant continu peut alors devenir une mauvaise référence à haute fréquence.
Si un régulateur, un MCU et un capteur de précision partagent un même chemin de masse étroit, les impulsions du régulateur et les fronts du MCU modifient la référence du capteur et de l'ADC. Un système en étoile fournit à chaque bloc sélectionné un chemin distinct vers un noeud commun à faible impédance. La chute de tension de la branche de puissance n'apparaît donc pas directement dans la branche analogique.
Cette méthode fonctionne mieux lorsque les courants sont suffisamment lents pour que le réseau routé se comporte de manière prévisible. À haute fréquence, le courant de retour recherche le chemin présentant l'impédance la plus faible, généralement près de la piste du signal. Les longues branches radiales deviennent alors inductives et augmentent la surface de boucle. C'est pourquoi les signaux rapides nécessitent généralement un plan de masse continu.
Principaux avantages et cas d'utilisation de la mise à la masse en étoile
La mise à la masse en étoile n'est pas une solution universelle. Elle n'est efficace que lorsque les chemins de courant sont simples, les blocs fonctionnels compacts et les signaux traversant différents domaines correctement contrôlés.
Figure 2. Organigramme permettant de choisir entre une mise à la masse en étoile, une stratégie hybride et un plan de masse continu.
Quand la mise à la masse en étoile est-elle la plus efficace?
Envisagez cette méthode lorsque plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
- Les courants sont continus ou à basse fréquence. Les étages audio, les capteurs en pont, les boucles de commande lentes et les circuits de mesure de précision peuvent bénéficier de retours explicitement séparés.
- Le PCB est compact. Les branches courtes présentent une résistance, une inductance et une surface de boucle plus faibles que des branches traversant un grand PCB.
- Les domaines sont physiquement bien définis. Les sections analogiques sensibles, numériques à faible vitesse et de puissance bruyantes peuvent être regroupées sans que les signaux traversent continuellement leurs limites.
- Un bloc transporte un courant nettement plus élevé. Les relais, moteurs, lampes, haut-parleurs et convertisseurs ne doivent pas partager le cuivre de référence des circuits sensibles.
- La fiche technique du composant recommande une connexion en un seul point. Les instructions spécifiques au composant prévalent toujours sur les règles générales de mise à la masse.
Remarque
La valeur "inférieure à environ 1 MHz" constitue uniquement un critère de présélection. Un signal carré de 100 kHz avec un front rapide contient de l'énergie à haute fréquence. Évaluez le routage selon le temps de montée, la surface de boucle, l'intensité du courant et les performances de bruit requises.
Évitez les étoiles radiales pour les interfaces USB, Ethernet, DDR, RF, les horloges rapides et toutes les conceptions dans lesquelles les signaux doivent traverser des régions de référence séparées. Ces applications nécessitent généralement un plan continu.
Exemple réel: PCB à signaux mixtes avec capteur et MCU
Prenons l'exemple d'un moniteur compact comportant une interface de capteur analogique, un ADC, un MCU et un régulateur à découpage. Le capteur nécessite une référence stable, le MCU génère un courant de commutation répétitif et le régulateur transporte un courant de puissance pulsé.
Dans un mauvais routage, les masses du régulateur, du MCU et du capteur sont raccordées en série. Le courant du régulateur et du MCU génère alors une tension dans le même cuivre que celui utilisé par le capteur et l'ADC, ce qui perturbe les mesures.
Un routage contrôlé avec mise à la masse en étoile fournit une branche analogique au capteur, une branche numérique au contrôleur et une branche de puissance au régulateur et à la charge. Ces branches se rejoignent en un noeud à faible impédance soigneusement sélectionné. L'avantage provient du fait que le courant de puissance à fort di/dt ne partage pas la référence du capteur, et non des simples désignations AGND, DGND et PGND.
Conseil
Si l'interface entre le MCU et l'ADC présente des fronts rapides, elle nécessite toujours un chemin de retour continu à proximité. Placez l'ADC à la limite des domaines et suivez sa fiche technique. De nombreux convertisseurs modernes fonctionnent mieux au-dessus d'un seul plan continu avec un placement rigoureux qu'avec des masses physiquement séparées.
Masse en étoile ou plan de masse: faire le bon choix
Les réseaux en étoile attribuent explicitement des conducteurs aux différents blocs fonctionnels. Les plans de masse offrent au contraire une référence étendue à faible impédance qui permet au courant de retour à haute fréquence de rester proche du chemin du signal.
Fonctionnement des plans de masse et raisons de leur adoption comme norme moderne
Un plan de masse est une zone de cuivre continue, idéalement placée sur une couche ininterrompue du PCB. Sa grande surface réduit l'impédance, tandis que sa proximité avec les pistes de signal permet au courant de retour à haute fréquence de circuler directement sous ces pistes ou à proximité.
À basse fréquence, le courant de retour dépend principalement de la résistance. Lorsque la fréquence augmente, l'inductance et le couplage magnétique deviennent dominants. Le chemin privilégié est alors celui qui réduit la surface de boucle. Un plan continu fournit automatiquement ce chemin.
Le conducteur du signal et son retour forment une boucle. L'augmentation de la distance entre eux accroît le rayonnement, la susceptibilité et la diaphonie. Une piste routée au-dessus d'un plan continu forme une boucle compacte. Une piste qui traverse une séparation oblige son courant de retour à contourner l'interruption par une connexion éloignée ou une capacité parasite.
C'est pourquoi le plan de masse constitue le choix par défaut pour les conceptions numériques rapides et de nombreux PCB à signaux mixtes. Au lieu de découper le plan, regroupez les composants analogiques dans une zone, les composants numériques dans une autre, placez le convertisseur à leur limite et routez chaque signal afin que son retour reste dans la zone prévue. Le courant est ainsi partitionné par le placement et le routage plutôt que par une interruption de la référence.
Pour approfondir la continuité des plans, la planification des chemins de retour et le choix de l'empilage, consultez notre guide des plans de masse et d'alimentation des circuits imprimés.
Tableau comparatif: masse en étoile et plan de masse
| Caractéristique | Masse en étoile | Plan de masse | Remarques |
|---|---|---|---|
| Topologie | Branches radiales reliées en un point | Référence en cuivre continue | Les routages hybrides peuvent utiliser localement les deux méthodes |
| Utilisation recommandée | Courant continu, audio, commande lente et certains circuits analogiques de précision | Applications générales, numérique rapide, RF et signaux mixtes | La fréquence seule n'est pas déterminante |
| Contrôle du chemin de retour | Le concepteur définit chaque branche | Le retour à haute fréquence suit le signal | Les deux méthodes nécessitent un placement rigoureux |
| Performances EMI | Potentiellement mauvaises avec de longues branches | Généralement excellentes avec un plan continu | Ne faites jamais traverser une séparation par une piste rapide |
| Complexité du routage | Élevée | Modérée | Les plans s'adaptent plus facilement aux conceptions complexes |
| Applications types | Audio, instrumentation, capteurs et isolation des retours de puissance | MCU, numérique à haute vitesse, RF et applications générales à signaux mixtes | Les instructions de la fiche technique sont prioritaires |
La règle pratique permettant de choisir entre masse en étoile et plan de masse est simple: utilisez des retours contrôlés en un seul point lorsque les courants sont lents, le PCB compact et l'impédance partagée constitue la principale préoccupation. Utilisez un plan lorsque les signaux présentent des fronts rapides, le PCB est grand ou de nombreuses interconnexions nécessitent une référence continue.
Les PCB professionnels utilisent souvent une solution hybride. Un plan continu prend en charge les retours numériques et généraux, tandis qu'un amplificateur shunt, une entrée audio, un étage de puissance ou une référence de précision utilise une connexion Kelvin locale ou en un seul point.
Routage d'un PCB avec mise à la masse en étoile: guide étape par étape
EasyEDA prend en charge les pistes affectées à des réseaux, les zones de cuivre, les régions pleines, les règles de conception et la DRC. Utilisez ces fonctions pour rendre l'architecture de retour prévue visible et vérifiable.
1Identifier les domaines
Figure 3. Routage de PCB classant les domaines analogiques, numériques et de puissance selon le comportement du courant avant le routage de la masse en étoile.
- Analogique/sensible: capteurs, amplificateurs opérationnels, références, entrées ADC et audio de faible niveau
- Numérique/bruyant: MCU, horloges, mémoires, logique, écrans et interfaces de communication
- Puissance/très bruyant: régulateurs à découpage, pilotes, moteurs, relais, LED, haut-parleurs et autres charges à courant élevé
Placez chaque bloc sous la forme d'un groupe compact et marquez ses limites sur une couche de documentation. Suivez chaque boucle de courant importante depuis la source jusqu'à la charge, puis jusqu'à son retour. Classez les composants selon le courant qu'ils transportent et pas uniquement selon leur nom. Un ADC est un composant à signaux mixtes et le pont diviseur de rétroaction d'un régulateur est sensible.
2Choisir le point de masse en étoile
Figure 4. Point de masse en étoile placé près du retour principal de l'alimentation, avec de courtes branches reliant les sections analogiques, numériques et de puissance.
Choisissez le point en étoile après avoir examiné les boucles. Il doit être proche du retour principal de l'alimentation ou du noeud indiqué dans la fiche technique concernée, être constitué d'une large pastille ou d'une zone de cuivre pleine et être placé de manière à maintenir toutes les branches courtes.
Ne le placez pas sur un bord éloigné du PCB, derrière un étranglement étroit de cuivre ou à un endroit choisi uniquement pour faciliter le routage. Dans un amplificateur audio, il peut se trouver près du retour du condensateur réservoir. Dans un circuit ADC, il peut être placé au niveau ou sous le convertisseur.
3Router les branches de masse
Figure 5. Branches de masse routées depuis le point en étoile vers chaque domaine, avec l'analogique en premier, le numérique ensuite et la puissance en dernier, tout en restant courtes et larges.
Routez d'abord la section analogique, puis la section numérique et enfin la puissance. Maintenez chaque branche courte, large et directe. Une largeur d'au moins 1 mm constitue un point de départ visuel utile pour les exemples à faible courant, mais le cuivre à courant élevé doit être calculé selon son épaisseur, l'élévation de température et la chute de tension acceptable.
Ne raccordez pas les blocs en série les uns à travers les autres. Maintenez le conducteur de signal ou d'alimentation proche de son retour. Une large piste de masse ne peut pas compenser une grande surface de boucle.
4Vérifier l'isolation
Figure 6. Vérification de l'isolation des branches de masse en étoile en masquant les couches non essentielles et en inspectant les connexions en cuivre avec un fort grossissement.
Masquez les couches non essentielles, reconstruisez toutes les zones de cuivre et effectuez une inspection avec un fort grossissement. Vérifiez que les branches ne se touchent qu'au point prévu et que les vias, trous de fixation, blindages de connecteurs, pastilles thermiques, points de test ou zones de cuivre appartenant au même réseau n'ont pas créé une deuxième connexion.
Affectez chaque zone de cuivre EasyEDA au réseau approprié, reconstruisez-la après chaque modification importante et supprimez les zones de cuivre flottantes inexpliquées.
5Gérer les circuits intégrés à signaux mixtes
Figure 7. Placement d'un circuit intégré à signaux mixtes à la limite entre les domaines analogique et numérique, avec les broches analogiques d'un côté et les broches numériques de l'autre.
Placez l'ADC, le DAC, le codec ou le capteur à signaux mixtes à la limite entre les domaines analogique et numérique. Maintenez les broches analogiques et leurs composants de support du côté analogique, et les broches numériques du côté numérique. Éloignez les pistes d'horloge et d'interface du réseau d'entrée.
Respectez précisément la fiche technique du composant et le routage de la carte d'évaluation. Certains circuits intégrés exigent que les masses AGND et DGND soient reliées directement sous le boîtier et connectées à un seul plan. D'autres nécessitent une disposition différente. Un schéma générique ne peut pas remplacer les instructions du fabricant.
6Effectuer la DRC finale et vérifier les chemins de retour
Figure 8. DRC finale et vérification technique du routage de la masse en étoile, notamment de la capacité de courant des branches, des chemins de retour et de l'intégrité du cuivre.
Exécutez la DRC, puis effectuez une vérification technique portant sur:
- la capacité de courant des branches et des vias
- la présence d'une seule connexion prévue entre les domaines
- des dégagements de cuivre suffisants
- l'absence de signal rapide traversant une interruption de référence
- des boucles de découplage courtes au niveau des circuits intégrés
- des retours directs pour les charges et les condensateurs de forte capacité
- la mise à la masse des connecteurs, des blindages et du châssis
- un point de test accessible au niveau du noeud en étoile
Sur les PCB multicouches, une solution hybride est souvent préférable. Conservez un plan continu pour les signaux rapides et utilisez des connexions Kelvin locales, des îlots de puissance ou des connexions en un seul point uniquement lorsque cela est nécessaire. La mise à la masse en étoile dans la conception d'un PCB doit être intentionnelle et locale, et non constituer un motif décoratif imposé à l'ensemble du PCB.
Erreurs courantes de mise à la masse en étoile et méthodes de prévention
Ces erreurs réussissent souvent la vérification du schéma et la DRC, car chaque réseau est techniquement connecté. Il s'agit de problèmes liés aux chemins de courant et aux phénomènes électromagnétiques qui nécessitent d'examiner l'ensemble de la boucle du signal et de son retour.
Routage de signaux au-dessus des séparations entre domaines de masse
Un signal ne peut pas se propager sans chemin de retour. Lorsqu'une piste traverse des régions de masse séparées, son courant de retour ne peut pas rester directement sous celle-ci. Il doit contourner l'interruption en passant par un point en étoile éloigné, le blindage d'un câble ou une capacité parasite, ce qui augmente la surface de boucle et l'inductance.
Cette boucle agrandie peut rayonner, recevoir des interférences, générer de la diaphonie et perturber la référence du signal. Une séparation étroite peut se comporter comme une antenne à fente lorsqu'un signal rapide la traverse.
Routez chaque signal au-dessus de sa propre référence continue. Maintenez les pistes analogiques dans la zone analogique et les pistes numériques dans la zone numérique. Lorsqu'un signal doit passer d'un domaine à l'autre, effectuez la transition au niveau du convertisseur placé sur la limite. L'entrée analogique d'un ADC doit rester au-dessus de la référence analogique, tandis que sa sortie numérique doit entrer immédiatement dans la région numérique.
Remarque
Une liaison de réseau contrôle la connexion dans le logiciel de CAO, mais ne garantit pas un chemin de retour court à haute fréquence. Le placement et le routage doivent rendre la transition physique compacte.
Création de boucles d'antenne avec des pistes de masse excessivement longues
Une étoile visuellement parfaite peut malgré tout présenter de mauvaises performances électriques. Des branches de plusieurs centimètres peuvent présenter une inductance de plusieurs dizaines de nanohenrys selon leur géométrie et leur environnement de référence. Lors des transitions rapides du courant, $V = L \times di/dt$ produit une perturbation de masse, tandis que la grande surface de boucle augmente les émissions et la susceptibilité.
Maintenez les branches courtes, rapprochez les blocs concernés du point en étoile et routez ensemble l'alimentation et son retour. L'élargissement d'une longue piste ne résout pas complètement le problème de surface de boucle.
C'est ici que le choix entre masse en étoile et plan de masse devient concret. Sur un PCB grand ou comportant de nombreuses interconnexions, un routage partitionné au-dessus d'un plan continu est généralement préférable à de longues pistes radiales. Réservez les connexions en un seul point et les connexions Kelvin aux chemins locaux de mesure du courant, audio, de puissance et de référence de précision.
FAQ sur la mise à la masse en étoile dans la conception des PCB
Q: qu'est-ce qu'un point de masse en étoile?
Un point de masse en étoile est l'unique noeud physique où se rejoignent plusieurs branches de retour sélectionnées et normalement séparées. Il doit présenter une faible impédance, être mécaniquement fiable et être placé selon les boucles de courant réelles, et non simplement au centre géométrique du PCB.
Q: la mise à la masse en étoile est-elle meilleure qu'un plan de masse?
Pas dans tous les cas. La mise à la masse en étoile peut contrôler l'impédance partagée dans les systèmes compacts à basse fréquence. Un plan de masse continu est généralement mieux adapté aux routages numériques rapides, RF et complexes à signaux mixtes, car il réduit la surface des boucles de retour.
Q: où faut-il relier les masses analogique et numérique?
L'emplacement correct dépend du convertisseur et de l'architecture du système. Avec certains ADC ou DAC, les masses AGND et DGND sont reliées au niveau ou sous le composant. Pour d'autres, un plan continu et un partitionnement rigoureux sont recommandés. Respectez toujours la fiche technique du composant et le routage de sa carte d'évaluation.
Q: puis-je utiliser une mise à la masse en étoile sur une plaque d'essai?
Une mise à la masse en étoile sur une plaque d'essai peut réduire la résistance de retour partagée dans les expériences analogiques lentes ou audio. Les plaques d'essai comportent toutefois de longs conducteurs, une résistance de contact, une capacité parasite et de mauvaises performances à haute fréquence. Une expérience réussie sur une plaque d'essai ne prouve donc pas que la même topologie convient à un PCB de production.
Q: la mise à la masse en étoile élimine-t-elle les boucles de masse?
Elle peut empêcher certains chemins partagés involontaires dans les systèmes simples, mais elle n'élimine pas automatiquement toutes les boucles de masse ni tous les problèmes de courant dans le boîtier. Plusieurs connexions au châssis, les blindages de câbles, les équipements de test et les alimentations externes peuvent créer des chemins supplémentaires en dehors du PCB.
Conclusion: mise à la masse en étoile dans la conception des PCB
La mise à la masse en étoile est efficace lorsqu'elle est utilisée pour résoudre le problème auquel elle est réellement destinée: contrôler l'impédance partagée des chemins de retour dans les circuits compacts, à basse fréquence et sensibles au bruit. Elle ne remplace pas systématiquement un plan de masse et ne doit jamais être appliquée sans analyser les boucles de courant complètes.
Les meilleurs routages de PCB commencent par une architecture de placement et de mise à la masse soigneusement définie. Les circuits analogiques sensibles sont regroupés, les boucles de puissance bruyantes restent compactes, les chemins de retour numériques demeurent continus et les composants à signaux mixtes sont traités conformément à leur fiche technique. Ce n'est qu'ensuite que le concepteur doit choisir entre une branche en un seul point, un plan continu, une connexion Kelvin ou une structure hybride.
Lorsqu'elle est appliquée avec soin, la mise à la masse en étoile peut protéger les mesures de faible niveau et empêcher les étages à courant élevé de perturber les références sensibles. Lorsqu'elle est utilisée de manière excessive, elle crée de longues pistes inductives et des chemins de retour interrompus.
Pour les concepteurs travaillant sur du matériel à signaux mixtes, analogique ou sensible au bruit, les services de routage de PCB de JLCPCB peuvent fournir une assistance professionnelle afin de planifier correctement la mise à la masse et les chemins du courant de retour avant la fabrication.
Note de la rédaction: les valeurs de fréquence présentées dans cet article constituent des critères pratiques de présélection et non des limites absolues. Les décisions finales concernant la mise à la masse doivent respecter les fiches techniques des composants et reposer sur une analyse complète des courants de retour.
Continuez à apprendre
Guide 2026 des plans de masse et d'alimentation des circuits imprimés
Points clés Cuivre continu en priorité: un plan de masse continu sur le PCB crée un chemin de retour à faible impédance, réduit le bruit et est généralement plus sûr que des plans séparés, même sur les PCB à signaux mixtes. Raisonnez en boucles de courant: chaque signal nécessite un chemin de retour directement sous sa piste. Ne routez jamais des pistes à haute vitesse au-dessus d'interruptions, de fentes ou d'ouvertures dans les plans. Planifiez l'empilage dès le début: choisissez la disposition des ......
Comprendre la mise à la masse en étoile sur PCB: guide pratique
Points clés Chemins de retour contrôlés: la mise à la masse en étoile fournit à certains blocs fonctionnels des chemins de retour séparés qui se rejoignent en un point physique contrôlé. Elle limite le couplage par impédance commune entre les sections bruyantes et sensibles. Applications recommandées: elle convient particulièrement aux systèmes compacts, à basse fréquence, à faible courant ou sensibles au bruit, notamment les étages audio, les interfaces de capteurs et certains circuits de précision. ......
Guide du rebond de masse sur PCB: causes, effets et prévention
Points clés Le rebond de masse est une pointe de tension entre la masse interne de la puce d'un circuit intégré et la masse du PCB. Il se produit lorsque le courant varie rapidement à travers une inductance parasite (V = L x di/dt). La commutation simultanée de nombreuses sorties, appelée SSO, aggrave fortement le phénomène. Il peut provoquer des erreurs logiques, de fausses réinitialisations et des oscillations sur les signaux. Il se mesure à l'oscilloscope à l'aide d'une ligne de détection maintenue......
Le guide définitif du condensateur de découplage dans la conception des circuits imprimés (PCB)
Chaque concepteur de circuits imprimés (PCB), qu’il soit un ingénieur expérimenté ou un hobbyiste passionné, y a été confronté : un comportement imprévisible d’un circuit. Le microcontrôleur qui se réinitialise à des intervalles aléatoires, le convertisseur analogique-numérique (ADC) qui fournit des mesures de plus en plus erratiques, ou le bus de communication à haute vitesse toujours plein d’erreurs. Dans la plupart des cas, le problème n’est pas un composant défectueux ou une erreur logique, mais p......
Largeur de piste et courant : routage d’alimentation PCB
Dans l’art complexe de la conception de PCB, le routage d’alimentation est le héros méconnu qui transporte le courant donnant vie aux circuits. Alors que les pistes de signal attirent toute l’attention pour leur adaptation d’impédance et le contrôle du bruit, les pistes d’alimentation assument silencieusement la responsabilité de délivrer le courant sans se détériorer ni endommager les composants qu’elles alimentent. Mais quelle largeur doivent avoir ces pistes ? C’est ici que la relation entre largeu......