Condensateur de découplage ou de dérivation: quelle différence?
7 min
- Qu'est-ce qu'un condensateur de dérivation?
- Qu'est-ce qu'un condensateur de découplage?
- Choisir le condensateur de dérivation avec un calcul
- Choisir la valeur du condensateur selon sa fonction
- Différences entre les condensateurs de dérivation et de découplage
- Quels sont les cas d'utilisation?
- Bonnes pratiques de conception de PCB
- Conclusion
Dans l'électronique moderne, les condensateurs remplissent deux fonctions fondamentales: le stockage d'énergie et le conditionnement des signaux. En courant continu ou à basse fréquence, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Son rôle principal consiste alors à assurer le découplage, c'est-à-dire à stabiliser l'alimentation et à filtrer les variations de tension. À plus haute fréquence en courant alternatif, l'impédance du condensateur diminue. Il peut alors fonctionner comme un condensateur de dérivation et détourner le bruit ainsi que les signaux indésirables vers la masse.
En résumé, les condensateurs servent soit au découplage, soit à la dérivation. Ces deux applications peuvent sembler similaires, mais elles remplissent des fonctions très différentes. Dans cet article, nous détaillerons la différence entre les condensateurs de découplage et de dérivation, ainsi que les raisons pour lesquelles ces deux types sont essentiels dans la conception électronique.
Qu'est-ce qu'un condensateur de dérivation?
Un condensateur de dérivation permet de détourner le bruit haute fréquence de certaines zones d'un circuit. Il est généralement utilisé pour relier la ligne d'alimentation à la masse afin d'éliminer le bruit présent sur l'entrée d'alimentation. Il «évite» ainsi le bruit et protège les composants sensibles. Pour la dérivation, on utilise généralement deux condensateurs de valeurs différentes. Pourquoi cette pratique est-elle devenue standard? Placé aussi près que possible de la broche d'alimentation et de la masse du circuit intégré, le condensateur de dérivation fournit un chemin à faible impédance pour le bruit CA. Les différentes valeurs de condensateurs présentent des réactances ciblant différentes fréquences. Par exemple, un condensateur de faible valeur est plus sensible aux hautes fréquences et peut les laisser passer plus facilement. Ses principales fonctions sont les suivantes:
- Court-circuiter le bruit CA haute fréquence vers la masse
- Maintenir une alimentation «propre» au niveau de la broche
Dans les amplificateurs à transistors, l'application la plus courante consiste à utiliser un condensateur de dérivation d'émetteur pour améliorer le gain CA en détournant le courant CA indésirable de la résistance d'émetteur.
Qu'est-ce qu'un condensateur de découplage?
Un condensateur de découplage sert à isoler les différentes étapes d'un circuit les unes des autres. Il stocke la charge et fournit localement l'énergie nécessaire lorsqu'un circuit demande soudainement un courant important lors d'une commutation rapide. Il évite ainsi les chutes de tension et stabilise le rail d'alimentation du composant qu'il soutient. Il contribue également à réduire les ondulations de l'alimentation. Vous pouvez généralement en observer un à proximité d'un PMIC. Ses fonctions principales sont les suivantes:
- Fournir une réserve d'énergie temporaire lors des demandes de courant transitoires
- Réduire les fluctuations de tension sur le rail d'alimentation
- Supprimer le bruit haute fréquence grâce à des composants à faible ESL
Choisir le condensateur de dérivation avec un calcul
Pour éliminer les impulsions CA indésirables d'une ligne CC ou d'un point de polarisation, un condensateur de dérivation est nécessaire. En règle générale, la réactance (Xc) du condensateur doit être égale au dixième de la résistance qu'il contourne. Cela garantit que les signaux CA sont efficacement dérivés vers la masse en privilégiant le chemin de plus faible impédance à travers le condensateur.
Une réactance plus faible permet au condensateur de détourner plus efficacement les composantes haute fréquence, car le courant CA circule par le chemin de plus faible impédance. La formule standard de la réactance permet de calculer la capacité nécessaire:
Avec:
- C est la capacité en farads (F)
- f est la fréquence du signal en hertz (Hz)
- Xc est la réactance capacitive souhaitée en ohms (Ω)
En appliquant cette formule simple, vous pouvez choisir un condensateur de dérivation assurant un filtrage CA efficace. Choisissez toujours une valeur standard proche du résultat calculé. Le condensateur doit également respecter les exigences de tension nominale et de tolérance de votre application.
Choisir la valeur du condensateur selon sa fonction
Différences entre les condensateurs de dérivation et de découplage
Bien que ces deux condensateurs soient souvent physiquement similaires et même placés au même endroit, leur différence réside dans leur fonction prévue:
Quels sont les cas d'utilisation?
La définition de ces deux types de condensateurs permet de déterminer plus clairement lequel utiliser. Dans la plupart des applications réelles, un même condensateur peut remplir les deux fonctions. Par exemple, un condensateur céramique de 0,1 μF placé près de la broche d'alimentation d'un microcontrôleur assure souvent simultanément le découplage et la dérivation.
Cependant, dans les conceptions plus complexes ou sensibles, comme les circuits numériques haute vitesse ou les circuits analogiques, il peut être nécessaire d'associer des condensateurs de différentes valeurs, par exemple 0,01 μF, 0,1 μF et 10 μF, afin de couvrir une plage plus large de fréquences de bruit et de demandes de courant, comme indiqué précédemment. Placez toujours les condensateurs de découplage près des broches d'alimentation du circuit intégré, avec des pistes courtes ou des connexions directes par vias vers les plans d'alimentation et de masse. La section suivante présente les bonnes pratiques de conception de PCB utilisant ces condensateurs.
Bonnes pratiques de conception de PCB
Le placement et le routage de ces composants sont essentiels. Voici notre guide succinct sur le routage et le placement dans les conceptions haute vitesse:
- Placez les condensateurs aussi près que possible des broches du circuit intégré. Cela améliore l'intégrité du signal, car le bruit est filtré dès son point d'entrée et perturbe moins le système.
- Utilisez des condensateurs céramiques à faible ESR pour les applications haute fréquence. Ils réduisent la résistance opposée au signal.
- Associez différentes valeurs pour répondre aux besoins haute et basse fréquence. Mettez en parallèle des condensateurs de forte capacité (10–100 µF), de capacité intermédiaire (1 µF) et haute fréquence (0,01–0,1 µF) afin de couvrir un large spectre de bruit. Utilisez la formule C = 1 /(2πf·Xc) pour dimensionner le condensateur de dérivation utilisé pour le découplage.
- Assurez des chemins de retour vers la masse corrects afin de minimiser les boucles inductives.
- Utilisez des pistes larges et plusieurs vias afin de réduire l'inductance du chemin.
Conclusion
Les condensateurs de dérivation et de découplage sont souvent utilisés ensemble, mais leurs fonctions fondamentales diffèrent:
- Les condensateurs de découplage garantissent une tension stable lors des variations de charge en servant de réservoirs d'énergie.
- Les condensateurs de dérivation excellent dans l'évacuation du bruit haute fréquence vers la masse. Ils éloignent les composantes CA des appareils consommateurs d'énergie.
Bien que leurs fonctions se recouvrent parfois, comprendre leurs rôles respectifs permet d'optimiser l'intégrité de l'alimentation. Une utilisation efficace nécessite un dimensionnement, un placement et une sélection de composants corrects afin de gérer le bruit et de garantir la fiabilité du circuit.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......