This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

La Guía Completa del Símbolo LED [Actualizada 2026]

Publicado originalmente Jun 02, 2026, Actualizado Jun 02, 2026

16 min

Tabla de contenidos
  • ¿Qué es el Símbolo del LED?
  • Comprender el diagrama y la estructura del símbolo LED
  • Tipos de Símbolos de LED
  • Orientación del Símbolo del LED en Esquemáticos
  • Cómo Leer un Símbolo de LED en un Circuito Paso a Paso
  • Errores Comunes al Usar Símbolos de LED
  • Símbolo del LED vs Símbolo del Diodo
  • Símbolo del LED y Consideraciones de Diseño de PCB
  • Dale Vida a tu Circuito LED con JLCPCB
  • Preguntas frecuentes sobre el símbolo LED
  • Conclusión

El símbolo del LED es uno de los símbolos electrónicos más utilizados en el diseño de circuitos modernos. Encontrarás símbolos de LED en indicadores de alimentación, circuitos de microcontroladores y sistemas de iluminación RGB.

Ya sea que estés leyendo un diagrama de circuito simple o diseñando un PCB multicapa complejo, comprender el símbolo esquemático del LED es esencial para leer y diseñar circuitos electrónicos correctamente. Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre el símbolo del diodo emisor de luz, desde la anatomía básica hasta los flujos de trabajo reales de PCB.

En esta guía, aprenderás:

  • Diagrama y significado del símbolo del LED
  • Polaridad (ánodo vs cátodo)
  • LED vs diodo vs fotodiodo
  • Cómo leer circuitos con LED
  • Reglas de orientación del símbolo
  • Símbolos de LED SMD vs THT
  • Conceptos básicos del símbolo del LED RGB
  • Tamaños de encapsulado de LED (0402, 0603, 5050)
  • Del esquemático al PCB

an led schematic symbol and a glowing physical led

Figura: Un símbolo esquemático de LED junto a un LED físico encendido en una placa de circuito impreso.

¿Qué es el Símbolo del LED?

El símbolo del LED es un símbolo de diodo con dos flechas hacia afuera que representan la emisión de luz.

Más precisamente, es la representación esquemática de un Diodo Emisor de Luz.

Consiste en un triángulo que apunta a una barra vertical (la forma estándar del diodo) con dos flechas diagonales añadidas para indicar la emisión de fotones.

Está definido bajo la norma IEC 60617 (última revisión) - el único estándar internacional actualmente activo para símbolos esquemáticos gráficos.

Nota

El antiguo estándar IEEE 315 / ANSI Y32.2 definía la misma representación gráfica, pero fue oficialmente desactivado en noviembre de 2019 sin un reemplazo.

Utiliza siempre la norma IEC 60617 para un diseño electrónico moderno y conforme.

Qué Representa el Símbolo del Diodo Emisor de Luz en un Circuito

El símbolo del circuito LED se utiliza en diagramas esquemáticos para comunicar fácilmente el tipo de componente, la dirección de la corriente y el comportamiento óptico, todo en un solo dibujo pequeño.

Comprender el símbolo esquemático del LED ayuda a evitar errores de polaridad durante la fase de ensamblaje.

PropiedadDetalle
Forma del símboloTriángulo del diodo + barra vertical del cátodo + dos flechas hacia afuera
Dirección de las flechasAlejándose del cuerpo del diodo - indica emisión de luz
Ánodo (+)Base plana del triángulo → alimentación positiva
Cátodo (−)Barra vertical → tierra o riel negativo
Estándar rectorIEC 60617 (última revisión) - base de datos en línea activa, ~1,900 símbolos
Utilizado enEsquemáticos, diseño de PCB, bibliotecas EDA, documentación técnica

Comportamiento Eléctrico del Símbolo del LED (Polarización Directa e Inversa)

La forma del diodo (triángulo + barra) te indica que la corriente fluye en una sola dirección.

El triángulo muestra en qué dirección puede viajar la corriente, siempre desde la base plana hacia la barra.

La línea vertical es una barrera: la corriente no puede cruzarla de derecha a izquierda en condiciones normales.

Significado Óptico del Símbolo del LED (Emisión de Fotones)

Un LED consiste en una capa semiconductora de tipo P y otra de tipo N unidas en una unión. Cuando se aplica un voltaje directo, los electrones y los huecos se recombinan, liberando energía en forma de fotones.

Las dos flechas te indican que este diodo también produce luz. Las flechas muestran la luz que sale del componente, apuntando hacia afuera, alejándose de la unión.

Comprender el diagrama y la estructura del símbolo LED

Explicación del símbolo LED (triángulo, barra y flechas)

Este diagrama del símbolo LED es universalmente reconocido en toda la industria electrónica.

Regla rápida:

  • Triángulo = dirección de la corriente
  • Barra = cátodo
  • Flechas = emisión de luz

El símbolo LED en un circuito está compuesto por tres elementos:

  • Triángulo (cuerpo del diodo): Apunta hacia la derecha; representa la unión PN y la dirección de la corriente convencional.
  • Barra vertical (cátodo): Se encuentra en la punta del triángulo; representa la barrera de potencial que bloquea la corriente inversa.
  • Dos flechas diagonales: Apuntan alejándose del símbolo en un ángulo aproximado de 45°; representan la emisión de fotones.

standard led schematic symbol

Figura: Símbolo esquemático estándar de un LED con el ánodo, cátodo, cuerpo del diodo y flechas de emisión de luz etiquetados.

¿Por qué el símbolo LED tiene flechas? (Explicación de la emisión de luz)

Regla rápida:

  • Flechas apuntando hacia afuera = LED (emite luz)
  • Flechas apuntando hacia adentro = Fotodiodo (recibe luz)
  • Sin flechas = Diodo rectificador estándar

Un diodo de silicio estándar disipa energía en forma de calor: es invisible e irrelevante para quien interpreta el esquema. Un LED convierte esa misma energía de la unión en fotones.

Las flechas hacen visible esta característica sin necesidad de etiquetas adicionales. Para comprender mejor los fundamentos del funcionamiento de los diodos, puedes consultar esta guía completa sobre símbolos de diodos: guía de símbolos de diodos.

Las flechas significan que la energía está saliendo de esta unión en forma de luz, no de calor. No indican la dirección de la corriente (esa función la cumple el triángulo).

Indican la dirección de la radiación: hacia afuera desde la fuente. Por eso, las flechas son la característica visual más importante para identificar un LED en un esquema complejo.

Tipos de Símbolos de LED

El símbolo central permanece idéntico en varios tipos de LED; las designaciones específicas se llevan en las etiquetas, la Lista de Materiales (BOM) y los footprints del PCB.

Símbolo Estándar del LED

Se utiliza para indicadores visibles (rojo, verde, azul, blanco, etc.). El color específico se anota en la BOM o junto a la referencia del componente (ej., D1 ROJO).

Símbolo del LED Infrarrojo

Visualmente idéntico al símbolo estándar. La designación "IR" aparece en la etiqueta del componente (ej., D3 IR) y en la columna de longitud de onda de la BOM.

Símbolo del LED RGB

Representa tres LEDs combinados en un solo bloque esquemático. Normalmente comparten un único terminal común.

El símbolo del LED RGB se usa comúnmente en circuitos de microcontroladores e iluminación.

VarianteTerminal ComúnControl de Canal
Cátodo comúnTodos los cátodos → GNDAplicar voltaje a cada ánodo (R, G, B) para activar
Ánodo comúnTodos los ánodos → VCCLlevar cada cátodo a GND para activar

cathode and common anode rgb led wiring configurations

Figura: Diagrama esquemático que compara las configuraciones de cableado de LED RGB de cátodo común y ánodo común.

Símbolo del LED SMD vs Símbolo del LED Through-Hole

El símbolo esquemático no cambia con el tipo de encapsulado. Un LED SMD 0603 utiliza el mismo símbolo de circuito triangular que un LED Through-Hole de 5mm.

Polaridad del Símbolo del LED Explicada

La polaridad es donde ocurren los errores de circuito más dañinos. El símbolo codifica la polaridad directamente, sin necesidad de adivinar.

Cómo Identificar el Ánodo y el Cátodo en el Símbolo del LED

Ancla de memoria: el triángulo siempre "apunta desde +" hacia "−".

La base plana del triángulo es tu entrada positiva, y la línea vertical representa por donde sale la corriente.

Regla de Polaridad del Símbolo del LED

Regla Rápida de Polaridad:

  • Base plana del triángulo = Ánodo (+) → conectar a la alimentación positiva
  • Barra vertical = Cátodo (−) → conectar a tierra
  • El triángulo apunta en la dirección del flujo de corriente convencional.

Polaridad del LED en Componentes Físicos (SMD vs Through-Hole)

Tipo de LED FísicoMarca del ÁnodoMarca del Cátodo
Through-hole (5mm, 3mm)Terminal más largoTerminal más corto
Cuerpo Through-hole-Borde plano en la carcasa de plástico
SMD (0402, 0603)Consultar la hoja de datosPunto, línea o muesca - varía según el fabricante
SMD (5050 RGB)Consultar la hoja de datosPin 1 según la marca del encapsulado

the anode and cathode of an led schematic symbol

Figura: El ánodo y el cátodo de un símbolo esquemático de LED con marcadores físicos en un LED through-hole y SMD.

¿Qué Sucede si el LED se Conecta al Revés?

Lo que realmente sucede cuando un LED se instala al revés:

  • Voltaje inverso por debajo del PIV: El LED permanece apagado; no fluye corriente; no hay daño inmediato.
  • Voltaje inverso cercano al PIV: Comienza una pequeña corriente de fuga; la unión se calienta ligeramente.
  • Voltaje inverso que excede el PIV: La unión se rompe permanentemente; el LED puede cortocircuitar el riel de alimentación en modo de falla.

La mayoría de los LED indicadores tienen un Voltaje Inverso Pico (PIV) de solo 5–10V, que se supera fácilmente en circuitos comunes de 5V o 12V si la polaridad es incorrecta.

Para una inmersión más profunda en la orientación de los componentes físicos y la resolución de problemas, consulta nuestra completa guía de polaridad del LED.

Orientación del Símbolo del LED en Esquemáticos

Orientación del Símbolo del LED de Izquierda a Derecha vs Vertical

La orientación del símbolo del LED no afecta la función del circuito, pero existen convenciones profesionales para la legibilidad:

  • Horizontal (de izquierda a derecha): Más común: la corriente fluye de izquierda a derecha a través del esquemático.
  • Vertical (de arriba a abajo): A menudo se usa en diseños de rieles de alimentación: coincide con la convención de flujo de corriente descendente de VCC a GND.

Dirección Invertida del Símbolo del LED en Diagramas de Circuito

  • Invertido (de derecha a izquierda): Eléctricamente permitido, pero debes asegurarte de que la polaridad permanezca inequívoca a partir de las etiquetas de red. Esta orientación generalmente se desaconseja ya que rompe el flujo de lectura.

Mejores Prácticas para la Orientación del Símbolo del LED en Esquemáticos

Una orientación consistente en todo tu esquemático evita confusiones en el rastreo. Alinea siempre los LEDs para que la corriente fluya visualmente en la misma dirección que el resto de la lógica del esquemático.

Cómo Leer un Símbolo de LED en un Circuito Paso a Paso

Aprender a leer correctamente un símbolo de LED en un circuito asegura que tus componentes no se quemen al encender.

Cómo Identificar el Flujo de Corriente en Circuitos con LED

  1. Localiza el ánodo (base plana del triángulo) y rastréalo hasta la alimentación positiva.
  2. Localiza el cátodo (barra vertical) y rastréalo hasta tierra.

Dónde Colocar la Resistencia en un Circuito con LED

  • Encuentra la resistencia en serie: Comprender el símbolo de la resistencia y su colocación es crucial. Físicamente, se puede colocar de forma segura antes del ánodo o después del cátodo, ya que el efecto limitador de corriente es idéntico en serie.

a current limiting resistor and an led connected

Figura: Un diagrama esquemático básico que muestra una fuente de alimentación de 5V, una resistencia limitadora de corriente y un LED conectados en serie.

Fórmula y Ejemplo de Cálculo de la Resistencia del LED

  • Calcula el valor de la resistencia usando la Ley de Ohm para evitar la destrucción del diodo.

led resistor calculation formula

Ejemplo: Fuente de 5V, LED rojo (Vf = 2.0V), corriente objetivo 15mA.

5v supply red led

Errores Comunes al Usar Símbolos de LED

1. Confundir el Símbolo del LED con el Símbolo del Fotodiodo

Aunque sus símbolos son casi idénticos (difiriendo solo por la dirección de la flecha), confundirlos es un error grave de documentación.

Las herramientas EDA avanzadas pueden marcar un error de Verificación de Reglas de Diseño (DRC), y puede inducir a error a los ingenieros de ensamblaje para que adquieran un receptor óptico en lugar de un emisor de luz.

2. Interpretar Incorrectamente las Flechas del Símbolo del LED

Un error común de principiantes es asumir que las flechas representan la corriente eléctrica que sale del circuito. Las flechas denotan estrictamente la emisión de luz (fotones).

3. Polaridad Incorrecta del LED en el Diseño del Circuito

Intercambiar accidentalmente el ánodo y el cátodo en el esquemático resultará en un footprint invertido en el PCB. El LED estará polarizado inversamente, bloqueando la corriente y no se iluminará.

Símbolo del LED vs Símbolo del Diodo

CaracterísticaDiodo EstándarLED
Triángulo + barra del cátodo✓✓
Flechas de emisión hacia afuera✗✓
Conducción unidireccional✓✓
Emite luz visible / IR✗✓
Voltaje directo típico0.6–0.7 V (Silicio)1.8–3.5 V
Corriente directa (indicador)Hasta varios amperios5–30 mA
Uso principalRectificación, protecciónIndicación, iluminación

Por Qué el Símbolo del LED Incluye Flechas y el Diodo No

La única diferencia visual son dos flechas. En un esquemático denso, esto es fácil de pasar por alto bajo presión de tiempo, que es precisamente la razón por la que la norma IEC 60617 requiere que esas flechas se dibujen de manera distintiva y no implícita.

Los diodos estándar disipan la potencia de forma segura como calor, pero los LEDs están diseñados explícitamente para emitir fotones, lo que se clasifica visualmente mediante las flechas.

Figura: Comparación de los símbolos esquemáticos del diodo rectificador, LED y fotodiodo que muestra las diferencias en la dirección de las flechas.

Símbolo del LED y Consideraciones de Diseño de PCB

La transición de un diagrama esquemático a una placa física requiere una ingeniería precisa y un ensamblaje de PCB sin problemas.

led symbol and pcb design considerations

Figura: Flujo de trabajo de tres etapas que muestra un símbolo esquemático de LED, sus footprints de PCB correspondientes y los LEDs SMD y through-hole renderizados en 3D finales en un PCB.

Diferencia entre el Símbolo del LED y el Footprint del PCB

Capa de DiseñoLo Que Representa
EsquemáticoSímbolo del LED con conexiones de red (red del ánodo, red del cátodo).
Footprint del PCBTamaño de la almohadilla física, espaciado, ancla de orientación.

Mapeo del Ánodo y Cátodo del LED en el Diseño del PCB

Capa de DiseñoLo Que Representa
Capa de serigrafíaContorno del componente + marcador de polaridad en la placa.
Plano de ensamblajeReferencia de orientación para pick-and-place.

Del Símbolo Esquemático del LED al Ensamblaje del PCB

Al diseñar en herramientas EDA como EasyEDA o KiCad, puedes obtener fácilmente componentes estándar de montaje superficial directamente de la biblioteca de componentes de JLCPCB para asegurar que tu footprint esquemático coincida perfectamente con el hardware físico durante el proceso de soldadura por reflujo.

Dale Vida a tu Circuito LED con JLCPCB

El símbolo del LED es un conjunto de instrucciones crítico para tu flujo de trabajo de diseño electrónico. Al comprender sus elementos visuales, eliminas las conjeturas y evitas errores costosos, asegurando que tu esquemático se alinee perfectamente con tu hardware físico.

Ideal para:

  • Circuitos indicadores LED
  • Módulos de iluminación RGB
  • Diseños de sistemas embebidos

¿Listo para la producción? JLCPCB cierra la brecha desde el diseño hasta las placas terminadas con un ensamblaje de PCB rápido y confiable.

Fabricación Confiable de PCB LED con los Servicios de Ensamblaje SMT de JLCPCB

Obtén un presupuesto instantáneo hoy para dar vida a tus circuitos.Obtén Presupuesto Ahora

Preguntas frecuentes sobre el símbolo LED

P: ¿Puede el símbolo LED representar diodos láser (LD)?

No. Los diodos láser utilizan un símbolo específico definido por la norma IEC 60617 y se identifican explícitamente como LD. Usar un símbolo LED estándar representaría incorrectamente las características de emisión del componente.

P: ¿Por qué algunos circuitos con LED no muestran una resistencia en el esquema?

La limitación de corriente puede estar gestionada internamente por un módulo LED, un controlador LED de corriente constante (IC driver) o un pin de microcontrolador diseñado para suministrar la corriente adecuada.

P: ¿Cómo puedo confirmar la polaridad de un LED en una placa sin marcar?

Utiliza un multímetro en modo diodo. Coloca la punta roja en el supuesto ánodo y la negra en el cátodo. Si aparece una lectura de tensión directa, la orientación es correcta; si muestra "OL" (sobrecarga o circuito abierto), está invertido.

P: ¿Cambia el símbolo LED si utilizo un circuito de mayor voltaje?

No. El símbolo representa el tipo de componente, no su tensión nominal. Lo único que debes hacer es recalcular la resistencia limitadora de corriente en serie para adaptarla al nuevo voltaje de alimentación.

P: ¿Por qué los pines de mi LED no coinciden entre el símbolo esquemático y la huella PCB?

Esto ocurre cuando las bibliotecas EDA utilizan diferentes convenciones de nomenclatura (por ejemplo, "A" y "K" frente a "1" y "2"). Verifica siempre la asignación de pines en tu software para evitar errores de comprobación de reglas de diseño (DRC) o huellas invertidas.

Conclusión

El símbolo LED es un conjunto de instrucciones fundamental dentro del flujo de trabajo de diseño electrónico. Al comprender sus elementos visuales —el triángulo del diodo, la barra del cátodo y las flechas que apuntan hacia afuera— eliminas las dudas y evitas errores costosos, asegurando que tu esquema eléctrico coincida perfectamente con el hardware físico.

Siga aprendiendo