This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

Cómo diseñar tu primera PCB con ESP32: del prototipo al pedido de fabricación

Publicado originalmente Jul 22, 2026, Actualizado Jul 22, 2026

6 min

Tabla de contenidos
  • ¿Por qué el salto del breadboard a una PCB propia cambia todo en un proyecto ESP32?
  • Decisiones clave de diseño antes de empezar el layout de tu PCB con ESP32
  • Cómo preparar los archivos de fabricación de tu PCB con ESP32 para JLCPCB
  • Del diseño al ensamblaje: cómo JLCPCB fabrica y ensambla tu PCB con ESP32 desde el primer pedido

El ESP32 es el punto de partida de miles de proyectos de domótica e IoT. Su Wi-Fi integrado, su amplio ecosistema y su elevado rendimiento lo convierten en el microcontrolador favorito de la comunidad de electrónica DIY. Sin embargo, hay un momento en todo proyecto ESP32 en el que el breadboard deja de ser suficiente: cuando necesitas una placa compacta, fiable y reproducible. Es precisamente en ese momento donde diseñar tu propia PCB con ESP32 —y llevarla a fabricar con un servicio como JLCPCB— deja de ser una opción avanzada para convertirse en el paso natural.

¿Por qué el salto del breadboard a una PCB propia cambia todo en un proyecto ESP32?

Un prototipo en breadboard cumple su función durante el desarrollo, pero tiene límites claros: las conexiones son inestables, el tamaño es difícil de controlar y replicar el diseño para varios dispositivos es lento y propenso a errores. En consecuencia, cuando un proyecto de domótica necesita instalarse de forma permanente (un sensor de temperatura en cada habitación, un controlador de iluminación integrado en la pared) la PCB propia deja de ser un lujo técnico y pasa a ser una necesidad práctica.

¿Qué ganas en fiabilidad, tamaño y coste cuando dejas de depender del módulo de desarrollo?

Diseñar una PCB para tu proyecto ESP32 te permite soldar directamente el módulo (WROOM-32, WROVER o S3) sin depender de una placa de desarrollo con pines y reguladores que no siempre necesitas. De ahí que el resultado sea una placa más pequeña, más estable mecánicamente y más económica de replicar. Lo que en una breadboard ocupa bastante espacio puede reducirse a una PCB personalizada lista para instalar en una caja de empotrar o en el interior de un dispositivo.

Decisiones clave de diseño antes de empezar el layout de tu PCB con ESP32

EasyEDA layout PCB ESP32 LCPCB

Figura: EasyEDA permite diseñar el esquemático y el layout de la PCB con ESP32 en el mismo entorno, con exportación directa a JLCPCB.

Antes de empezar a colocar componentes en el layout, hay tres decisiones que determinan si tu PCB funcionará correctamente desde el primer pedido o si necesitará correcciones costosas. Y en los tres casos, tomar la decisión correcta desde el diseño cuesta cero; descubrirla en la placa fabricada, no.

Antena, alimentación y footprint del módulo: los tres puntos donde más fallan los primeros diseños

La antena del ESP32 necesita una zona libre de cobre (keep-out) alrededor del extremo del módulo donde se encuentra el elemento radiante. Espressif recomienda mantener una separación de al menos 15 mm respecto a cobre, pistas y componentes para preservar el rendimiento de la antena. Ignorar esta regla es el error más frecuente en los primeros diseños: la PCB puede parecer perfecta visualmente, pero la presencia de cobre bajo la antena altera su funcionamiento, reduce su eficiencia y provoca una señal Wi-Fi más débil o inestable.

La alimentación es el segundo punto crítico. Durante las transmisiones Wi-Fi, el ESP32 puede demandar picos de corriente superiores a 200 mA. Por ello, la fuente de alimentación o el regulador de 3,3 V deben dimensionarse para suministrar al menos 500 mA, evitando caídas de tensión que puedan provocar reinicios inesperados. Un condensador de 10 µF, acompañado de otro de 0,1 µF junto al pin de alimentación del módulo, ayuda a absorber esos picos de corriente y a estabilizar la alimentación.

El footprint del módulo debe coincidir exactamente con las especificaciones del datasheet de Espressif. EasyEDA incluye las huellas de los módulos ESP32 más comunes en su biblioteca de componentes de JLCPCB, lo que agiliza el diseño y reduce la probabilidad de errores en los primeros proyectos.

Cómo preparar los archivos de fabricación de tu PCB con ESP32 para JLCPCB

visor Gerber de JLCPCB capas del diseño PCB fabricación

Figura: El visor Gerber de JLCPCB permite revisar todas las capas del diseño antes de confirmar la fabricación.

Con el diseño listo, el siguiente paso es exportar los archivos de fabricación. Aunque este paso suele generar dudas en los primeros proyectos, el proceso es mucho más sencillo de lo que parece.

Gerbers, BOM y archivo de posicionamiento: lo que necesitas tener antes de hacer el pedido

Los archivos Gerber describen las distintas capas de la PCB —cobre superior e inferior, máscara de soldadura, serigrafía y contorno de la placa, entre otras— y se exportan como un único archivo ZIP desde EasyEDA. JLCPCB los lee directamente y genera una previsualización en su visor online antes de que confirmes el pedido.

Si además quieres que JLCPCB ensamble los componentes SMD de tu placa ESP32, necesitarás también la lista de materiales (BOM) con las referencias de los componentes y el archivo de posicionamiento (Pick & Place o CPL) que indica a la máquina la posición y la orientación de cada componente sobre la PCB. En EasyEDA se pueden generar ambos archivos automáticamente desde el mismo proyecto de diseño.

JLCPCB España

Del diseño al ensamblaje: cómo JLCPCB fabrica y ensambla tu PCB con ESP32 desde el primer pedido

módulo ESP32 placa de desarrollo ESP32 USB pines (1)

Figura: Comparación entre un módulo ESP32 y una placa de desarrollo ESP32 completa con USB y pines.

Es así como el proceso completo (diseño en EasyEDA, exportación de Gerbers y pedido en JLCPCB) se convierte en un flujo continuo sin fricciones entre herramienta y fabricante. El servicio de fabricación de PCB de JLCPCB ofrece prototipos desde 5 unidades. Para muchos diseños estándar, la producción puede completarse en tan solo 24 horas. Para un proyecto de domótica en fase de prototipo, esto significa que, dependiendo del método de envío y del destino, muchos usuarios reciben su primera PCB con ESP32 aproximadamente una semana después de finalizar el diseño.

Si el diseño incluye componentes SMD adicionales —como sensores, relés o conectores—, el servicio de ensamblaje de PCB los integra en el mismo pedido, con acceso a más de 700.000 piezas en stock, verificación DFM gratuita incluida y el ensamblaje puede completarse a partir de 24 horas. Un flujo diseñado para que el primer pedido salga bien, y los siguientes también.

Y es precisamente por eso que diseñar tu propia PCB con ESP32 ya no es territorio exclusivo de ingenieros con años de experiencia. Con las herramientas adecuadas, un fabricante accesible y las decisiones correctas desde el principio —antena, alimentación y footprint—, cualquier maker con un proyecto de electrónica DIY puede tener su primera placa fabricada profesionalmente, por un coste asequible y en cuestión de días.

Siga aprendiendo