This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

Conductividad térmica de las PCB: materiales, métodos de cálculo y soluciones de alto rendimiento

Publicado originalmente Nov 03, 2026, Actualizado Nov 03, 2026

11 min

Tabla de contenidos
  • Conductividad térmica en PCB: elección de materiales, métodos de cálculo y soluciones de alto rendimiento
  • Fundamentos de la conductividad térmica en los materiales de PCB
  • Materiales de PCB habituales y su conductividad térmica
  • Cálculo de la conductividad térmica efectiva de una PCB
  • Estrategias para conseguir una alta conductividad térmica en PCB
  • Aplicaciones prácticas y consideraciones de rendimiento
  • Preguntas frecuentes

Conductividad térmica en PCB: elección de materiales, métodos de cálculo y soluciones de alto rendimiento

En la electrónica compacta, el gran reto es la potencia que hay que disipar, y de ahí surgen los problemas térmicos. Una PCB puede superar las comprobaciones DRC, las simulaciones de integridad de señal e incluso las pruebas funcionales, y aun así fallar estrepitosamente en campo por una mala gestión del calor. La conductividad térmica de la PCB ya no es un aspecto opcional para los diseñadores electrónicos: se ha convertido en un factor central del diseño moderno. A medida que los componentes se hacen más pequeños, los márgenes térmicos desaparecen. Si diseñas una PCB compleja y con un montaje compacto, tienes que conocer bien la conductividad térmica del material de la placa.

En este artículo veremos cómo calcular la conductividad térmica efectiva de una PCB, algo que puede marcar la diferencia entre un producto robusto y un rediseño costoso. Es una guía práctica y a fondo, pensada para ingenieros. Repasaremos los materiales más habituales, los métodos de cálculo y las estrategias probadas para diseñar PCB con alta conductividad térmica.

Fundamentos de la conductividad térmica en los materiales de PCB

Qué es la conductividad térmica y qué papel tiene en la transferencia de calor

La conductividad térmica (k) se mide en W/m·K e indica con qué eficacia un material transmite el calor. En el diseño de PCB, el valor de k determina con qué rapidez el calor que generan los componentes se aleja de la unión y se reparte por la placa, lo que enfría el componente. En la práctica:

  • PCB de baja conductividad térmica: el calor se acumula cerca de los componentes.
  • PCB térmicamente conductora: el calor se reparte hacia los planos de cobre, las vías y los disipadores.

Los sustratos de PCB están optimizados sobre todo para el aislamiento eléctrico, no para conducir el calor. Los laminados epoxi estándar se comportan más como aislantes térmicos que como conductores. Por eso el diseño térmico tiene que compensarse con el layout y la elección de materiales. En una PCB, la corriente eléctrica circula por caminos de cobre de baja impedancia. El calor también se guía por el cobre, pero entre las capas se interpone un dieléctrico que frena su paso.

Conductividad en el plano frente a conductividad a través del plano

Uno de los aspectos peor entendidos del comportamiento térmico de una PCB es la conductividad direccional. Las PCB presentan una conductividad térmica anisótropa: el calor no fluye igual en todas las direcciones. Se podría decir que la conductividad es una magnitud direccional.

Conductividad térmica en el plano:

  • El calor se propaga lateralmente por la superficie de la PCB.
  • Depende sobre todo de los planos de cobre y de la densidad de pistas.
  • Suele ser mayor que la conductividad a través del plano.

Conductividad térmica a través del plano:

  • El calor atraviesa verticalmente el espesor de la PCB.
  • Depende sobre todo de los materiales dieléctricos.
  • Suele ser el cuello de botella térmico.

Por ejemplo, una placa de FR4 tiene una conductividad térmica de unos 0,3 W/m·K en el plano y de unos 0,25 W/m·K a través del plano. El cobre, en cambio, alcanza unos 400 W/m·K, pero el valor global cae drásticamente en cuanto se combina con el dieléctrico en el stack-up de la PCB. Esta enorme diferencia explica por qué los rellenos de cobre mejoran tanto la propagación del calor. Además, puedes añadir vías térmicas y aumentar algo el grosor del cobre para resolver parte de los problemas de calentamiento.

Efecto en la temperatura de los componentes y en la fiabilidad de la placa

La conductividad térmica influye directamente en:

  • La temperatura de unión
  • El tiempo medio hasta el fallo (MTTF)
  • La fiabilidad de las soldaduras
  • La estabilidad del material de la PCB

Según una regla práctica muy extendida, cada aumento de 10 °C en la temperatura de unión reduce a la mitad la vida útil de un semiconductor. Una mala conductividad térmica puede provocar:

  • Delaminación entre capas de la PCB
  • Fatiga y grietas en las soldaduras
  • Pérdida de flujo luminoso en los LED
  • Envejecimiento prematuro de los componentes

En resumen, el diseño térmico decide si tu PCB sobrevive solo en el laboratorio o también en manos del cliente.

Materiales de PCB habituales y su conductividad térmica

FR4 estándar y laminados de bajo coste

El FR4 sigue siendo la opción por defecto en la mayoría de los diseños por su bajo coste y su excelente fabricabilidad. Sus propiedades típicas son:

  • Conductividad térmica: 0,25–0,35 W/m·K
  • Aislamiento eléctrico: excelente
  • Coste: bajo
  • Disponibilidad: muy alta

Desde el punto de vista térmico, el FR4 es, como mucho, mediocre. Retiene muy bien el calor, lo que es estupendo para aislar pero pésimo para la electrónica de potencia, porque la disipación se queda corta en cuanto el diseño gana densidad. Aun así, la industria consigue sacarle mucho partido al FR4 y a sus variantes. Se impuso por ser retardante de llama (de ahí la «FR», flame retardant), lo que lo hace seguro. En cualquier caso, el FR4 funciona bien en circuitos digitales de baja potencia y en placas de lógica de control.

Materiales mejorados con cargas o resinas de alta Tg

Para cubrir el hueco entre coste y rendimiento, los fabricantes ofrecen laminados con mejores prestaciones térmicas. Básicamente, son sistemas epoxi modificados con cargas cerámicas. Su conductividad térmica suele estar entre 0,6 y 2,5 W/m·K.

Estos materiales aportan varias ventajas: mejoran la propagación del calor y ofrecen mayor estabilidad a altas temperaturas con cambios mínimos en el proceso de fabricación. Permiten fabricar PCB térmicamente conductoras sin recurrir a núcleos metálicos, por lo que son ideales para convertidores DC-DC de potencia media y electrónica industrial compacta. Piensa en ellos como un FR4 que por fin se ha tomado en serio la gestión térmica.

Núcleo metálico y base cerámica para una disipación superior

Cuando el rendimiento térmico no admite concesiones y el precio pasa a un segundo plano, toca dar el salto a las PCB de núcleo metálico (MCPCB) y a los sustratos cerámicos. Las PCB de núcleo metálico pueden tener base de aluminio o de cobre, y ofrecen:

  • Una capa dieléctrica de aislamiento muy fina
  • Una excelente propagación del calor
  • Un uso muy extendido en iluminación LED y módulos de potencia

Las PCB cerámicas, como las de Al₂O₃ o AlN, alcanzan una conductividad térmica de 20–170 W/m·K y ofrecen:

  • Una estabilidad térmica excepcional
  • Aislamiento eléctrico
  • Mayor coste y un proceso de fabricación más complejo

Estos materiales hacen posibles diseños de PCB con una conductividad térmica realmente alta. Se usan donde los laminados convencionales se quedan cortos.

Cálculo de la conductividad térmica efectiva de una PCB

Modelos de media ponderada por volumen para placas multicapa

Una PCB real está formada por varios materiales apilados. Para estimar su conductividad térmica efectiva, los ingenieros suelen usar una media ponderada por volumen como la siguiente:

Donde:

  • (ki) = conductividad térmica de cada capa
  • (fi) = fracción de volumen de cada capa

Este método da estimaciones rápidas en las primeras fases del diseño y permite ver cuánto influye cada material. También sirve para aproximar la conductividad en cada dirección, algo útil para las simulaciones.

Cómo tener en cuenta los planos de cobre, las vías y el stack-up

El cobre domina el comportamiento térmico incluso en pequeñas cantidades, así que puedes aprovecharlo para mejorar el diseño: aumenta el grosor y la cobertura de los planos de cobre en las zonas de alta densidad, y ajusta la densidad de vías térmicas y su tipo de relleno. Las vías térmicas funcionan como conductos de calor verticales. Las vías rellenas conducen mejor el calor que las vías metalizadas sin rellenar, y estas, mejor que las vías vacías. Cuanto mayor es el diámetro de la vía, mejor es la conducción. Ignorar las vías al calcular la conductividad térmica de una PCB equivale a ignorar las resistencias en un análisis de circuitos.

Herramientas y fórmulas para estimaciones rápidas

Los ingenieros suelen recurrir a:

  • Modelos de resistencia térmica en hojas de cálculo
  • Redes de resistencias térmicas 1D
  • Estimadores térmicos de las herramientas ECAD
  • Guías de diseño de los fabricantes

Estrategias para conseguir una alta conductividad térmica en PCB

Vías térmicas y planos de cobre

La optimización térmica en el layout siempre debe ir primero. Algunas buenas prácticas:

  • Usar matrices densas de vías bajo las fuentes de calor
  • Añadir rellenos de cobre amplios y sin interrupciones
  • Usar planos de cobre internos gruesos

Una matriz de vías bien diseñada puede rendir más que un material caro por una fracción del coste.

Elección de sustratos y cargas térmicamente conductores

El material debe elegirse según la densidad de potencia. Como pauta general, el FR4 estándar basta para diseños de menos de 1 W (y, con un buen diseño térmico, de hasta 2-3 W). Entre 1 y 5 W conviene usar laminados epoxi mejorados, y por encima de esa potencia, pasar a MCPCB o cerámica. Elegir mal la conductividad térmica del material de la PCB suele acabar en rediseños de última hora.

Aplicaciones prácticas y consideraciones de rendimiento

Requisitos de la electrónica de potencia y la iluminación LED

La electrónica de potencia requiere una gestión térmica muy rigurosa: cuanta más potencia se maneja, más energía acaba convertida en calor, según la eficiencia del diseño. Las PCB de alta conductividad térmica son fundamentales en:

  • Módulos MOSFET e IGBT
  • Reguladores de alta corriente
  • LED de alto brillo

En los sistemas LED, la temperatura de unión afecta directamente al color y al brillo. Si no se controla, la vida útil se reduce. Un mal diseño térmico puede, literalmente, apagar el futuro de tu producto.

Diseños de alta velocidad y RF con restricciones térmicas

Los materiales para RF y alta velocidad se eligen porque permiten un control de impedancia preciso y tienen una Dk baja. Por desgracia, su conductividad térmica suele ser modesta, así que hay que encontrar el equilibrio entre las necesidades de alta velocidad y las de potencia. Con las técnicas que hemos visto, puedes equilibrar:

  • La integridad de señal
  • La disipación térmica
  • La estabilidad mecánica

La planificación térmica debe empezar al definir el stack-up, antes de colocar los componentes, y no después del ruteado.

Compromisos entre rendimiento térmico, coste y fabricabilidad

El mejor diseño térmico no sirve de nada si no se puede fabricar o pagar. En lugar de cambiar de material a la primera, resuelve antes los problemas térmicos desde el layout. Si, con el mejor layout posible, el comportamiento térmico sigue sin ser suficiente, entonces plantéate un material mejor. Para conseguir un buen diseño, cuenta con los ingenieros de fabricantes como JLCPCB desde el principio de la fase de diseño. La ingeniería térmica no consiste en irse a los extremos, sino en optimizar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una PCB de alta conductividad térmica?
Es una PCB diseñada con materiales conductores, estructuras de cobre y vías para evacuar el calor de los componentes de forma eficiente.

¿Cómo calculo la conductividad térmica efectiva de una PCB?
Con modelos de media ponderada por volumen de los materiales, sumando la contribución del cobre y de las vías.

¿El FR4 es adecuado para la electrónica de potencia?
Solo en aplicaciones de baja potencia. Para potencias medias y altas suelen necesitarse laminados mejorados o núcleos metálicos.

¿Las PCB de núcleo metálico son caras?
Más que el FR4, pero mucho menos que los fallos en campo y las retiradas de producto.

Siga aprendiendo