This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

El papel del prepreg en la fabricación de PCB multicapa

Publicado originalmente Nov 02, 2026, Actualizado Nov 02, 2026

12 min

Tabla de contenidos
  • 1.    ¿Qué es el prepreg en la fabricación de PCB?
  • 2.    ¿Cómo influye la elección del prepreg en la PCB?
  • 3.    Tipos de prepreg utilizados en la fabricación de PCB
  • 4.    Proceso de fabricación del prepreg
  • 5.    Defectos del prepreg en las PCB
  • 6.    ¿Cómo influye el prepreg en la impedancia de la PCB?
  • 7.    ¿Qué diferencia hay entre el prepreg y el núcleo de una PCB?
  • Conclusión

El apilado de una PCB incluye capas, planos, núcleos, base, sustrato, laminado y prepreg. El núcleo puede ser de FR4, aluminio, Rogers, etc. El prepreg, por su parte, es el material dieléctrico que va entre dos núcleos contiguos o entre un núcleo y una capa. En las PCB multicapa, el prepreg es una parte fundamental, ya que mantiene unidos el núcleo y las capas de la placa. Una vez que tengas clara la diferencia entre prepreg y núcleo, la pregunta es: ¿qué material exacto deberías usar en tu aplicación? ¿Y cómo cambian los parámetros eléctricos importantes durante el metalizado, el grabado y el curado?

El prepreg más adecuado para una PCB multicapa depende del espesor, de la estructura de capas y de la impedancia. Según su contenido de resina, hay tres tipos de prepreg: de alto contenido de resina (HR), de contenido medio (MR) y de contenido estándar (SR). En este artículo verás cómo son las placas multicapa y los apilados de PCB, qué es el prepreg y qué papel cumple.

1.    ¿Qué es el prepreg en la fabricación de PCB?

Prepreg es la abreviatura de «material compuesto preimpregnado» (pre-impregnated). Se trata de un tejido de fibra de vidrio impregnado previamente con una resina parcialmente curada. Es, en esencia, una lámina aislante. Durante la fabricación de la PCB, el prepreg se coloca entre dos núcleos o entre una lámina de cobre y un núcleo y, al aplicarle calor, proporciona el aislamiento necesario. En las PCB multicapa actúa como capa de unión entre los laminados de cobre, y aporta tanto aislamiento eléctrico como soporte mecánico.

El prepreg permite ajustar las propiedades eléctricas que buscas, como la impedancia controlada, en función de su constante dieléctrica. También refuerza las propiedades mecánicas para que la PCB sea fiable y duradera. Funciona como un adhesivo que une las capas entre sí y, al mismo tiempo, las aísla eléctricamente. Como la resina solo está parcialmente curada, al aplicar calor y presión durante el laminado se cura y se solidifica por completo, lo que crea una unión fuerte y uniforme.

2.    ¿Cómo influye la elección del prepreg en la PCB?

La elección del prepreg es decisiva para la calidad de la PCB, la solidez de la unión entre capas y la disipación del calor. En los diseños de alta frecuencia, la permitividad relativa influye tanto en la impedancia como en las pérdidas de señal. También es importante que la resina fluya correctamente entre las capas durante el laminado. Y si eliges un prepreg con la temperatura de transición vítrea (Tg) adecuada, la PCB soportará el calor de funcionamiento sin combarse ni agrietarse.

3.    Tipos de prepreg utilizados en la fabricación de PCB

En la fabricación de PCB multicapa se usan varios tipos de prepreg, cada uno pensado para unos requisitos distintos:

1. Prepreg epoxi:

Los prepregs epoxi son los más utilizados en la fabricación de PCB por su excelente adherencia, su alta resistencia mecánica y sus buenas propiedades dieléctricas. Son ideales para aplicaciones que exigen una gran fiabilidad y rendimiento, como la electrónica de consumo y las telecomunicaciones.

2. Prepreg de poliimida:

Los prepregs de poliimida se usan a menudo en aplicaciones de alta temperatura, gracias a su excelente estabilidad térmica y a su resistencia a condiciones ambientales extremas. Son ideales para aplicaciones aeroespaciales, de automoción y de telecomunicaciones.

3. Prepreg libre de halógenos:

Si buscas un diseño más respetuoso con el medio ambiente, los prepregs libres de halógenos son una alternativa a los materiales convencionales. Ayudan a reducir el impacto ambiental de la fabricación de PCB y se usan en sectores que exigen una electrónica segura y sostenible, como los dispositivos médicos.

4.    Proceso de fabricación del prepreg

El proceso de fabricación tiene que ser completo y preciso para que el prepreg final cumpla los requisitos estándar.

1. Impregnación

En este proceso se fabrica el prepreg, que hará de adhesivo y de dieléctrico, recubriendo el tejido de fibra de vidrio con resina. La impregnación tiene que controlarse con cuidado para que la resina se deposite de forma uniforme en todo el tejido.

Preparación del tejido de fibra de vidrio: esta etapa se centra en el material de refuerzo, el tejido que aporta la resistencia mecánica. Normalmente se teje con una densidad que depende de las propiedades mecánicas que se buscan para el prepreg.

Baño de resina epoxi: la fibra de vidrio pasa por un baño de resina epoxi, a veces con aditivos que mejoran algunas propiedades, como la resistencia al fuego o la flexibilidad. La composición de la resina puede variar según la aplicación, pero el epoxi es la opción más habitual para conseguir un buen aislamiento y una buena unión.

Curado parcial (etapa B): la resina se cura solo parcialmente (hasta la llamada etapa B). En ese punto está pegajosa y no del todo curada, lo que le permite fluir en la prensa de laminado durante la fabricación de la PCB y crear uniones fuertes entre capas.

2. Secado y curado

Después de la impregnación, se seca y se cura el material para que la resina alcance el grado de curado adecuado y conserve su capacidad de unión para el laminado. Es una etapa clave para conseguir un prepreg final de calidad.

Secado controlado: el tejido impregnado pasa por un horno diseñado específicamente para este proceso. La temperatura y el tiempo dentro del horno se controlan para que el curado parcial sea uniforme en todo el prepreg.

Control del curado parcial: es importante conocer el grado de curado, porque si la resina se cura de más, no fluirá bien durante el laminado, y si se cura de menos, la unión no será lo bastante resistente. Por eso la precisión en esta etapa es decisiva para la calidad del prepreg.

3. Corte y embalaje

Cuando la resina ha alcanzado el grado de curado especificado, el prepreg se corta y se embala en rollos para su venta. El objetivo de este paso es dejar el material listo para usarlo correctamente en la fabricación de PCB.

Corte de precisión: el prepreg ya seco y parcialmente curado se corta con precisión. Un corte preciso permite que las láminas de prepreg queden perfectamente alineadas durante el apilado de la PCB, para que no aparezcan defectos en el producto terminado.

Etiquetado y embalaje limpio: las láminas de prepreg se etiquetan con su contenido de resina, el tipo de fibra de vidrio y el espesor. Además, hay que embalarlas de forma que lleguen limpias y sin contaminación a la fabricación de la PCB.

4. Control del contenido de resina

Al fabricar un prepreg, una de las variables más importantes es el contenido de resina, porque influye mucho en las propiedades mecánicas y eléctricas. Con la proporción adecuada de resina y fibra puedes ajustar el prepreg a las necesidades concretas de cada diseño de PCB.

Cantidad de resina ajustada: la cantidad de resina se controla con precisión durante la impregnación, porque determina en gran medida las propiedades finales del prepreg. Un mayor contenido de resina mejora la adherencia y el relleno entre pistas, algo útil en placas con cobre grueso o con muchas capas.

Rigidez y flexibilidad: en el otro extremo, un bajo contenido de resina da un material más rígido, que se deforma menos bajo esfuerzo cuando se necesita una mayor resistencia mecánica. Encontrar la proporción de resina y fibra adecuada, sin pasarse en ningún sentido, es otro paso clave en la producción de PCB, y da margen a los fabricantes para ajustar el prepreg a determinados requisitos mecánicos y eléctricos.

Así se consigue un proceso de fabricación de prepreg bien estructurado, que hace que el material sea adecuado para todo tipo de aplicaciones de PCB y garantiza su robustez mecánica y su rendimiento eléctrico.

5.    Defectos del prepreg en las PCB

Delaminación: es un fallo en el que las capas de la PCB se separan porque no están bien unidas. Las causas más habituales son un flujo de resina insuficiente durante el laminado, la humedad o un prepreg con más de un año. Cómo prevenirla: almacena el prepreg correctamente, controla la temperatura y la presión de laminado, y usa prepreg dentro de su vida útil para mejorar la unión.

Falta de resina: en este caso, el prepreg no tiene resina suficiente para rellenar el espacio entre capas, y la adherencia es mala. Cómo prevenirla: elige un prepreg con suficiente contenido de resina para tu tipo de placa y controla bien el laminado para que la resina fluya correctamente entre las capas.

Huecos: son pequeñas burbujas de aire atrapadas entre las capas de la PCB, provocadas sobre todo por la humedad o por un mal apilado. Cómo prevenirlos: guarda el prepreg en un armario con desecante, acondiciona las láminas antes del apilado y asegúrate de aplicar calor y presión uniformes durante el curado.

Controlando las condiciones de almacenamiento y los parámetros de laminado, los fabricantes pueden mantener bajo control estos defectos y evitar que aparezcan.

6.    ¿Cómo influye el prepreg en la impedancia de la PCB?

Elegir el espesor de prepreg adecuado para controlar la impedancia es importante para que la integridad de señal se mantenga y no se degrade en las aplicaciones de alta frecuencia. Estas son las pautas principales:

Impedancia objetivo: empieza por definir la impedancia objetivo del diseño, por ejemplo 50 ohmios para una pista de terminación simple o 90 ohmios para pares diferenciales. Así podrás saber qué constante dieléctrica (Dk) y qué espesor necesitas.

Calcula el ancho y la separación de las pistas: el espesor del prepreg se elige en función del ancho y la separación de las pistas de cobre. La impedancia aumenta cuanto más grueso es el prepreg y disminuye cuanto más fino es. Para alcanzar la impedancia objetivo, necesitas tanto una geometría de pista adecuada como el espesor de prepreg correcto.

Elige un prepreg con una constante dieléctrica estable: si cambia el dieléctrico del prepreg, cambia también la velocidad a la que se propaga la señal. Elige un prepreg con una Dk baja y estable para mantener una impedancia homogénea en las distintas capas de señal.

Usa una calculadora de impedancia para PCB: relaciona el espesor del prepreg, el ancho de pista y la constante dieléctrica con un modelo de simulación adecuado. Así podrás conseguir la impedancia correcta ajustando el espesor.

7.    ¿Qué diferencia hay entre el prepreg y el núcleo de una PCB?

Aunque el prepreg y el núcleo son materiales imprescindibles en la fabricación de PCB multicapa, cumplen funciones distintas y tienen características diferentes.

Retos y aspectos a tener en cuenta

El prepreg cumple un papel importante en la fabricación de PCB, pero también plantea algunos retos:

⦁ Control de calidad: el prepreg tiene que controlarse cuidadosamente durante la fabricación para que cumpla el espesor y el contenido de resina exigidos. Cualquier desviación de las especificaciones puede afectar al rendimiento y la fiabilidad de la PCB.

⦁ Sensibilidad al entorno: el prepreg es sensible a la humedad, que puede degradar sus propiedades. Por eso es fundamental almacenarlo en las condiciones adecuadas para mantener su calidad y su rendimiento.

En JLCPCB sabemos lo importante que es elegir el prepreg adecuado para que tu diseño de PCB funcione, sobre todo cuando trabajas con placas multicapa de alta velocidad. Por eso ofrecemos una amplia selección de materiales de prepreg y de núcleo de alta calidad, como FR4, aluminio y sustratos de alta frecuencia como Rogers, para que tus placas cumplan los requisitos mecánicos y eléctricos.

JLCPCB ayuda a los ingenieros a conseguir una integridad de señal óptima y una fiabilidad duradera. Tanto si estás haciendo prototipos como si vas a pasar a la producción en serie, nuestras capacidades de fabricación avanzadas y nuestros precios ajustados te ponen más fácil que nunca fabricar PCB de nivel profesional.

fabricación de PCB con JLCPCB

Conclusión

Elegir el prepreg correcto es fundamental para que una PCB funcione bien, cumpla los estándares de calidad y sea duradera. El prepreg actúa como agente de unión y como dieléctrico, de modo que mantiene la placa estable mecánicamente y con las propiedades eléctricas adecuadas. En el diseño de alta velocidad, la elección del dieléctrico es muy importante, sobre todo cuando hay líneas de comunicación que trabajan en el rango de los GHz. Si entiendes el papel clave del prepreg en la fabricación de PCB multicapa, podrás optimizar tus diseños para conseguir el mejor rendimiento.

presupuesto pcb

Siga aprendiendo