This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

Análisis profundo de los componentes de PCB: piezas esenciales, funciones y guía de selección inteligente

Publicado originalmente Nov 02, 2026, Actualizado Nov 02, 2026

14 min

Tabla de contenidos
  • Componentes básicos de PCB que todo diseñador debe dominar
  • Tipos de componentes de PCB según el encapsulado y el tipo de montaje
  • Cómo condiciona la elección de componentes el diseño de la PCB
  • Aplicaciones de los componentes en placas actuales
  • Conclusión: diseña mejores placas en menos tiempo

Una PCB combina componentes activos, pasivos y electromecánicos que trabajan en conjunto. Los componentes activos sirven para conmutar y amplificar señales eléctricas. Los pasivos no amplifican señales, sino que almacenan y disipan energía. Y los electromecánicos, como los interruptores y los relés, conectan o desconectan físicamente circuitos mediante un mecanismo. En una PCB suele haber ocho familias de componentes con las que vas a trabajar continuamente:

ComponenteFunción principal
ResistenciasLimitación de corriente, pull-ups, divisores de tensión
CondensadoresAlmacenamiento de carga, desacoplo, filtrado, temporización
BobinasAlmacenamiento de energía, filtrado de ruido, choques
Diodos (incl. LED)Paso de corriente en un solo sentido, rectificación, señalización
Transistores (BJT / MOSFET)Conmutación y amplificación
Circuitos integrados (CI)Funciones complejas en un solo chip
ConectoresConexión eléctrica con dispositivos externos
Interruptores / relésConmutación de circuitos manual o controlada

Cada familia tiene muchos miembros, pero estas ocho categorías cubren casi todo lo que vas a colocar en una PCB. Conocerlas te ayuda a entender «qué hay realmente en la placa» y te da una buena base para seguir aprendiendo.

Componentes activos, pasivos y electromecánicos

Componentes activos: necesitan una fuente de alimentación y pueden amplificar o conmutar señales. Por ejemplo, los transistores y los CI semiconductores.

Componentes pasivos: no necesitan alimentación para funcionar. Una resistencia simplemente limita la corriente según la ley de Ohm, y un condensador almacena carga en un campo eléctrico. Los pasivos son la «tornillería» que prepara las señales y les da forma. Por ejemplo, en una fuente de alimentación, los condensadores y las bobinas grandes filtran la tensión: los condensadores absorben y liberan energía para suavizar el rizado, y las bobinas se oponen a los cambios bruscos de corriente.

Componentes electromecánicos: hacen de puente entre la acción eléctrica y la física. Un conector de PCB es, literalmente, una clavija o una toma. Un componente electromecánico une circuitos o se conecta con cables. Por ejemplo, un interruptor abre o cierra mecánicamente un camino para encender o apagar algo. Los componentes electromecánicos son los que nos permiten interactuar físicamente con la placa.

Las 8 familias de componentes que vas a usar a diario

La PCB de cualquier dispositivo electrónico se construye a partir de un puñado de familias de componentes básicas. Estas familias incluyen todas las piezas habituales que un diseñador usa una y otra vez.

  • Resistencias
  • Condensadores
  • Bobinas
  • Diodos
  • Transistores
  • Circuitos integrados (CI)
  • Conectores
  • Relés/interruptores

Estas categorías cubren casi todo lo que hay en una placa. Conocer las funciones y los símbolos de cada familia es el primer paso para diseñar bien una PCB.

Componentes básicos de PCB que todo diseñador debe dominar

Resistencias, condensadores y bobinas: funciones reales y trucos poco conocidos

Las resistencias, los condensadores y las bobinas son la columna vertebral de los circuitos analógicos.

resistencias, condensadores y bobinas en una PCB

Resistencias: son pequeños cilindros o chips SMD que fijan la corriente y dividen tensiones. Se usan como pull-ups/pull-downs en entradas digitales, como divisores de tensión para crear niveles de referencia, para limitar la corriente de los LED o para proteger los circuitos frente a sobrecorrientes. En diseños de alta velocidad también pueden servir como terminación de línea.

Condensadores: los hay de muchos tipos (cerámicos, electrolíticos, de tántalo y de película), pero todos pueden almacenar y liberar carga. Por eso son excelentes para filtrar el ruido y estabilizar los raíles de alimentación. Un condensador de desacoplo colocado justo junto al pin de alimentación de un CI suministra rápidamente las corrientes transitorias y reduce los picos de tensión. Es habitual poner varios condensadores en paralelo: uno cerámico de 0,1 µF para el ruido de alta frecuencia, uno cerámico de 1-10 µF para frecuencias medias y uno electrolítico o de tántalo más grande (10-100 µF) como desacoplo general de baja frecuencia. Ya publicamos una guía completa sobre condensadores de desacoplo y de bypass. Para elegir un condensador tienes que tener en cuenta su valor (en faradios), su tensión nominal, su tipo y su tamaño, según la aplicación.

Bobinas: también llamadas inductores o choques, son las menos conocidas para quien está empezando, pero son fundamentales en los circuitos de potencia y de RF. Almacenan energía en un campo magnético cuando circula corriente por ellas. Las bobinas se oponen a los cambios de corriente: dejan pasar la continua sin problemas, pero frenan los impulsos bruscos.

Por ejemplo: en un convertidor CC-CC, la bobina y un condensador trabajan juntos para transferir energía. La bobina suaviza la corriente que llega a la carga y el condensador suaviza la tensión.

Diodos, transistores, MOSFET y encapsulados de CI

Diodos: son sencillas válvulas de un solo sentido para la corriente. Un diodo rectificador habitual (1N4007) deja pasar la corriente cuando está polarizado en directa y la bloquea en inversa.

  • Los diodos Zener fijan la tensión en un valor determinado.
  • Los diodos Schottky tienen una caída de tensión directa baja (unos 0,2-0,4 V) y se usan en conmutación rápida.
  • Los LED también son diodos, pero diseñados para emitir luz.

Los diodos también sirven de protección. Un pequeño diodo de señal en la entrada de un regulador puede evitar daños por polaridad inversa o por picos de tensión.

Transistores: son interruptores y amplificadores semiconductores de tres terminales. Los transistores bipolares (BJT) se controlan por corriente; por ejemplo, el 2N3904 (NPN) puede conmutar cargas de hasta 200 mA. Los MOSFET se controlan por tensión y son los que dominan en los diseños actuales. Hay dos tipos:

  • Los MOSFET de canal N manejan corrientes altas con una resistencia en conducción baja.
  • Los MOSFET de canal P se usan para conmutación en el lado alto.

Encapsulados de CI: pueden contener subsistemas completos. Un microcontrolador incluye una CPU, memoria y periféricos de E/S en un solo encapsulado, y los CI analógicos y de potencia también integran circuitos complejos. Los antiguos chips DIP (encapsulado de doble fila) tienen patillas que se pueden insertar en zócalos o en una protoboard, mientras que los encapsulados SMD ofrecen muchos más pines en mucho menos espacio.

Cristales, conectores, interruptores y componentes de protección

1) Cristales y osciladores: son los que marcan el tiempo y se usan para una temporización precisa. La mayoría de los microcontroladores necesitan una fuente de reloj, que se genera con un cristal de cuarzo conectado entre dos pines. El cristal vibra a una frecuencia fija y un pequeño circuito interno la convierte en una señal de reloj estable.

2) Interruptores: son piezas mecánicas que abren o cierran circuitos. Los pulsadores permiten al usuario dar órdenes, ya que unen sus contactos al pulsarlos. En una PCB sirven, por ejemplo, para encender el equipo o cambiar de modo.

3) Conectores: son las interfaces electromecánicas de la placa y completan el camino entre la PCB y el mundo exterior. Elige siempre conectores con una corriente y una tensión nominales adecuadas. Hace poco publicamos un artículo sobre todos los tipos de conectores que se usan en el diseño electrónico.

4) Componentes de protección: todo diseño robusto incluye componentes que lo protegen frente a fallos. Los diodos TVS/ESD desvían los picos de tensión a masa de forma segura. Un diodo TVS limita en nanosegundos las sobretensiones repentinas en un raíl de alimentación y protege así los CI sensibles. Puedes ver en detalle cómo funcionan los diodos ESD en un artículo publicado recientemente.

Tipos de componentes de PCB según el encapsulado y el tipo de montaje

La época del orificio pasante (DIP, axial, radial)

Antes, los componentes tenían patillas que atravesaban taladros en la PCB, lo que se conoce como tecnología de orificio pasante (THT).

componentes de orificio pasante axiales, radiales y DIP

  • Los componentes axiales tienen una patilla en cada extremo y se colocan tumbados sobre la placa.
  • Los componentes radiales tienen las dos patillas en el mismo lado y se colocan en vertical.

Los circuitos integrados solían venir en encapsulado DIP, con dos filas de patillas que atraviesan la placa. Estos chips se podían soldar o insertar en zócalos. Por ejemplo, la antigua placa «Arduino DIP» tiene resistencias de orificio pasante y un microcontrolador DIP para que los estudiantes puedan cambiar las piezas con facilidad.

La revolución SMD (0402 → 0201 → 01005, QFN, BGA, LGA)

En la tecnología de montaje superficial, los componentes se colocan directamente sobre los pads. Estos son los tamaños estándar de las resistencias y los condensadores en chip:

Encapsulado SMDLargo × ancho (mm)
08052,0 × 1,25
06031,6 × 0,8
04021,0 × 0,5
02010,6 × 0,3
010050,4 × 0,2

Estos componentes en miniatura permiten fabricar PCB muy compactas y de alta densidad. Por ejemplo, los smartphones actuales usan condensadores 01005 debajo de un chip BGA para filtrar señales en un espacio mínimo. Los CI SMT vienen en encapsulados como SOIC/QFP o QFN.

encapsulados SMD QFN, BGA y LGA

  • Los QFN suelen tener un pad térmico central en la parte inferior para evacuar el calor. Este pad tiene que coincidir con un pad de cobre en la PCB y normalmente necesita varias vías térmicas hacia las capas interiores.
  • Los BGA (Ball Grid Array) van todavía más allá: tienen una matriz de pequeñas bolas de soldadura en la parte inferior (como los micro BGA o los flip-chip), lo que permite cientos de conexiones.
  • Los LGA (Land Grid Array) son parecidos, pero usan pads planos o un zócalo en lugar de bolas.

Encapsulados emergentes (WLCSP y SiP)

WLCSP (encapsulado a escala de chip a nivel de oblea): es, básicamente, un chip flip-chip montado sobre la placa, casi del mismo tamaño que el die de silicio. El chip se monta directamente boca abajo sobre bolas de soldadura, sin el sustrato convencional.

encapsulado WLCSP

SiP (sistema en encapsulado): combina varios chips y componentes pasivos en un solo módulo. Un SiP puede incluir varios dies de silicio y unos cuantos condensadores en un mismo encapsulado. Los SiP permiten reutilizar subsistemas complejos sin tener que diseñarlos desde cero.

módulo SiP (sistema en encapsulado)

Cómo condiciona la elección de componentes el diseño de la PCB

Huella y zona de exclusión (courtyard)

La huella de una PCB define exactamente dónde van los pads de un componente: su forma, su tamaño y su separación, según la hoja de datos. Además de los pads de cobre, cada componente tiene una zona de exclusión (courtyard), un área imaginaria alrededor de la huella que garantiza que haya espacio suficiente para la colocación automática y para los retrabajos.

Las herramientas CAD actuales, como EasyEDA y Altium, lo gestionan generando los patrones de pads (land patterns). Una buena norma es usar siempre huellas aprobadas por el fabricante o según IPC, y comprobar dos veces la asignación de pines en el editor de PCB.

Pad térmico, potencia nominal y reducción de potencia: ejemplos reales

Los componentes de potencia suelen tener necesidades de diseño especiales. Un CI QFN o un MOSFET grande puede llevar debajo uno o varios pads térmicos que transfieren el calor a la PCB. Tienes que poner debajo de esos pads grandes zonas de cobre o vías térmicas para disipar el calor. El propio cobre de la PCB hace de disipador.

Del mismo modo, si colocas pasivos de alta potencia (como resistencias bobinadas o bobinas), déjales suficiente cobre alrededor y piensa en el flujo de aire o en añadir un disipador. La potencia nominal de cada componente se especifica para una temperatura ambiente y unas condiciones de placa determinadas, y si la superas, el componente se sobrecalienta. Por eso los diseñadores usan curvas de reducción de potencia (derating) para elegir componentes con margen. Una práctica habitual es hacer trabajar una resistencia o un diodo a solo el 70-80 % de su potencia máxima para mejorar la fiabilidad.

Aplicaciones de los componentes en placas actuales

Placa mínima con microcontrolador

Un diseño mínimo suele incluir un microcontrolador (con memoria flash integrada) y su fuente de reloj, que puede ser un cristal externo o el oscilador RC interno del propio microcontrolador. A esto se suman un regulador de tensión, los condensadores de desacoplo en los pines de alimentación, una resistencia pull-up en el reset y, quizá, un LED de estado con su resistencia en serie. ¡En total, puede que no pase de 10 a 15 componentes!

placa mínima con microcontrolador

Los microcontroladores actuales integran tantas funciones que apenas necesitan componentes externos. De hecho, en una placa mínima los circuitos integrados sustituyen a subcircuitos completos. Aquí tienes el diseño de mi propia placa con microcontrolador, échale un vistazo.

Etapa de potencia (claves de diseño de buck, boost y LDO)

Los convertidores de potencia son los circuitos más sensibles al layout. En un regulador reductor (buck) o elevador (boost), es fundamental que los bucles sean cortos y compactos. En un convertidor reductor, el bucle de alta corriente pasa por el condensador de entrada, el nodo de conmutación del CI y la bobina, y vuelve por masa. El condensador de entrada tiene que ir lo más cerca posible de los pines VIN y de masa del regulador para reducir al mínimo la inductancia parásita.

En un convertidor elevador, son el condensador de salida y el diodo los que tienen que estar pegados al nodo de conmutación y a masa. Sigue siempre el diseño de referencia de la hoja de datos. Usa mucho cobre y vías térmicas debajo del pad térmico de cualquier CI de potencia para disipar el calor. Y mantén las pistas sensibles de realimentación y compensación lejos del nodo de conmutación, que es ruidoso, y de la bobina.

Como norma general, identifica el camino crítico con una di/dt alta y hazlo lo más corto posible. En la práctica, eso significa agrupar el CI conmutador, los condensadores de entrada, la bobina y el diodo, y hacer lo más cortas posible las pistas de realimentación y de disparo de puerta.

Conclusión: diseña mejores placas en menos tiempo

Diseñar bien una PCB depende de elegir bien los componentes y cuidar el layout. A modo de resumen, aquí tienes 7 reglas de oro para elegir los componentes:

fabricación de PCB con JLCPCB

Pauta de diseñoClave
Sigue la hoja de datosUsa las huellas y los layouts recomendados por el fabricante
Planifica el desacoploColoca condensadores de desacoplo cerca de los pines de alimentación de los CI
Reduce la carga de los componentes de potenciaMantén la tensión y la corriente por debajo del ~80 % de sus valores nominales
Usa encapsulados adecuadosBusca el equilibrio entre tamaño, facilidad de soldadura y rendimiento
Cuida la gestión térmicaAñade planos de cobre, vías térmicas o disipadores
Comprueba la polaridad y la orientaciónRevisa el pin 1, las marcas de polaridad y la serigrafía
Disponibilidad de componentesElige componentes con buen stock y con alternativas

Sigue estas reglas y aprovecha bibliotecas de componentes bien definidas. Por ejemplo, EasyEDA incluye patrones de pads y modelos 3D integrados. Con componentes y huellas bien elegidos podrás «diseñar mejores placas en menos tiempo», con menos revisiones y más seguridad. Después de este repaso a fondo, ya sabes qué hay en tu PCB, cómo elegirlo y cómo influye en tu diseño. ¡Mucha suerte con tu próxima placa!

presupuesto pcb

Siga aprendiendo