Warum die Wahl des richtigen TG-Werts zu zuverlässigeren Leiterplatten führt
11 min
- Tg-Wert in PCB-Materialien verstehen
- Wie der Tg-Wert die PCB-Leistung und -Zuverlässigkeit beeinflusst
- Auswahl des optimalen Tg-Werts für Ihre Anwendung
- Fertigungsaspekte für Leiterplatten mit hohem Tg-Wert
- JLCPCBs Fachwissen in der Herstellung von Leiterplatten mit hohem Tg-Wert
- FAQ zum PCB-Tg-Wert
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
- Tg ist entscheidend für die PCB-Zuverlässigkeit – es bestimmt, wann das Material unter Hitze seine Steifigkeit verliert.
- Wählen Sie hohes Tg (≥170°C) für Automobil-, Industrie- oder Multilayer-Platinen, um Expansionsspannungen und Delamination zu reduzieren.
- Standard-Tg (130–140°C) ist für stromsparende Unterhaltungselektronik ausreichend.
- Höheres Tg bietet eine bessere thermische Stabilität, insbesondere beim bleifreien Löten und bei Temperaturwechseln.
- Die richtige Tg-Wahl = weniger Ausfälle und geringere langfristige Kosten.
Haben Sie sich jemals gefragt, wie es möglich ist, dass zwei Platinen aus "demselben" FR4 sich so unterschiedlich verhalten, wenn die Hitze hochgefahren wird? Oftmals ist es die Zahl, die still auf dem Datenblatt steht: der Tg-Wert. Eine dieser Spezifikationen, die der Anfänger nicht beachtet und der erfahrene Ingenieur nicht übersieht. Ihre Leiterplatte bricht nicht bei Raumtemperatur. Sie versagt beim Reflow, an einem heißen Sommernachmittag in einem Auto oder nach 1.000 Stromzyklen in einem Industrieantrieb.

In all diesen Fällen bestimmt die Glasübergangstemperatur Ihres Laminats stillschweigend über das Überleben oder den Bruch der Platine. Heute werden wir uns mit der Bedeutung des Tg-Wertes befassen, wie man ihn misst und wie man den richtigen für Ihre Anwendung auswählt. Wir werden auch die Fertigungsseite untersuchen, denn die Auswahl eines hohen Tg ist das eine, die richtige Herstellung das andere.
Tg-Wert in PCB-Materialien verstehen
Was der Tg-Wert bedeutet und wie er gemessen wird
Was ist also der Tg-Wert in der PCB-Terminologie? Die Glasübergangstemperatur (Tg) ist die Temperatur, bei der das Harz in Ihrem Laminat von einem harten, glasartigen Zustand in einen weichen, gummiartigen Zustand übergeht. Bei Temperaturen unterhalb von Tg verhält sich die Platine wie ein harter, stabiler Festkörper. Oberhalb von Tg erweicht das Harz und die Ausdehnung nimmt zu, wobei ein vorübergehender Verlust eines Großteils der mechanischen Festigkeit des Harzes auftritt. Das Wort ist Übergang, nicht Zerstörung. Um Tg umzukehren, kühlen Sie die Platine einfach wieder ab, und das Harz wird wieder glasartig, wobei die meisten Eigenschaften intakt bleiben. Dies unterscheidet es von der Zersetzungstemperatur (Td), die die Temperatur darstellt, bei der 5 % der Masse des Materials durch chemische Zersetzung verloren gehen. Tg wird durch drei standardisierte thermische Analysetechniken bestimmt, alle gemäß IPC-TM-650:

- DSC (Dynamische Differenzkalorimetrie): erfasst die Änderung der Wärmekapazität, die beim Wechsel des Harzes auftritt.
- TMA (Thermomechanische Analyse): misst den Punkt, an dem sich die Z-Achsen-Ausdehnung plötzlich beschleunigt.
- DMA (Dynamisch-Mechanische Analyse): misst die Abnahme der mechanischen Steifigkeit des Harzes, wenn es weicher wird.
Das Tg desselben Laminats kann je nach Test leicht unterschiedlich sein, da jede Methode eine etwas andere physikalische Veränderung misst. Bevor Sie zwei Materialien direkt vergleichen, notieren Sie immer, welche Methode ein Datenblatt verwendet.
Unterschied zwischen Standard- und Hoch-Tg-Materialien

Nicht alle FR4 sind gleich, und die einfachste Methode zur Unterscheidung der Qualitäten ist ihr Tg-Wert. Laminate werden im Allgemeinen nach dem Glasübergangspunkt (Tg) in drei Kategorien eingeteilt. Eine Hoch-Tg-Leiterplatte ist typischerweise eine Leiterplatte, die mit einem Laminat mit einem Tg von 170 °C oder höher hergestellt wird. Neben dem Gesamtwert bieten Harze mit höherem Tg wahrscheinlich auch einen niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE), eine bessere Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine größere chemische und mechanische Hitzebeständigkeit. Das Fazit: Sie kaufen Spielraum; je weiter Sie unterhalb des Tg liegen, desto stabiler und zuverlässiger ist die Platine.
Wie der Tg-Wert die PCB-Leistung und -Zuverlässigkeit beeinflusst
Auswirkung auf thermische Stabilität und Dimensionsänderungen
Alle Arten von PCB-Materialien dehnen sich durch Hitze aus. FR4 dehnt sich unterhalb von Tg mit einer niedrigen, vorhersagbaren Rate aus. Das Problem ist, was oberhalb von Tg passiert, da der Z-Achsen-CTE plötzlich um das 3-fache oder mehr ansteigen kann. Diese Z-Achsen-Ausdehnung ist der wahre Feind der Zuverlässigkeit. Das Laminat dehnt sich in Dickenrichtung aus und verursacht eine Ausdehnung der Kupferzylinder in Ihren durchkontaktierten Löchern und Vias. Je höher der Tg-Wert, desto breiter ist der Temperaturbereich, in dem das Material in einem stabilen, niedrigen Ausdehnungsbereich bleibt. Die Vorteile in der Praxis sind:
- Minimierte Z-Achsen-Expansionsspannung auf durchkontaktierte TH/Vias
- Verbesserte Dimensionsstabilität für Feinstleitungs- und hochdichte Designs.
- Reduziertes Risiko von Delamination und Geltbildung unter thermischer Belastung.
- Verbesserte Registrierung von Multilayer-Aufbauten.
Bedeutung beim bleifreien Löten und in Hochtemperaturumgebungen
Hier hörte es auf, wobei der Großteil der Industrie eine Wahl hatte. Infolge der RoHS-Richtlinie, die den Wechsel zu bleifreiem Lot vorantrieb, stieg die maximale Reflow-Temperatur von der früheren eutektischen 63/37 nahe 215 °C auf die neue SAC305-Welt von 245 - 260 °C. Das Standard-FR4-Material mit 130 °C verbringt einen erheblichen Teil des Reflow-Profils oberhalb seines Tg, wo es weich und anfällig für mechanische Spannungen ist, die auf die Platine ausgeübt werden.

Verdoppelt man dies durch die zwei oder drei Reflow-Durchläufe, die eine beidseitig bestückte Baugruppe aushalten kann, sammelt sich der Schaden schnell an. Dies wird von Hoch-Tg-Materialien viel besser bewältigt. Sie bleiben während eines größeren Teils des Profils näher an ihrem starren Zustand, widerstehen Delamination während wiederholter Erwärmung und überstehen die Nacharbeitszyklen, die in der tatsächlichen Produktion erforderlich sind. In der Welt der Automobil-Anwendungen unter der Motorhaube ist es nicht anders, und LED-Beleuchtungsanwendungen sind ständig Hitze ausgesetzt, und ein komfortabler Wärmeabstand zum Tg zahlt sich durch jahrelangen störungsfreien Betrieb aus.
Auswahl des optimalen Tg-Werts für Ihre Anwendung
Anpassung des Tg an die Branchenanforderungen (Consumer, Industrie, Automobil)
Die einfachste Option ist, mit der thermischen Realität Ihrer Anwendung zu beginnen. Jede Branche hat ihre eigenen Temperatur- und Zuverlässigkeitsanforderungen, und das entsprechende Tg folgt daraus.
- Unterhaltungselektronik: Spielzeug, Fernbedienungen, einfache IoT-Geräte und stromsparende Consumer-Platinen haben typischerweise einen geringen Stromverbrauch und laufen für kurze Zeiträume. Im Allgemeinen ist Standard-FR4 mit 130 – 140 °C ausreichend und kostengünstig.
- Industrie und Telekommunikation: Dauerhafte Hitze und erhöhte Lagenzahl für Netzteile, Motorsteuerungen und Netzwerkausrüstung. Üblicherweise wird mittleres bis hohes Tg (150 – 170 °C) verwendet.
- Automobil und Luftfahrt: Module unter der Motorhaube, EV-Leistungselektronik und Avionik erfordern ein hohes Tg (≥ 170 °C), oft kombiniert mit hohem Td und enger CTE-Kontrolle, manchmal in Kombination mit Klasse-3-Zuverlässigkeit.
Abwägung von Leistung, Kosten und Fertigungsmachbarkeit
Normalerweise ist ein Hoch-Tg-Laminat teurer als ein normales FR4-Laminat, daher ist die Idee, nur die Menge an thermischer Reserve zu kaufen, die Ihr Design benötigt. Betrachten Sie die Tg-Auswahl als einen Balanceakt zwischen drei Kräften.
| Faktor | Eher zu Standard-Tg | Eher zu hohem Tg |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | Niedrig, stabil | Hoch oder zyklisch |
| Lagenanzahl | 1 – 4 Lagen | 6+ Lagen, dichte Vias |
| Löten | Einzelner bleifreier Reflow | Mehrere Reflows/Nacharbeit |
| Zuverlässigkeitsklasse | IPC Klasse 1 – 2 | IPC Klasse 2 – 3 |
| Budgetempfindlichkeit | Eng | Zuverlässigkeit priorisiert |
Beachten Sie, dass die Materialkosten nur eine Position sind. Betrachten Sie nicht nur den Preis der Platine; eine ausfallende Platine im Feld ist viel teurer als der Unterschied im Laminat.
Fertigungsaspekte für Leiterplatten mit hohem Tg-Wert
Prozessanpassungen und bewährte Verfahren für die Materialhandhabung
Die Harze mit höherem Tg sind härter, und deshalb erfordern sie eine sorgfältigere Verarbeitung. Das stärker vernetzte Harzsystem, das Ihnen thermische Stabilität verleiht, ist auch steifer und lässt sich daher anders bohren und laminieren als Standard-FR4. Einige der wichtigsten Prozessänderungen, die Hersteller bei der Verwendung von Hoch-Tg-Material vornehmen, sind:

Bohren: Höhere Tg-Laminate verursachen mehr Abrieb, Vorschub, Drehzahl und Wechselintervalle der Bohrer werden optimiert, um Nagelköpfe und Rauheit der Lochwand zu verhindern.
Lamination: Die Laminationstemperaturen sind in der Regel höher und die Aushärtezyklen sind länger, damit diese Harze vollständig vernetzen.
Entschlichtern: Chemikalienbeständiges Harz erfordert einen modifizierten Entschlichtungsprozess, um die Lochwände für die Beschichtung zu reinigen und vorzubereiten.
Materiallagerung: Prepreg und Kerne werden in kontrollierter Luftfeuchtigkeit gelagert, um Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden, die während des Reflow zu Delamination führen kann.
Qualitätskontrolle zur Aufrechterhaltung einer konsistenten Tg-Leistung
Ein Tg im Datenblatt ist großartig, aber wenn die fertige Platine es nicht tatsächlich erreicht, dann ist es das nicht. Daher ist die QC-Prüfung für die Hoch-Tg-Produktion nicht nur eine Frage der Sicherstellung der Abmessungen, sondern auch der Sicherstellung der thermischen Leistung. Gute Hersteller überprüfen das Laminat bei Erhalt vom Lieferanten anhand der Lieferantenzertifizierung und führen thermische Belastungstests wie Lötbadschwimmen und Temperaturwechsel durch, um sicherzustellen, dass die Platine den Bedingungen standhält, für die sie ausgelegt wurde. Die Querschliff-Mikroskopie überprüft die Integrität der durchkontaktierten Löcher und sucht nach Delamination oder Rissen in der Hülse nach der Belastung. Diese Prüfungen sind mit dem Herstellungsprozess und zurück zum IPC-6012-Leistungsstandard verknüpft, so dass Sie wissen, dass das, wofür Sie bezahlt haben, auch das ist, was Sie in Bezug auf den Tg-Wert erhalten haben.
JLCPCBs Fachwissen in der Herstellung von Leiterplatten mit hohem Tg-Wert
Große Auswahl an zertifizierten Hoch-Tg-Materialien
JLCPCB bietet eine Vielzahl von zertifizierten Laminaten von Standard über mittel bis hoch Tg, die perfekt zu Ihrer Anwendung passen. Kostengünstiges FR4 mit 130 – 140 °C für Unterhaltungsgeräte oder Hoch-Tg-FR4 mit 170 °C+ für Automobil- oder Industrieplatinen sind alle möglich und über eine einfache Schnellangebotsschnittstelle verfügbar.

Zuverlässige Fertigung für langfristige Platinenstabilität
All dies bedeutet eine stabile Platine, wenn sie vom Band läuft. Die Platinen von JLCPCB sind darauf ausgelegt, bleifreiem Reflow, Nacharbeit und jahrelangen Temperaturwechseln im Feld standzuhalten, unter Verwendung von zertifizierten Hoch-Tg-Laminaten und konsistenter Prozesskontrolle, zusammen mit IPC-basierten Qualitätsprüfungen. Wenn Sie bereit sind, diese Prinzipien umzusetzen, gibt es einen einfachen Weg, eine Platine zu erstellen, deren Tg-Wert seiner Aufgabe gerecht wird. Die Materialauswahlwerkzeuge und DFM-Tools von JLCPCB helfen Ihnen dabei.
Bereit, Ihre PCB-Ideen zum Leben zu erwecken?
Verwandeln Sie Designs mit fachmännischer Fertigung, Bestückung und Komponentendienstleistungen eines vertrauenswürdigen Branchenführers in funktionierende Hardware.
Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie Ihre Optionen und erhalten Sie Platinen, die bereit zum Testen, Versand und zur Skalierung sind.Sofortangebot anfordern >
FAQ zum PCB-Tg-Wert
F: Was ist der Tg-Wert bei Leiterplatten und warum ist er wichtig?
Der Tg-Wert ist die Glasübergangstemperatur, bei der das Harz einer Leiterplatte von einem starren glasartigen Zustand in einen weichen gummiartigen Zustand übergeht. Er ist wichtig, weil sich oberhalb des Tg die thermische Ausdehnung der Platine stark beschleunigt, was Vias und Lötstellen belastet. Ein höherer Tg bedeutet also mehr Zuverlässigkeitsspielraum.
F: Ist Tg die maximale Betriebstemperatur einer Leiterplatte?
Nein. Tg ist ein reversibler Übergangspunkt, keine Zerstörungs- oder Maximalbewertung. Ihre Platine kann während des Reflow kurzzeitig Tg erreichen, ohne dauerhaften Schaden zu nehmen, aber für eine langfristige Zuverlässigkeit sollten Sie die dauerhaften Betriebstemperaturen komfortabel darunter halten.
F: Was ist der Unterschied zwischen Standard-FR4 und Hoch-Tg-Leiterplattenmaterial?
Standard-FR4 hat ein Tg von etwa 130–140 °C, während eine Hoch-Tg-Leiterplatte ein Laminat mit einem Tg von 170 °C oder mehr verwendet. Hoch-Tg-Material bietet auch eine geringere thermische Ausdehnung, bessere Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine verbesserte Überlebensfähigkeit beim bleifreien Reflow.
F: Wann sollte ich eine Hoch-Tg-Leiterplatte gegenüber Standard-FR4 wählen?
Wählen Sie hohes Tg für Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Leistung oder thermischen Zyklen wie Automobil-, Industrie- und dichte Multilayer-Platinen. Für stromsparende, kühl laufende Unterhaltungselektronik ist Standard-FR4 in der Regel ausreichend und kostengünstiger.
Fazit
Die Wahl des richtigen Tg-Wertes ist eine der klügsten Entscheidungen, die Sie beim Design einer zuverlässigen Leiterplatte treffen können. Es ist nicht nur eine weitere Zahl auf einem Datenblatt – es ist der Schlüssel zum Überleben von bleifreiem Löten, Temperaturwechseln und anspruchsvollen Betriebsumgebungen ohne Delamination, Via-Ausfall oder vorzeitigen Zusammenbruch.
Egal, ob Sie Unterhaltungsgeräte oder sicherheitskritische Automobil- und Industrieelektronik bauen, die Anpassung Ihrer Tg-Anforderungen an die realen thermischen Anforderungen gewährleistet eine bessere Dimensionsstabilität, stärkere durchkontaktierte Löcher und eine längere Produktlebensdauer. Hoch-Tg-Materialien kosten vielleicht etwas mehr im Voraus, reduzieren aber drastisch Feldausfälle und teure Neukonstruktionen.
Bei JLCPCB bieten wir eine breite Palette von zertifizierten Hoch-Tg-FR4-Materialien an, kombiniert mit präzisen Herstellungsprozessen und strenger Qualitätskontrolle, damit Sie Ihre Designs sicher zum Leben erwecken können.
Bereit, zuverlässigere Platinen zu bauen? Laden Sie noch heute Ihr Design hoch und wählen Sie das perfekte Tg-Material für Ihr nächstes Projekt.