PCB Luftstrecke und Kriechstrecke: Richtige Abstände für Hochspannungs-PCBs
13 min
- Warum der Spannungsabstand im PCB-Design kritisch ist
- Wichtige Faktoren, die den PCB-Spannungsabstand beeinflussen
- Praktische Richtlinien und Normen für den Spannungsabstand
- Konstruktionstechniken zur Erzielung des richtigen Spannungsabstands
- Fertigungstechnische Überlegungen für Hochspannungs-PCBs
- JLCPCBs Fachwissen in der Hochspannungs-PCB-Produktion
- FAQ zum PCB-Spannungsabstand
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
- Clearance ist der Luftspalt; Kriechstrecke ist der Oberflächenweg – beide sind für die Hochspannungssicherheit unerlässlich.
- Basisabstand auf Spitzenspannung und befolgen Sie die Normen IPC-2221 / IEC 60664-1.
- Hauptfaktoren: Spannung, Verschmutzungsgrad, CTI, Höhenlage und Leiterposition.
- Verwenden Sie Isolationsnuten, Schutzringe und Konformbeschichtung, um den Abstand zu optimieren.
- Führen Sie vor der Produktion immer Berechnungen des Luftabstands, DFM-Prüfungen und Hochspannungstests durch.
Warum überschlagen zwei Kupferleiterbahnen, die bei 5V einwandfrei funktionieren, plötzlich und brennen bei 400V durch? Nun, haben sich die Abstandsregeln geändert, weil es Kupfer ist? Wenn der PCB-Spannungsabstand (PCB Voltage Clearance) nicht korrekt ist, ist das der Unterschied zwischen einer Platine, die 10 Jahre hält, und einer Platine, die sofort nach dem Einschalten ausfällt. Der Spannungsabstand ist der Abstand zwischen Leitern, der einen elektrischen Durchschlag durch die Luft und über die Oberfläche der Platine verhindert. Dies ist besonders relevant bei Konstruktionen mit höherspannigen Motorantrieben, LED-Treibern und Netzteilen.
Dieser Abstand wird zu einer zwingenden Sicherheitsanforderung und nicht nur zu einer Empfehlung. Lichtbögen, Kriechspurbildung und katastrophale Ausfälle sind die Folge von zu geringen Abständen. In diesem Leitfaden entmystifizieren wir die Konzepte des PCB-Spannungsabstands, untersuchen die Einflussfaktoren und diskutieren seine Bedeutung. Wir zeigen die Konstruktions- und Fertigungstechniken, um Ihre Platinen sicher zu halten. Am Ende werden Sie in der Lage sein, einen Abstandsrechner zu verwenden, um die Werte zu ermitteln und diese sicher anzuwenden.
Warum der Spannungsabstand im PCB-Design kritisch ist
Alle Zwischenräume zwischen den Leitern auf Ihrer Platine sind Isolatoren. Luft und das Laminat sind beides Isolatoren, das heißt, sie leiten keinen Strom, aber das gilt nur, bis die Spannung hoch genug ist, um die Isolationseigenschaften zu überwinden, in diesem Fall die dielektrische Festigkeit. An diesem Punkt entsteht ein Lichtbogen oder eine langsame Kohlenstoffspur, die dauerhaft kurzschließt und kurzgeschlossen bleibt. Deshalb gibt es einen Spannungsabstand für PCBs. Je größer der Potenzialunterschied (in Volt) zwischen zwei Netzen ist, desto größer muss der Abstand sein.

Es geht nicht nur darum, Funken zu vermeiden, sondern auch um Isolationskoordination, eine Methode, die in Normungsgremien verwendet wird, um sicherzustellen, dass eine Platine den normalen Betrieb und transiente Überspannungsbedingungen bewältigen kann. In digitalen Niederspannungsschaltungen ist der Abstand in der Regel keine Einschränkung. Sobald jedoch Netzspannung, Schaltnetzteile und/oder High-Side-Gate-Treiber ins Spiel kommen, ist der Abstand eine erste Randbedingung, die festgelegt werden muss. Ignorieren Sie es nicht frühzeitig, sonst führt es später zu schmerzhaften Neuverlegungen.
Verständnis von Clearance vs. Creepage und deren Sicherheitsauswirkungen
Diese beiden Begriffe werden oft verwechselt, also klären wir das auf. Der kürzeste Luftabstand zwischen zwei Leitern wird als Clearance (Luftstrecke) bezeichnet. Der kürzeste Weg entlang der Oberfläche des Isoliermaterials zwischen denselben Leitern wird als Creepage (Kriechstrecke) bezeichnet.

Dieser Unterschied ist bedeutsam, da die beiden Ausfallmechanismen unterschiedlich sind. Die Luftstrecke verhindert den Luftdurchschlag und Lichtbögen bei transienten Spannungsspitzen. Die Kriechstrecke schützt vor Kriechspurbildung, einem leitfähigen, verkohlten Pfad, der sich im Laufe der Zeit auf der verunreinigten Oberfläche bildet. Die Kriechstrecke ist immer gleich oder größer als die Luftstrecke, da ein Oberflächenpfad niemals kürzer sein kann als der direkte Luftspalt. Eine zwischen zwei Leiterbahnen gefräste Nut kann die Kriechstrecke drastisch beeinflussen, ohne den Luftabstand zu verändern. Später im Konstruktionsteil werden wir diesen Trick anwenden.
Risiken unzureichender Abstände in Hochspannungsanwendungen
Die Auswirkungen sind schnell spürbar, wenn der Abstand zu gering ist. Ein einfacher Konstruktionsfehler kann zu einem Feldausfall oder einer Brandgefahr eskalieren.
- Lichtbogenüberschlag: Ein transienter Lichtbogen über den Spalt, der Komponenten beschädigt und den Benutzer verletzen kann.
- Oberflächenkriechspurbildung: Aufgrund von Staub und Feuchtigkeit bildet sich ein Leckpfad, der über Wochen verkohlt und den Isolationswiderstand auf einen Kurzschluss reduziert.
- Lötstopplack-Durchschlag: Ein dünner oder poröser Lötstopplack bietet nur geringen Schutz; die Verwendung bei hoher Spannung ist riskant.
- Zertifizierungsfehler: Platinen, die nicht den UL- oder IEC-Abstandsanforderungen entsprechen, erhalten keine Zertifizierung.
Wichtige Faktoren, die den PCB-Spannungsabstand beeinflussen
Es gibt keine einheitliche Abstandszahl für alle Platinen. Der erforderliche Abstand variiert in Abhängigkeit von elektrischen, umgebungsbedingten und materialbezogenen Faktoren. Wenn Sie diese kennen, vermeiden Sie Unterdimensionierung (unsicher) und Überdimensionierung (sicher, aber Platzverschwendung auf der Platine). Arbeitsspannung, Verschmutzungsgrad, vergleichende Kriechwegindex (CTI) des Materials, Höhenlage, Isolationsart und Schaltungsklassifizierung sind die sechs grundlegenden Faktoren, die jede Abstandsberechnung berücksichtigt. Ändern Sie einen davon, ändert sich Ihr gewünschter Abstand.
Spannungsniveau, Höhenlage und Umgebungsbedingungen
Der offensichtliche Treiber ist die Arbeitsspannung, aber verwenden Sie den richtigen Wert. Normalerweise basiert der Abstand auf der Spitzenspannung, eine 230V RMS-Netzspannung ist also tatsächlich 325V Spitze. Die transienten Überspannungskategorien können den Konstruktionswert sogar noch erhöhen. Die von Ingenieuren am meisten übersehene Variable ist die Höhenlage. Je höher Sie steigen, desto dünner wird die Luft und desto niedriger ist die Spannung, bei der die Luft durchschlägt. Gemäß IPC-2221 und IEC 60664-1 ist eine Herabsetzung des Abstands oberhalb von etwa 2000-3050 m erforderlich.
Materialeigenschaften und Überlegungen zum Verschmutzungsgrad
Die Laminatoberfläche selbst hat einen Einfluss auf die Leichtigkeit der Kriechspurbildung. Der vergleichende Kriechwegindex (CTI) misst, wie ein Material gemäß IEC 60112 abschneidet, und klassifiziert das Material in verschiedene Gruppen entsprechend der Spannung, bei der es zur Kriechspurbildung kommt. Je höher der CTI, desto kleiner kann die Kriechstrecke sein. Das typische FR4 gehört zur Gruppe IIIa oder IIIb; die speziellen Hochklasse-Laminate mit hohem CTI gehören zur Gruppe I für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen.
Der Verschmutzungsgrad gibt das Ausmaß der Verschmutzung der Betriebsumgebung an. Es kann versiegelt, trocken, keine Verschmutzung (Grad 1), normaler Innenbereich, gelegentliche Kondensation (Grad 2), leitfähiger industrieller oder nasser Außenbereich (Grad 3 und 4) sein. Je höher die Verschmutzungswerte, desto größer muss die Kriechstrecke sein, da die Verschmutzung den effektiven Kriechweg verkürzt.
Praktische Richtlinien und Normen für den Spannungsabstand
Überblick über IPC-, IEC- und UL-Normen
Die Normen spielen unterschiedliche Rollen im Design- und Zulassungsprozess. Sie möchten die Regeln weder über- noch unteranwenden, wenn Sie wissen, wo sie alle hingehören. Für den Leiterabstand auf der Leiterplatte ist IPC-2221 (Generic Standard on Printed Board Design) das Arbeitspferd. Es bietet Tabellen für den elektrischen Abstand in Abhängigkeit von Spannung und Leiterposition. Verfeinerte Handhabung von Höhenlage und Beschichtung wurden in der aktuellen Revision IPC-2221C (2023) hinzugefügt.
IEC 60664-1: Die Grundlagen der Isolationskoordination für Niederspannungsgeräte. Sie legt Luft- und Kriechstrecken als Funktion der Überspannungskategorie, des Verschmutzungsgrads und der Materialgruppe fest.
IEC 60112: Schreibt die Prüfmethode (CTI) zur Definition der Materialgruppen vor.
Die UL 60950 / UL 62368-1: Produktsicherheitsnormen (IT- und AV-Geräte), die Abstände für die Zertifizierung vorschreiben und oft zur Bestimmung der endgültigen, verbindlichen Werte herangezogen werden.
Mindestabstandsanforderungen für verschiedene Spannungsbereiche
Der Punkt ist, dass hier der Kern der Sache liegt, die IPC-2221B-Tabelle für den elektrischen Abstand. Die Werte sind die Mindestabstände für Leiter basierend auf der maximalen Spannung zwischen den Leitern und der Leiterposition. B1: innenliegende Leiter, B2: außenliegend, unbeschichtet (Meereshöhe), B4: dauerhaft beschichtete Leiter.
| Spannungsbereich (Spitze) | B1 Innen (mm) | B2 Außen unbeschichtet (mm) | B4 Beschichtet (mm) |
|---|---|---|---|
| 0 - 50V | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 51 - 100V | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
| 101 - 150V | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
| 151 - 300V | 0,20 | 0,25 | 0,15 |
| 301 - 500V | 0,25 | 0,50 | 0,40 |
| Über 500V | +0,0025 mm/V | +0,005 mm/V | +0,005 mm/V |
Wenn die Spannung größer als 500V ist, addieren Sie den Pro-Volt-Zuschlag zum Basiswert für 500V. Beispielsweise benötigt ein außenliegender unbeschichteter Leiter bei 580V ungefähr 0,50mm + (80V x 0,005) = 0,90mm. Überprüfen Sie immer Ihre produktspezifische Sicherheitsnorm; diese erfordert oft größere Abstände.
Konstruktionstechniken zur Erzielung des richtigen Spannungsabstands
Verlegungsstrategien, Nuten und Schutzringe
- Intelligente Verlegung: Löst die meisten Abstandsprobleme, bevor sie auftreten. Halten Sie diese Techniken bereit:
- Gruppierung nach Spannungsdomäne: Gruppieren Sie Netze in einer "Zone" und fassen Sie Komponenten mit ähnlichen Spannungsniveaus zusammen, getrennt von Logik und Steckverbindern.
- Fräsen von Isolationsnuten: Fräsen Sie einen Schlitz oder eine Nut in das Laminat zwischen den Hoch- und Niederspannungsbereichen. Die Nut vergrößert die Kriechstrecke und sogar ein wenig die Luftstrecke, sodass Sie den Platzbedarf reduzieren können.
- Stabilisierende Schutzringe oder Schutzleiterbahnen: Ein Schutzring um ein empfindliches Netz herum hat eine Masseverbindung, die Ableitströme abfängt, bevor sie Probleme verursachen können.
- Vermeiden Sie scharfe Ecken, vergrößern Sie Winkel: Scharfe Ecken konzentrieren das elektrische Feld und fördern die Kriechspurbildung; fasen Sie Hochspannungsecken an der Leiterbahn ab oder runden Sie sie ab.
Effektive Nutzung von Abstandsrechnern und DFM-Werkzeugen
Diese Abstände sollten nicht für jedes Netz manuell berechnet werden. Ein IPC-2221-Abstandsrechner kann die Spannungs-zu-Abstand-Nachschlagetabelle automatisch durchführen und den Pro-Volt-Zuschlag über 500V automatisch berechnen. Ein guter Rechner gibt Ihnen den minimalen Luftabstand und die minimale Kriechstrecke und berücksichtigt Ihre Arbeitsspannung (DC oder AC Spitze), Leiterposition (innen oder außen, beschichtet oder nicht) und Umgebungsfaktoren wie Verschmutzungsgrad und Höhenlage. Viele EDA-Designregelprüfer ermöglichen es Ihnen, diese in Form von Netzklassenregeln anzugeben, was bedeutet, dass sie automatisch erkannt werden, wenn die Verlegung durchgeführt wird.
Fertigungstechnische Überlegungen für Hochspannungs-PCBs
Prozesskontrollen zur Aufrechterhaltung der Abstandsintegrität
Abstand, wenn nicht kontrolliert:
- Ätzkompensation: Stärkeres Ätzen vergrößert die Abstände, schwächeres Ätzen verkleinert sie, macht aber auch die Leiterbahnen dünner. Ein kontrollierter Ätzfaktor hält den Abstand im Zielbereich.
- Lagenregistrierung: Wenn es eine Fehlregistrierung zwischen den Lagen gibt, kann der effektive Abstand zu benachbarten Netzen bei innenliegenden Leitern verringert werden.
- Lötstopplackregistrierung und -abdeckung: Wenn konsistente Lötstopplack-Abstandswerte verwendet werden, ist eine porenfreie Lötstopplackbeschichtung (B4) unerlässlich.
- Genauigkeit von Nuten und Fräsungen: Gefräste Isolationsnuten müssen präzise sein, um die Kriechstrecke zu gewährleisten, für die sie ausgelegt sind.
- Oberflächenreinheit: Ionenrückstände erhöhen den Oberflächenwiderstand und verursachen Kriechspurbildung, was für Hochspannungsprodukte wichtig ist; die Reinigung nach der Oberflächenherstellung ist wichtig.
Für eine kompetente Fertigung ist es einfach, diese Toleranzen unter Kontrolle zu halten, aber ohne entsprechende Inspektion können sie nicht überprüft werden, sobald sie aufgetreten sind. Deshalb ist dies ein obligatorischer Schritt, keine Option.
Prüfung und Verifikation auf Konformität
Platinen müssen installiert werden, und es muss ein Nachweis der Isolationsleistung erbracht werden. Der Hochspannungstest (dielektrische Festigkeit) und der Isolationswiderstandstest sind die beiden gebräuchlichsten elektrischen Standardprüfungen. Ein Hochspannungstest ist ein Test, bei dem eine über die Isolationsbarriere angelegte Spannung hoch genug ist, um sicherzustellen, dass kein Durchschlag der Isolationsbarriere und kein übermäßiger Ableitstrom auftritt. Der Isolationswiderstandstest dient zur Überprüfung des Ableitstroms bei Nennspannung, um sicherzustellen, dass das Dielektrikum in gutem Zustand ist. Die Maßprüfung hingegen überprüft mit einer automatischen optischen Inspektion (AOI), ob die tatsächlichen Kupferabstände gemäß der Konstruktion korrekt sind. Für Produkte, die nach NF zertifiziert sind, werden diese Prüfungen dokumentiert und mit den entsprechenden UL- oder IEC-Anforderungen verknüpft. Elektrische und optische Verifikation bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass Konstruktion und Fertigung den Spezifikationen entsprachen.
JLCPCBs Fachwissen in der Hochspannungs-PCB-Produktion
Erweiterte DFM-Prüfung auf Einhaltung des Spannungsabstands
Die DFM-Prüfung (Design for Manufacturing) von JLCPCB überprüft automatisch, ob der Abstand unter den fertigungs- und/oder spezifizierten Grenzwerten liegt. Wenn Sie Ihre Gerber-Dateien hochladen, warnt Sie das System automatisch, wenn der Kupfer-zu-Kupfer-Abstand die Fähigkeitsregeln überschreitet, bevor eine Fertigung beginnt. Dies ist eine frühzeitige Rückkopplungsschleife, die bei Hochspannungsarbeiten unerlässlich ist. Wenn der grenzwertige AC-zu-DC-Abstand in der Angebotsphase erkannt wird, kostet es nichts, aber wenn er nach einer fehlgeschlagenen Zertifizierung entdeckt wird, kostet es Wochen. Der DFM-Bericht enthält eine Liste klarer und umsetzbarer Änderungen, die Sie vornehmen müssen.

Zuverlässige Unterstützung für sichere, leistungsstarke Platinen
Neben den Maschinen erleichtert ein reaktionsschneller technischer Support Hochspannungsprojekte. Schnell und einfach mit JLCPCBs sofortiger Online-Angebotserstellung, kurzen 1-2-tägigen Durchlaufzeiten, mehreren Oberflächenveredelungen und SMT-Bestückung können Sie Prototypen erstellen und schnell iterieren, während die Sicherheit oberste Priorität hat. Wenn Sie also diese Abstandsregeln implementieren, stellen der DFM-Review-Service und die Präzisionsfertigung von JLCPCB sicher, dass es einfach ist, ein sicherheitskonformes Design in zuverlässige, zertifizierbare Hardware umzusetzen.
Vereinfachen Sie Ihre PCB-Produktion mit JLCPCB
Ihr One-Stop-Lieferant für PCB-Fertigung, Bestückung und Komponenten.
Von der sofortigen Angebotserstellung bis zur schnellen Lieferung optimieren Sie Ihren Workflow, reduzieren Sie Hin und Her und halten Sie jeden Build – vom Prototyp bis zur Produktion – reibungslos am Laufen.
Kostenloses Angebot anfordern >
FAQ zum PCB-Spannungsabstand
F: Was ist der Unterschied zwischen PCB-Spannungsabstand (Clearance) und Kriechstrecke (Creepage)?
Die Luftstrecke (Clearance) ist der kürzeste Luftabstand zwischen zwei Leitern, während die Kriechstrecke (Creepage) der kürzeste Weg ist, der entlang der Isolieroberfläche zwischen ihnen gemessen wird. Die Luftstrecke schützt vor Lichtbögen und Luftdurchschlag, während die Kriechstrecke vor allmählicher Oberflächenkriechspurbildung durch Verunreinigungen schützt.
F: Welche Norm sollte ich verwenden, um den minimalen PCB-Abstand für Hochspannung zu bestimmen?
Beginnen Sie mit IPC-2221 für den Leiterabstand auf der bloßen Platine und überprüfen Sie dann die produktspezifische Sicherheitsnorm wie IEC 60664-1 oder UL 62368-1. Wenn die Werte abweichen, verwenden Sie immer den größeren Abstand, um die Zertifizierungskonformität sicherzustellen.
F: Beeinflusst die Höhenlage wirklich den PCB-Spannungsabstand?
Ja. In größeren Höhen wird die Luft dünner und bricht bei niedrigeren Spannungen durch, daher muss der Abstand oberhalb von etwa 2000-3050 Metern vergrößert werden. IEC 60664-1 gibt Multiplikationsfaktoren an, z. B. 1,14 bei 3000m und 1,48 bei 5000m.
F: Wie funktioniert ein Abstandsrechner? 1
Ein IPC-2221-Abstandsrechner nimmt Ihre Spitzenarbeitsspannung, Leiterposition und Umgebungseingaben entgegen und gibt den minimal erforderlichen Luftabstand und die Kriechstrecke zurück. Für Spannungen über 500V addiert er automatisch den Pro-Volt-Zuschlag zum Basisabstandswert.
F: Kann ich den erforderlichen Abstand durch das Einfügen einer Nut in die PCB reduzieren?
Das Fräsen einer Isolationsnut zwischen Hoch- und Niederspannungsbereichen erhöht die Kriechstrecke erheblich und fügt etwas Luftstrecke hinzu, was hilft, die Abstandsregeln in kompakten Layouts einzuhalten. Die Anforderung an den Luftabstand für die Spannung gilt jedoch weiterhin und muss eingehalten werden.
Fazit
Die Bestimmung des richtigen PCB-Spannungsabstands ist nicht nur ein technisches Detail – es ist eine grundlegende Anforderung für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Hochspannungsdesigns. Indem Sie den kritischen Unterschied zwischen Luftstrecke und Kriechstrecke verstehen, die Richtlinien von IPC-2221 und IEC 60664-1 befolgen und reale Faktoren wie Höhenlage, Verschmutzungsgrad und Materialeigenschaften berücksichtigen, können Sie Lichtbögen, Oberflächenkriechspurbildung und kostspielige Ausfälle verhindern.
Ein korrekter Spannungsabstand verwandelt einen potenziellen Feldausfall in ein langlebiges, zertifizierbares Produkt. Nutzen Sie Abstandsrechner, intelligente Layout-Techniken wie Isolationsnuten und Schutzringe und setzen Sie DFM-Prüfungen frühzeitig in Ihrem Designprozess ein.
Bei JLCPCB helfen wir Ingenieuren, diese sicheren Hochspannungsdesigns mit präziser Fertigung, professionellen DFM-Reviews und zuverlässiger Produktionsqualität in die Realität umzusetzen. Beginnen Sie noch heute mit der Anwendung dieser Abstandsprinzipien – Ihre nächste Hochspannungsplatine verdient es, sowohl sicher als auch erfolgreich zu sein.
Weiterlernen
Ein praktischer Leitfaden für ODB-Dateien in der PCB-Fertigung
Die wichtigsten Erkenntnisse Alles in einem: ODB++ kombiniert Artwork, Netlist, Stackup und Bohrspannen in einem einzigen Paket. Weniger Fehler: Eingebettete Netlists ermöglichen es der CAM-Software, Fehler vor der Produktion zu erkennen. Prüfungen vor dem Export: DRCs bereinigen, den Boardumriss schließen und Bohrspannen in einem Viewer überprüfen. Best Practice: Verwenden Sie Gerber für schnelle Angebote und halten Sie ODB++ für technische Rückfragen bereit. Ein Gerber-Layer könnte einfach sagen: „Z......
EasyEDA Pro vs KiCad: GPT-6 Astra PCB-Design im Vergleich
Wichtigste Erkenntnisse Was verglichen wird: Zwei Versionen desselben TPA3116D2-Stereo-Verstärkerprojekts, die jeweils von GPT-6 Astra in einem anderen EDA-Tool erstellt wurden. Der Vergleich konzentriert sich darauf, was man mit dem gelieferten Projekt anschließend tatsächlich tun kann. Massekupfer: Im EasyEDA-Pro-Projekt ist das Massekupfer als 28 feste gefüllte Bereiche gespeichert. In KiCad bleibt es als zwei native Kupferzonen erhalten, die nach Layoutänderungen automatisch neu gefüllt werden kön......
KI-Tools für das PCB-Design: Welches Tool passt zu Ihrer Workflow-Phase?
KI-Tools können jetzt bei PCB-Architektur, Schaltplanerstellung, Komponentenauswahl, Platzierung, Routing und Designverifizierung unterstützen. Allerdings zielen verschiedene Tools auf unterschiedliche Phasen des PCB-Workflows ab. Dieser Leitfaden vergleicht KI-Tools für das PCB-Design basierend darauf, was sie tatsächlich tun, welche Eingaben sie erfordern und wo sie in einen realen Engineering-Workflow passen. In diesem Leitfaden erfahren Sie: Die 6 Arten von KI-PCB-Tools und die jeweils benötigte E......
Leiterplatte fertigungsgerecht entwickeln: Eine praxisorientierte DFM Checkliste für ein erfolgreiches PCB Design
Das Layout ist elektrisch fertig, die Bauteile sitzen, die Simulation sieht gut aus, und trotzdem kommt nach dem Upload der Gerberdaten eine Rückfrage vom Hersteller. Oder schlimmer: Die Leiterplatte wird gefertigt, bestückt und funktioniert nicht zuverlässig. In den meisten Fällen liegt der Grund nicht im Schaltplan, sondern mehr in den Details, die während des Layouts übersehen wurden. Wer eine Leiterplatte fertigungsgerecht entwickelt, vermeidet genau diese Probleme, bevor sie entstehen. Dieser Bei......
Beherrschung von PCB-Footprints: Best Practices für das Design zuverlässiger Fertigung
Wichtige Erkenntnisse Ein PCB-Footprint (Land Pattern) übersetzt die mechanischen Abmessungen aus dem Datenblatt einer Komponente in Kupferpads, Lötstoppmaskenöffnungen, Lotpastenöffnungen, Siebdruck und Freihaltezonen, die ein zuverlässiges Löten und eine zuverlässige Bestückung ermöglichen. Befolgen Sie die IPC-7351-Standards und die DFM-Regeln des Herstellers für Pad-Abmessungen, Abstände und Schichtdesign, um Defekte wie Lötbrücken, Tombstoning und gerissene Lötstellen zu minimieren. Wählen Sie zw......
PCB Luftstrecke und Kriechstrecke: Richtige Abstände für Hochspannungs-PCBs
Wichtige Erkenntnisse Clearance ist der Luftspalt; Kriechstrecke ist der Oberflächenweg – beide sind für die Hochspannungssicherheit unerlässlich. Basisabstand auf Spitzenspannung und befolgen Sie die Normen IPC-2221 / IEC 60664-1. Hauptfaktoren: Spannung, Verschmutzungsgrad, CTI, Höhenlage und Leiterposition. Verwenden Sie Isolationsnuten, Schutzringe und Konformbeschichtung, um den Abstand zu optimieren. Führen Sie vor der Produktion immer Berechnungen des Luftabstands, DFM-Prüfungen und Hochspannun......