Technischer Leitfaden: Leitfaden zur Panelisierung von Mäusebissen
4 min
- Anforderungen
Die herkömmliche Methode der Nutzentrennung verwendet V-Nuten. Für unregelmäßig geformte Leiterplatten oder besondere Anforderungen (z. B. wirtschaftliche SMT-Bestückung von JLCPCB) ist jedoch eine Mausbiss-Nutzentrennung erforderlich, die an die Perforation einer Briefmarke auf einem Umschlag erinnert. Mit dieser Methode nutzierte PCBs werden als „Mouse-Bite-Panels“ oder „Mouse-Bite-Verbindungen“ bezeichnet.
Die Mouse-Bite-Nutzentrennung kann als „universelle Nutzentrennung“ bezeichnet werden. Solange eine Position zum Hinzufügen von Mouse Bites vorhanden ist, können Leiterplatten unterschiedlichster Formen miteinander verbunden werden. Die Anzahl der Mouse-Bite-Verbindungsstellen, deren Größe sowie die Gesamtstabilität des Panels wirken sich direkt auf die Qualität der SMT-Bestückung aus.
Es ist zu beachten, dass die Mouse-Bite-Nutzentrennung nach dem Trennen der Leiterplatten gezackte Kanten hinterlassen kann.
■ Größe der Mouse Bites: Es wird empfohlen, pro Set 5 bis 8 Bohrungen mit einem Durchmesser von jeweils 0,60 mm zu verwenden (weniger als 5 Bohrungen pro Set werden nicht empfohlen).
■ Abstand der Mouse Bites: Der Abstand von Lochkante zu Lochkante sollte 0,35–0,4 mm betragen. Ein Mindestabstand von 0,3 mm ist sicherzustellen, um ausreichende Verbindungsfestigkeit zu gewährleisten (bei dünneren Leiterplatten kann ein etwas größerer Abstand erforderlich sein).
■ Anzahl der Mouse-Bite-Sets: Für Leiterplatten mit einer Breite von bis zu 30 mm sind mindestens 2 symmetrisch platzierte Sets auf beiden Seiten erforderlich. Die Anzahl der Sets ist entsprechend der tatsächlichen Leiterplattengröße und des Bauteilgewichts anzupassen. Es wird empfohlen, alle 50–60 mm ein Set von Mouse Bites hinzuzufügen.
■ Platzierung der Mouse Bites: Fügen Sie Mouse-Bite-Bohrungen auf der Mittellinie des Rahmenstegs oder bis zu einem Drittel in die Leiterplatte hineinragend hinzu. Wenn sich entlang der Leiterplattenkante Vias, Leiterbahnen, Befestigungsbohrungen oder überstehende Bauteile befinden, vermeiden Sie dort Mouse Bites.
■ Abstand im Panel: Der typische Abstand beträgt 1,6 mm oder 2 mm, mit einer Mindestanforderung von 1,2 mm (eine Unterschreitung dieses Wertes kann zu Problemen wie Bohrerbruch oder Fehlpositionierung führen).
⊙ Um das Trennen der Leiterplatten zu erleichtern, sollten Mouse Bites in größeren freien Bereichen der Leiterplatte positioniert werden.
❶ Auf der Prozesskanten-Seite (im Bild durch den roten Kreis markiert) sind keine Mouse Bites erforderlich. Mouse Bites müssen nur auf einer Seite der Leiterplattenkontur hinzugefügt werden; beim Verbinden von Leiterplatten mit anderen Leiterplatten sollten Mouse Bites jedoch auf beiden Seiten hinzugefügt werden (wie durch die roten Pfeile im Bild angezeigt).
❷ Bei runden Leiterplatten wird empfohlen, Mouse Bites in Bereichen mit freier Leiterplattenfläche hinzuzufügen, sodass beim Trennen ausreichend Fläche vorhanden ist, um Kraft auszuüben.
⊙ Um die Fertigung zu erleichtern, fügen Sie Mouse Bites bitte gemäß den Richtlinien hinzu.
Anforderungen
Für nicht konforme Panel-Dateien, die von Kunden bereitgestellt werden, gelten folgende Anforderungen:
① Wenn der Abstand zwischen Mouse Bites in den vom Kunden bereitgestellten Panel-Dateien unzureichend ist, wird unser Engineering-Team ihn ohne Benachrichtigung des Kunden auf mindestens 0,3 mm anpassen (um ausreichende Stabilität zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes Ablösen zu verhindern).
② Bei nicht konformen Designs können wir aufgrund erforderlicher Anpassungen nicht garantieren, dass jede Produktion exakt identisch ist. Daher sind Abweichungen zwischen verschiedenen Chargen möglich. Bitte beachten Sie dies!
③ Bei Panel-Designs, die vom Kunden als Textbeschreibung oder Konturzeichnung ohne Gerber-Dateien spezifiziert werden, nehmen wir eigenständig Anpassungen an nicht konformen Positionen vor (z. B. Mouse Bites, Verbindungspositionen, Abstände usw.). Werkzeuglöcher und Fiducials müssen vom Kunden hinzugefügt werden. Daten, die in den Zeichnungen nicht vorhanden sind, werden von uns nicht ergänzt.
④ Bei vom Kunden als Gerber-Dateien bereitgestellten Panel-Designs müssen erforderliche Werkzeuglöcher oder Fiducials selbst hinzugefügt werden. Nicht in den Zeichnungen enthaltene Daten werden von uns nicht ergänzt. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
⑤ Bei vom Kunden bereitgestellten Panel-Layout-Zeichnungen, bei denen die Einzelleiterplatten (oder Prozesskanten) nicht identisch sind, passt unser Engineering-Team standardmäßig auf eine Null-Abstands-Nutzentrennung an. Bei als Gerber-Dateien gelieferten Panels folgen wir den Spezifikationen der Datei. Klicken Sie hier für weitere Informationen. Informationen zur teilweise gespiegelten Nutzentrennung finden Sie hier.
Ein wichtiger Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Leiterplatten exakt zu Ihrer Schablone und Vorrichtung passen, laden Sie bitte unsere Engineering-Daten aus dem System herunter, um Ihre Schablone und Vorrichtung zu erstellen.
Beispiel-Panel-Layouts
Beliebte Artikel
Weiterlernen
Wie die Ätzfaktor-Kontrolle präzise Leiterbahnbreiten und zuverlässige PCB-Leistung gewährleistet
Wichtige Erkenntnisse Die Beherrschung der Ätzfaktor-Kontrolle ist entscheidend für präzise Leiterbahnbreiten und zuverlässige PCB-Leistung. Durch das Verständnis der Ätzfaktor-Formel und die effektive Steuerung des Unterätzens während des chemischen Ätzprozesses können Designer und Hersteller Abweichungen der Leiterbahnbreite minimieren, eine genaue Impedanz aufrechterhalten und eine hohe Ausbeute in der Produktion sicherstellen – besonders wichtig für Feinstleiter-, Hochgeschwindigkeits- und Impedan......
Intelligentes PCB-Array-Design für höhere Ausbeute und geringere Produktionskosten
Wichtige Erkenntnisse Ein intelligentes PCB-Array-Design ist eine entscheidende Strategie, um eine höhere Fertigungsausbeute und deutlich geringere Produktionskosten zu erzielen. Durch die Optimierung der Panelisierung mit geeignetem Platinenabstand, V-Nutung, Tab-Routing und Mausbissen können Designer die Materialausnutzung um 20-30% dramatisch verbessern, den Produktionsdurchsatz steigern und die Handhabung sowie das Vereinzeln vereinfachen, während mechanische Belastungen und Defekte minimiert werd......
So bereiten Sie perfekte Gerber-Dateien für eine fehlerfreie PCB-Produktion vor
Wichtige Erkenntnisse Verwenden Sie das RS-274X-Format und konsistente Millimeter-Einheiten für alle Dateien. Fügen Sie immer vollständige Schichten hinzu: Kupfer, Lötstopplack, Bestückungsdruck, Platinenumriss und NC-Bohrungen. Überprüfen Sie Ihre Gerber-Dateien vor dem Hochladen in einem Viewer, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Befolgen Sie die DFM-Regeln: korrekte Ringringe, Lötstopplack-Erweiterung und Leiterbahnabstände. Verwenden Sie eine klare Dateibenennung und detaillierte Fertigungshinweise......
Technischer Leitfaden: Leitfaden zur Panelisierung von Mäusebissen
Die herkömmliche Methode der Nutzentrennung verwendet V-Nuten. Für unregelmäßig geformte Leiterplatten oder besondere Anforderungen (z. B. wirtschaftliche SMT-Bestückung von JLCPCB) ist jedoch eine Mausbiss-Nutzentrennung erforderlich, die an die Perforation einer Briefmarke auf einem Umschlag erinnert. Mit dieser Methode nutzierte PCBs werden als „Mouse-Bite-Panels“ oder „Mouse-Bite-Verbindungen“ bezeichnet. Die Mouse-Bite-Nutzentrennung kann als „universelle Nutzentrennung“ bezeichnet werden. Solang......
Technische Anleitung: Standards für die V-Cut-Panelisierung
Für Platinen mit regelmäßigen Formen kann die V-Cut-Panelisierung verwendet werden. Das Verfahren besteht darin, V-förmige Nuten einer bestimmten Tiefe in den Querschnitt des Panels zu schneiden, wodurch sich die Platinen nach der Bestückung leichter trennen lassen. Aufgrund der Art des V-Cuts können nach der Trennung fadenartige Reste zurückbleiben, die leicht abgekratzt werden können. Durch das Ausdehnen und Aufreißen des Materials während der Trennung haben V-Cut-Platinen an den Außenkanten eine le......
Wie Maschinen den PCB-Siebdruck revolutionieren?
Die Schicht aus aufgedrucktem Text, Symbolen, Markierungen und Grafiken auf der Oberfläche einer Leiterplatte (PCB) wird als Siebdruck (Silkscreen) bezeichnet. Im Rahmen des Leiterplattenherstellungsprozesses wird dabei eine spezielle Tinte oder ein tintenähnlicher Stoff auf die PCB-Oberfläche aufgebracht, um Informationen zur Bauteilplatzierung, zur Montage und zur Identifikation bereitzustellen. Beim Herstellen qualitativ hochwertiger Leiterplatten sind Präzision und Genauigkeit entscheidend. Fortsc......