This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie die Ätzfaktor-Kontrolle präzise Leiterbahnbreiten und zuverlässige PCB-Leistung gewährleistet

Ursprünglich veröffentlicht Aug 05, 2026, aktualisiert Aug 05, 2026

13 min

Inhaltsverzeichnis
  • Die Ätzfaktor-Formel und ihre praktische Anwendung
  • Auswirkung des Ätzfaktors auf PCB-Design und -Leistung
  • Professionelle Fertigungstechniken für einen optimalen Ätzfaktor
  • JLCPCBs Expertise im Ätzfaktor-Management
  • FAQ zur Ätzfaktor-Kontrolle
  • Fazit

Wichtige Erkenntnisse

Die Beherrschung der Ätzfaktor-Kontrolle ist entscheidend für präzise Leiterbahnbreiten und zuverlässige PCB-Leistung. Durch das Verständnis der Ätzfaktor-Formel und die effektive Steuerung des Unterätzens während des chemischen Ätzprozesses können Designer und Hersteller Abweichungen der Leiterbahnbreite minimieren, eine genaue Impedanz aufrechterhalten und eine hohe Ausbeute in der Produktion sicherstellen – besonders wichtig für Feinstleiter-, Hochgeschwindigkeits- und Impedanz-kontrollierte Designs.

Haben Sie schon einmal ein PCB mit einer perfekt berechneten Leiterbahnbreite entworfen, nur um dann ein gefertigtes Board mit Leiterbahnen zu erhalten, die etwas schmaler sind als geplant? Der Grund dafür ist fast immer der Ätzfaktor (Etch Factor), ein grundlegender Parameter im PCB-Herstellungsprozess, der bestimmt, wie gut Ihr Design auf das Kupfer des Boards übertragen wird. Der Ätzfaktor ist ein einfaches Zahlenverhältnis, das die Beziehung zwischen dem vertikalen Ätzen (der Tiefe des weggeätzten Kupfers) und dem lateralen Ätzen (dem Unterätzen des Kupfers unter dem Ätzresist) beschreibt. Wenn das Kupfer der chemischen Ätzflüssigkeit ausgesetzt wird, frisst diese nicht nur vertikal in das Kupfer. Sie greift auch lateral unter der Resistschicht an und bildet so eine trapezförmige statt der gewünschten rechteckigen Form.

Etch factor4

Dieses Unterätzen ist ein Phänomen, das beim subtraktiven Ätzen nicht vermieden werden kann. Alle PCB-Hersteller müssen damit umgehen, und der Ätzfaktor misst das Ausmaß der lateralen Erosion im Verhältnis zur beabsichtigten Ätztiefe. Je höher der Ätzfaktor, desto geringer das Unterätzen und desto schärfer die Flanken – genau das, was man bei einem Design mit engen Toleranzen möchte.

Die Beziehung zwischen Ätzfaktor und Leiterbahngenauigkeit

Es besteht eine direkte und messbare Beziehung zwischen dem Ätzfaktor und der endgültigen Leiterbahnbreite. Das Ätzen von 1oz (35um) Kupfer ist ein Durchätzprozess, bei dem das Ätzmittel das Kupfer in einer geraden Linie, 35um tief, angreift. Gleichzeitig unterätzt es jedoch horizontal auf beiden Seiten der Leiterbahn. Wenn der Ätzfaktor beispielsweise 3,0 beträgt, beträgt das laterale Unterätzen die Ätztiefe geteilt durch 3, also etwa 11,7 um pro Seite.

Etch factor2

Dies entspricht einem Verlust von 23,4 um der Gesamtbreite Ihrer Leiterbahn gegenüber den Artwork-Maßen. Wenn Sie eine 150 um (ca. 6 mil) breite Leiterbahn herstellen wollten, würden Sie am Ende 127 um erhalten, was ziemlich weit daneben liegt und Impedanz sowie Stromtragfähigkeit beeinträchtigen kann. Deshalb ist es bei Präzisionsdesigns unerlässlich zu wissen, was der Ätzfaktor im PCB-Herstellungsprozess bedeutet. Damit können Sie direkt feststellen, ob Ihre Impedanz-kontrollierten Leiterbahnen, das Fine-Pitch-BGA-Escape-Routing und HF-Übertragungsleitungen Ihre Zielvorgaben erreichen. Je strenger die Designtoleranzen sind, desto kritischer wird die Kontrolle des Ätzfaktors.

Die Ätzfaktor-Formel und ihre praktische Anwendung

So berechnen Sie den Ätzfaktor

Die Ätzfaktor-Formel ist einfach, muss aber korrekt interpretiert werden, um sie anzuwenden.

Die Formel lautet: Ätzfaktor (EF) = D / U

Wobei:

D = Ätztiefe (vertikal) = zu entfernende Kupferdicke

U = Unterätzung (lateral), die laterale (horizontale) Distanz, die das Ätzmittel auf einer Seite unter dem Resist zurückgelegt hat

Etch factor1

Diese erweiterte Beziehung ist praktischer und kann direkt mit der Leiterbahnbreite in Verbindung gebracht werden: U = D / EF

Gesamtverlust der Leiterbahnbreite = 2 x U = 2D / EF

Entworfene Breite – (2D / EF) = Endgültige Leiterbahnbreite

Lassen Sie uns eine konkrete Berechnung durchgehen. Sie ätzen 1 oz Kupfer (35 um dick), und Ihr Ätzfaktor beträgt 3,5:

  • Ätztiefe (D) = 35 µm
  • Unterätzung pro Seite (U) = 35 / 3,5 = 10 µm
  • Gesamtbreitenverlust = 2 x 10 = 20 um
  • Wenn Ihre entworfene Leiterbahn 200 um breit ist, beträgt die endgültige Leiterbahn = 200 - 20 = 180 um

Dies ist die Berechnung, die Hersteller anwenden, um das Artwork zu kompensieren. Wenn die endgültig benötigte Leiterbahnbreite 180 μm beträgt, legt der Hersteller das Artwork auf 200 um fest und kompensiert so das Unterätzen im Voraus. Diese Art der Kompensation ist in jeder professionellen PCB-Fertigung während der CAM-Verarbeitung Standardpraxis.

Faktoren, die den Ätzfaktor in der Produktion beeinflussen

Der Ätzfaktor ist keine konstante Größe. Er variiert in Abhängigkeit von verschiedenen Prozessparametern, und genau die Kontrolle dieser Parameter unterscheidet den Hochpräzisionshersteller vom einfachen Anbieter. Die Hauptgründe sind folgende:

FaktorAuswirkung auf den ÄtzfaktorTypischer Bereich
KupferdickeDickeres Kupfer = längere Unterätzzeit = niedrigerer EF0,5 oz bis 6 oz (17-210 um)
ÄtzmitteltypAlkalische vs. saure Chemie beeinflusst das UnterätzprofilEF 2,5-4,0 je nach Chemie
ÄtzmittelkonzentrationHöhere Konzentration kann die Richtwirkung verbessernAnwendungsspezifisch
FördergeschwindigkeitHöhere Geschwindigkeit = kürzere Verweilzeit = anderes Unterätzverhältnis1,0-3,5 m/min typisch
SprühdruckHöherer Druck verbessert die Zufuhr von frischem Ätzmittel1,5-3,0 bar typisch
DüsendesignKegel- vs. Fächerdüsen beeinflussen die ÄtzmittelverteilungHerstellerspezifisch
TemperaturHöhere Temperatur = schnelleres Ätzen, aber potenziell mehr Unterätzung45-55 Grad C typisch
KupfertypED-Kupfer vs. Walzkupfer ätzen unterschiedlichAbhängig von der Kornstruktur

Das Zusammenspiel dieser Faktoren bedeutet, dass für einen konstant hohen Ätzfaktor eine präzise Prozesskontrolle erforderlich ist. Selbst kleine Schwankungen bei Ätzmitteltemperatur oder Sprühdruck können das Unterätzprofil verschieben und Ihre endgültigen Leiterbahnmaße verändern.

Auswirkung des Ätzfaktors auf PCB-Design und -Leistung

Auswirkungen auf Impedanzkontrolle und Signalintegrität

Hier wird der Ätzfaktor nicht mehr nur zu einem Fertigungsparameter, sondern zu einem designkritischen Parameter. Die Leiterbahnbreite ist einer der Schlüsselparameter in der Gleichung, die die Impedanz von Impedanz-kontrollierten PCBs bestimmt. Selbst geringfügige Abweichungen von der gewünschten Breite können dazu führen, dass die Impedanz die zulässigen Toleranzen überschreitet.

Etch factor

Der trapezförmige Querschnitt, der durch das Unterätzen entsteht, wirkt sich ebenfalls auf die Impedanz aus und unterscheidet sich von einem perfekten rechteckigen Querschnitt. Die meisten Impedanzrechner haben trapezförmige Leiterbahnmodelle integriert, da das Ätzprofil in der Praxis nie ein perfektes Rechteck ist. Der untere Teil der Leiterbahn (nahe dem Ätzresist) ist entsprechend breiter als der obere, und dieser Breitenunterschied ist ein Faktor, der bei jeder präzisen Impedanzmodellierung berücksichtigt werden sollte. Noch kritischer ist dies bei Differenzialpaaren. Der Ätzfaktor beeinflusst sowohl die Breite der Leiterbahn als auch den Abstand zwischen den Leiterbahnen. Wenn das Unterätzen die Leiterbahnbreite reduziert und gleichzeitig den Abstand vergrößert, ändert sich die Differenzimpedanz stärker als die Single-Ended-Impedanz.

Häufige Probleme durch schlechte Ätzfaktor-Kontrolle

Wenn der Ätzfaktor nicht kontrolliert wird, pflanzen sich verschiedene Probleme durch den Fertigungsprozess bis ins Endprodukt fort:

  • Impedanzabweichung: Leiterbahnbreitenfehler führen, wie oben erwähnt, direkt zu Impedanzfehlanpassungen und damit zu Reflexionen und schlechten Augendiagrammen bei Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
  • Beeinträchtigung der Stromtragfähigkeit: Schmalere Leiterbahnen haben eine geringere Stromtragfähigkeit als geplant. Dies kann zu übermäßigem Spannungsabfall auf der Leiterbahn oder sogar zum Durchbrennen der Leiterbahn führen, wenn sie durch das Stromversorgungsnetz belastet wird.
  • Abstandsverletzungen: Die Breite der Leiterbahnen nimmt ab, der Abstand zwischen den Leiterbahnen nimmt zu. Dies kann harmlos sein, aber der tatsächliche Abstand weicht vom Design ab, und/oder in einigen Situationen kann die Leiterbahnbreite unter die Mindestbreitenanforderungen fallen.
  • Unterätzung verursacht Unterbrechungen bei feinen Strukturen: Bei sehr feinen Leiterbahnen (3-4 mil) kann zu starkes Unterätzen zum vollständigen Durchätzen der schmalen Strukturen führen, was eine Unterbrechung und den Funktionsverlust zur Folge hat.
  • Variation des Ätzfaktors über ein Produktionspanel: Dies kann dazu führen, dass Leiterbahnbreite und/oder Impedanz auf verschiedenen Boards desselben Panels unterschiedlich sind.
  • Ausbeuteverlust und Nacharbeit: Boards, die die Impedanz- oder Durchgangsprüfung aufgrund von Ätzfaktorproblemen nicht bestehen, müssen verschrottet werden, was die Produktionskosten erhöht.

Dies ist kein rein theoretisches Problem. Es handelt sich um reale Fertigungsprobleme, mit denen PCB-Hersteller täglich konfrontiert sind, insbesondere wenn die Designregeln unter 4 mil Leiterbahnbreite und -abstand liegen.

Professionelle Fertigungstechniken für einen optimalen Ätzfaktor

Fortschrittliche Ätzprozesskontrolle und Parameteroptimierung

Um ein möglichst geringes Unterätzen und möglichst präzise Leiterbahnen zu erreichen, nutzen moderne PCB-Fertigungsprozesse einige clevere Tricks. Die Optimierung des Sprühsystems ist die erste Verteidigungslinie. Winkel, Druck und Muster der Ätzmitteldüsen beeinflussen direkt den Kontakt des Ätzmittels mit der Kupferoberfläche. Fächerdüsen mit optimiertem Winkel (normalerweise 15-30 Grad von der Vertikalen) ermöglichen die Zufuhr von frischem Ätzmittel an die Ätzfront, während verbrauchtes Ätzmittel abtransportiert wird. Eine weitere Gleichmäßigkeit über die Panelbreite wird durch oszillierende Düsenanordnungen erreicht.

Etch factor4

Ätzmittel-Managementsysteme überwachen und steuern das chemische Bad kontinuierlich. Zu den wichtigsten Parametern gehören:

  • Spezifisches Gewicht des Ätzmittels (Konzentration), das durch automatische Dosierung in einem engen Prozessfenster gehalten wird
  • Temperaturkontrolle (normalerweise auf 50 +- 2 Grad C für eine gleichmäßige Reaktionsgeschwindigkeit eingestellt)
  • Die pH-Überwachung ist besonders wichtig bei Verwendung alkalischer Ätzmittel (ammoniakalisches Kupferchlorid).
  • Die Konzentration des gelösten Kupfers in der Lösung beeinflusst die Ätzgeschwindigkeit und muss durch Regeneration/Austausch der Lösung kontrolliert werden.
  • Präzise Zeitsteuerung des Ätzendpunkts, um Überätzen zu vermeiden

Die Verweilzeit in der Ätzkammer kann durch die Durchlaufverarbeitung und die variable Geschwindigkeitsregelung gesteuert werden. Dies bildet zusammen mit dem Echtzeit-Feedback eines optischen Inspektionssystems einen geschlossenen Regelkreis, der sich während eines Produktionslaufs an veränderte Bedingungen anpasst.

Material- und Chemiewahl für bessere Ergebnisse

Der Ätzfaktor hängt stark von der verwendeten Ätzchemie ab. In der PCB-Herstellungsindustrie werden zwei weit verbreitete Ätzmittelsysteme eingesetzt, die jeweils einzigartige Eigenschaften haben:

Etch factor5

EigenschaftKupferchlorid (sauer)Ammoniakalisches Kupferchlorid (alkalisch)
Typischer Ätzfaktor3,0-4,02,5-3,5
ÄtzrateMäßigSchnell
UnterätzprofilGeradere SeitenwändeStärker abgerundetes Unterätzen
RegenerationEinfach (HCl + Oxidationsmittel)Komplex (Ammoniak-Gleichgewicht)
Am besten geeignet fürInnenlagen, FeinstleitungenAußenlagen mit Zinn/Blei-Resist
UmwelthandlingEinfachere AbwasserbehandlungAmmoniak-Emissionskontrollen erforderlich
KupferkompatibilitätFunktioniert mit allen ResistsErfordert metallischen Resist (Sn, Sn/Pb)

Für das Feinstleiterätzen von Innenlagen ergeben sich mit saurem Kupferchlorid tendenziell geradere Seitenwandprofile mit einem höheren Ätzfaktor. Alkalische Ätzmittel werden häufiger für Außenlagen verwendet, bei denen nach der Musterplattierung ein Zinn- oder Zinn-Blei-Resist aufgebracht wird.

Neben der Ätzchemie ist auch die Art der Kupferfolie wichtig. Da die Kornstruktur von Reverse-Treated-Folie (RTF) und Very-Low-Profile (VLP) Kupfer glatter ist, lässt es sich lateral vorhersehbarer ätzen als standardmäßiges galvanisch abgeschiedenes Kupfer, was zu einem gleichmäßigeren Ätzergebnis führt. Diese Spezialfolien können eine Verbesserung des Ätzfaktors um 10-15% gegenüber Standardfolien ermöglichen und sind ideal für High-Density-Interconnect (HDI) Designs mit 3/3 mil oder feineren Leiterbahnen und Abständen.

JLCPCBs Expertise im Ätzfaktor-Management

Präzisionsätzausrüstung und strenge Prozesskontrolle

Um Ihr Design in die gewünschten Kupferstrukturen umzusetzen, verfügt JLCPCB über hochmoderne Ätzlinien und Prozesskontrollsysteme. Die Durchlaufätzgeräte verfügen über optimierte Düsenkonfigurationen, kontrollierte Sprühwinkel und -drücke, die eine gleichmäßige Ätzmittelzufuhr über die gesamte Paneloberfläche gewährleisten.

Etch factor3

Die Prozesskontrollinfrastruktur von JLCPCB umfasst automatisierte Ätzmittel-Managementsysteme, die Ätzmittelkonzentration, Temperatur und Kupferbeladung automatisch überwachen. Diese Echtzeitüberwachung hält zusammen mit statistischen Prozesskontrolltechniken (SPC) den Ätzfaktor innerhalb enger und reproduzierbarer Kontrollgrenzen, was für die Bereitstellung reproduzierbarer Leiterbahnbreiten über das gesamte Produktionsvolumen hinweg entscheidend ist. Die Integration von JLCPCB mit EasyEDA optimiert diesen Prozess zusätzlich. Sie können Ihr PCB entwerfen, eine DRC durchführen und die Fertigung in einem einzigen Ökosystem veranlassen. Über das Sofortangebotssystem werden Ihr Kupfergewicht, Ihre Leiterbahnbreiten und Impedanzanforderungen berücksichtigt, und die Ätzfaktorkompensation ist von Anfang an im Fertigungsplan enthalten.

Konsistente Produktion mit hoher Ausbeute und zuverlässigen Leiterbahnmaßen

Die hochwertige Ausrüstung, die optimierte Chemie und die Prozesskontrolle ermöglichen es JLCPCB, die Gleichmäßigkeit der Leiterbahnmaße bei jedem Produktionsvolumen zu gewährleisten. Die Ätzfaktorleistung ist bei einer Bestellung von 5 Prototypen-Boards oder 5.000 Serien-Boards identisch. JLCPCB bietet Impedanz-Testcoupons für Impedanz-kontrollierte Bestellungen auf dem Produktionspanel an. Diese Coupons werden mit TDR-Geräten (Time Domain Reflectometry) gemessen, um sicherzustellen, dass die geätzten Leiterbahnbreiten die gewünschte Impedanz ergeben. Bei diesem Closed-Loop-Verifikationsprozess werden etwaige Ätzfaktorabweichungen (falls sie auftreten) erkannt und korrigiert, bevor Ihre Boards versendet werden.

Vereinfachen Sie Ihre PCB-Produktion mit JLCPCB

Ihr Komplettanbieter für PCB-Fertigung, Bestückung und Bauteile.
Vom Sofortangebot bis zur schnellen Lieferung: Optimieren Sie Ihren Workflow, reduzieren Sie den Abstimmungsaufwand und halten Sie jeden Fertigungsschritt reibungslos in Gang – vom Prototyp bis zur Serienproduktion.Sofortangebot erhalten >

FAQ zur Ätzfaktor-Kontrolle

F: Was ist der Ätzfaktor in der PCB-Herstellung?

Der Ätzfaktor ist das Verhältnis der vertikalen Ätztiefe (entfernte Kupferdicke) zur horizontalen Unterätzung auf einer Seite einer Leiterbahn. Er quantifiziert, wie viel seitliche Erosion während des chemischen Ätzprozesses auftritt. Ein höherer Ätzfaktor bedeutet weniger Unterätzung und genauere Leiterbahnbreiten.

F: Wie berechnet man den Ätzfaktor?

Die Ätzfaktor-Formel lautet EF = D / U, wobei D die Ätztiefe (Kupferdicke) und U die laterale Unterätzung auf einer Seite ist. Wenn Sie beispielsweise 35 um Kupfer durchätzen und die Unterätzung 10 um pro Seite beträgt, ist der Ätzfaktor 35 / 10 = 3,5.

F: Was ist ein guter Ätzfaktor-Wert?

Ein typischer Ätzfaktor in der Produktion liegt zwischen 2,5 und 4,0, abhängig von der Ätzchemie, der Kupferdicke und den Prozessparametern. Für Feinstleiterdesigns (unter 4 mil Leiterbahnbreite und -abstand) ist ein Ätzfaktor von 3,5 oder höher wünschenswert, um die Genauigkeit der Leiterbahnbreite zu erhalten.

F: Beeinflusst die Kupferdicke den Ätzfaktor?

Ja, die Kupferdicke ist einer der bedeutendsten Faktoren. Dickeres Kupfer erfordert eine längere Ätzzeit, was zu mehr lateralem Unterätzen führt. Aus diesem Grund verwenden Feinstleiterdesigns typischerweise dünneres Kupfer (0,5 oz oder 1 oz), um eine bessere Ätzfaktorleistung zu erzielen.

F: Wie wirkt sich der Ätzfaktor auf die Impedanz aus?

Der Ätzfaktor wirkt sich direkt auf die Leiterbahnbreite aus, die eine primäre Variable bei Impedanzberechnungen ist. Eine schlechte Ätzfaktor-Kontrolle kann dazu führen, dass Leiterbahnen schmaler als geplant sind, was die Impedanz über den Zielwert anhebt.

Fazit

Der Ätzfaktor ist einer jener Fertigungsparameter, die im Hintergrund wirken und dennoch einen erheblichen Einfluss auf die Qualität Ihres Endprodukts haben können. Ob Ihr Board wie vorgesehen funktioniert, hängt direkt vom Ätzfaktor ab – von der Leiterbahnbreitengenauigkeit über die Impedanzkontrolle und Signalintegrität bis hin zur Fertigungsausbeute. Die Vertrautheit mit der Ätzfaktor-Formel und den Faktoren, die ihn beeinflussen, ermöglicht es Ihnen, bessere Designentscheidungen zu treffen. Sie können die Diskrepanz zwischen Designabsicht und gefertigtem Produkt reduzieren, indem Sie ein geeignetes Kupfergewicht für Ihre Strukturgröße wählen, das Design auf das erwartete Unterätzen auslegen und einen Hersteller wählen, der Wert auf Prozesskontrolle legt. Die Ätzfaktor-Kontrolle wird in Zukunft noch wichtiger werden, da PCB-Designs immer feiner und enger werden.

Weiterlernen