This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

IoTデバイスとは?仕組み、種類、主要な課題

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

1 min

目次
  • 1.    IoTデバイスとは?
  • 2.    IoTデバイスはどのように動作するのか?
  • 3.    IoTの重要性
  • 4.    IoTデバイスが使用する接続の種類:
  • 5.    IoTはインターネット接続なしで動作できますか?
  • 6.    IoTデバイスの使用は安全ですか?ハッキングされる可能性はありますか?
  • 7.    IoTデバイスの例にはどのようなものがありますか?
  • 結論:

モノのインターネット(IoT)は、身の回りのあらゆるモノがネットワークを介して接続、通信、データ共有できるようにすることで、現代のテクノロジーに革命をもたらしました。IoT(モノのインターネット)という用語は、接続されたデバイスの集合的なネットワークと、デバイスとクラウド間、およびデバイス同士の通信を可能にするテクノロジーを指します。モノのインターネットは、日常の「モノ」をインターネットと統合します。コンピュータエンジニアは1990年代から、身の回りのモノにセンサーやプロセッサを追加してきました。

IoTは、ワイヤレス接続で扇風機や照明のスイッチをオン/オフするだけではありません。これらのデバイスは、ヘルスケア、農業、産業オートメーション、スマートホームなど、さまざまな分野を変革してきました。

1.    IoTデバイスとは?

IoTデバイスとは、センサー、ソフトウェア、ネットワーク接続機能を組み込んだ物理的なオブジェクトであり、データの収集と交換を可能にします。これらのデバイスは、サーモスタットや照明システムなどの単純なスマート家電から、複雑な産業用機械や医療機器まで多岐にわたります。IoTデバイスは、センサー、ガジェット、家電製品、その他の機械などのハードウェアデバイスであり、インターネットを介してデータを収集および交換します。これらは特定のアプリケーション向けにプログラムされており、他のIoTデバイスに組み込むことができます。IoTは、ホームオートメーションだけに関係するものではありません。

例えば、車内のIoTデバイスは前方の交通状況を識別し、あなたがもうすぐ会う予定の人に、遅延が発生することを自動的にメッセージで知らせることができます。

2.    IoTデバイスはどのように動作するのか?

異なるIoTデバイスは異なる機能に使用される場合がありますが、動作方法には共通点があります。まず、IoTデバイスは物理的な世界で発生する事象を感知する物理的なオブジェクトです。これらは統合されたCPU、ネットワークアダプター、ファームウェアを搭載しており、通常はDynamic Host Configuration Protocolサーバーに接続されています。また、ネットワーク上で機能するためにはIPアドレスが必要です。IoTデバイスは、センサー、接続プロトコル、データ処理、ユーザーインターフェースの組み合わせによって機能します。基本的な動作プロセスは以下の通りです。

   ⦁    センシング:デバイスはセンサーを使用して環境からデータを収集します。

   ⦁    処理:マイクロコントローラーまたは組み込みシステムが収集したデータを処理します。

   ⦁    接続:デバイスはWi-Fi、Bluetooth、Zigbee、またはその他のプロトコルを介してデータを送信します。

   ⦁    アクション:受信したデータに基づいて、デバイスはアラートの送信や設定の調整などのアクションを実行します。

   ⦁    ユーザーインタラクション:ユーザーはモバイルアプリケーションやWebインターフェースを通じてデバイスを監視および制御できます。

アクションとユーザーインタラクションのために、IoTデバイスはソフトウェアアプリケーションを通じて設定および管理されます。例えば、スマートフォンのアプリを使って自宅の照明を制御する場合などです。

3.    IoTの重要性

IoTは、物理的な世界がデジタル世界と出会い、互いに協調することを可能にしました。これにより、組織は日常業務を自動化および簡素化することができ、多くのメリットを得られます。このようにして、今や誰でもインターネット接続さえあれば、世界中のどこからでも自宅の家電製品を監視・制御できるようになりました。IoTが年々指数関数的に成長するにつれて、企業はそれが提供する計り知れないビジネス価値を活用しています。以下は、IoTの最も重要な利点の一部です。

   ⦁    新しいビジネスモデルと収益源を生み出すため

   ⦁    IoTデータからのデータ駆動型インサイトを通じてビジネス上の意思決定を改善するため

   ⦁    業務の生産性と効率を向上させるため

   ⦁    顧客体験を向上させるため

IoTデバイスの種類:

IoTデバイスは、その用途に基づいてさまざまなタイプに分類できます。

IoTの段階とレイヤー:

IoTのアーキテクチャは階層的なアプローチに従っており、ここからデータがどのように収集、処理、送信、受信され、最終的にユーザーインターフェースに表示されるかを見ることができます。これには以下が含まれます。

  1. 認識層 – データを収集するセンサーとアクチュエータで構成されます。

   2. ネットワーク層 – さまざまな通信プロトコルを使用してデータ伝送を処理します。

   3. エッジ層 – クラウドに送信する前にデータをローカルで処理します。

   4. クラウド層 – データを保存および分析し、アプリケーションがアクセスできるようにします。

   5. アプリケーション層 – ユーザーがデバイスと対話できるようにするインターフェースです。

4.    IoTデバイスが使用する接続の種類:

IoTデバイスは、以下を含むさまざまな接続タイプを使用します。

5.    IoTはインターネット接続なしで動作できますか?

はい、IoTはインターネット接続なしでも動作可能ですが、一定の制限があります。状況によっては、デバイスは通信チャネルを必要とするだけで、ローカルホストが利用可能であればインターネットなしで動作できます。IoTデバイスが独立して機能できるシナリオには、以下のようなものがあります。

   ⦁    閉じた環境内での通信にセルフホスト型MQTTブローカーを使用する

   ⦁    ローカルなデバイス間通信のためのメッシュネットワークの形成

   ⦁   エッジコンピューティングの採用によるローカルデータ処理

   ⦁    Bluetooth Low Energy(BLE)や近距離無線通信(NFC)などの短距離通信技術の活用

あるいは、Bluetooth、Zigbee、LoRaを使用してローカルネットワークを実装することもできます。

6.    IoTデバイスの使用は安全ですか?ハッキングされる可能性はありますか?

IoTデバイスは大きな利便性と効率性を提供しますが、同時に顕著なセキュリティリスクももたらします。これらのデバイスの多くは、処理能力とメモリが限られているため、堅牢なセキュリティ機能の実装が制限され、固有の脆弱性を抱えています。

不十分なソフトウェアとネットワークセキュリティ:古いファームウェアと不十分なネットワーク保護は、デバイスを脆弱なままにする可能性があります。

プライバシーに関する懸念:IoTデバイスによって収集された個人データへの不正アクセスは、プライバシー侵害につながる可能性があります。

7.    IoTデバイスの例にはどのようなものがありますか?

現在使用されているIoTシステムの例をいくつか見てみましょう。

コネクテッドカー:

   ⦁    レンタカー車両群を監視して燃費を向上させ、コストを削減する。

   ⦁    親が子供の運転行動を追跡するのを支援する。

   ⦁    自動車事故が発生した場合に、自動的に友人や家族に通知する。

   ⦁    車両のメンテナンス必要性を予測し、予防する。

コネクテッドホーム:

   ⦁    使用していないデバイスを自動的にオフにする。

   ⦁    賃貸物件の管理とメンテナンス。

   ⦁    鍵や財布など、置き忘れたアイテムを見つける。

   ⦁    掃除機がけやコーヒーを入れるなどの日常業務を自動化する。

スマートシティ:

   ⦁    空気質と放射線レベルの測定。

   ⦁    スマート照明システムによるエネルギーコストの削減。

   ⦁    橋梁やパイプラインなどの重要なインフラのメンテナンス必要性を検出する。

   ⦁    効率的な駐車管理による利益の増加。

スマートサーモスタットから産業用センサーに至るまで、すべてのIoTデバイスはその中核として信頼性の高いプリント回路基板(PCB)に依存しています。IoTデバイスの複雑化と小型化が進むにつれて、性能、安定性、長期的な耐久性を確保するために高品質なPCB製造が不可欠になります。ウェアラブルセンサーのプロトタイプ作成であれ、スマートホーム製品の規模拡大であれ、迅速かつ正確なPCB製造パートナーを持つことで、開発プロセスを加速できます。JLCPCBは、高度なPCB製造サービスを通じて、世界中のメーカー、スタートアップ、エンジニアを支援しています。

(PCB技術がどのようにIoTデバイスをサポートするかについての詳細は、専用記事をご覧ください)

High Quality PCB Manufactufing One Stop Solution

結論:

結論として、モノのインターネット(IoT)は私たちのテクノロジーとの関わり方を変革し、日常のモノをインターネットに接続し、シームレスな通信と自動化を可能にしました。多くの利点を提供する一方で、セキュリティ、接続性、相互運用性に関する課題に対処する必要があります。適切な実装と保護対策により、IoTは複数の領域にわたって生産性、効率性、利便性を向上させることができます。革新とセキュリティのバランスを取ることで、IoTはよりスマートで、より接続された世界を形成し、個人と産業の両方の体験を向上させる可能性を秘めています。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける