PCB設計におけるザグリ穴
1 min
はじめに
プリント回路基板(PCB)の複雑な世界では、信頼性、精度、実用性が最も重要です。ザグリ穴は見落とされがちですが、PCB設計に不可欠な要素です。この一見基本的な設計上の特徴は、部品の正確な位置合わせと確実な取り付けを行う上で非常に重要です。この記事では、ザグリ穴とその種類、用途、そしてPCB設計にザグリ穴を含めるための最適なテクニックについて説明します。ザグリ穴を知ることで、新しいプリント基板を作る場合でも、古いプリント基板を磨く場合でも、電子機器の一般的な性能と品質を向上させることができます。
ザグリ穴とは?
ザグリ穴は、開口部が円筒形の凹部または膨張を示す穴の1つです。ネジ、ボルト、またはその他の固定機構の頭に合うように設計され、この凹みにより、部品はPCB表面と完全に同じ高さか、またはやや下に配置されます。ザグリ穴は主に、部品が適切な高さに位置することを保証し、回路基板やエンクロージャの他の部分と干渉しない、効果的で安全な取り付けポイントを提供する役割を果たします。
ザグリ穴の種類
標準ザグリ穴
従来のPCBアプリケーションで一般的に使用されている標準的なザグリ穴は、ファスナーや通常のネジの頭が収まるように設計されています。これらの穴は、表面との面一のフィットを保証し、PCBにアイテムまたはコンポーネントを接続する簡単な方法を提供します。
精密ザグリ穴
精密ザグリ穴の精度を高めることで、高精度な用途で必要とされる一定の公差を満たすことができます。高周波や高精度の電気機器のように、完璧なアライメントと適合が絶対的に重要な状況では、これらの穴は絶対に重要です。高精度のザグリ穴は、アライメントの問題を防ぎ、回路の完全性を維持するのに役立ちます。
ブラインドザグリ穴
ブラインド・ザグリ穴は、PCB上を部分的に通過するだけです。むしろ、限られた深さまで沈んでいます。この種のザグリ穴は、穴が凹んでいなければならないが、基板全体を貫通してはならない場合に採用される。プリント基板の反対側へのアクセスが実用的でない、または必要でない用途では、ブラインド・ザグリ穴が使用されます。
PCB設計におけるザグリ穴の重要性
PCB設計において、ザグリ穴にはいくつかの重要な利点があります:
部品の安定性
ザグリ穴は、部品に安定した取り付け面を与えるために使用されます。ザグリ穴は、部品がしっかりと固定され、動作中に動いたりずれたりしないことを保証することで、回路の完全性と機能性を維持するのに役立ちます。信頼できる性能と機械的故障の防止は、この安定性にかかっています。
表面フラッシュマウント
ザグリ穴により、部品はPCB表面とフラットになります。不用意な接触や損傷の可能性が低くなるだけでなく、より専門的できれいな外観になります。また、部品の適切な位置合わせや、PCBまたはその容器の他の部分との干渉を防ぐためにも、フラッシュフィットが役立ちます。
損傷の防止
ザグリ穴は、取り付け位置の制御を可能にし、デリケートな部品への危害を防ぎます。リセスは、取り付け金具が不必要にPCBや部品を押さないことを保証し、したがって機械的ストレスと起こりうる損傷リスクを低減します。
ザグリ穴の用途
PCB設計では、ザグリ穴はいくつかの異なる状況で有用性を見出します:
コネクタの実装
PCBにコネクタを実装する場合、ザグリ穴が必要になることがあります。ザグリ穴は、安全で正確に位置合わせされた取り付けポイントを提供することで、信頼性の高い電気接続を保証し、ミスアライメントや接続の緩みなどの問題を防ぎます。
ヒートシンクの取り付け
ザグリ穴は、ヒートシンクをPCBに接続するために、ハイパワー電子アプリケーションで使用されます。ザグリ穴は、ヒートシンクの確実な取り付けと効率的な熱分散を保証し、過熱を抑えて安定した動作を維持するのに役立ちます。したがって、ヒートシンクは部品から発生する熱を放散するために不可欠です。
エンクロージャー内のPCBの固定
PCBは、多くの場合、ザグリ穴を使用してエンクロージャまたはシャーシ内に安全に収納されます。ザグリ穴は、PCBがエンクロージャ内に正しく配置されることを保証し、一貫した取り付けポイントを提供することで物理的な損傷からPCBを保護するのに役立ちます。
機械部品の固定
ザグリ穴は、PCB設計にモーターやアクチュエーターなどの機械部品を含める際に安全な取り付けポイントを提供します。これにより、PCBへの機械部品の強力な取り付けが保証され、機械的ストレスやミスアライメントのない効率的な動作が実現します。
狭いスペースでの部品取り付け
ザグリ穴は、設計者に限られたスペースでの正確な部品取り付けを提供します。ザグリ穴は、部品が設計限界内に適切に収まることを保証し、制限された領域で部品を使用できるようにすることで、限られたスペースを最大限に活用するのに役立ちます。
光学部品の位置合わせ
ザグリ穴は、カメラやセンサーなどの光学部品の正確なアライメントと位置決めを保証するために使用できます。光学システムでは、完璧な性能は適切なアライメントに依存し、また、測定や撮像の精度を保証します。
ザグリ穴設計のベストプラクティス
ザグリ穴の利点を最適化し、最高の性能を保証するために、以下の推奨事項をご覧ください:
正しいサイズの決定
ザグリ穴が、使用するファスナーや部品に正確に適合するようにします。良好な適合とアライメントを保証するために、ザグリ穴の深さと直径は、ねじ、ボルト、その他の取り付け金具の深さと直径に合わせる必要があります。
公差を考慮する
ザグリ穴だけでなく、取り付ける部品の公差も考慮してください。適合と位置合わせがうまくいくかどうかは、複数の寸法の精度に依存するため、ミスアライメントや干渉の危険性が低くなります。
適切なドリル技術を使用する
カウンターボア用の穴を正確に開ける。これは、適切な機器と設定を使用することによって必要な寸法を維持し、プリント基板の損傷やミスアライメントなどの問題を防ぐことを意味します。
干渉のチェック
ザグリ穴が他のPCBトレースや部品と干渉しないことを確認します。干渉を回避し、ザグリ穴が一般的な設計で期待される性能を発揮するかどうかは、適切なプランニングとレイアウトにかかっています。
プロトタイプによる検証
設計のプロトタイプを作成することで、ザグリ穴が期待通りに動作することを確認できます。量産前に必要な変更を行うことで、プロトタイピングは、最終設計がすべての性能と信頼性の基準を満たすことを保証します。
⦁ ザグリ穴と他の穴タイプの比較
ザグリ穴と他の穴タイプのバリエーションを知ることで、設計要件に適したソリューションを選択できます:
スルーホールVSザグリ穴
ザグリ穴が表面に凹みを示すのに対し、スルーホールはPCB上を完全に通過します。スルーホールが基本的な取り付けや接続ポイントを提供するのに対し、ザグリ穴はフラッシュフィットが必要な特定の取り付け用途に使用されます。
ブラインドホールVSザグリ穴
ザグリ穴と同様、ブラインドホールはPCBを貫通しません。ブラインドホールは通常、貫通を必要としない他の用途に利用されますが、ザグリ穴は特定の取り付け金具用の円筒形のくぼみを備えています。
結論
PCB設計の重要な部分であるザグリ穴は、部品の取り付けと位置合わせに必要な機能を提供します。高品質で信頼性の高い設計を実現するためのザグリ穴の重要性は、フラッシュフィット、安定性、損傷防止を保証する役割によって示されます。ザグリ穴の種類、その用途、およびそれらを統合するためのベストプラクティスを理解することは、設計者が電子機器の一般的な寿命と性能を向上させるのに役立ちます。ザグリ穴は、コネクタの取り付け、ヒートシンクの固定、機械部品の統合など、現代のPCB設計において非常に重要であり、電子システムの効率と有効性を確保するのに役立ちます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......