電気回路図を理解する:包括的なガイド
1 min
- 回路をグラフィカルに表現する方法
- 簡単な回路の読み方
- プロフェッショナルな外観の回路図を設計する方法
電気回路図を理解する:包括的なガイド
電気回路図は、電気システムを理解し、問題を解決するために不可欠です。電気技師であろうとエンジニアであろうと、回路図の読み方を学ぶことは貴重なスキルです。
電気回路図とは何ですか?
電気回路図は、標準化された記号を使用してコンポーネントと接続を記述した電気回路のグラフィック表現です。回路図は、回路の設計と機能を伝えることで、回路がどのように機能するかをより簡単に理解できるようにします。
記号は回路図の基本であり、エンジニア、電気技師、技術者が文書なしで回路の機能を理解できるようにします。 これらの記号は国際的に標準化されており、言語や地域によって回路図を解釈することができます。
一般的に電気回路図に見られる主な要素は以下の通りです。
1.記号:標準化された記号は、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、電源などのコンポーネントを表すために使用されます。さまざまな記号とその背後にある設計物理学に関する詳細な記事がここに添付されています。
[JLCPCBに掲載された https://docs.google.com/document/d/1szv5Qb9I56Ku1AH6qOPvkEOyhqZWksJSx3QfpNPh8ko/edit のリンク ]。
2.線:線は、コンポーネント間の電気的接続またはワイヤを表します。回路内のコンポーネントが電気的にどのように接続されているかを示します。
3.ノード:2つ以上のコンポーネントまたはワイヤが接続されているポイントです。上の図のように、多くの場合、点や接合部で表されます。
4.ラベルと注釈:これは、コンポーネントの値(抵抗(オーム)、静電容量(ファラド)、部品番号、または回路の動作に関する具体的な注意事項などの追加情報を提供します。
5.電源とアース:電源とアース接続ポイントを示す記号は、通常、回路が電源に接続されている場所を示すために含まれています。
電気回路図は、エンジニア、技術者、愛好家にとって不可欠なツールであり、電気回路の動作を理解し、分析するための明確で簡潔な方法を提供します。電気システムの設計、構築、トラブルシューティングに使用されます。
回路の基本を理解する
回路図を読むには、さまざまな概念とコンポーネントの確かな理解が必要です。必要な知識に関する包括的なガイドがあります。
基本的な電気的概念:オームの法則は、2点間の導体を流れる電流(I:電荷の流れ)は、2点を通る電圧(V:2点間の電位差)に正比例し、抵抗(R:電流の流れに対する抵抗)に反比例すると述べています。これは式(V = IR)で表されます。
コンポーネントの動作原理:さまざまな回路記号は、回路内の実際のデバイスまたはワイヤを表すために使用されます。これらの電気回路図を正確に解釈する専門知識を持つことが重要です。誤解はエラーにつながる可能性があるためです。 たとえば、抵抗は電流スケールの値によって決まります。コンデンサは、DC値の分離、バイパス、遮断などの目的で使用されます。
直列および並列回路:直列および並列配置におけるコンポーネントの動作を理解します。
回路の流れを読む: 信号が回路に出入りする場所を特定し、電流が回路をどのように流れるかを理解することで、回路の動作を判断するのに役立ちます
SI単位に精通している:すべての科学分野は、普遍的に受け入れられているSI単位の標準チャートに依存しています。残念ながら、多くの電気技師はこれらの単位の重要性を見落としています。すべての電気技師がこのチャートを解釈できることが不可欠です。 そうすることで、さまざまな電気量の測定単位を理解するのに役立ちます。抵抗のSI単位はオーム、静電容量のSI単位はファラド、インダクタンスのSI単位はヘンリーです。
極性:一部の回路には極性があります。これらは正と負の電荷を持っています。極性を理解することが重要です。常に「同じ電荷は押し出す」「異なる電荷は引き寄せる」という法則に従う必要があります。 つまり、負電荷は正電荷を引き寄せ、その逆も同様です。ほとんどのコンポーネントは本質的に極性があります。例えば、ダイオード、BJT、コンデンサ、LEDなどがあります
実際のアプリケーション:詳細な仕様については、コンポーネントのデータシートを使用してください。マルチメータなどのツールを使用して回路の動作を確認することで、設計やトラブルシューティングに役立ちます。
これらの概念を習得することで、回路図を効果的に読み、理解し、電子回路の製作、トラブルシューティング、設計を行うことができます。
回路をグラフィカルに表現する方法
回路を表現する方法は2つあります。1つはブロック図を使用すること、もう1つは回路図を使用することです。 どちらにも長所と短所があります。回路図では、すべての回路コンポーネント、接続、および配置が明確に表示されますが、ブロック図の方法では、内部回路を知ることができません。 ブロック図は、特定の方法ではなく、一般的に回路の機能を理解するのに役立ちます。
ブロック図:
エンジニアや技術者は、さまざまなアプリケーションでブロック図を利用します。通常、ブロック図は、より大きなデバイス内の小さな回路間、または複雑なシステムの複数のデバイス間の接続を示します。ブロック図は、電子回路の基本的な動作を示すため、機能図とも呼ばれます。機能図は、デバイスの機能の基本的な説明を提供し、回路図に表示されるより詳細な情報の前兆として機能します。
概略図:
上記のブロック図のオーディオ・アンプ・ブロックを開いて、内部に何があるかを見てみましょう。 標準的な回路図作成の慣習によれば、すべてのコンポーネントには、固有の英数字のラベルを付けて指定する必要があります。コンポーネントは、回路図記号と値の指定、または業界標準の部品指定によってのみ識別されます。
提供された例を使用すると、トランジスタが2N2222タイプで、抵抗が470、33k(33,000)、330k(330,000)、680オームであることがわかります。入力コンデンサは0.01マイクロファラド(μF)、出力コンデンサは0.1μFです。470Ωの抵抗に接続されたエミッタコンデンサは4.7μFです。 これは上記のブロック図の1つの構成要素に過ぎません。ブロック図は一般的に抽象的なもので、実際の回路接続を簡略化するために使用されます。
簡単な回路の読み方
上記の回路の目的を簡単に説明します。 これは、分圧器コモンエミッター構成の増幅回路です。回路の増幅は、回路内部の抵抗によって決定され、本やデータシートに記載されている設計式を使用して計算できます。
回路を左から右に読むと、入力信号はC2に与えられ、C2はデカップリングコンデンサとして機能し、AC信号のみを増幅のために通過させます。R3とR2はトランジスタのバイアスポイントを設定し、アクティブ増幅領域に配置します。R1とC1はフィードバック抵抗とバイパスコンデンサとして機能し、回路に安定性を提供します。トランジスタコレクタは出力として機能し、わずかな利得で信号を増幅します。R4はローディング用に接続されたローディング抵抗です。最後に、C3はAC増幅出力を生成するために使用されます。
回路図の読み方と解釈方法
回路図には複数の回路ブロックが含まれている場合があり、左から右へ、または上から下へ読むことができます。多くの場合、回路図には繰り返しパターンがあります。基本的な記号とその機能を理解することで、これらのパターンを認識し、複雑な回路図の解釈を簡素化することができます。
4つのセクションに分かれており、各セクションはその用途に応じて適切なラベルが付けられています。この回路は、最大電流定格が1.5アンペアの3.7リチウムイオン電池を充電するためのものです。
セクション1:入力
2ピンコネクタは2つの異なるコンデンサに接続され、バッテリー充電を外部電源に接続するために使用されます。VINネットラベルは、配線なしで1つのブロックを別のブロックと接続するために使用されます。このようにして、読みやすく、修正が容易で、全体的に時間を節約するきれいな回路図を設計することができます。
セクション2:メインIC
17ピンICで、すべての接続はICデータシートに記載されている通りに行うことができ、2つのLEDは充電表示目的で使用されます。接地、ネットラベル、ワイヤーを正しく見ることができます。ほとんどの場合、大きな回路を設計する際には、回路全体をこのタイプの小さなブロックに分割し、接続にネットラベルを使用することをお勧めします。
セクション3:充電制御
充電制御回路はICを制御するために使用され、ICのデータシートに記載されている値と接続に従って設計されています。ダイオード付きのインダクタとコンデンサはバック変換で動作します。他のコンデンサは出力電圧を安定させるために使用され、R10_CC_CTRL抵抗は最大電流を1.5Aに設定します。
セクション4:出力
ここでは2つのコネクタが使用されます。1つは出力用で、バッテリーに接続して充電します。2つ目は、2つのバッテリー(1S/2S)のいずれかを選択します。1つのセルまたは2つのセル。
電源ノイズの問題により、異なる値の入力コンデンサと出力コンデンサが2つ以上使用されることがあります。これらのコンデンサは、すべてのノイズをグランドにバイパスし、回路をEMI(電磁ノイズ)フリーにします。
プロフェッショナルな外観の回路図を設計する方法
ワイヤーは、コンポーネントを相互に接続するために使用されるため、回路図のヒーローです。クリーンで適切にラベル付けされた回路の可読性と再現性は、ランダムな回路よりも優れています。回路図におけるワイヤと接続のいくつかの重要な側面:
整理:ワイヤを論理的に整理し、各機能を表す適切なラベルを付けて、電流が意図した経路に流れるようにします。
色:一部の電子回路図では、ワイヤーに特定の属性を表す色分けが施されている場合があります。これは、電源、アース、信号接続などの迅速な識別に役立ちます。
終端:電線と部品間の接続は、多くの場合、点や接合部で表され、電流が合流または分離される回路の重要なポイントです。
ネットラベルルーティング:特定の電気接続やノードを識別し、名前を付けることで、描画されるワイヤの数を減らし、図を簡素化します。回路図を視覚的に乱雑にすることなく、どのポイントが電気的に接続されているかを明確に表示するのに役立ちます。
回路図を使ったトラブルシューティング
セクションの分離:トラブルシューティング時に回路図を使用して、回路の特定のセクションを分離します。これにより、潜在的な問題を絞り込み、障害のあるコンポーネントをより効率的に見つけることができます。
接続の確認: コンポーネント間の接続を検査します。回路の断線、緩い接続、または故障している可能性のあるコンポーネントを探します。
電圧と電流:回路図を使用して、回路のさまざまなポイントで予想される電圧と電流値を理解します。この情報は、問題を診断する際に非常に重要です。
演習とリソース
簡単な回路で作業して、電気回路図を読む練習をしましょう。基本的な回路の回路図を作成することで、理解を深めましょう。オンラインリソース、チュートリアル、および電気回路図の読み方に関する追加的なガイダンスを提供するインタラクティブなツールを探索してください。JLCPCBのようなウェブサイトでは、回路図、シンボル、PCB設計の概念を詳細に説明するブログ記事を提供しています。
結論
電気回路図を読むことは、電子または電気システムを扱う人にとって基本的なスキルです。記号に慣れ、回路の流れを理解し、実際の例を練習することで、これらの重要な青写真を解釈する自信を得ることができます。電子分野でキャリアを積んでいる場合でも、単にDIYスキルを向上させたい場合でも、電気回路図を読む能力は、電気システムを理解し、作業する上で多くの可能性を開きます。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......