This website requires JavaScript.
クーポン アプリのダウンロード
発送先
ブログ

PCB設計におけるパッドはんだ付けの役割

初出公開日 Apr 01, 2025, 更新日 Dec 29, 2025

1 min

はじめに

パッドはんだ付けは、プリント基板(PCB)、特に表面実装デバイス(SMD)の製造に使用される重要な方法です。電子機器の小型化・複雑化に伴い、パッドはんだ付けの信頼性と精度はますます重要になっています。この記事では、PCB設計におけるパッドはんだ付けの価値、はんだパッドの種類、信頼性の高い接続を得るための最適な技術、および典型的なプロセスの難点について説明します。

パッドはんだ付けとは?

PCBにおいて、パッドはんだ付けはSMD部品のパッドと端子の間にはんだ接合を構築する技術です。これらのパッドは、PCB上の導電性の場所で、部品がはんだ付けされ、配置されます。これらのはんだ接合は、回路内の機械的安定性と電気的導通を保証するため、その品質は絶対に重要です。

産業機器から携帯電話に至るまで、多くの電気機器はパッドはんだ付けに依存して機能しています。正しいパッドはんだ付け方法は、堅牢で環境ストレスに耐える接続を保証することで、電子アセンブリの寿命と性能を向上させます。

はんだパッドの種類

⦁ スルーホールパッド:

スルーホールパッド:従来のPCB設計では、部品のリード線が基板を横切るように配置される。はんだはPCBの上面と下面に付けられますが、このパッドにはリード線を通す穴があります。スルーホール・パッドは機械的強度が高いが、フットプリントが大きいため、最近の設計では使用頻度が低い。

⦁ 表面実装パッド:

表面実装パッドはSMD部品用に設計されており、リード穴を必要とせず、PCB表面に直接配置される。小型、軽量、高効率の電子機器は表面実装パッドに依存している。

⦁ サーマルパッド:

サーマルパッドと呼ばれる特別に設計された表面実装パッドは、集積回路やパワートランジスタを含むデバイスからの熱を拡散するのに役立ちます。これらのパッドは通常、PCB 内部の大きな銅プレー ンにリンクしており、熱の運搬を助ける。そのため、過熱を防ぎ、安定した機能を確保することができます。

PCB設計におけるパッドはんだ付けの重要性

PCBの機械的および電気的完全性は、パッドはんだ付けに決定的に依存します。PCB設計においてパッドはんだ付けが必要な主な理由は以下の通りです:

⦁ 電気的接続性:

電気的接続性:はんだパッドは、ほとんどの場合、部品とPCB間の一貫した電気的接続を提供する役割を果たします。パッドのはんだ付けが不十分な場合、回路の完全な故障、信号の低下、断続的な接続などの結果を引き起こす可能性があります。

⦁ 機械的安定性:

はんだパッドは部品を機械的に支え、しっかりと固定します。強力なはんだ接合は、振動や機械的衝撃に弱いアプリケーションで部品が外れるのを防ぎ、関連性を確保します。

⦁ 熱管理:

はんだパッドは、電気的な接続だけでなく、熱の制御にも役立ちます。正しいはんだ付け方法とパッド設計は、繊細な部品から熱を分散させ、部品の寿命と性能を延ばします。

パッドはんだ付けのベストプラクティス

⦁ パワーピンの近接:

集積回路では、抵抗とコンデンサを電源ピンの近くに配置する。こうすることで、ノイズや電圧のばらつきを抑え、回路内で一定の動作が保証されます。正しい位置に配置することで、PCB全般の信頼性が向上し、電磁干渉の可能性が低くなる。

⦁ コンポーネントのグループ化:

設計を簡素化し、シグナルインテグリティを向上させるために、同じような素子をグループ化します。使用目的に応じて素子をグループ化することで、設計プロセスが容易になり、複数の回路間のクロストークや信号干渉が起こりにくくなります。

⦁ 熱管理:

過熱を避け、最高の性能を維持するために、部品間の十分な距離を保証する。過熱ははんだ接合不良や部品損傷の原因となるため、大電力や高密度のシステムでは適切な熱管理が絶対不可欠です。

⦁ はんだパッドの設計:

強力なはんだ接合は、はんだパッドの設計に大きく依存します。部品のリードに適したパッドは、適切なはんだフィレットを形成するのに十分な表面積を持つべきです。また、リフロー時にはんだが均等に流れるよう、パッドの形状や向きも適切でなければなりません。

⦁ はんだペーストの塗布:

信頼性の高いはんだ接合は、各パッドに適切な量のはんだペーストを塗布できるかどうかにかかっています。ソルダーペーストの量が少なすぎると接合部が弱くなり、多すぎるとパッド間のブリッジの原因となります。ステンシルを使用してソルダーペーストを塗布することで、全体的に安定した塗布が保証されます。

⦁ リフローはんだ付けプロセス:

リフローはんだ付け工程:リフローはんだ付け工程は、はんだペーストを溶かしてはんだ接合を形成する工程で、慎重に管理される。リフロー炉の温度プロファイルを最適化することで、部品を損なうことなく、はんだペーストが溶融し、均一に流れることが保証されます。

パッドはんだ付けにおける一般的な課題

⦁ はんだブリッジ:

余分なはんだが近くのパッドをつないで短絡回路を作ると、はんだブリッジが生じます。適切な量のはんだペーストを使用し、挿入時に部品の正確なアライメントを保証することで、これを防ぐことができます。

⦁ コールドソルダー・ジョイント:

はんだが完全に溶融しなかったり、パッドや部品のリード上に流れたりすると、コールドソルダー・ジョ イントと呼ばれる弱い接続が生じます。はんだパッドの設計が不適切であったり、リフロー工程での熱量が不十分であったりすると、この問題が発生します。コールドジョイントは信頼性を保証するために作り直す必要があり、故障しやすい。

⦁ ツームストーニング:

表面実装部品の一端がリフロー中にパッドから浮き上がり、墓石状になること。不均一な加熱は、はんだペーストの不均一な塗布やパッドサイズのばらつきに起因する。良好なパッド設計と一貫したはんだペースト塗布は、 墓石現象の防止に役立ちます。

⦁ 層間剥離:

はんだ付けにおける層間剥離とは、過度の熱や機械的なひずみによってPCB層が剥離することです。これは、PCBとその部品の完全性を損なう可能性があります。適切な取り扱い方法と制御されたリフロープロセスにより、層間剥離のリスクを低減することができます。

パッドはんだ付けの用途

パッドはんだ付けは、異なるニーズを持つ複数の業界に適用される柔軟な方法です:

⦁ コンシューマー・エレクトロニクス:

パッドはんだ付けは、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのデバイス組み立てに使用されています。これらの機器は小型であるため、限られた領域での確実な接続を保証するために、正確なパッドはんだ付け方法が求められます。民生用電子機器は定期的に使用され、取り扱われるため、適切なパッドはんだ付けにより、その機能を長持ちさせることができます。

⦁ 車載エレクトロニクス:

自動車用電子機器:パッドはんだ付けは、エンジン制御ユニット、インフォテインメント・システム、エアバッグを含む安全対策などの部品を接続する自動車用途で使用されています。温度変化、振動、湿気に耐える強固なはんだ接合は、自動車の厳しい使用環境において必要です。

⦁ 産業機器:

産業機器:パッドはんだ付けは、電子部品の信頼性を保証するために産業機械や制御システムで使用される方法です。これらのシステムは一般的に、高温や電気ノイズのある過酷な条件で動作するため、パッドのはんだ付け品質はシステムの完全性を維持するために非常に重要です。

⦁ 医療機器:

医療機器:パッドはんだ付けは、患者用モニター、埋め込み機器、診断機器などの部品を接続する医療機器に応用されています。これらのはんだ接合部の精度と信頼性は、あらゆる状況下で正確に動作しなければならない医療機器の安全性と有効性を保証するために絶対に不可欠です。

正しいパッドはんだ付け技術の選択

正しいパッドはんだ付け技術を選択するには、多くの重要な要素が必要です:

⦁ コンポーネントの仕様:

部品の仕様:電圧、電流、公差レベルなどの部品特性が回路のニーズに合っていること。理想的な回路性能は、これらの要素が適切に整うかどうかにかかっている。

⦁ 環境への配慮:

温度、湿度、汚染の可能性を含む動作環境に耐えられる部品を選ぶには、十分な配慮が必要です。特に産業用や車載用では、これは極めて重要である。

⦁ 入手性とコスト:

要求される性能と信頼性が、部品の入手可能性とコストと釣り合うようにすることは、最終設計が効率的で安価であることを保証するのに役立つ。プロジェクト全体の予算は、費用対効果の高い部品の選択によって大きく左右されます。

Accelerate Your PCB Projects with JLCPCB

結論

PCB設計の基本機能であるパッドはんだ付けは、電子機器の寿命、信頼性、性能に直接影響します。コンシューマーエレクトロニクス、自動車システム、産業機器、医療機器のいずれにおいても、パッドはんだ付けの品質が製品の成功を左右します。

エンジニアや設計者は、いくつかのはんだ付けプロセスを知り、ベストプラクティスを採用し、共通の問題に取り組むことで、PCB設計が品質と性能の最高基準を満たすようにすることができます。パッドはんだ付けは、より小さく、より強力で、より効率的な電気デバイスを製造する技術の発展に伴い、ますます重要になります。

Get Free Quote with JLCPCB

学び続ける