電子機器設計における回路シミュレータの役割
1 min
- 回路シミュレーションとは何か?
- 回路シミュレーションの必要性:
- 回路シミュレーションの種類:
- シミュレーションのレベル:
- シミュレーションにおける解析の種類:
- 回路シミュレーションの利点:
- 一般的なシミュレーションソフトウェア:
- 結論:
電子回路や電気回路の製作は、時間がかかり、技術的に高度な要求があり、さらに費用もかかるものです。電子回路を作成した後、設計者はその機能を確認し、必要な調整を行うために、回路の機能性をテストしなければなりません。実際の基板と部品で回路を作る代わりに、回路の数学的記述を得ることができたらどうでしょうか?これが回路シミュレーションの背後にある考え方です。本記事ではこのテーマを概観し、さまざまな種類の回路シミュレーションを見ていきます。
回路シミュレーションが精巧さと性能の両面で進歩し、設計中の生産性が大幅に向上したことは驚くには当たりません。その結果は、開発速度の向上だけでなく、ユーザーが回路を素早く構築し、プローブし、解析できる容易さによる、より徹底した設計にもつながっています。概念実証であれ改訂であれ、回路シミュレーションは現代のPCB設計に紛れもない枠組みを提供します。このようにして、回路内でさまざまな部品を置き換えてその性能をテストおよび検証します。See what type of electronics components and symbols シミュレーションを実行できる電子部品や記号の種類と、それらがどのように機能するかを見てみましょう。
回路シミュレーションとは何か?
日々リリースされる膨大な家電製品、デバイス、ガジェットのために、円滑な製造プロセスを確保し、さまざまな技術標準や規則に準拠することが不可欠です。PCB設計だけでなく、シミュレーションはエンジニアリングのあらゆる分野で非常に重要な役割を果たしています。エレクトロニクスでは、実際に(実体のある部品で)回路を作ることなく、その性能を研究するために回路の数学的モデルを作成します。数学的方程式を用いて回路をモデル化し、電子回路や電気回路の設計を検証・確認するこの方法は、回路シミュレーションと呼ばれます。
回路シミュレーションを、論理シミュレーションや機能シミュレーションなどの他の種類のシミュレーションと比較評価すると、さまざまな回路部品の詳細な物理モデル(数学的方程式の形で)を用いて、複雑な代数方程式や微分方程式を解きます。その結果は、ノード電圧や部品電流の正確な時間波形を用いた精密なシミュレーションとなります。つまり、基本的なレベルでは、シミュレータは数学的方程式を解き、さまざまなプロットの形で結果を提示しているのです。
回路シミュレーションの必要性:
回路シミュレーションを使えば、回路を作ることなくその能力を評価できることは明らかです。
- コスト効率: 回路シミュレーションはコスト効率が良く、時間も節約できます。ソフトウェアの助けを借りて、複雑な回路を素早く設計できます。これにより、設計エンジニアや企業は時間と費用の両方を大幅に節約できます。
- 簡単な検証: シミュレーション結果に基づいて回路を簡単に再設計できます。シミュレーションと設計の各段階で、エンジニアは回路の性能を確認し、理論的な応答と比較できます。
- 簡単な変更: 回路シミュレーションソフトウェアは、新しいアイデアや概念の出発点です。PCBを作成することなく、既存のものを変更することも可能です。
物理的なプロービングやオシロスコープの波形観測と同様のことを、回路シミュレーションでも行えます。回路内のさまざまな場所をプローブし、シミュレーションで波形を確認するのは簡単です。
回路シミュレーションの種類:
次に、回路シミュレーションに見られるさまざまな種類を見てみましょう。シミュレーションは以下の3つの方法に分類できます:
1) アナログ回路シミュレーション
2) デジタル回路シミュレーション
3) 混合モード回路シミュレーション
1) アナログシミュレーション:
名前が示すように、アナログシミュレーションは通常、アナログ部品と信号を使用します。このタイプのシミュレーションでは、周波数領域(AC)、時間領域(過渡)、および非線形静止(DC)モードで動作するために、数学的モデルが極めて正確でなければなりません。SPICE、FastSPICE、およびFastSPICEは、回路の動作を研究するために非常に正確な線形および非線形部品モデルを利用する、よく知られた2つのアナログシミュレータです。
2) デジタルシミュレーション:
アナログシミュレータの複雑な数学的モデルと比較すると、デジタルシミュレータは比較的単純です。VerilogやVHDLなどのHDLがデジタルシミュレーションの基礎を構成します。継続的に変化する信号が必要なアナログシミュレータとは対照的に、デジタルシミュレーションでは実際には2つの異なる電圧レベルで作業します。デジタルエレクトロニクスでは、これらは論理0と論理1と呼ばれます。ここでは機能チェックだけでなく、STA(静的タイミング解析)が重要な役割を果たします。これはセットアップ、ホールド、および最大伝播遅延の決定に役立ちます。
3) 混合モードシミュレーション:
これはデジタルシミュレーションとアナログシミュレーションの両方を組み合わせたものです。このタイプのシミュレーションは、混合回路システムの設計と解析に非常に有益です。混合モードシミュレーションでは、デジタル部分とアナログ部分は、それぞれ独自の計測器とソースを持つ別個の実体です。
シミュレーションのレベル:
前のセクションでは、さまざまな種類のシミュレーション回路について説明しました。これらの種類は、回路の性質と、従う必要のある解析手順を定義します。回路の抽象度と複雑さによって、さまざまなシミュレーションレベルを指定することもできます。
ブロックレベルシミュレーション: 使用したシミュレーションは、機能部分を異なるブロックに分離し、ブロックに対して統一的にシミュレーションを実行しました。これはモジュラー設計に不可欠であり、他の回路に既に存在する機能ブロックの再利用を支援します。
チップレベルシミュレーション: 名前が示すように、チップレベルシミュレータでは、1つの集積回路(チップ)を取り上げ、その機能を単一のユニットとしてモデル化します。これは、チップが意図したとおりに動作することを保証するのに役立ちます。
シミュレーションにおける解析の種類:
1. 過渡解析:
このシミュレーションは時間経過に伴う回路の動作を調べ、エンジニアが信号の変動、起動条件、時間依存の動作を理解するのに役立ちます。出力は時間に対してプロットされます。
2. AC解析:
AC解析は、特にアンプやフィルタ設計において、周波数応答と安定性を研究するために使用されます。出力は周波数スイープに対してプロットされます。
3. DC解析:
DC解析は、定常状態の電圧と電流レベルを評価し、適切なバイアスと電力分配を確保するのに役立ちます。トランジスタやMOSFETのDCバイアス条件と動作点を見つけるために使用されます。
4. 熱シミュレーション:
熱解析は、部品内の熱放散と温度上昇を予測し、高電力アプリケーションにおける信頼性に不可欠です。熱解析は、IC内部にいくつかの熱的に独立した回路を設計する上で極めて重要な役割を果たします。
回路シミュレーションの利点:
SPICE、LTspiceなど、最も一般的な回路シミュレーションソフトウェアの大部分は無料で利用できます。一部のツールはプロプライエタリですが、それらはすべてSPICEアルゴリズムで開発されています。
- メモリ関連プロセスのテスト: 特別に設計されたアナログシミュレーションにより、メモリ関連プロセスの速度とレイテンシを解析できます。
- トラブルシューティングの効率化: 時間の面では、故障した回路をデジタルで発見しトラブルシューティングする方が、値を手計算で解く(例:電圧、電流、電力)よりもはるかに短時間で済みます。
- ノイズとクロストークのモデリング: より複雑なRFや高速設計におけるクロストークを研究するためのシミュレータも利用可能です。
通常の回路に加えて、シミュレータには電源(SMPS)や電力分配ネットワークの設計をテストするためのツールも付属しています。デジタルシミュレータは論理0の電圧レベルを監視し、アナログシミュレータを使用する場合は、これらの論理レベル間の変化の時間を測定できます。
一般的なシミュレーションソフトウェア:
市場にはさまざまな回路シミュレータソフトウェアとツールが存在します。SPICEは、Simulation Program With Integrated Circuit Emphasisの略で、よく知られた回路シミュレータです。バークレー校の電子工学研究所が、当初米国政府のためにこのソフトウェアを開発しました。
オープンソースソフトウェアであるため、SPICEアルゴリズムを使って独自のシミュレータを開発した他の設計者の間で人気になりました。そのようなツールの1つがLTspiceです。SPICEをベースにしたもう1つの非常に人気のあるSPICE回路シミュレータは、NIのMultisimです。ただし、LTspiceとは異なり、これは高価なソフトウェアです。以下に、いくつかのよく知られた回路シミュレータを挙げます。
- SPICE
- Ngspice
- LTspice (SPICE)
- PSIM
- Multisim (SPICE)
- Cadence Spectre
- Synopsys PrimeSim (SPICE and FastSPICE)
結論:
回路シミュレーションは、電子製品を製作する上で極めて重要な部分です。シミュレータの助けを借りて、電子回路や電気回路を作成し、その動作を確認し、性能を解析できます。製造に進む前に必要な調整を行うことができます。これにより、企業は多くの時間と費用を節約できます。本記事では、回路シミュレーションの基本とその利点について見てきました。また、さまざまな種類の回路シミュレーションと、いくつかの一般的なシミュレータプログラムについても見てきました。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......