PCB抵抗の理解:主要因、試験方法、設計ベストプラクティス
1 min
電流が回路基板をどれだけ容易に流れるかは、その抵抗によって決まります。基板上の各トレースや部品がある程度の抵抗を提供しますが、目的はそれを低減することです。電子が通過する材料がその流れを妨げたり遅らせたりすると、抵抗が生じます。この妨害の結果としてエネルギーが失われ、しばしば熱として放出されます。トレース抵抗は、アンプユニットなどの電力関連回路において、回路の動作電流を決定する重要な要素です。円滑な電流の流れを保証するために、プリント回路基板(PCB)は低抵抗のトレースとチャネルを持つべきです。
一方、抵抗器は電流の流れを調整するために回路に意図的に組み込まれています。回路が適切に機能するためには、すべての部品に電力が供給され、接続されている必要があります。これらの接続が損傷すると、電流の流れを妨げることによって問題が発生する可能性があります。トレースの幅、厚さ、長さ、材料の種類、周囲温度は、それに影響を与える変数の一部です。
PCB抵抗とインピーダンスの違い:
PCB抵抗:
PCB抵抗とは、直流(DC)の流れに対する部品およびトレースのインピーダンスを表す用語です。トレースの幅、厚さ、長さ、材料、温度がすべて影響します。周波数は抵抗に直接影響しないかもしれませんが、電圧や電流に変化があれば、抵抗値も影響を受ける可能性があります。
PCBインピーダンス:
インピーダンスは、交流(AC)の流れに対する抵抗として定義できます。なぜACか?インピーダンスの計算には、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスの組み合わせが含まれるからです。トレース幅、誘電体材料、、信号の挙動がすべてこのインピーダンスの決定に関与します。周波数が変化すると、信号のインピーダンスに顕著な変動があります。これはRFおよび高速設計において信号の完全性を維持するために不可欠です。
一般的に、インピーダンスは動的信号と周波数固有の挙動に焦点を当てるのに対し、抵抗は静的電流と電力制御を扱います。これらは回路設計の異なる側面に関連していますが、両方ともPCBの性能に必要です。
PCB抵抗に影響を与える要因:
1. トレース材料: 銅は非常に優れた導電性を持つため、ほとんどのPCBのトレースに使用されています。銅トレースの物理的特性と純度がその抵抗を決定します。
2. トレース寸法:トレースが厚く広いほど抵抗が減少します。電流が移動する経路が長くなるため、トレースが長いほど抵抗が高くなります。
3. 温度:温度が上昇すると抵抗が増加し、金属コアおよびカーボンコア抵抗器の場合、銅の全体的な導電性が低下します。
4. 基板材料:信号の完全性と熱性能に影響を与えることにより、誘電体材料(FR-4やPTFEなど)が間接的に抵抗に影響します。
開回路抵抗と短絡抵抗とは何ですか?
チャネルの切断や過度の抵抗により、2点間に電流が流れない場合、これを開回路と呼びます。この場合、電位差、つまり「開回路電圧」を電圧計で測定できます。非常に高い抵抗は回路の中断を引き起こし、電流の流れを停止させます。
逆に、短絡は、電流が負荷をバイパスして低抵抗経路を直接通り、大電流を生成する場合に発生します。これは、導電性材料やワイヤが誤って回路に接続された場合に起こり得ます。
回路基板上の抵抗器を確認する方法は?
抵抗値の計算とテストは、PCBが設計要件を満たしていることを保証します。重要な手法には以下が含まれます:四端子プローブは高精度の抵抗測定に使用され、オームメーターは直接的なトレース抵抗測定に使用されます。
ステップ1:回路の電源を切る: 損傷や不正確な測定を防ぐため、回路基板がすべての電源から外れていることを確認してください。
ステップ2:抵抗器を特定する: 抵抗器を見つける PCB基板上に配置されている抵抗器を、回路図またはカラーコードを使用して特定します。
ステップ3:マルチメーターを設定する:マルチメーターを抵抗(Ω)モードに切り替えます。
ステップ4:抵抗を測定する:
- プローブを抵抗器の両端に当てます。
- マルチメーターの表示値を読み取ります。
- 測定された抵抗を抵抗器の指定値と比較します。
ステップ5:インサーキットテスト: 抵抗器が基板にはんだ付けされている場合、他の部品が測定値に影響を与える可能性があります。テスト前に、精度のために抵抗器の脚を1本外してください。
ステップ6:損傷を確認する: 無限大または誤った測定値は、欠陥のある抵抗器を示している可能性があります。
回路基板はどのように接地されますか?
グランドプレーンは、しばしば厚い銅板であり、接地点(接続されたすべての回路に共通)に接続されています。ただし、回路基板の接地モードのいくつかはアプリケーションに基づいています。それらは主にフローティンググランド、バーチャルグランド、マルチポイント接地で構成されています。
シングルポイント接地
この手法は、すべての接地点を単一の基準点に接続することで、インピーダンス結合とグランドループ干渉を最小限に抑え、低周波回路(<1 MHz)に適しています。
マルチポイント接地
各接地点は最も近いグランドプレーンに接続され、寄生効果を最小限に抑えます。これによりインピーダンス干渉も低減され、高周波回路(>10 MHz)に最適です。特にビデオ信号増幅回路において。
フローティンググランド
これにより、回路グランドを絶縁することで電磁干渉を回避します。寄生容量の影響を受けやすく、グランド電位を変化させ、アナログ回路のノイズを増加させる可能性があります。
回路における抵抗の法則は何ですか?
オームの法則は、電圧(V)が電流(I)に抵抗(R)を掛けたものに等しいと述べており、抵抗の基本法則を支配しています。これは、特定の電圧で流れる電流量が抵抗によって直接影響を受けることを示しています。
抵抗値は、電圧降下とそれを通る電流に基づいています。例えば、より高い抵抗は電流の通過を減少させ、より低い抵抗はより大きな電流の流れを可能にします。
結論
信頼性が高く効果的な電気設計には、PCBの抵抗を理解し制御することが重要です。エンジニアは材料、寸法、設計レイアウトを最適化することで、抵抗を低減し、デバイス全体の性能を向上させることができます。抵抗の調整が重要である理由:
- 信号の完全性
- 電力供給
- 熱管理
JLCPCBなどのメーカーは、高品質で低抵抗のPCB向けに、さまざまなアプリケーションに対応した専門的なソリューションを提供しています。設計が業界要件を満たしていることを確認するために、常に慎重なテストを最優先してください!
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......