This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBAのコストは何で構成されているのか?PCBAコストの計算方法と削減方法

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • #1 PCB製造:PCBAコストの基盤
  • #2 PCB部品調達:PCB組立てコストで最大のコスト変動要因
  • #3 労働力とPCB組立技術がPCBAコストに与える影響
  • #4 発注数量と納期がPCBAコストに与える影響
  • 結論
  • よくある質問

最終的なPCBAコストは単なる金額ではなく、相互に関連する入力と変数の集合体です。エンジニア、ハードウェア開発者、メイカーは、これらの変数を徹底的に理解することで、機能的かつ経済的な製品を設計する必要があります。基板素材の賢明な選択や、BOMのわずかな変更でさえ、PCBAコストに大きな影響を与える可能性があります。

この記事を読み終える頃には、カスタムPCBAコストの主要な要因を賢明に評価できる自信を持ち、品質を犠牲にすることなくコスト効果の高い影響を与えるためにPCB設計を洗練するためのツールを手に入れるでしょう。

PCB組立てコスト計算機(JLCPCBが提供するオンラインインスタント見積もり・PCBAコスト計算機など)を使用すれば、PCB製造、部品、組立てを含むすべてのトレードオフとオプションがリアルタイムで可視化され、PCBA製造コストを正確に見積もることができます。

#1 PCB製造:PCBAコストの基盤

ベアプリント基板は設計の基礎基板として機能し、PCBAの総コストの最初の重要な部分を占めます。

● PCBサイズと層数:これは明らかです。大きな基板は使用される原材料(ラミネート、銅)の量が増え、多層基板はより複雑なプロセス(積層、ドリル、メッキ)を使用してより複雑なPCBを作成します。

例えば、JLCPCBプラットフォームでは、非標準の2層基板と比較して、高密度回路や高速回路に頻繁に必要とされる4層または6層基板の価格が上昇することを確認できます。

2-layer PCB with non-standard 0.4mm thickness cost

非標準0.4mm厚の2層PCBコスト

4-Layer PCB with standard 1.6mm thickness cost

標準1.6mm厚の4層PCBコスト

● PCB材料選択:現在の一般的な標準は「FR-4」です。これは最も安価な基板であり、大多数のアプリケーションのデフォルトです。

もちろん、JLCPCBは、高周波RF設計に使用されるRogersやTeflon材料などの特殊材料も販売していますが、誘電特性の向上とより複雑な製造プロセスのため、これらの高度な材料は相対的な価格スケールでより高価になります。

● PCB表面仕上げ:銅パッドの上に配置される仕上げは、はんだ付け性と長期耐久性に影響を与える可能性があります。

  • HASL(ホットエアはんだレベリング): 最も費用対効果が高く、最も一般的な仕上げです。これはJLCPCBの大多数の汎用回路基板の標準オプションです。
  • ENIG(化学ニッケル金):コストは高くなりますが、酸化保護のための完全にフラットな表面を提供し、高い耐食性を持つため、BGAのような微細ピッチ部品やワイヤボンドメッキが必要なアプリケーションに最適です。

● PCB製造の複雑さ:製造可能な基準を押し広げることはコストを増加させます。より狭いトレース/スペース(例:3.5 mil vs. 標準の5 mil)、高速信号のための制御インピーダンス、ブライドまたはバイア--これらすべての機能はPCB製造段階での精度を高め、より厳格な制御を必要とし、PCB価格を上昇させます。

PCBA cost breakdown

PCBAコストの内訳:部品、PCB製造、組立、テストを含む。

#2 PCB部品調達:PCB組立てコストで最大のコスト変動要因

通常、全体のPCBAコストの最大かつ最も変動しやすい部分は部品表(BOM)です。

BOMライン項目:組立コストに影響を与えるのは部品の総数だけでなく、BOMにリストされているユニークな部品の数です。各BOMライン項目(または「部品番号」)には、各ユニークな部品番号の調達/取り扱いに付随する手数料とその後のオーバーヘッドがかかります。

したがって、100個の部品でユニークな部品が10個しかない設計は、同じ100個の部品でもユニークな部品番号が50個ある別の設計よりも組立コストが大幅に安くなる可能性があります。

PCB部品コストと入手可能性:少数のユニークで高価な部品(例:高級FPGA、特殊センサー、強力なマイクロプロセッサー)が、総PCB組立コストを簡単に支配することができます。

PCB部品の入手可能性も重要です:特定の部品が入手できない、または「見つけにくい」場合、調達コストが増加し、納期の大幅な遅延を招く可能性があります。

ターンキー部品調達の利点
ここが、JLCPCBのようなターンキープロバイダーと協力することで実質的な経済的利点が生まれる場所です。JLCPCBの購買力と在庫部品の大規模な在庫を活用することで、顧客は信頼性の高い調達、低い部品コスト、最小化されたプロジェクト遅延の恩恵を受けます。

ボードを設計する際に、JLCPCBの検証済み在庫部品ライブラリから部品を選択することで、調達がスムーズになり、PCB組立てが高速化され、より予測可能な全体のPCBAコストが実現します。

#3 労働力とPCB組立技術がPCBAコストに与える影響

プリント回路基板組立て(PCBA)の総コストは、部品配置とはんだ付けを含め、主に労働力要件と組立技術の洗練度によって決まります。

PCB組立技術(SMT vs. THT):

● 表面実装技術(SMT):高速ピックアンドプレース機械を使用した非常に自動化された組立プロセスです。SMTはJLCPCB PCB組立サービスの主要な方法であり、特に量産では非常に経済的です。

● スルーホール技術(THT):これらの部品は通常、手動挿入または別のウェーブはんだ付けプロセスを必要とし、労働時間とコストが追加されます。

● 混載技術:SMTとTHTの両方の部品を必要とするボードは、自動ラインでSMTを処理した後、手動またはウェーブはんだ付けプロセスを必要とするため、最も高価に製造されます。

部品密度と微細ピッチ:高密度部品配置や低ピッチ部品(例:0.4mm BGA)を搭載した基板は、機械セットアップの精度が高く必要になり、場合によっては精度を維持するために低速で実行する必要があります。低速は機械時間が長くなり、コストが増加します。

片面実装 vs. 両面実装:これはPCB組立コストで最大の倍率の1つです。プリント回路基板の両面に部品がある場合、プロセスはSMTラインを2回通過する必要があります - 側A(ステンシル、ペースト、配置、リフロー工程)の1回と、完了後に反転して側BのSMTラインを通過する1回です。その結果、機械セットアップとSMTプロセス通過時間がほぼ2倍になり、カスタマイズされたPCBAの組立コスト部分に反映されます。

要因低コストオプション高コストオプション相対的なコスト影響
PCB層数2層6+層高
表面仕上げHASLハードゴールド / ENIG中
実装面数片面実装両面実装高
部品ピッチ> 0.5mm< 0.4mm (BGA)中
納期標準(5-7日)特急(24h)高

JLCPCBで利用可能な異なるPCB設計・製造選択が最終的なPCBAコストに与える影響の概要。

#4 発注数量と納期がPCBAコストに与える影響

各基板の価格は線形ではなく、発注数量と必要リードタイムに大きく依存します。

● 数量とNREコスト:PCB組立ては、5枚の試作ランでも1,000枚の量産でも、新規設計のための非繰返しエンジニアリング(NRE)コストが常に含まれます。

JLCPCBでは、これはSMTマシンをボード用にプログラミングし、カスタムレーザーカットはんだペーストステンシルを作成することで構成されます。JLCPCBは高度な自動化と、同時に数千のユニークな小規模注文を構築する能力を持ち、これらの初期セットアップコストを非常に低く抑え、試作ランを非常に手頃なものにしています。

これらは発注数量に関係なく固定されたコストです。小規模な試作ラン(例:5枚)から小ロット(例:50枚)に移行すると、初期セットアップコストがより多くのユニットに分散されるため、単体価格が大幅に下がることがわかります。これは小規模ランや中規模量産PCBAに非常に実用的なアプローチであり、エコシステム内でプロジェクトを段階的に拡張できるようにします。

● 納期:標準納期は通常、最も費用対効果の高いオプションです。ボードを特急で必要とする場合、それは注文が優先されることによる費用がかかり、各組立タイプの標準スケジュールが中断されます。特急リードタイムのコストは、総PCBAコストに追加されるだけです。

結論

PCBAのコストを最適化する最も効率的な方法は、PCB設計段階で思慮深く情報に基づいた決定を下すことです。主要なPCB仕様、選択する部品、PCB組立ての複雑さ、発注したい回路基板の数の間の相互作用を理解することで、予算に合ったコストにプロジェクトを導くことができます。最良のプラクティスは、最初からコストを設計パラメータとして考慮することです。

これらの原則を実際に見る最良の方法は、設計ファイルをJLCPCBインスタント見積もりページにアップロードするなどのインタラクティブツールを使用することです。ここでは、2層と4層を切り替えたり、ENIGからHASLに切り替えたり、10個から100個に変更した際の劇的な変化を確認できます。また、PCB/PCBAを発注する前に、正確な内訳価格も提供されます!

よくある質問

Q: 自分で部品を調達してJLCPCBに委託した方が安くなりますか?  

小規模な試作では、自分で部品を調達する方が最初は安く見えるかもしれません。しかし、JLCPCBのターンキーサービスの方が通常はより良い価値を提供します。JLCPCBは大量購入を活用することで、個人の購入者よりも低いコストでPCB部品を取得できます。また、自分の部品を委託すると、不正確、損傷、または不足した部品という物流上のリスクが生じ、高価な生産遅延を引き起こす可能性があります。全体的に、ターンキーPCB組立の方が一般的に効率的で費用対効果が高くなります。

Q: ソルダーレジストの色はPCBAコストに影響しますか?

JLCPCBでは、標準の緑色ソルダーレジストがデフォルトで、追加料金はかかりません。黒、青、赤、白、黄などの他の色を選択すると、業界標準の緑色よりもバッチで実行される頻度が低いため、通常、小さな追加料金が発生します。

Q: 回路機能を変更せずにBOMコストを削減するにはどうすればよいですか?

最良の方法は、最初からJLCPCB部品ライブラリの部品を使用して設計することです。また、受動部品を統合することもできます。例えば、設計で9.1k、10k、11kの抵抗器を使用している場合、標準の10k抵抗器が3つの場所すべてで機能するかどうかを確認してください。これにより、BOMライン項目を3つから1つに減らし、取り扱いコストを削減できます。

学び続ける