JLCPCB製作のためのKICadデザインの最適化
1 min
KICad はプリント回路基板(PCB)がファブリケーションサービスで動作することを確認しています、それはそれらを作成する重要な部分です。KICadはオープンソースのPCBデザインツールで、JLCPCBファブリケーションのために多くの機能を備えています。この記事では、KICad の設計を改善する方法について詳しく説明します。デザインルール、適切なコンポーネントの選択、JLCPCBでのファブリケーションプロセスが効率的に動作するようにファイルを準備するなどの重要なトピックをカバーします。
KICadとJLCPCBを理解する
KICadはPCBを作成するための回路図、レイアウト設計、製作ファイルを作成できる強力なプログラムです。JLCPCBは有名なPCB製造サービスなので、低価格と迅速な対応を提供します。KICadでできること、JLCPCBで製作するために必要なことの両方を知ることが、最良の結果を得るために重要です。
JLCPCB製作の設計ルール
JLCPCBを計画する時、ある規則に従うことが重要です:
最小トレース幅と間隔:
最小トレース幅と間隔:JLCPCBは選択したPCB厚さに基づいて最小トレース幅と間隔を指示します。両方の最小間隔は通常6 mils (0.15 mm)です。KICad のデザイン設定では、常にこれらの基準をチェックする必要があります。
レイヤ数:
JLCPCB では異なるレイヤー数を選択できますが、簡単な設計の場合、より少ないレイヤーを使用する方が良いでしょう。ほとんどの場合、2層PCBで十分で、コストもあまりかかりません。
ドリルのサイズ:
設計のドリルサイズがJLCPCBの規格に適合しているか確認する。一般的な長さは0.4mm、0.6mm、0.3mmです。
部品の選択
適切な部品を選ぶことは、あなたのアイデアをより良いものにするために重要です。以下のことを考慮に入れてください:
SMD部品とスルーホール部品:
選択した部品がJLCPCBの基板製造方法で使用できることを確認してください。
ライブラリ管理:
部品のフットプリントを正しく保つために、KICadのライブラリ管理を利用してください。これはビルドと組み立ての過程で問題を避けるのに役立ちます。
JLCPCBのPCBレイアウトのヒント
効率的な製作のためには、正しいPCBレイアウトが重要です。これらは最善の方法です:
電源ピンの近接:
ノイズや電圧の変化を抑えるために、抵抗やコンデンサなどの部品を集積回路の電源ピンの近くに配置します。これにより、デバイスの動作が向上する。
部品のグループ化:
レイアウトを容易にし、信号の完全性を向上させるために、関連性のある部品をまとめる。役割に応じて部品をまとめることで、配線や配置が容易になります。
熱管理:
部品と部品の間に十分なスペースを確保し、部品が熱くなりすぎないようにし、性能を最大限に発揮できるようにします。サーマルビアやヒートシンクは、熱をさらに取り除くのに役立ちます。
製作ファイルの準備
JLCPCBを計画する上で非常に重要なことは、JLCPCBに適したファイルを用意することです:
ガーバーファイルです:
KICad はガーバーファイルを送ることができます。トップ、ボトム、ソルダーマスク、ステンシルなど、必要なレイヤーがすべて含まれていることを確認してください。
ドリルファイル:
ガーバーファイルと一緒に、穴の位置と大きさを示すドリルファイル(Excellon形式)を作成します。これはPCBを作る上で重要な部分です。
アセンブリファイル:
SMDパーツを使用する場合、パーツの位置を示すアセンブリファイルを作成するとよいでしょう。これにより、特に大きなプロジェクトの場合、組み立てが簡単になります。
シミュレーションとテスト
デザインを確定する前に、PCBレイアウトをシミュレーションして試すことが重要です。
電気的ルールチェック(ERC):
回路設計の問題点を見つけるには、KICadでERCを実行します。何かを作る前に、これは間違いを見つけるのに役立ちます。
デザイン・ルール・チェック(DRC):
あなたの計画がJLCPCBの設計ルールに従っているかどうかを確認するためにDRCを実行します。これにより、製造中に高価なミスを防ぐことができます。
JLCPCBへの設計の提出
設計図が完成し、最適化されたら、JLCPCBに送るだけです:
ファイルのアップロード
JLCPCBのウェブサイトにアクセスし、ガーバーファイルとドリルファイルを共有します。関連ファイルがすべて含まれていることを確認してください。
オプションを選択します:
素材、幅、色、基板の数など、PCBの詳細を選びます。すべての選択肢に目を通し、それらがあなたのスタイルのニーズを満たしていることを確認します。
レビューと注文:
注文する前に、すべての情報が正しいことを確認してください。このステップを踏むことで、建築プロセスをよりスムーズに進め、時間を節約することができます。
製作後の考慮事項
JLCPCBからPCBを購入した後、いくつかの重要な作業を行う必要があります:
目視検査:
すべてのコンポーネントが正しい位置にあり、明確な問題が存在しないことを確認するために、PCBを広範囲に確認します。
テスト:
機能テストは、デバイスが本来の動作をすることを確認するのに役立ちます。これは、作成時に問題がなかったかどうかを把握するのに役立ちます。
文書化:
将来のために、計画、作成ファイル、テスト結果を詳細に記録しておきましょう。これは、問題を修正したり、何度もデザインを作り直したりする際に非常に役立ちます。
結論
PCB製作には、JLCPCB製作のためのKICadデザインの最適化が必要です。設計のルールを知り、適切なパーツを選択し、プランニングとファイル準備のベストプラクティスに従うことで、製作プロセスをスピードアップできます。これらのヒントに従うことで、PCBをより信頼性の高いものにできるだけでなく、電子プロジェクトをよりスムーズかつ効率的に進めることができます。
技術が向上し続けるにつれ、うまく機能するアイデアはさらに重要になります。設計者は、KICadの機能とJLCPCBのサービスを利用することで、現在の電子機器のニーズを満たす高品質のPCBを作ることができます。
学び続ける
耐久性のあるカスタムキーボードPCBの設計:オーダーメイドのソリューションと専門的な製造
では、キーボードPCBとは何でしょうか?簡単に言えば、あらゆるキーボードの中心に搭載されているプリント基板であり、キースイッチをコントローラーに接続し、コントローラーがコンピューターと通信します。キーを押すとPCB上の回路が閉じられ、コントローラーがどのキーが押されたかを記録し、そのキーコードをホストデバイスに送信します。メカニカルキーボードコミュニティは、ニッチな趣味から発展して、メカニカルキーボードの世界で成功したサブカルチャーとなったものです。これはキーボードが何をできるかを決定する基盤です:どのタイプのスイッチがサポートされるか、コンポーネントをホットスワップできるか、同時にいくつのLEDを点灯できるか、どのレイアウトを選択できるか、そしてボードがファームウェアにどのような機能を譲るかです。 PCBは、スイッチとキーキャップの集まりを、滑らかで完全にカスタマイズ可能な入力パッドに変えます。メカニカルキーボードシーンでは、独創的なスタイルを表現するためにユニークなPCBを作成することが好まれています。タイトな40%レイアウトから、ロータリーエンコーダーやOLEDディスプレイを備えたフルサイズ......
PCBカードエッジコネクタ:信頼性の高い統合のための設計要点、ゴールドフィンガー最適化、および製造戦略
PCBカードエッジコネクタは、モジュラーエレクトロニクスの縁の下の力持ちです。回路基板の端に金メッキされたフィンガーインターフェースを設けることで、マザーボード、拡張カード、メモリモジュール間のプラグアンドプレイ接続を可能にします。はんだ付けや配線による接合とは異なり、カードエッジ接点はコンポーネントの交換やアップグレードを容易にします。グラフィックスカードやSSDを、あるボードを抜いて別のボードを差し込むだけで交換することを想像してみてください。このエッジベースの相互接続は、堅牢な機械的サポートを備えた高速・高密度の配線を可能にします。この概要では、これらのコネクタの進化、主要なタイプと設計ルール、金フィンガーの詳細、および製造のヒントについて説明します。 PCBシステムにおけるカードエッジコネクタの独自の役割 カードエッジコネクタは、面倒なワイヤーハーネスを排除するために、初期のコンピュータおよび通信ハードウェアに登場しました。時が経つにつれ、レガシーバスカード(ISA、EISA、AGP)から、今日の洗練されたPCI Expressや小型フォームファクタモジュールへと進化しました。現代の設計で......
PCB端子台:信頼性の高いワイヤ・ツー・ボード接続のための設計エンジニアガイド
重要なポイント 故障モードへの対処:適切なクランプとマウントを選択し、配線の緩み、接合部の疲労、アーキングを防ぎます。 ネジ式 vs バネ式:ネジ式ブロックは高振動環境で強力なクランプ力を提供し、バネ式ブロックは配線を迅速化します。 安全距離:15Vを超える電圧では、電気アーキングを防ぐために適切なクリアランス距離を確保してください。 最適化されたフットプリント:機械的ストレスと大電流に対処するため、より大きなアニュラーリングと2オンス銅を使用してください。 自動組立:選択的ウェーブはんだ付けにより、手はんだ付けによるコールドジョイントを防ぎます。 PCB端子台は、ワイヤ・トゥ・ボード接続の縁の下の力持ちです。産業用制御、電源、自動車システムなどにおいて、PCBを再加工することなく、ワイヤの接続や交換に使用できます。端子台は締め付けまたはネジ止めが可能で、手はんだ付けの不確実性を排除します。しかし、端子台には問題が生じることもあります。緩んだ配線は振動し、重量のある部品ははんだ接合部の疲労を受けやすく、沿面距離や空間距離の不足はトレース間でのアーク放電を引き起こす可能性があります。緩く締められたネ......
PCBフットプリントの習得:信頼性の高い製造のための設計ベストプラクティス
重要なポイント PCBフットプリント(ランドパターン)は、コンポーネントのデータシート寸法を銅パッド、ソルダーマスク開口部、ペースト開口部、シルクスクリーン、クリアランスエリアに変換し、信頼性の高いはんだ付けと組立を可能にします。 パッド寸法、間隔、レイヤー設計についてはIPC-7351規格とメーカーのDFMルールに従い、はんだブリッジ、マンハッタン現象( tombstoning)、クラックの入った接合部などの欠陥を最小限に抑えましょう。 電気的要件、熱性能、組立方法、生産量に基づいて、スルーホール(THT)と表面実装(SMT)のフットプリントを選択しましょう。 適切なパッドサイズ、ソルダーマスクダム(最小0.1 mm)、ペースト開口部設計が組立欠陥を防ぎ、一発合格率を向上させます。 JLCPCBは、±0.1 mmの厳しい公差、検証済みのコンポーネントライブラリ、無料のDFM解析ツールを備えたワンストップの精密製造・組立を提供します。 PCBフットプリントとは何か、なぜ重要なのか PCBフットプリントは、ランドパターンとも呼ばれ、電子部品をプリント基板に接続するための物理的なレイアウトです。コンポ......
AIがPCB設計をどのように革命的に変えているか:包括的なガイド
お気に入りの機械学習、最適化、生成AIアルゴリズムが、まもなくお気に入りのPCB設計プログラムで使用されるようになるかもしれません。ChatGPTが一般的な名前になり、競合企業が独自のGPT相当品(Claude、LLaMaなど)を開発している今、EDAスタートアップはこれらのツールを活用してPCB設計者やエンジニアの生産性を向上させる方法を模索しています。自動化とAIが多くの業界に影響を与える中、PCB設計者が独自のツールを手に入れるのは時間の問題でした。 人工知能(AI)は、プリント基板(PCB)技術を含む多くの業界に革命をもたらしています。PCBレイアウトと設計の最適化から表面実装製造プロセスの改善まで、AIはゲームチェンジャーとなる要素を追加します。より具体的には、効率性と精度の面でです。 製造プロセスで人工知能を使用すると、より高品質で迅速な生産時間、コスト削減、エラーの最小化が実現する可能性があります。AIが回路基板技術をどのように大きく変えているかの詳細にご興味があれば、以下で詳しくご覧ください。 PCB設計でAIが応用されている分野 PCB設計には、回路設計からPCBレイアウト、生産......
PCB設計におけるアニュラリング:信頼性の高いビア接続と精密加工の習得
実は、皆さんに考えていただきたい質問があります。それは、PCBの最悪ケースのアニュラリングサイズを、すべての製造公差を含めて最後に実際に計算したのはいつですか、ということです。最近はない、あるいはまったくないとお答えになる方も、決してあなただけではありません。私たちは単にパッドサイズをEDAのデフォルト値や以前使用した値に合わせてスケーリングし、その数値が実際のドリル位置ずれ、層間位置合わせ誤差、エッチング補正に対応しているかどうかを確認していません。メッキされたビアバレルと各層の銅パッドの間の唯一の機械的・電気的接続は、ドリル加工されたすべての穴の周囲にあるあの薄い銅のリングなのです。 それがちょうど十分であるとき、誰もそれに気づきません。ぎりぎりの場合、間欠的な故障が発生し、それが残って数ヶ月後に生産エンジニアを悩ませることになります。今日は、教科書的な定義を超えて掘り下げていきます。実際のアニュラリングマージンを決定する公差スタックを分解し、IPC-6012のクラス要件を注意深く検討し(正当に評価し)、配線密度と製造堅牢性のトレードオフを取る設計手法についても見ていきます。 基本式を超えて:......