最大$300クーポン !EasyEDAで創造と革新を(イベント継続中)
1 min
- タイムライン
- タイムライン
- どうすれば参加できるか?
- 賞品
- 目立つためのヒント
- 参加する理由は?
コンテストに参加しよう!デザイン & シェア & 優勝
EasyEDA&JLCPCBで設計したオープンソースハードウェアプロジェクトを発表して、創造性とイノベーションの世界デー(4月21日)をお祝いしましょう!皆様のプロジェクトをOSHWLabで共有し、コミュニティを刺激し、エキサイティングな賞品を獲得しましょう!
------------
イベント内容
活動:
EasyEDA 創造と革新の挑戦: オープンソースハードウェアを紹介しましょう!
タイムライン
- 3月31日~5月31日: プロジェクトの完了とコメント
- 6月6日: 受賞者発表!
イベント内容
活動:
EasyEDA 創造と革新の挑戦: オープンソースハードウェアを紹介しましょう!
タイムライン
- 3月31日~5月31日: プロジェクトの完了とコメント
- 6月6日: 受賞者発表!
どうすれば参加できるか?
1. デザイン&オープンソース
- EasyEDA Proを使用して、機能的な製品を作成しましょう(単なるPCBではありません!)。
- OSHWLabで公開してください
- 2. シェア&参加
- フォーラムの投稿の下にOSHWLabプロジェクトのリンクをコメントしてください。
- ソーシャルメディア: #EasyEDA | #JLCPCB | #WorldCreativityDay と @EasyEDA | @JLCPCB をつけて、皆様のプロジェクトをTwitter/Facebook/Youtubeにご投稿ください。
- ページビューを増やすために、記事中にプロジェクトリンクを追加する!
- オプション特典
- OSHWLab Starsから無料素材を申請する(3月31日以降に開始されたプロジェクトが対象)。
- 上位5つのプロジェクトは、EasyEDAとJLCPCBの公式ソーシャルメディアで紹介される機会があります。
ーーーーーーーーーーーーー
賞品
- 1位:$300 JLCPCB クーポン
- 2位: $200 JLCPCB クーポン
- 3位: $100 JLCPCB クーポン
- 参加賞:200ポイント
- 報酬を得るためには、OSHWLabでのプロジェクトが達成されなければなりません:
- (少なくとも100回の再生と「いいね!」+「お気に入り」≧4)。
- 人気度(総再生回数+「いいね!」+「お気に入り」)で入賞者を決定!
-----------
目立つためのヒント
- 創造性: マルチカラーシルクスクリーンやユニークな機能を使用する。
- ストーリーテリング: EasyEDAがあなたのデザインにどのように役立ったかを説明してください。
- コミュニティーの広がり: 友達を招待して、あなたのプロジェクトに「いいね!」を押してもらいましょう!
------------
参加する理由は?
- スキルをグローバルにアピールしましょう。
- EasyEDA/JLCPCB ソーシャルメディアで紹介されます。
- 次のイノベーションのためのクーポンを獲得しましょう!
- 準備は?今すぐ提出: EasyEDAで創造と革新を
- デザインは世界をより素晴らしいものにし、EasyEDAはあなたを応援します!
---------
主要ルール
- イベントは5月31日23:59 ( UTC+8 ) に終了します。
- クオリティの低いプロジェクトは受賞対象外となります。
- ブラッシュアップの禁止。違反者は失格となります。
___★________________________________★________________________________★___
注意:OSHWLabは本イベントを解釈・変更する権利を有します。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......