信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
2 min
- PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割
- プリプレグ材料の一般的な種類とその特性
- プリプレグ選択時に考慮すべき主要な要素
- プリプレグに依存する製造プロセス
- JLCPCBのプリプレグ材料選択と製造における専門知識
- FAQ
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。

設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。
PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割
プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか
では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化した熱硬化性樹脂を含浸させた織ガラス繊維クロスのことを指します。樹脂はBステージと呼ばれる半硬化状態まで進行し、室温では硬いですが、加熱すると溶融します。圧力と熱の下で完全に硬化した後、Cステージとなり、剛性のある永久的な結合となります。多層PCBでは、内層の銅層はすでに完全に硬化したラミネート(コア、Cステージ材料)に接着されています。

これらのコアは次に、170~190℃の温度と250~400 PSIの圧力でプリプレグシートを使用して圧着されます。Bステージ樹脂が溶融し、銅のパターンの周りを流れ、隙間を埋め、硬化してすべてを結合します。接着剤としても、銅層間の誘電体絶縁体としても、硬化したプリプレグがその役割を果たします。誘電体の間隔はその厚さに直接比例し、隣接する信号層のトレースインピーダンスに影響を与えます。
プリプレグの選択が基板の信頼性に直接影響する理由
PCBに不適切なプリプレグ材料を選択すると、現場で壊滅的な故障を引き起こす可能性があります。ガラス転移温度(Tg)が低い場合、245~260℃の鉛フリーリフロー時に基板が層間剥離する可能性があります。樹脂含有量が低い場合、固体銅構造の周りにボイドが発生し、水分を保持して故障箇所を作り出します。
IPC-4101は、多層PCBに使用されるプリプレグなどの基材の認定および性能要件を定めています。信頼性の高い多層スタックアップの基礎は、アプリケーションに適したプリプレグを正しいIPC-4101スラッシュシートで選択することです。
プリプレグ材料の一般的な種類とその特性
すべてのプリプレグ材料が同じように作られているわけではありません。標準品と先進品の選択は、アプリケーションの熱的、電気的、機械的要求によって決まります。
標準FR4プリプレグ vs 高Tgおよび低損失タイプ
通常のFR4プリプレグは、エポキシ樹脂を含浸させた織Eガラス材料です。ほとんどの民生用電子機器および汎用設計において、コスト効率の良い価格で信頼性の高い性能を提供します。しかし、そのTgは130~140℃であり、鉛フリーリフローにおいて余裕が少なく、その散逸率(Df)は0.017~0.025であるため、1 GHz以上の高周波数で信号の減衰が大きくなります。

高Tg FR4プリプレグは、変性樹脂システムを使用してTgを170~180℃に高めています。これにより、鉛フリー実装時の熱的余裕が大幅に増加します。電気的特性は通常のFR4と同じであるため、高Tgプリプレグが使用される主な理由は熱的強度です。高周波アプリケーションは、低損失タイプのプリプレグが対象となります。Isola I-Speed(Dk 3.63、Df 0.0085)やPanasonic Megtron 6(Dk 3.4、Df 0.002)などの他の材料は、誘電損失が大幅に低下し、5 GHz以上の設計では必要不可欠です。
| 特性 | 標準FR4 | 高Tg FR4 | 低損失(ミッドティア) | 超低損失 |
|---|---|---|---|---|
| Tg(℃) | 130 - 140 | 170 - 180 | 180 - 200 | 200+ |
| Dk(1 GHz時) | 4.2 - 4.7 | 4.2 - 4.6 | 3.5 - 3.9 | 3.0 - 3.5 |
| Df(1 GHz時) | 0.017 - 0.025 | 0.016 - 0.022 | 0.005 - 0.010 | 0.002 - 0.005 |
| Td(℃) | 300 - 310 | 320 - 340 | 340 - 360 | 360+ |
| 一般的な用途 | 一般電子機器 | 鉛フリー実装 | 5 - 15 GHz設計 | 15 GHz以上、ミリ波 |
| 相対コスト | 1x(ベースライン) | 1.2 - 1.5x | 2 - 4x | 5 - 10x |
先進アプリケーション向け複合プリプレグ材料
エポキシベースのシステムに加えて、複合プリプレグ材料には特別な用途があります。PTFEベースのプリプレグはRFおよびマイクロ波回路に使用され、ポリイミド製のプリプレグは200℃を超える持続温度に耐えることができ、ハイブリッド構造では単一のスタックアップに複数の樹脂システムを使用できます。Rogersは、多層高周波基板のRogersラミネートコアを接着するためのRO4450F(Dk 3.52、Df 0.004)などのボンドプライ材料を提供しており、接着層でも低損失特性を維持します。
コストと性能の両面でFR4とPTFEの中間に位置するシアネートエステルおよびBT(ビスマレイミド-トリアジン)樹脂プリプレグは、航空宇宙アビオニクスやIC基板パッケージに一般的に使用されています。
プリプレグ選択時に考慮すべき主要な要素
特定の設計に適したプリプレグをどのように絞り込むのでしょうか?その答えは、いくつかの重要なパラメータをアプリケーション要件に一致させることにあります。
Tg、樹脂含有量、流動性、誘電性能
4つのパラメータがすべてのプリプレグ選択の決定を支配します:
1.ガラス転移温度(Tg):硬化した樹脂が剛性からゴム状に変化する温度です。Tg以上では、Z軸CTEが劇的に増加し、ビアにストレスがかかります。鉛フリー実装には、少なくとも170℃のTgが強く推奨されます。
2.樹脂含有量(RC):重量比で約40~65%の範囲です。樹脂含有量が多いほど、厚銅(2 oz以上)上のラミネートに必要な流動性が高まります。樹脂含有量が少ないほど、硬化後の誘電体層が薄くなります。
3.樹脂流動性:ラミネート中に樹脂がどれだけ移動するかを表します。流動性が不十分だとボイドが発生します。過剰な流動は樹脂枯渇やパネル端部での絞り出しを引き起こします。
4.誘電率(Dk)と散逸率(Df):Dkはインピーダンスと伝搬速度に影響します。Dfは熱として失われる信号エネルギーを決定します。どちらも周波数、温度、樹脂含有量によって変化します。
層数とアプリケーションのニーズに合わせたプリプレグの選択
各プリプレグガラススタイルは異なる公称厚さを生成し、異なる樹脂含有量範囲を持っています。最も一般的なスタイルは以下の通りです:
- 106(公称1.9 mil):非常に薄く、高い樹脂含有量(65~75%)。薄い誘電体層とファインピッチのインピーダンス制御に使用されます。
- 1080(公称2.8 mil):薄く、中程度の樹脂含有量(60~68%)。多くのスタックアップ構成に汎用性があります。
- 2116(公称4.5 mil):中程度の厚さ、中程度の樹脂含有量(48~56%)。汎用多層ラミネートに一般的です。
- 7628(公称7.0 mil):厚く、低い樹脂含有量(42~48%)。厚い基板に構造的剛性を提供します。
典型的な出発点は、外層信号層とグランドプレーン間に2116を1枚、内層信号層とグランドプレーン間に2116を1枚、外層信号層と内層信号層間に2116を1枚です。6層および8層基板の場合、所望の厚さに達するように積層されます。約4.5~5.0 milの硬化厚が得られる1080は2枚、プレス後約6.5~7.0 milが得られる7628は1枚です。
また、隣接層の銅分布も考慮してください。高密度のパターンはより多くの樹脂流動を必要とします。樹脂含有量が銅密度を達成するのに不十分な場合、ボイドが発生します。これはファブリケータのCAMチームがレビューすべきですが、これらの関係を理解することで、より良いスタックアップの決定が可能になります。
プリプレグに依存する製造プロセス
プリプレグの性能は、それを硬化させる製造プロセスと同じくらいしか良くありません。ラミネーションプロセスは、プリプレグが柔軟なシートから多層基板の剛性のある誘電体バックボーンに変わる場所です。

ラミネート、圧力、温度管理
ラミネートサイクルは正確に制御されたシーケンスに従います:
1.レイアップ:内層コア、プリプレグシート、外層銅箔が位置決めピンで正確な位置決めを確保しながらラミネート治具に積み重ねられます。
2.昇温:温度が樹脂の最低粘度点である約120~140℃まで上昇し、樹脂が軟化して流動し始めます。
3.全圧力の適用:最低粘度時に、全圧力(250~400 PSI)が樹脂を銅パターンの周りのすべての隙間に押し込みます。空気の閉じ込めを避けるためにタイミングが重要です。
4.硬化:温度が170~190℃に上昇し、完全な架橋のために60~90分間保持されます。
5.冷却:反りを防ぐために、プレスは圧力下で毎分2~4℃で冷却されます。
均一な接着とボイドフリーの結果の確保
銅のバランスは非常に重要です。ある領域の銅被覆率が90%で、別の領域が10%の場合、プリプレグが不均一に圧縮され、誘電体厚さの変動が生じます。密度は非機能銅フィルで均等化されます。IPC-2221は、すべての層が銅バランスを持つことを推奨しています。
ラミネート後のボイド検出にはいくつかの方法があります:
- 断面マイクロセクショニングにより、ボイド、樹脂枯渇、または層間剥離が明らかになります
- 電気テストにより、ボイド関連の接着不良によるオープンが検出されます
- IPC-TM-650 2.6.8に基づく熱ストレステストでは、クーポンを288℃の溶融はんだにさらし、接着が熱衝撃に耐えることを検証します
最新の設備では、完全なプロセストレーサビリティのためにラミネートパラメータをリアルタイムで監視しています。
JLCPCBのプリプレグ材料選択と製造における専門知識
認定された幅広いプリプレグオプションとプロセス管理
JLCPCBは、標準FR4、高Tg FR4、特殊ラミネートを含むプリプレグ材料の認定在庫を持ち、すべてIPC-4101の基準に認定されたサプライヤーからのものです。各材料タイプと基板厚さは、認定されたプレスレシピを使用してラミネートされます。

Gerberファイルと層スタックアップを投稿すると、エンジニアリングチームが設計を分析し、不十分な樹脂含有量、非現実的な誘電体目標、不均一な銅配置、インピーダンス不整合などの潜在的なラミネート問題を提供します。このフィードバックループにより、高コストなリスピンを回避できます。
試作から量産までの一貫した高歩留まり生産
JLCPCBは、5枚の試作を注文しても5,000ユニットの量産を注文しても、同じ仕様の材料とプロセス管理を使用しています。標準多層基板の生産時間は1~2日から始まり、特定の構成のオンライン即時見積もりが可能です。

これらの原則を実際に適用するために、JLCPCBの多層PCB製造サービスは、スタックアップ設計だけで、お客様のアプリケーションに適した正しいプリプレグ材料を選択・加工し、生産品質の基板に到達するお手伝いをします。
FAQ
Q: PCB製造におけるプリプレグ材料とは何ですか?
プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略です。部分的に硬化した(Bステージ)熱硬化性樹脂を含浸させた織ガラス繊維クロスを指します。多層PCBでは、プリプレグはラミネート中に内層コアを結合し、銅平面間の誘電体絶縁を形成します。
Q: プリプレグとコアの違いは何ですか?
コアは、片面または両面に銅が接着された完全に硬化した(Cステージ)ラミネートです。プリプレグは、ラミネート中に流動して硬化しコアを結合する半硬化(Bステージ)材料です。硬化後、プリプレグはコア材料と構造的に同一になります。
Q: 樹脂含有量はプリプレグの性能にどのように影響しますか?
樹脂含有量が多いほど、銅パターンの周りの隙間を埋めるための流動性が高まり、ボイドリスクが減少します。樹脂含有量が少ないほど、薄い誘電体層が形成されますが、隙間充填能力が低くなります。常に隣接層の銅密度に樹脂含有量を一致させてください。
Q: プリプレグ選択時にTgが重要なのはなぜですか?
Tgは、硬化した樹脂が剛性からゴム状に変化する温度を定義します。Tg以上では、Z軸CTEが劇的に増加し、ビアにストレスがかかります。245~260℃のリフローピークを持つ鉛フリー実装には、少なくとも170℃のTgが推奨されます。
Q: 複合プリプレグ材料は何に使用されますか?
複合プリプレグ材料は何に使用されますか?
学び続ける
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド PCB設計と製造の間には、極めて精密なデータプロトコルが存在します。設計が完了し工場に手渡される際、すべての回路幾何、パッド座標、はんだマスク定義は、一つのフォーマットに変換されなければなりません:Gerberファイルです。 ベテランのCAMエンジニアに「Gerberファイルとは何か?」と問えば、彼はこう答えるでしょう。「それは単なる座標データの集まりではなく、PCBの生産DNAだ」と。正確なPCB Gerberファイルがなければ、完璧な設計でさえ、実現不可能なデジタル幻影に過ぎません。 一、なぜGerberは産業標準なのか? Gerberファイルは本質的にオープンな2次元ベクター画像フォーマットです。基板上の各要素の正確な位置、形状、サイズを記述します。なぜ生の.PcbDocや.brdファイルを直接送らないのでしょうか? ソフトウェア互換性:異なるCADソフトウェア間のアルゴリズム差異により、レンダリングエラーが発生する可能性があります。 知的財産保護:Gerberファイルは製造に必要な幾何情報のみを含み、回路ロジックや設計ルールは含まれないた......
技術的な指示: V-Cut パネル化標準
一般的な形状のボードの場合、Vカットパネライゼーションを使用することができます。この加工方法は、パネルの断面に一定の深さのV字型溝をカットし、コンポーネントを組み立てた後に分離しやすくすることです。 Vカットの特性により、分離後に糸のような繊維が残り、軽く削り取ることができます。分離中の材料の膨張と亀裂により、Vカットボードの外形寸法はわずかに大きな公差(±0.4mm)を持ちます。 この方法を使用してパネル化に接続されたPCBは、「Vカットパネル化ボード」と呼ばれます(現在、JLCPCBの標準SMTアセンブリはVカットパネル化をサポートしています)。 Vカット加工 Vカット加工に関連する主なポイントは以下の通りです。 ■Vカット角度:25度。 ■Vカットパネルサイズ:長さ、幅ともに70mm以上である必要があります。 ■Vカット接続性:長方形のボードは、4面すべて、または反対側の2面すべてを接続することができます(接続コーナーの最小幅は3mm、ボードの厚さが0.8mm以下の場合、接続コーナーの最小幅は5mmでなければなりません)。 ■Vカット方向:直線のみ可能(一方の端から始まり、反対側の端で終わる......
PCBエッチングを深く掘り下げる
こんにちは!プリント回路基板(PCB)の製造には、PCBエッチングと呼ばれる複雑なプロセスが必要です。この記事では、このプロセスと、この分野をリードしてきた方法やイノベーションについて説明します。 エンジニア、趣味、学生、専門家、愛好家など、あなたのバックグラウンドに関係なく、JLCPCBはPCBエッチングに関する洞察に満ちた情報を提供します。 PCBエッチングを理解する PCBエッチングは、プリント回路基板製造の基本的なステップです。これには、基板の表面から銅を選択的に除去して、電子部品を接続する導電性経路またはトレースを作成することが含まれます。エッチングプロセスは、複雑な回路パターンを作成する際の精度と精度を保証します。 従来のエッチング技術 従来、PCBエッチングは化学的方法を使用して達成されてきました。化学エッチングは、PCB製造で最も広く使用されている方法です。これは通常、酸である化学溶液を適用して、基板から銅または不要な銅を選択的に除去することを含みます。パターンのある領域はレジスト材料で保護され、エッチング液が銅を攻撃するのを防ぎます。最も一般的に使用される技術は、塩化第一鉄エッチ......
技術的な説明: マウスバイトパネル化ガイド
従来のパネル化方法はV溝を使用しますが、不規則な形状のボードや特殊な要件(JLCPCBの経済的なSMTアセンブリなど)の場合、封筒の切手に似たマウスバイトパネル化が必要です。この方法を使用してパネル化されたPCBは、「マウスバイトパネル」または「マウスバイト接続」と呼ばれます。 マウスバイトパネル化は 「汎用パネル化」とも呼ばれます。マウスバイトを追加する位置がある限り、さまざまな形状のボードをマウスバイトを使用して相互接続することができます。マウスバイト接続位置の数、サイズ、およびパネルの全体的な安定性は、SMTアセンブリの品質に直接影響します。 マウスバイトのパネル化により、パネルを取り外した後に鋸歯状のエッジが発生する可能性があります。 ■マウスバイトサイズ:直径0.60mmの穴を5~8個セットで使用することをお勧めします(1セットあたりの穴の数が5個以下にならないようにすることをお勧めします)。 ■マウスバイトの間隔:穴の端から穴の端までの距離は0.35-0.4mmである必要があります。十分な接続強度を確保するために、最低0.3mmの間隔を確保する必要があります(薄いボードの場合、もう少し......