Qu'est-ce qu'une carte de circuit imprimé vierge (PCB nu) et comment est-elle utilisée ?
8 min
- 1. Différence entre une PCB nulle (Zero PCB) et une PCB vierge (Bare PCB)
- 2. Structure d'une PCB nue (Bare PCB)
- 3. Comment Fabriquer une PCB Vierge chez JLCPCB
- 4. Types de PCB vierges :
- 5. Directives de conception d'un PCB vierge à signal mixte :
- 6. Avantages de l'utilisation de PCB vierges :
- Conclusion
Une carte de circuit imprimé (PCB) qui ne comporte aucune pièce électronique est appelée PCB vierge ou PCB nu. En revanche, un PCBA (carte de circuit imprimé assemblée) est une PCB qui contient toutes les pièces électroniques nécessaires. Comme il y a une couche de cuivre recouvrant la carte de circuit imprimé, les cartes PCB vierges sont parfois appelées "cartes de circuit imprimé en cuivre". Une PCB vierge est une carte informatique composée de couches de fibre de verre époxy, de feuille de cuivre et d'encres PCB. Avant les feuilles de cuivre, il y a des couches pré-imprégnées non conductrices sur une carte de circuit imprimé vierge. La carte possède également une feuille de base. Des trous remplis de cuivre relient les différentes couches de pistes en cuivre.
Les PCBs vierges peuvent être de type monocouche, bicouche ou multicouche, selon la complexité et l'utilité du design. Pour les fabriquer, on utilise des matériaux de base comme FR-4 (époxy de fibre de verre), polyimide (pour les cartes flexibles) ou des matériaux à noyau métallique pour des usages lourds. Certains de ces éléments seront expliqués dans la section suivante de cet article. Ce texte explique ce qu'est une PCB vierge, comment elle est utilisée, et comment elle est fabriquée. Il montre aussi comment utiliser les services de fabrication de JLCPCB pour produire une PCB vierge.
1. Différence entre une PCB nulle (Zero PCB) et une PCB vierge (Bare PCB)
Une PCB nulle (également appelée carte à usage général ou carte de prototypage) est une carte préfabriquée avec une grille de trous et de pads en cuivre. Elle est utilisée pour le prototypage de circuits manuels. Les composants sont insérés dans les trous et connectés à l’aide de fils ou de ponts de soudure. Les PCBs nulles sont idéales pour des expériences rapides et à petite échelle, mais ne conviennent pas pour des circuits complexes ou à haute densité.
Une PCB vierge, en revanche, est une carte fabriquée sur mesure. Elle ne possède pas de trous pré-percés ni de pistes de cuivre. Elle est fabriquée selon un design de circuit spécifique, pour toute forme, taille ou nombre de couches. Les PCBs vierges sont utilisées pour le prototypage professionnel et la production.
2. Structure d'une PCB nue (Bare PCB)
Une carte de circuit imprimé vierge typique se compose des couches suivantes :
- Substrat (matériau de base) : Fournit un support mécanique et une isolation.
- Couche(s) de cuivre : Voies conductrices qui interconnectent les composants électroniques.
- Masque de soudure : Protège les pistes de cuivre et empêche les ponts de soudure lors du placement des composants.
- Sérigraphie : Texte ou symboles imprimés indiquant le placement des composants et les désignateurs de référence.
3. Comment Fabriquer une PCB Vierge chez JLCPCB
JLCPCB est un service de fabrication de PCB largement utilisé, connu pour son accessibilité, ses délais rapides et son flux de travail complet, de la conception à la production. La création d'une PCB vierge via JLCPCB suit les étapes suivantes :
1. Préparer vos fichiers Gerber
Concevez votre circuit dans un logiciel de conception de PCB tel que KiCad, Altium Designer, ou Eagle. Exportez les fichiers Gerber, qui incluent les données des couches pour le cuivre, le masque de soudure, la sérigraphie et les informations de perçage.
2. Visitez le site Web de JLCPCB
Connectez-vous à votre compte et commencez une nouvelle commande de PCB. Téléchargez les fichiers Gerber sur leur plateforme. L'interface générera automatiquement un aperçu du design de votre PCB vierge.
3. Configurez les spécifications de la PCB
Choisissez les propriétés de votre carte, telles que :
- Dimensions et quantité
- Nombre de couches
- Épaisseur de la carte
- Poids du cuivre
- Finition de surface (HASL, ENIG, etc.)
- Couleur du masque de soudure
Étant donné que vous commandez une PCB vierge, vous n'avez pas besoin d'inclure une liste de matériaux (BOM) ou des fichiers pick-and-place pour le montage des composants.
4. Passez la commande
Une fois toutes les options confirmées, procédez au paiement. Choisissez une méthode d'expédition en fonction de votre délai de livraison et de votre budget.
5. Recevez et utilisez votre PCB vierge
À la réception, vos PCBs vierges seront prêtes pour l'assemblage des composants—soit manuellement, soit via un système automatisé pick-and-place, en fonction de votre configuration.
4. Types de PCB vierges :
1. FR-4
Le FR-4 est le PCB vierge le plus couramment utilisé. Bien que FR-4 soit un niveau de retardateur de flamme (classe 4) et non une substance, le PCB FR4 est en réalité un PCB en fibre de verre époxy de classe 4, retardant de flamme. Bien qu'il soit partiellement durci, la couche pré-imprégnée entre les couches de cuivre est également en fibre de verre époxy. Les PCBs vierges FR4 sont fabriquées facilement et sont moins chères que les autres types de PCB avec le même nombre de couches et la même complexité de circuit.
2. PCB à noyau métallique
Les PCB à noyau métallique comprennent les PCB à noyau en cuivre et en aluminium. Principalement utilisés pour l'éclairage LED et d'autres applications énergétiques, les PCB à noyau métallique offrent une conductivité thermique bien plus élevée que les PCB à noyau FR4.
3. PCB rigide-flex
Les PCB flexibles ou rigide-flex sont des PCBs vides basées sur des matériaux PI ou PET qui peuvent se plier. Ces PCB flexibles spéciales, appelées rigide-flex, possèdent des couches de PCB FR4 stratifiées sur leur région flexible.
4. PCB haute fréquence
Une PCB haute fréquence, également appelée PCB à micro-ondes RF, est utilisée pour la transmission et la réception de signaux haute fréquence. Ce PCB vierge à base de PTFE est utilisé dans des systèmes tels que les radars, les systèmes anti-collision, les GPS, les téléphones portables et les systèmes de missiles.
5. Directives de conception d'un PCB vierge à signal mixte :
Créer des sections : Lors de la conception du câblage de la PCB, il est essentiel de séparer les signaux analogiques des signaux d'horloge, en maintenant une séparation de 20H entre les deux sections, où H fait référence à l'espace entre la couche supérieure et la couche de retour de masse suivante.
Adaptation de l'impédance : Lors de la conception d'une PCB, il est crucial de garantir que la PCB ait une impédance uniforme et une faible interférence électromagnétique. Cela réduira les réflexions de signal et maintiendra l'intégrité du signal.
6. Avantages de l'utilisation de PCB vierges :
Tout d'abord, les PCBs vierges permettent aux concepteurs de tester des circuits et d'essayer de nouvelles idées à faible coût. Une fois que le circuit est parfait, il peut être transféré sur une carte terminée pour la soudure et l'assemblage. Ensuite, les passionnés de DIY en électronique utilisent largement les PCBs vierges, car elles peuvent être fabriquées à partir de zéro lorsque les PCBs publiques ne répondent pas à leurs exigences de conception.
Voici quelques avantages principaux :
La production moderne d'électronique dépend de la diversité et de la flexibilité des cartes PCB vierges, qui sont la base de la conception des circuits et offrent un solide fondement pour des produits électroniques innovants.
Test des PCB vierges :
- Forme et taille : Bien que rares, les PCBs vierges peuvent déjà présenter des défauts avant l'introduction des composants. La défaillance de la PCB en tant que cadre de circuit après l'installation peut entraîner divers problèmes.
- Problèmes de fabrication : Parmi les problèmes fréquents figurent la sous-attaque, la sur-attaque et les trous. Les échecs de fabrication peuvent résulter même de petites imperfections. Le test des PCBs vierges devient d'autant plus crucial à mesure que la demande de PCBs multicouches augmente, en raison de la densité croissante des composants.
Les composants de la carte sont les organes et les muscles si la PCB vierge en est le squelette. Étant donné que les composants peuvent être relativement coûteux et souvent essentiels, un cadre solide aide à éviter le gaspillage à long terme de composants haut de gamme.
Conclusion
Les cartes de circuit imprimé vierges sont la base de tous les appareils électroniques et produits électriques. Grâce à des services comme JLCPCB, la création de PCBs vierges personnalisées est plus accessible que jamais. Avec simplement un fichier de conception et quelques étapes de configuration, les utilisateurs peuvent transformer un schéma de circuit numérique en une carte tangible, prête pour la production. Que vous soyez un ingénieur professionnel ou un passionné d'électronique, comprendre et utiliser les PCBs vierges est fondamental pour un développement matériel réussi. Si vous avez des questions sur les PCBs vierges ou nu, comme le stackup, les couches ou des problèmes de conception, n'hésitez pas à contacter l'équipe de support de JLCPCB.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......