Via stitching dans la conception de PCB: guide complet
24 min
- Introduction
- Qu'est-ce que la couture de vias dans la conception d'un PCB?
- Principaux avantages de la couture de vias
- Règles de conception et bonnes pratiques pour la couture de vias sur PCB
- Comment ajouter une couture de vias dans EasyEDA
- Espacement de la couture de vias et calculateur d'espacement
- Couture de vias ou blindage
- Erreurs courantes à éviter avec la couture de vias
- FAQ sur la couture de vias
- Conclusion: couture de vias dans la conception des PCB
Points clés
La couture de vias relie les zones de cuivre d'un même réseau entre plusieurs couches à l'aide de vias métallisés répétés, le plus souvent sur la masse, afin de réduire l'impédance à haute fréquence entre les différentes zones.
Un via de masse placé près d'un changement de couche du signal offre au courant de retour un chemin local court et aide à confiner le champ autour du via.
Les barrières de vias placées le long des bords du PCB et autour des cavités RF limitent le rayonnement par les bords, mais leur niveau d'isolation dépend de la géométrie et de la fréquence. Il n'existe aucune valeur universelle en dB.
Pour commencer, maintenez l'espacement des vias à une valeur inférieure ou égale à un vingtième de la longueur d'onde dans le PCB, puis resserrez-le pour les structures RF et CEM exigeantes.
La couture de vias complète une conception d'empilage solide et un blindage mécanique, mais ne remplace aucun des deux.
Introduction
Un prototype revient du laboratoire et fonctionne parfaitement sur l'établi, mais échoue au test d'émissions rayonnées. Ou une piste à haute vitesse change de couche par un seul via et le diagramme de l'oeil se referme sans raison évidente. Ou encore, une zone de masse soigneusement conçue et reliée en un seul point présente une tension différente partout au-delà de quelques centaines de mégahertz. Tous ces problèmes sont liés à la structure de référence. La couture de vias est la technique de routage qui permet de les résoudre: des rangées ou des grilles de vias métallisés relient les zones de cuivre d'un même réseau entre plusieurs couches afin que le courant à haute fréquence rencontre une seule structure métallique continue plutôt que plusieurs zones faiblement reliées.
La couture de vias est économique, car elle utilise des trous métallisés standard sans ajouter de composants, mais elle ne fonctionne que lorsque les conditions physiques le permettent. Ce guide explique le rôle réel des vias de couture pour la mise à la masse et les chemins de retour, leur contribution à la réduction des EMI, l'espacement nécessaire et leur placement efficace. Il précise également la limite entre la couture de vias et le blindage mécanique.
Qu'est-ce que la couture de vias dans la conception d'un PCB?
La couture de vias est un réseau périodique de vias traversants métallisés placés dans des zones de cuivre appartenant au même réseau, généralement des zones ou des plans de masse, afin de les relier électriquement entre plusieurs couches. Les deux points suivants permettent de mieux comprendre cette définition: la différence entre un via de couture et un via de signal, ainsi que la manière dont le réseau relie les plans de masse.
Figure 1. Une grille de vias relie la zone de masse supérieure au plan interne avec un pas d.
Vias de couture et vias de signal standard
Un via de signal sert à faire passer un réseau routé d'une couche à une autre. Sa position est donc déterminée par la piste. Un via de couture sert à relier des zones de cuivre qui appartiennent déjà au même réseau. Sa position est choisie pour assurer la continuité électrique plutôt que le routage. La masse est le réseau le plus courant, car la continuité de la référence est à l'origine de la plupart des problèmes à haute fréquence. La même technique peut toutefois relier des zones d'alimentation ou d'autres cuivres de référence lorsque la conception l'exige.
Une précision mérite d'être apportée dès le départ. Les vias de couture sont parfois décrits comme ne transportant aucun courant, ce qui n'est vrai qu'en courant continu sur un PCB inactif. Dans un circuit en fonctionnement, ils transportent le courant de retour, les courants RF transitoires et, lorsque les zones de cuivre sont partagées, une partie du courant d'alimentation. Le fût d'un via est également loin de constituer un court-circuit idéal: un via traversant type de 1,6 mm avec un perçage de 0,3 mm présente une inductance partielle d'environ 1 nH, soit près de 1,3 nH selon l'approximation standard L ≈ 5.08h[ln(4h/d) + 1]. À des fréquences de plusieurs GHz, c'est sa réactance inductive, XL = 2πfL, qui atteint plusieurs dizaines d'ohms, soit environ 8 Ω à 1 GHz et 40 Ω à 5 GHz pour ce même via. L'inductance exprimée en nanohenrys et la réactance exprimée en ohms sont deux grandeurs différentes. C'est la réactance qui rend un via de couture unique de plus en plus impédant lorsque la fréquence augmente. C'est précisément pourquoi les concepteurs en utilisent plusieurs en parallèle.
Comment la couture de vias relie les plans de masse
Un PCB multicouche possède rarement une seule feuille de masse totalement continue. Les zones de cuivre sont interrompues par les champs de vias, des fentes apparaissent autour des connecteurs et certaines zones ne sont reliées que par des étranglements étroits ou un seul via. Cette connexion convient en courant continu. À haute fréquence, son inductance devient dominante. Chaque zone présente alors une tension RF légèrement différente et le courant RF doit contourner les interruptions.
Une couture répétée le long de ces limites place de nombreuses petites inductances en parallèle et rapproche les différentes zones du même potentiel. Une zone de cuivre reliée en un seul point, ou pas du tout, est encore plus problématique: l'énergie couplée peut la faire flotter et provoquer un nouveau rayonnement. C'est ce qui explique en partie l'affirmation selon laquelle les îlots se comportent comme des antennes. La détermination des couches qui doivent être adjacentes relève avant tout de la conception de l'empilage, présentée plus en détail dans le guide des bonnes pratiques d'empilage des PCB.
Principaux avantages de la couture de vias
La couture de vias justifie l'espace qu'elle occupe sur le PCB en remplissant quatre rôles physiques distincts. Chacun répond à un problème différent avec son propre mécanisme, de la continuité de la référence au confinement des champs. La confusion entre ces rôles conduit souvent à une mauvaise utilisation des vias de couture.
Continuité du plan de masse et réduction de l'impédance du chemin de retour
Une masse divisée ou perforée est la raison la plus fréquente d'utiliser la couture de vias. Chaque interruption que le courant de retour doit contourner augmente la surface de la boucle. À haute fréquence, une plus grande surface de boucle entraîne davantage d'inductance, de chute de tension et de rayonnement. Une barrière de vias traversant la séparation offre au courant un pont exactement là où il en a besoin.
Le résultat pratique est une référence plus stable: des différences de tension plus faibles entre les zones de masse, des boucles de retour plus courtes et un couplage réduit vers les pistes voisines. Les PCB à signaux mixtes en bénéficient particulièrement, car une référence numérique perturbée peut se propager vers les masses analogiques par l'intermédiaire d'un cuivre partagé. Certains concepteurs espèrent ainsi éliminer entièrement le rebond de masse. La couture de vias aide au niveau du PCB, mais un rebond généré dans le boîtier ou par des sorties commutant simultanément doit être corrigé à sa source. La couture résout la part du problème provenant du PCB, qui est souvent dominante dans un routage dense comportant des zones de cuivre fragmentées.
Changements de couche et chemins de retour
Figure 2. Géométrie du cas A: des vias de retour placés à côté d'un changement de couche sur le même réseau offrent un chemin local court.
Lorsqu'une piste rapide change de couche, le courant du signal traverse le fût du via, tandis que son courant de retour doit trouver son propre chemin entre les deux structures de référence. Si les deux couches partagent la même masse continue, la transition est presque imperceptible. Si les références sont différentes ou si le plan est interrompu à proximité, le courant de retour se disperse à la recherche d'un chemin. Cette discontinuité provoque alors des réflexions et du rayonnement.
Deux cas doivent être distingués, car ils nécessitent des solutions en cuivre différentes. (A) Lorsque les deux couches partagent la même référence de masse, un via de masse placé près de la transition relie les deux structures de masse et fournit au courant de retour un chemin local court. Plusieurs vias autour du via de signal commencent également à confiner le champ, selon le même principe qui rend une structure coaxiale peu rayonnante. (B) Lorsque les références appartiennent à des réseaux différents, par exemple lorsqu'une piste passe d'une couche référencée à la masse à une couche référencée à l'alimentation, un via de masse ne peut pas relier les deux réseaux sans les court-circuiter. Le chemin de retour en courant alternatif est alors fourni par un condensateur de couture ou de découplage placé entre les plans, à proximité de la transition [Texas Instruments, recommandations de routage à haute vitesse].
Toutes les transitions ne nécessitent pas ce traitement. Les signaux numériques plus lents, avec des fronts relativement lents et une référence commune continue, peuvent ne pas nécessiter de vias de retour dédiés. Les transitions à fronts rapides ou à haute vitesse franchissant des discontinuités de référence en ont souvent besoin. L'identification des signaux concernés dépend du temps de montée et de la géométrie de référence, comme l'explique en détail l'article sur l'impact des vias sur la conception des PCB à haute vitesse.
Réduction des EMI et intégrité du signal
Un bord de PCB où deux couches de masse se séparent se comporte comme une fente, et les fentes rayonnent. Une ligne de vias de masse placée le long du bord court-circuite les couches à intervalles réguliers. Le bord ne peut alors plus supporter de champs importants entre elles. La même structure placée autour d'un bloc RF forme une barrière de vias qui maintient l'énergie dans la zone prévue et protège les circuits voisins du champ.
Les valeurs publiées commencent à diverger lorsqu'il s'agit de quantifier l'isolation fournie par une barrière. Les chiffres mentionnés dans la documentation varient fortement, sans pour autant être incorrects. L'atténuation dépend du pas et du diamètre des vias, du nombre de rangées, de la constante diélectrique et de l'épaisseur du PCB, des dimensions de la cavité, de la fréquence par rapport à la résonance de la barrière et de la méthode de mesure. Toute plage unique exprimée en dB sans préciser ces conditions est incomplète. Une barrière serrée par rapport à la longueur d'onde offre une bonne isolation, tandis qu'une barrière trop espacée en fournit très peu. Consultez également les articles sur le blindage EMI des PCB et la fabrication de PCB RF et micro-ondes.
Gestion thermique et prise en charge des courants élevés
La couture de vias contribue également à la dissipation thermique et au transport du courant. Chaque fût métallisé constitue un petit conduit thermique et électrique entre les couches. Une zone de cuivre cousue répartit donc la chaleur sur une plus grande surface et partage le courant continu entre davantage de cuivre qu'une zone dépourvue de vias. Cet effet est particulièrement utile autour des régulateurs chauds et des connecteurs à courant élevé, où les chemins parallèles supplémentaires réduisent l'élévation de température locale. Considérez cette technique comme un complément aux réseaux de vias thermiques correctement conçus sous les composants chauds et aux plans d'alimentation continus, et non comme un substitut. Le traitement thermique complet est présenté dans les recommandations de conception des PCB FR4.
Règles de conception et bonnes pratiques pour la couture de vias sur PCB
Figure 3. Barrières de bord et de cavité, dimensions de trous vérifiées et zone d'exclusion au-dessus de la section analogique.
Une bonne couture de vias repose principalement sur les dimensions, le placement et une gestion rigoureuse des réseaux. Les valeurs ci-dessous constituent des points de départ à vérifier selon les capacités de fabrication et non des constantes universelles.
Dimensionnez le via comme n'importe quel autre petit trou métallisé du PCB. Un perçage de 0,3 mm avec un anneau annulaire d'environ 0,15 mm de chaque côté convient à la plupart des coutures générales et reste largement conforme aux capacités standard: le minimum publié est un trou de 0,15 mm avec un diamètre de pastille finie de 0,25 mm, tandis qu'un trou de 0,2 mm constitue le minimum recommandé pour les projets sensibles aux coûts (JLCPCB, capacités de fabrication des PCB rigides). Des diamètres nettement inférieurs apportent peu d'avantages pour la couture et augmentent les coûts, car seuls les trous traversants sont pris en charge et les très petits trous entraînent des frais supplémentaires.
Disposez les vias de masse généraux sur une grille espacée couvrant les zones de cuivre et les croisements, généralement avec un pas de quelques millimètres. Resserrez volontairement la grille lorsque les conditions physiques l'exigent: le long des bords du PCB, au niveau des séparations de plans et autour des cavités RF. Maintenez chaque barrière sous la forme d'une chaîne continue sans grandes interruptions, car une seule section manquante rouvre la fente que le reste de la barrière devait fermer.
La gestion des réseaux exige une vigilance extrême. Chaque via de couture doit être connecté au réseau prévu sur toutes les couches qu'il traverse. La zone de cuivre doit réellement s'y connecter après son nouveau remplissage. Un via affecté au mauvais réseau ou isolé sur un îlot non connecté ajoute de la capacité au mauvais endroit et peut aggraver le couplage.
Exécutez les contrôles des règles de conception dès le début et respectez les distances entre le cuivre et les trous ainsi qu'entre les trous et les bords, au lieu de rapprocher manuellement les vias. Sous et autour des sections analogiques sensibles, évitez la couture sauf si le chemin de retour l'exige réellement. La texture du cuivre et les antipads des vias sous un circuit frontal de précision constituent une source de couplage et non une solution.
Le service de routage de PCB permet de vérifier facilement les dimensions des vias et les espacements par rapport aux règles de fabrication réelles avant de lancer la production. Gardez également un point à l'esprit: à basse fréquence, lorsque les vias de couture relient simplement des zones de masse, leur position peut relever davantage de la commodité pratique que d'une exigence absolue liée aux hautes fréquences.
Comment ajouter une couture de vias dans EasyEDA
Les trois principaux outils de routage aboutissent au même résultat, à savoir un réseau de vias affectés à GND et reliés à la zone de cuivre, mais par des méthodes différentes. L'un propose un générateur dédié, tandis que les autres reposent sur la copie et le placement en réseau.
Figure 4. Étapes vérifiées de couture de vias pour chacun des trois outils de routage présentés dans cette section.
La couture de vias proposée par EasyEDA repose sur la fonction Suture Via. Choisissez Place, puis Suture Via, définissez le réseau sur GND ainsi que les diamètres extérieur et intérieur, l'espacement des lignes et des colonnes, puis tracez le rectangle que le réseau doit remplir. L'outil remplit la zone et évite automatiquement les violations d'espacement. Lorsqu'une zone de cuivre existe déjà, sa sélection permet au réseau de la cibler directement. La couture de vias dans EasyEDA reste ainsi reliée au cuivre réel plutôt qu'à une zone nue du PCB. Remplissez ensuite à nouveau les zones de cuivre, vérifiez que chaque via a conservé son réseau et ajustez l'espacement des lignes et des colonnes si le premier remplissage est trop espacé pour une barrière de bord.
Espacement de la couture de vias et calculateur d'espacement
L'espacement est le seul paramètre de couture associé à une formule et doit être traité avec soin. La règle empirique prudente couramment utilisée dans les applications RF est la suivante:
d ≤ λ/20
où d correspond au pas entre les centres des vias et où la longueur d'onde est calculée à la fréquence significative la plus élevée dans le matériau du PCB plutôt que dans l'espace libre. La longueur d'onde dans le PCB se calcule comme suit:
λ = c / (f × √εeff)
où c est la vitesse de la lumière, f la fréquence concernée et la permittivité relative effective de la structure de propagation. La longueur d'onde dans l'espace libre surestime l'espacement admissible. Le diélectrique doit donc être inclus dans le calcul.
La fréquence significative la plus élevée mérite une explication particulière. Pour une horloge, il ne s'agit pas de la fréquence d'horloge, mais du contenu spectral de ses fronts. Un bus fonctionnant à une fréquence modérée avec des pilotes rapides peut transporter de l'énergie bien au-delà de sa fréquence fondamentale. Certaines références assouplissent la règle à un dixième de la longueur d'onde. Considérez un vingtième comme la valeur prudente par défaut pour les barrières et les structures RF, et un dixième comme une valeur acceptable pour une liaison de masse ordinaire. Aucune de ces valeurs ne constitue une loi universelle. Les dimensions de la cavité, la hauteur du substrat et la structure réelle des modes peuvent imposer un pas plus serré. Une géométrie critique pour la CEM nécessite une simulation ou une mesure plutôt qu'une simple règle empirique.
Un exemple permet de préciser le calcul. Prenons une fréquence significative maximale de 1 GHz et supposons, uniquement à titre d'exemple, une permittivité effective de 4,0 pour la structure de propagation. Cette valeur est une donnée supposée pour l'exemple et non une propriété mesurée du stratifié: la permittivité globale du stratifié et la permittivité effective de la structure sont deux grandeurs différentes, comme expliqué ci-dessous. La longueur d'onde dans le PCB est de 3×10⁸ / (10⁹ × 2,0) ≈ 150 mm. Un vingtième de cette valeur correspond à 7,5 mm, soit environ 295 mil. Cette valeur constitue une limite maximale et non une cible. Les barrières de bord et les cavités RF utilisent généralement un espacement plus serré.
Concernant la permittivité, deux symboles doivent rester distincts. La constante diélectrique relative globale décrit le matériau du stratifié lui-même. JLCPCB indique des valeurs de préimprégnés telles que 4,4, 4,1 et 4,16 pour les styles de fibre de verre courants. La permittivité relative effective décrit la structure de propagation réelle, notamment la géométrie de la piste et les matériaux environnants. C'est cette valeur effective qui doit être utilisée dans la formule de longueur d'onde. Pour une conception réelle, obtenez-la à l'aide d'un solveur de champ ou du modèle d'empilage associé au calculateur d'impédance, plutôt que dans un tableau générique de stratifiés.
Il est important de comprendre les capacités et les limites de l'outil gratuit de calcul d'impédance dans ce contexte. Le calculateur d'impédance de JLCPCB détermine les largeurs de piste et les empilages nécessaires pour obtenir une impédance contrôlée. Il ne calcule pas l'espacement des vias de couture. Définissez l'empilage avec le calculateur, le pas de la barrière avec la règle de longueur d'onde, puis affinez la géométrie RF en suivant les recommandations de conception des PCB RF.
Figure 5. Le pas d est maintenu bien en dessous d'une longueur d'onde afin que le réseau ne puisse pas se comporter comme une fente résonante.
Couture de vias ou blindage
La couture de vias et le blindage répondent à des besoins différents. C'est pourquoi les routages hautes performances utilisent souvent les deux. La première organise les champs à l'intérieur du PCB, tandis que le second les bloque au niveau du boîtier ou des composants. La confusion entre ces techniques se manifeste généralement par l'absence d'un capot de blindage sur un PCB pourtant bien cousu, ou par l'ajout d'une couture dense dans l'espoir de corriger un problème d'émissions au niveau du système qui ne peut être résolu que par un blindage ou un filtre. Le tableau ci-dessous présente concrètement leurs différences.
| Caractéristique | Couture de vias | Blindage |
|---|---|---|
| Niveau d'intervention | Technique de routage au niveau du PCB | Solution mécanique au niveau du système |
| Problème principal résolu | Chemins de retour, rayonnement par les bords et antennes à fente | Champs rayonnés autour des circuits |
| Mise en oeuvre | Réseaux et barrières de vias de masse | Capots métalliques de blindage au-dessus des circuits |
| Coût | Faible, uniquement des trous métallisés standard | Plus élevé, avec ajout de matériaux et d'opérations d'assemblage |
| Utilisation type | PCB à haute vitesse, RF et à courant élevé | Composants sensibles, modules RF et CEM du système |
| Peut remplacer l'autre solution | Non | Non |
Les PCB hautes performances combinent généralement les deux: une barrière de vias autour de la section RF à l'intérieur et un capot de blindage au-dessus. Pour mieux comprendre le vocabulaire système lié à cette association, le guide comparatif EMI et CEM explique le problème réellement résolu par chaque technique.
Erreurs courantes à éviter avec la couture de vias
- Pas choisi selon l'horloge plutôt que selon les fronts.
Une barrière dimensionnée pour 100 MHz présente d'importantes fuites lorsque l'énergie du pilote atteint un pic à une fréquence dix fois supérieure. Déterminez donc l'espacement selon le contenu spectral significatif le plus élevé et resserrez la barrière là où cela est nécessaire.
- Vias sans réseau de rattachement. Un via de couture qui ne rejoint pas sa zone de cuivre, ou une zone qui n'est jamais remplie à nouveau autour du réseau, laisse du cuivre flottant susceptible de se coupler et de rayonner. Vérifiez en priorité l'affectation du réseau et la connexion au cuivre.
- Barrière de vias confondue avec une stratégie de référence. Une couture traversant une fente ne corrige jamais une piste routée au-dessus de cette fente. Le chemin de retour sous la piste reste interrompu. Corrigez d'abord le routage et l'empilage, puis ajoutez la couture.
- Barrières oubliées au niveau des bords et des cavités. Une grille générale de vias est souvent ajoutée tandis que le bord du PCB et la cavité RF restent sans protection, précisément là où les champs s'échappent le plus facilement. Fermez volontairement ces chaînes et vérifiez les espacements DRC au niveau du contour.
FAQ sur la couture de vias
Q: qu'est-ce que la couture de vias dans la conception d'un PCB?
Il s'agit d'un réseau de vias métallisés reliant entre plusieurs couches des zones de cuivre appartenant au même réseau, généralement la masse, afin de créer une référence unique à faible impédance. Cette technique est utilisée lorsque des zones de cuivre, des séparations de plans ou des bords de PCB doivent être reliés à haute fréquence.
Q: quel espacement faut-il prévoir entre les vias de couture?
Commencez par un vingtième de la longueur d'onde dans le PCB à la fréquence significative la plus élevée, puis resserrez le pas pour les barrières et les structures RF. Une liaison de masse ordinaire tolère souvent la limite plus souple d'un dixième. N'oubliez pas d'inclure le diélectrique dans le calcul, car la longueur d'onde dans l'espace libre surestime le pas autorisé.
Q: les vias de couture réduisent-ils les EMI?
Ils peuvent réduire les EMI en raccourcissant les boucles de retour et en fermant les fentes rayonnantes au niveau des bords et des interruptions de plans. Cette amélioration dépend de la structure et n'est pas garantie. Les PCB critiques en matière d'émissions doivent toujours être testés en chambre afin de confirmer le résultat.
Q: quelle est la différence entre la couture de vias et le blindage?
La différence entre la couture de vias et le blindage correspond à une distinction entre le PCB et le système. La couture organise le courant de retour et les champs de bord à l'intérieur du PCB, tandis qu'un capot de blindage bloque les champs rayonnés autour des composants ou des assemblages. Les conceptions les plus exigeantes utilisent généralement les deux.
Conclusion: couture de vias dans la conception des PCB
La continuité est le principe commun à toutes les sections de ce guide. Partout où le cuivre de masse est fragmenté, où les références se séparent ou où un bord forme une fente, la couture de vias rétablit une structure continue que le courant peut suivre et dont les champs peuvent difficilement s'échapper. Elle remplit ce rôle à faible coût, avec un procédé de fabrication standard et sans composant à placer.
Une solution économique n'est toutefois pas toujours suffisante. La couture de vias complète un empilage soigneusement conçu, un routage rigoureux des chemins de retour, une bonne conception thermique et un blindage mécanique lorsque les émissions ou la sensibilité du produit l'exigent. Aucun de ces éléments ne peut être validé uniquement par le routage. Concevez les barrières dès le début et déterminez leur espacement à partir de la longueur d'onde plutôt que par habitude. Un PCB qui réussit les tests sur l'établi aura alors bien plus de chances de réussir les essais en chambre. Pour les routages denses ou à haute fréquence, le recours à un service professionnel de routage de PCB constitue une protection judicieuse avant la fabrication.
Continuez à apprendre
Diaphonie dans la conception des PCB: causes, types et méthodes de réduction
Points clés La diaphonie commence par un front: la variation de tension et de courant de l'agresseur produit des champs électriques et magnétiques qui transfèrent de l'énergie vers la piste victime voisine. La vitesse du front compte davantage que la fréquence d'horloge seule. Un bus à fréquence modérée doté de fronts d'E/S rapides peut tout de même créer un problème important de couplage. Un espacement plus grand et une distance plus faible entre le signal et le plan de référence apportent généraleme......
Via stitching dans la conception de PCB: guide complet
Points clés La couture de vias relie les zones de cuivre d'un même réseau entre plusieurs couches à l'aide de vias métallisés répétés, le plus souvent sur la masse, afin de réduire l'impédance à haute fréquence entre les différentes zones. Un via de masse placé près d'un changement de couche du signal offre au courant de retour un chemin local court et aide à confiner le champ autour du via. Les barrières de vias placées le long des bords du PCB et autour des cavités RF limitent le rayonnement par les......
Conception de circuits imprimés RF : Erreurs de conception courantes et directives pratiques
Points Clés Le contrôle d'impédance est non négociable : Maintenez une impédance constante de 50Ω à travers toutes les transitions, y compris les vias, les départs de connecteurs et les coudes de pistes, pour éviter les réflexions et les pertes de signal. L'intégrité du chemin de retour détermine le succès RF : Ne faites jamais passer des pistes RF au-dessus de fentes ou de séparations dans le plan de masse. Fournissez des chemins de retour continus avec des vias de couture à chaque changement de couc......
Guide de disposition des PCB haute vitesse pour un contrôle fiable des signaux
Le routage de circuits imprimés haute vitesse fait référence à une conception de layout où le comportement du signal suit la théorie des lignes de transmission. Le layout de circuits imprimés haute vitesse traite les pistes comme des chemins à impédance contrôlée plutôt que comme de simples conducteurs. L'intégrité du signal, l'intégrité de l'alimentation et les effets électromagnétiques guident les décisions de routage dans la conception de circuits imprimés haute vitesse. Le routage de circuits impr......
Microstrip vs Stripline : Différence de disposition et quand les utiliser
La conception de circuits imprimés RF (Radiofréquence) est un domaine où l'ingénierie rencontre l'art. Parmi les outils de la boîte à outils d'un concepteur RF, les lignes de transmission microruban et triplaque sont les héros méconnus. Elles garantissent que les signaux voyagent de manière transparente à travers les circuits imprimés sans succomber aux interférences, aux pertes ou aux désadaptations d'impédance. Mais que sont ces lignes, et comment choisir entre elles ? Plongeons-nous dans le sujet, ......
Fondamentaux de l'intégrité du signal dans la conception de circuits imprimés
Dans le monde de la conception de circuits imprimés (PCB), l'intégrité du signal joue un rôle crucial pour garantir le transfert fiable et précis des signaux électroniques. Comprendre les fondamentaux de l'intégrité du signal est essentiel pour les passionnés d'électronique, les amateurs, les ingénieurs, les étudiants et les professionnels impliqués dans la conception de PCB. Cet article explorera les concepts clés de l'intégrité du signal et examinera comment ils influencent la disposition des PCB. E......