Guide des PCB RF Microwave : Obtenir une intégrité de signal parfaite grâce à une fabrication de précision
16 min
- Matériaux spécialisés améliorant les performances RF Micro-ondes
- Principes Fondamentaux de l'Ingénierie des PCB RF Micro-ondes
- Techniques de Fabrication Expert Assurant la Fiabilité RF Micro-ondes
- Leadership de JLCPCB dans la Production de PCB RF Micro-ondes
- Questions Fréquemment Posées (FAQ)
Qu'est-ce que les RF et les micro-ondes dans le contexte des PCB ? RF (Radiofréquence) signifie simplement des signaux dans une plage de 3 MHz à 300 GHz, tandis que les micro-ondes se concentrent sur une plage de 300 MHz à 300 GHz. En pratique, dans la conception de PCB, le terme PCB RF micro-ondes désigne généralement une carte qui reçoit et émet des signaux dans la plage de 500 MHz à plus de 100 GHz, et la carte n’est pas simplement un dispositif passif. Ces fréquences se retrouvent partout dans la technologie moderne. Les réseaux cellulaires 5G fonctionnent entre des fréquences sous-6 GHz et 39 GHz (ondes millimétriques). Les radars ADAS (automobile) et les radars de conduite autonome fonctionnent à 77 GHz. Les communications par satellite couvrent la bande L (1-2 GHz) jusqu'à la bande Ka (26-40 GHz).

Les systèmes radar et la guerre électronique militaire vont au-delà de 100 GHz. Le Wi-Fi 6E et 7 ont également été adoptés, même dans le Wi-Fi grand public. C’est cette nature explosive de toutes ces technologies qui a entraîné une demande massive pour des PCBs RF micro-ondes capables de fonctionner facilement et de manière fiable à de telles fréquences élevées, sans dégradation du signal. Chaque perte de 0,1 dB compte lorsque vous souhaitez extraire la dernière portion de portée d’une station de base 5G ou obtenir la meilleure sensibilité avec un récepteur radar.
Défis : Perte d'insertion, crosstalk et gestion thermique
L'art de concevoir un PCB pour les micro-ondes est essentiellement un exercice d'équilibre entre trois grands problèmes qui ne cessent de s'intensifier à mesure que la fréquence augmente. Le premier est la perte d'insertion. Chaque fois que le signal passe par une trace, un via ou toute connexion, il perd de la puissance, et à des fréquences gigahertz, cette perte se cumule très rapidement. Un signal radar automobile à 77 GHz peut perdre 2-3 dB par centimètre dans une ligne de transmission mal conçue, ce qui rend chaque millimètre de longueur de trace une ressource précieuse.
Ensuite, il y a le crosstalk. En cas de proximité entre deux lignes de transmission, les champs commencent à interférer. À 28 GHz, deux lignes microstrip parallèles espacées de trois fois l'épaisseur du diélectrique peuvent encore exhiber un couplage de -20 dB ou pire. Et cela suffit à corrompre une entrée de récepteur sensible.

Enfin, il y a la gestion thermique. Un niveau élevé de chaleur est généré par les amplificateurs de puissance, les mélangeurs et les oscillateurs, et leurs performances, qui incluent le gain, le facteur de bruit et la linéarité, changent considérablement avec la température. Le PCB doit être capable d'extraire efficacement cette chaleur et de maintenir l'environnement d'impédance précis que les signaux haute fréquence nécessitent.
Matériaux spécialisés améliorant les performances RF Micro-ondes
Laminés Low-Dk/Df tels que Rogers et les options à base de PTFE
Le choix du matériau est sans doute la décision la plus importante dans la conception des PCB RF micro-ondes. La constante diélectrique (Dk) et le facteur de dissipation (Df) du substrat déterminent directement les dimensions des lignes de transmission et la perte du signal.

La Rogers Corporation domine le marché des laminés RF avec des produits couvrant une large gamme de performances. RO4003C et RO4350B offrent d'excellentes performances jusqu'à environ 20 GHz avec une bonne capacité de traitement. RO3003 et RO3010 s'étendent dans le domaine des ondes millimétriques avec des valeurs de Df très faibles. RT/duroid 5880, un laminé PTFE-verre avec un Df autour de 0,0009 à 10 GHz, est la référence pour les applications à très faible perte.

Selon ce que j'ai étudié lors de nos modules récents, les laminés à base de PTFE présentent d'excellentes caractéristiques électriques, mais posent un certain nombre de défis de fabrication : ils ont une faible résistance au décollement par rapport au cuivre, nécessitent un perçage spécial pour éviter les bavures et ne peuvent pas être associés à un FR-4 standard dans des superpositions hybrides sans couches adhésives. Ces compromis sont importants à comprendre pour faire des choix de matériaux éclairés.
Qualité du Feuille de Cuivre et Impact de la Rugosité de Surface
Aux fréquences micro-ondes, l'effet de peau restreint le courant à une couche de conducteur presque inaccessible. La profondeur de peau du cuivre à 10 GHz est d'environ 0,66 µm, et donc toute rugosité de surface, qui est généralement de 1 à 5 µm dans les feuilles électro-déposées standard, fait que le courant suit un chemin plus long et plus sinueux, augmentant ainsi la perte du conducteur.
Les feuilles de cuivre à faible profil et ultra-faible profil (comme les feuilles laminées ou hyper-VLP) réduisent la rugosité de surface à moins de 1 µm, offrant une réduction mesurable de la perte à des fréquences supérieures à 5 GHz. L'amélioration peut être de 0,5 à 1,5 dB par pouce à 28 GHz, ce qui est considérable pour toute conception micro-ondes. Spécifiez le type de feuille de cuivre dans vos notes de fabrication. La feuille standard ED est suffisante pour moins de 5 GHz, mais au-delà de cela, l'investissement dans une feuille à faible rugosité se rentabilise par des performances améliorées du système.
Astuce Pro : Lors de la comparaison des fiches techniques des laminés, prêtez attention à la feuille de cuivre utilisée pour les données de perte publiées. Certains fabricants testent avec une feuille ultra-lisse, ce qui rend leur laminé plus performant qu'il ne le sera avec la feuille standard que votre fabricant utilise. Spécifiez toujours explicitement votre exigence de feuille de cuivre.
Superpositions Hybrides pour un Équilibre entre Coût et Performance
Les superpositions de haute qualité en PTFE ou même en céramique remplie de haute qualité sont coûteuses, et toutes les conceptions RF ne nécessitent pas de tels matériaux de haute qualité pour toutes les couches. Pour obtenir une solution rentable, on utilise des superpositions hybrides, où les laminés transportant des signaux RF sont faits de matériaux à faible perte, tandis que les couches de distribution d'alimentation et de signaux numériques à faible vitesse sont fabriquées à partir de matériaux FR-4 bon marché ou de matériaux de moyenne gamme. Un module RF frontal peut avoir un cœur FR-4 standard avec des couches de Rogers RO4350B sur les deux premières couches (où se trouvent les circuits microstrip et stripline), et un FR-4 standard sur le noyau avec les couches d'alimentation et de masse, et peut-être un second signal RF, auquel cas vous pouvez également utiliser une autre couche Rogers.
Les couches de prepreg adhésif maintiennent les divers matériaux ensemble, et le Dk de ces couches est ajusté pour garantir que l'impédance reste relativement constante. Cela permet de réduire le prix du laminé de 40 à 60 % tout en conservant la pleine performance RF sur les couches critiques. Il est essentiel de s'assurer que les couches adhésives et les limites entre les matériaux ne provoquent pas de sauts d'impédance ni de délaminage.
Principes Fondamentaux de l'Ingénierie des PCB RF Micro-ondes
Correspondance d'Impédance, Conception de Lignes de Transmission et Techniques de Mise à Terre
Toutes les traces RF sur un PCB micro-ondes sont simplement des lignes de transmission, ce qui signifie que vous devez contrôler leur impédance de manière très stricte. Les microstrips, avec la trace sur la surface, et les striplines, avec la trace entre deux plans de masse, sont les plus courantes. Ensuite, il y a le guidage d'ondes coplanaires à mise à terre (GCPW), qui est une trace de surface entourée de cuivre de masse sur la même feuille et couverte par un plan de masse en dessous ; elle est un peu plus flexible et offre une meilleure isolation.

Dans la correspondance d'impédance à toutes les jonctions : bords des pads, chutes de vias et débuts de connecteurs, vous souhaitez une perte de retour d'au moins -15 dB, mais puisque même les applications les plus exigeantes l'exigent, il est préférable d'atteindre -20 dB ou mieux. On utilise souvent des transformateurs à quart d'onde, des transitions effilées ou des réseaux de correspondance pour maintenir l'impédance constante tout au long du parcours.
La mise à terre est la base des performances du PCB micro-ondes. Un plan de masse solide et continu immédiatement adjacent à chaque couche de signal RF est non négociable. La couture de vias le long des lignes de transmission RF contrôle le comportement résonant du plan de masse et empêche la propagation indésirable des modes entre les plaques parallèles.
Optimisation des Vias et Blindage pour la Réduction du Bruit
Les vias dans les circuits RF doivent être traités comme des éléments de conception, pas comme des commodités de routage. Chaque via introduit de l'inductance parasitaire (généralement de 0,5 à 1,5 nH selon la géométrie) et de la capacitance qui créent des discontinuités d'impédance. L'utilisation de vias parallèles de masse autour des vias signal réduit l'inductance effective et crée une transition coaxiale.
Pour les transitions de signal critiques, utilisez des arrays de vias ou des clôtures de vias pour créer des passages blindés à travers la carte. Un effet isolant RF micro-ondes peut être obtenu en entourant les chemins de signaux sensibles avec des clôtures de vias denses connectées aux plans de masse au-dessus et en dessous, créant des structures de guide d'ondes internes qui contiennent l'énergie électromagnétique.
Le blindage entre les canaux est essentiel dans les systèmes multi-canaux. Des clôtures de vias entre les canaux RF adjacents fournissent une isolation de 20-40 dB en fonction de l'espacement des vias et de la fréquence. Pour des exigences d'isolation plus élevées, des murs métalliques internes (créés avec des rangées de vias qui se chevauchent) ou des boîtiers de blindage au niveau de la carte sont nécessaires.
Considérations Thermiques et Mécaniques dans la Mise en Page
Les amplificateurs de puissance et les composants actifs RF génèrent de la chaleur concentrée qui doit être gérée pour maintenir les performances et la fiabilité. Les arrays de vias thermiques sous les composants chauds, reliant les répartiteurs de cuivre internes ou externes, sont l'outil principal de gestion thermique au niveau du PCB.
Les considérations mécaniques incluent l'appariement du CTE (coefficient d'expansion thermique) entre les matériaux dissemblables dans des superpositions hybrides, la déformation de la carte pendant le refusionnement (en particulier pour les cartes fines à base de PTFE), et l'intégrité structurale des connexions via-pad sous cyclage thermique. Ces facteurs influencent à la fois le choix du laminé et la mise en page physique du circuit RF.
Techniques de Fabrication Expert Assurant la Fiabilité RF Micro-ondes
Gravure à Tolérance Serrée, Perçage et Processus de Plongée
Les tolérances de fabrication des PCB RF micro-ondes sont beaucoup plus strictes que celles des cartes standard. Une tolérance de largeur de trace de ±0,5 mil ou mieux est typique pour les lignes RF à impédance contrôlée. Le contrôle du profil de gravure — la forme transversale de la trace gravée — est critique, car les profils trapézoïdaux (inévitables avec la gravure humide) modifient l'impédance effective par rapport au profil rectangulaire idéal supposé par la plupart des calculateurs d'impédance.
Le perçage des laminés à base de PTFE nécessite une géométrie de foret spécialisée et des vitesses d'alimentation pour éviter l'étalement de résine qui pourrait altérer la fiabilité. L'adhésion du placage aux surfaces PTFE nécessite un traitement de surface (gravure au sodium ou traitement au plasma), ce qui n'est pas nécessaire pour les cartes FR-4 standard.
Application Contrôlée de Stratification et de Finition de Surface
La stratification de superpositions hybrides avec des matériaux dissemblables exige un contrôle précis de la température et de la pression. L'adhésif de liaison doit couler adéquatement pour remplir les espaces autour des caractéristiques en cuivre tout en maintenant une épaisseur contrôlée pour garantir l'exactitude de l'impédance. Un sous-remplissage crée des vides ; un excédent de flux modifie l'épaisseur diélectrique.
Le choix de la finition de surface pour les pads RF favorise l'argent immergé ou l'ENIG, qui offrent des surfaces planes pour un montage cohérent des composants. Pour les soudures de fils en or (courantes dans l'assemblage des modules RF), des finitions nickel-or électrolytique (or dur) ou or doux sont requises. La finition de surface doit être spécifiée pour chaque zone de pad individuellement lorsque des exigences différentes existent sur la même carte.
Tests Rigoureux pour les Paramètres S et l'Intégrité du Signal
Les tests complets distinguent une installation de fabrication RF micro-ondes professionnelle d'un atelier général. Les mesures TDR d'impédance vérifient l'impédance des lignes de transmission sur le panneau. Les mesures Vector Network Analyzer (VNA) sur des structures de test dédiées caractérisent la perte d'insertion, la perte de retour et le couplage (paramètres S) aux fréquences réelles de fonctionnement.
Ces résultats de test fournissent une preuve objective de la qualité de la fabrication et servent de données de référence pour corréler la performance du PCB avec les mesures au niveau du système. Un fabricant de PCB RF de haute qualité fournit systématiquement ces données comme partie intégrante du package de qualité.
Leadership de JLCPCB dans la Production de PCB RF Micro-ondes
Accès à des Matériaux Premium et des Lignes de Fabrication Avancées
Le portefeuille de matériaux de JLCPCB est solide ; ils ont des laminés Rogers, à base de PTFE, et céramiques remplies, parfaits pour les composants RF entre UHF et ondes millimétriques. Combinez cela avec leur équipement de fabrication de haute précision capable de répondre aux tolérances serrées exigées par les circuits micro-ondes, et vous obtenez un service de production de PCB RF micro-ondes de haute qualité.
Conseils DFM Personnalisés pour des Résultats Optimaux à Haute Fréquence
Lorsque vous avez les gars de la fabrication sur votre conception dès le début, faire des conceptions RF HF est beaucoup plus facile. Le groupe d’ingénierie de JLCPCB serait ravi de discuter des choix de matériaux, des tolérances réelles que vous pouvez obtenir, de l’empilement hybride et de la meilleure finition de surface pour votre projet RF particulier. Cette collaboration précoce évite de devoir redessiner votre conception plus tard et garantit que votre conception est effectivement manufacturable.
Solutions Évolutives des Prototypes à la Fabrication en Volume

JLCPCB maintient la même qualité de processus pour les cartes RF micro-ondes du premier test prototype à la dernière production. Leurs options de matériaux, processus de production et contrôles qualité restent les mêmes quelle que soit la taille, donc votre prototype sera exactement le même que le produit final. Ajoutez simplement vos fichiers de conception RF, et le vérificateur DFM automatique s'assurera que votre carte est prête à être fabriquée.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)
Q. Quelle est la différence entre les PCB RF et micro-ondes ?
Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable dans l'industrie des PCB. Strictement parlant, RF couvre la plage large de 3 kHz à 300 GHz, tandis que les micro-ondes font spécifiquement référence à la plage de 300 MHz à 300 GHz. En pratique, un PCB RF micro-ondes désigne toute carte conçue pour des signaux supérieurs à environ 500 MHz.
Q. Le FR-4 standard peut-il être utilisé pour des applications RF ?
Le FR-4 peut fonctionner pour des applications RF moins exigeantes inférieures à environ 1-2 GHz, où une perte modérée est acceptable. Au-delà de 2 GHz, la perte diélectrique du FR-4 dégrade considérablement la qualité du signal.
Q. Comment la rugosité du cuivre affecte-t-elle la performance RF ?
La rugosité de la surface du cuivre augmente la perte du conducteur aux fréquences micro-ondes en raison de l'effet de peau, qui limite le flux de courant à la surface du conducteur. À 10 GHz et plus, passer d’une feuille électro-déposée standard à une feuille ultra-low-profile peut réduire la perte d’insertion de 0,5 à 1,5 dB par pouce.
Q. Quelle tolérance d'impédance dois-je spécifier pour les traces RF ?
La tolérance d'impédance contrôlée standard est de ±10 %. Pour des applications RF exigeantes, spécifiez ±7 % ou ±5 %. Des tolérances plus strictes nécessitent des processus de fabrication premium et peuvent augmenter les coûts.
Q. Pourquoi les superpositions hybrides sont-elles populaires pour les cartes RF ?
Les superpositions hybrides utilisent des laminés à faible perte de qualité premium uniquement sur les couches transportant des signaux RF et des FR-4 bon marché sur les couches non critiques. Cela réduit le coût du matériau de 40 à 60 % tout en maintenant la pleine performance RF là où elle est nécessaire.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Obtenir des performances haute vitesse fiables avec les lignes de transmission PCB
Points clés Les lignes de transmission des PCB sont essentielles aux performances fiables des PCB haute vitesse dans les conceptions USB 3.0, PCIe, DDR4 et RF. Elles transforment les pistes en structures à impédance contrôlée qui éliminent les réflexions, la diaphonie et l'atténuation. Sélectionnez des géométries microstrip, stripline ou GCPW avec des calculs précis, des plans de référence continus, des courbures en onglet et un espacement 3W, puis bénéficiez chez JLCPCB d'une gravure précise, d'un co......
Comment résoudre les problèmes d'EMI/CEM et d'intégrité des signaux dans la conception de PCB HF
La conception de PCB haute fréquence est complexe, notamment en raison des interférences électromagnétiques (EMI) et des problèmes d'intégrité du signal (SI), qui comptent parmi les principaux obstacles. Ces problèmes peuvent dégrader les performances du circuit, affecter sa fiabilité et entraîner l'échec des essais de conformité. Pour les résoudre, une planification et une exécution rigoureuses sont nécessaires tout au long du processus de conception. Voici plusieurs stratégies pour relever ces défis......
Recommandations de conception pour améliorer les normes CEM
La CEM mesure la capacité d'un appareil à fonctionner comme prévu dans son environnement d'utilisation partagé, tout en permettant aux autres équipements de ce même environnement de fonctionner normalement. L'évaluation de la réaction d'un appareil lorsqu'il est exposé à une énergie électromagnétique constitue un volet de cette démarche, appelé essai d'immunité ou de susceptibilité. La mesure des interférences électromagnétiques (EMI) générées par les systèmes électriques internes de l'appareil, appel......
L'impact des vias sur la conception des PCB haute vitesse
Les signaux à haute vitesse nécessitent une adaptation d'impédance. Cela signifie essentiellement que le chemin du signal doit conserver une impédance continue adaptée à celle du récepteur. Cette précaution évite les réflexions qui peuvent corrompre le signal. En termes simples, l'impédance caractéristique d'une piste de PCB dépend de sa largeur, de la hauteur de son cuivre, de la distance par rapport au plan de masse de référence et de la constante diélectrique. Cette relation est particulièrement im......
Vias contre-percés: améliorer l'intégrité du signal des PCB haute vitesse
À retenir Les vias contre-percés éliminent les stubs en cuivre inutilisés des vias traversants métallisés et réduisent le stub résiduel à moins de 0,15 mm (6 mils). Cette opération supprime les discontinuités d'impédance, les réflexions et les résonances sur les signaux haute vitesse dépassant 5 à 10 Gbit/s. Elle améliore les pertes par réflexion, les pertes d'insertion, la gigue et les diagrammes de l'oeil, tout en conservant un empilement simple et un coût nettement inférieur à celui des vias borgne......
Conception et fabrication des PCB RF | JLCPCB
La conception d'un PCB RF repose sur plusieurs règles fondamentales qui nécessitent une bonne connaissance des circuits numériques et analogiques. Une comparaison directe avec les conceptions analogiques ou numériques classiques reste toutefois difficile, car les fréquences peuvent atteindre plusieurs GHz. À ces fréquences, presque tous les aspects du PCB doivent être étudiés avec attention: Discontinuités d'impédance Longueur des pistes Mise à la masse Blindage Une mauvaise maîtrise de ces paramètres......