Diaphonie dans la conception des PCB: causes, types et méthodes de réduction
24 min
- Introduction
- Qu'est-ce que la diaphonie dans la conception des PCB?
- Quelles sont les causes de la diaphonie dans les conceptions de PCB?
- Types de diaphonie
- Exemple de diaphonie dans la conception des PCB
- Comment réduire la diaphonie dans les conceptions de PCB
- FAQ sur la diaphonie dans la conception des PCB
Points clés
La diaphonie commence par un front: la variation de tension et de courant de l'agresseur produit des champs électriques et magnétiques qui transfèrent de l'énergie vers la piste victime voisine.
La vitesse du front compte davantage que la fréquence d'horloge seule. Un bus à fréquence modérée doté de fronts d'E/S rapides peut tout de même créer un problème important de couplage.
Un espacement plus grand et une distance plus faible entre le signal et le plan de référence apportent généralement les améliorations de routage les plus nettes, mais le résultat dépend de toute la section de la carte.
NEXT et FEXT n'évoluent pas de la même manière. Le NEXT atteint un plateau dépendant de la géométrie après un délai de couplage suffisant, tandis que le FEXT dépend également du décalage de vitesse modale et de la longueur couplée.
Considérez les règles 3W, 5W, 3H et l'espacement des vias fondé sur la longueur d'onde comme des heuristiques de départ. Vérifiez les réseaux critiques avec un solveur de champ, un modèle de lignes de transmission couplées ou une mesure.
Introduction
Une interface mémoire peut réussir un court essai sur banc et pourtant échouer de manière intermittente à pleine charge, aux extrêmes de température ou de tension. La logique est correcte, mais une ligne de données reçoit suffisamment de bruit de ses voisines pour réduire la marge du récepteur. Il s'agit d'un problème typique de diaphonie dans la conception des PCB: la géométrie de la carte devient une partie du circuit.
La diaphonie est fréquente sur les cartes numériques denses, car les conducteurs adjacents partagent des champs électriques et magnétiques. Des fronts d'E/S plus rapides augmentent le transitoire couplé, même lorsque la fréquence d'horloge ou de répétition des données semble modérée. L'espacement des pistes, la longueur parallèle, l'impédance du pilote, la terminaison, les plans de référence et l'empilage modifient tous le signal qui atteint la victime. Cet article suit le chemin physique allant de la transition de l'agresseur au bruit résultant, puis distingue la diaphonie en extrémité proche (NEXT) de la diaphonie en extrémité éloignée (FEXT). Il se termine par un exemple DDR illustratif et par des méthodes pratiques pour réduire le couplage sans transformer les règles empiriques de routage en garanties.
Qu'est-ce que la diaphonie dans la conception des PCB?
La diaphonie est un transfert d'énergie indésirable d'une interconnexion de PCB, appelée agresseur, vers une autre interconnexion, appelée victime, par couplage électromagnétique. Les pistes n'ont pas besoin d'être reliées électriquement: la capacité mutuelle et l'inductance mutuelle suffisent à produire une forme d'onde de bruit sur la victime.
Le phénomène se produit lorsque la tension ou le courant varie. Une transition numérique génère des champs autour de l'agresseur. Une partie du flux du champ électrique se termine sur la victime plutôt que sur le plan de référence, tandis qu'une partie du flux magnétique enlace la boucle de courant de la victime. Ces interactions injectent un courant et induisent une tension sur la victime. La perturbation résultante se propage ensuite le long de la ligne de transmission victime et peut se réfléchir si les terminaisons sont désadaptées.
C'est pourquoi une analyse d'intégrité des signaux et de diaphonie commence par la vitesse du front plutôt que par la fréquence d'horloge seule. Un signal de commande de 25 MHz avec un front de 500 ps peut présenter un couplage important en raison d'une géométrie défavorable. Le temps de transition, l'amplitude de tension, l'impédance de sortie et le chemin de retour sont tous importants. Une bonne conception des pistes de PCB traite donc les réseaux rapides comme des structures de transmission, et non comme de simples fils de schéma.

Figure 1. Couplage des champs électriques et magnétiques entre les pistes agresseur et victime d'un PCB (conceptuel, non à l'échelle).
Quelles sont les causes de la diaphonie dans les conceptions de PCB?
La diaphonie dépend de conditions électriques et géométriques identifiables. Un espacement réduit augmente le couplage mutuel, une longue portion de routage parallèle offre aux champs une plus grande distance d'interaction, des fronts rapides augmentent les vitesses de variation de la tension et du courant, et un plan de référence éloigné ou discontinu permet aux champs de se propager. Les impédances du pilote et de la victime, les terminaisons, la géométrie des couches, les propriétés diélectriques et le cuivre environnant déterminent la forme d'onde qui apparaît finalement au niveau du récepteur.
Couplage capacitif et inductif
Les pistes adjacentes présentent une capacité mutuelle distribuée. Pour un segment différentiel de longueur couplée, la capacité mutuelle locale est donnée par:

La grandeur primée représente la capacité mutuelle par unité de longueur. Lorsque la tension de l'agresseur varie, cet élément génère un courant de déplacement vers la victime:

Un couplage plus important par unité de longueur, une région d'interaction plus longue, une amplitude de tension plus élevée ou un temps de transition plus court modifient la forme d'onde couplée résultante. L'impédance de la victime et ses terminaisons convertissent le courant distribué en perturbation de tension.
Le courant de l'agresseur crée également un champ magnétique. Pour le même segment différentiel, l'inductance mutuelle locale est donnée par:

La grandeur primée représente l'inductance mutuelle par unité de longueur. Une variation du courant de l'agresseur induit une tension série locale:

Les deux mécanismes agissent simultanément. La capacité mutuelle et l'inductance mutuelle par unité de longueur sont distribuées le long de la région couplée. Ce couplage dépend des dimensions des pistes, de l'espacement, de la distance au plan, de l'environnement diélectrique et des conducteurs environnants. Dans un modèle de lignes couplées, les deux mécanismes lancent des ondes vers chaque extrémité de la victime; le NEXT et le FEXT ne peuvent donc pas être attribués exclusivement à la capacité ou à l'inductance.Note d'application 337 sur la réduction du bruit sur les bus de microordinateurs

Figure 2. Capacité mutuelle et inductance mutuelle dans une section de microstrip couplée (conceptuel, non à l'échelle).
Facteurs qui augmentent la gravité de la diaphonie
L'espacement constitue généralement le premier levier. Lorsque les pistes s'éloignent, une plus petite quantité de flux électrique se termine sur le conducteur voisin et une plus petite quantité de flux magnétique enlace sa boucle. La réduction n'est pas régie par une loi universelle en inverse du carré. Elle dépend de rapports tels que l'espacement par rapport à la largeur de piste et l'espacement par rapport à la hauteur du plan, ainsi que de la géométrie du diélectrique et du cuivre.
La longueur couplée est importante, mais elle ne suit pas une règle linéaire unique pour tous les pics observés. Une région uniforme plus longue modifie la durée, le timing et la superposition des ondes couplées. Le FEXT augmente généralement avec la longueur dans l'approximation d'un couplage faible et d'un front court. Le NEXT n'augmente que jusqu'à ce que les contributions cessent de s'additionner dans la durée du front de l'agresseur; son plateau dépend alors principalement de la section et de la terminaison.
Des transitions rapides augmentent les vitesses de variation de la tension et du courant. Modifier un diviseur d'horloge ne ralentit pas le front physique produit par le tampon d'E/S. Réduire uniquement la fréquence de répétition peut donc laisser l'impulsion de diaphonie presque inchangée. Les pistes éloignées de leur plan de référence ont également tendance à se coupler davantage, car les champs se propagent plus loin latéralement. Les séparations et les vides dans les plans ainsi que les transitions de couches mal gérées allongent ou perturbent les chemins de retour et peuvent ajouter un couplage par impédance commune au mécanisme piste à piste. TI recommande de router les signaux haute vitesse au-dessus de plans de référence continus et d'éviter les séparations ou les vides dans les plans situés sous ces signaux.Spraar7j
Types de diaphonie
NEXT et FEXT décrivent l'endroit où la forme d'onde couplée est observée. Le modèle de ligne de transmission sur PCB explique pourquoi les contributions électriques et magnétiques se combinent différemment aux deux extrémités de la victime et pourquoi le microstrip et le stripline ne se comportent pas de manière identique.

Figure 3. Points d'observation de la diaphonie en extrémité proche et éloignée sur des lignes de transmission couplées (conceptuel).
Diaphonie en extrémité proche (NEXT)
Le NEXT est le bruit de la victime mesuré à l'extrémité proche de la source de l'agresseur. Chaque petite section lance une contribution se propageant vers l'arrière. Les symboles ci-dessous désignent le délai de propagation aller dans la région couplée et le temps de montée de l'agresseur. Pour une ligne adaptée, uniforme et faiblement couplée, l'extrémité éloignée cesse d'augmenter le plateau de NEXT lorsque la séparation aller-retour approche la durée du front:

Le délai aller correspond à la longueur couplée divisée par la vitesse de propagation:

La substitution donne la longueur de saturation approximative correspondante:

L'approximation dépend de la manière dont le temps de montée est défini. Utilisez donc systématiquement la même convention, par exemple 10 à 90%. Au-delà de cette longueur, un couplage supplémentaire prolonge principalement l'impulsion NEXT au lieu d'augmenter son plateau sur une ligne adaptée.
En dessous de cette longueur, une variation de la longueur couplée peut modifier à la fois le pic et la largeur de l'impulsion. Les réflexions et les terminaisons désadaptées peuvent alors remodeler ou multiplier la perturbation observée. Le «NEXT saturé» est donc un concept propre aux lignes adaptées et uniformes, et non une limite universelle pour un réseau routé réel.
Diaphonie en extrémité éloignée (FEXT)
Le FEXT est mesuré à l'extrémité de la victime opposée à la source de l'agresseur. À cette extrémité, les contributions du couplage électrique et magnétique ont des polarités opposées. Leur annulation dépend de la relation entre les vitesses de propagation des modes pair et impair.
Un stripline symétrique intégré dans un diélectrique presque homogène peut rendre ces vitesses très proches, ce qui favorise une forte annulation idéale du FEXT. Il est toutefois inexact d'affirmer que le stripline ne présente aucun FEXT. Les différences entre le noyau et le préimprégné, la géométrie décalée, le cuivre voisin, la trame de verre, les vias, les courbures, les terminaisons et les pertes empêchent une symétrie idéale. Le microstrip est intrinsèquement inhomogène, car ses champs occupent le diélectrique ainsi que l'air ou le masque de soudure. Ses vitesses modales diffèrent donc davantage et son FEXT est souvent plus important.
Pour une ligne uniforme et faiblement couplée, le FEXT augmente généralement avec la longueur couplée et avec la rapidité des fronts. Dans un canal réel, la dispersion, les réflexions, les multiples agresseurs et la charge exacte de la victime peuvent modifier le pic et la polarité. Utilisez une simulation adaptée à la géométrie au lieu d'accorder une exemption générale au stripline.
Exemple de diaphonie dans la conception des PCB
Considérons huit pistes DQ d'une voie d'octets DDR illustrative, et non des données d'essai mesurées. Les signaux DQS et DM/DBI sont omis par souci de clarté; aucune génération DDR, aucun débit, aucun modèle d'E/S ni aucune cause mesurée ne sont impliqués. Chaque piste DQ mesure environ 4 mil de large, avec un espacement bord à bord d'environ 4 mil sur plusieurs pouces. Des erreurs apparaissent pendant le trafic à pleine vitesse et se concentrent sur les lignes dont les voisines sont actives.
Une première revue ne doit pas conclure à un «FEXT excessif» à partir des seuls symptômes. Vérifiez la marge du récepteur, l'intégrité de l'alimentation, le timing, les réflexions, la continuité de la référence, le couplage du boîtier et le comportement lors de commutations simultanées. Simulez ensuite la voie d'octets routée avec les modèles IBIS du contrôleur et de la mémoire, l'empilage réel, les terminaisons et des séquences de commutation réalistes. Une victime silencieuse entre deux agresseurs en phase constitue un cas de présélection utile; une activité conforme au protocole est nécessaire pour l'analyse finale des marges.
Dans ce scénario, les voisines immédiates présentent le couplage le plus fort, car elles partagent le plus petit espacement et la plus longue région parallèle continue. L'équipe de routage peut augmenter l'écart jusqu'à environ 8 mil lorsque la géométrie d'échappement le permet, interrompre la proximité continue et déplacer le bus vers une couche dont le diélectrique est plus mince par rapport au plan de référence continu. Un routage sur couche interne peut réduire le FEXT en offrant une distribution de champ plus homogène, mais pas nécessairement le NEXT. Le couplage total dépend toujours de l'espacement, des dimensions, des distances aux plans et des terminaisons. Recalculez la largeur des pistes afin de préserver l'impédance lorsque la hauteur du diélectrique change.
La figure 4 présente une simulation du premier ordre originale et non des données DDR mesurées. Une solution bidimensionnelle quasi statique par différences finies a extrait la matrice de capacité par unité de longueur pour chaque section de microstrip couplée. Une solution complémentaire remplie d'air a fourni la matrice d'inductance externe et un modèle modal de ligne de transmission multiconducteur sans pertes a calculé la réponse de la victime à l'extrémité éloignée.Analyse des lignes de transmission multiconducteurs Les deux cas utilisent une impulsion de 1,2 V, un temps de montée 10 à 90% de 250 ps, une longueur couplée de 3 in, une permittivité relative de 4,0, une résistance source de 40 ohms et une charge de 50 ohms par conducteur. La géométrie de référence, avec une largeur de 4 mil, un écart de 4 mil et une hauteur de plan de 3 mil, a produit un FEXT absolu maximal de 33,5 mV. La géométrie modifiée, avec une largeur de 3 mil, un écart de 8 mil et une hauteur de plan de 2 mil, a produit 12,0 mV. Ces valeurs sont simulées et non mesurées. Le modèle de paire sans pertes omet les boîtiers, les vias, les pertes des conducteurs et du diélectrique, le masque de soudure, la trame de verre et la non-linéarité du récepteur. La validation du produit nécessite donc encore la topologie routée et les modèles d'E/S réels.

Figure 4. Diaphonie simulée en extrémité éloignée de la victime pour les géométries DDR DQ illustratives de référence et modifiée.
Le modèle de paire quasi-TEM utilise une impulsion de 1,2 V, un temps de montée de 250 ps entre 10 et 90%, une longueur couplée de 3 in, une permittivité relative de 4,0, une résistance source de 40 ohms et une charge de 50 ohms par conducteur. Valeurs simulées et non mesurées.
Comment réduire la diaphonie dans les conceptions de PCB
Le meilleur moment pour contrôler le couplage est celui où l'empilage et les règles de routage restent encore flexibles. Une revue plus large des fondamentaux de l'intégrité des signaux peut traiter plus en détail les chemins de retour et l'impédance. Les méthodes ci-dessous se concentrent sur les leviers physiques de la diaphonie.
Augmenter l'espacement entre les pistes (règles 3W et 5W)
Augmenter la séparation réduit à la fois la capacité mutuelle et l'inductance mutuelle. La règle 3W, généralement définie comme un espacement centre à centre égal à trois fois la largeur de la piste, et la règle 5W, plus conservatrice, sont des heuristiques de routage et non des spécifications de performance. Elles ne garantissent ni une réduction de 70% ni un niveau de bruit fixe. La hauteur du plan, la longueur couplée, la vitesse du front et la charge restent déterminantes. Utilisez les recommandations d'espacement des pistes comme contrainte initiale, puis simulez les réseaux dont la marge de bruit est faible.

Figure 5. Les heuristiques de routage 3W et 5W utilisent la distance centre à centre; aucune ne garantit une réduction fixe de la diaphonie (conceptuel).
Minimiser la longueur de routage parallèle
Des régions côte à côte plus courtes réduisent généralement l'interaction totale et sont particulièrement utiles pour limiter le FEXT dans les portions couplées uniformes. Reconnectez les pistes de manière à ce que les mêmes réseaux ne restent pas voisins immédiats sur toute la longueur du bus et évitez les segments en serpentin denses à proximité de signaux sans rapport. Lorsque cela est possible, utilisez un plan de référence entre les couches de signal adjacentes plutôt que de compter uniquement sur un routage orthogonal.
Ne vous attendez pas à ce que chaque pic diminue directement proportionnellement à la longueur. Réduire la région peut déplacer les impulsions couplées dans le temps ou modifier leur superposition, tandis que le plateau du NEXT saturé peut rester similaire. Comparez la forme d'onde complète dans le domaine temporel au niveau du récepteur.
Optimiser l'empilage et les plans de référence
Rapprochez les pistes critiques d'un plan de référence continu. Une distance plus faible entre le signal et le plan confine davantage le champ électrique entre le signal et le plan de référence, réduit la propagation latérale du champ et diminue la boucle de retour du signal. Recalculez la largeur de la piste pour maintenir l'impédance; modifier la distance au plan sans recalculer la largeur peut éloigner la ligne de son impédance cible.
Le stripline offre souvent une meilleure annulation du FEXT, car son environnement diélectrique peut être plus homogène, mais la section réelle contrôle le résultat. Définissez la hauteur diélectrique comme la distance jusqu'au plan de référence le plus proche et l'écart de piste comme le dégagement bord à bord. Commencer avec un écart d'au moins trois fois la hauteur diélectrique, ou plus large pour les réseaux sensibles, peut être plus efficace qu'une règle fondée uniquement sur la largeur. Les valeurs de trois à cinq fois cette hauteur restent des heuristiques. Consultez les recommandations de conception des PCB, les données de matériaux du fabricant et un solveur de champ.

Figure 6. Réduire la distance entre le signal et le plan confine le champ près du plan de référence et réduit sa propagation latérale (conceptuel, non à l'échelle).
Utiliser des pistes de garde et des vias de liaison à la masse
Une piste de garde consomme de l'espace, et l'espacement seul peut fournir l'essentiel de l'amélioration. Si la garde est flottante ou mal référencée, elle devient un autre conducteur couplé et peut augmenter la diaphonie. Bogatin et Simonovich recommandent donc de considérer les pistes de garde comme un dernier recours.
Lorsqu'une garde est justifiée, reliez-la régulièrement au même conducteur de référence que celui utilisé par les signaux adjacents et modélisez l'ensemble de la structure. Si cette référence est un plan d'alimentation, incluez son chemin CA et son inductance de diffusion. Un pas égal au vingtième de la longueur d'onde sélectionnée n'est qu'une estimation de départ: la longueur d'onde dépend de la vitesse de propagation et de la fréquence supérieure choisie, tandis que les vias, les anti-pads et les modes de cavité comptent également. Des connexions uniquement aux extrémités ne garantissent pas une garde silencieuse entre elles.

Figure 7. Une piste de garde nécessite des connexions réparties vers le conducteur de référence des signaux; une garde flottante peut devenir un autre résonateur couplé (conceptuel).
Contrôler la vitesse des fronts et les terminaisons
Choisissez le front d'E/S le plus lent qui respecte encore les exigences de timing et de forme d'onde. Les commandes de vitesse de balayage modifient directement la transition de sortie. La force de pilotage programmable modifie l'impédance source et le courant, ce qui peut changer simultanément la vitesse du front, les réflexions et la diaphonie. Chaque réglage doit être vérifié sur l'oeil et le timing dans les conditions de procédé, de tension et de température.
Sur une ligne point à point avec une charge à haute impédance, les termes ci-dessous désignent la résistance de sortie du pilote, la résistance série ajoutée et l'impédance caractéristique asymétrique cible. Une condition courante de terminaison série à la source est:

La réflexion de charge qui revient est alors absorbée à la source. Les réseaux multidrop, bidirectionnels, fly-by et fortement chargés, notamment les réseaux DDR, nécessitent une analyse adaptée à leur topologie. La résistance peut ralentir le front observé comme effet secondaire, mais elle ne remplace pas le contrôle de la vitesse de balayage. TI documente séparément la terminaison source pour les réflexions et le ralentissement du temps de montée pour réduire le bruit couplé.SPRU889
La terminaison modifie également l'impédance vue par une onde couplée sur la victime. Modélisez les deux extrémités des lignes agresseur et victime, y compris la capacité du boîtier et du récepteur, avant de sélectionner une résistance uniquement à partir d'une forme d'onde de diaphonie.
FAQ sur la diaphonie dans la conception des PCB
Q: La diaphonie est-elle déterminée par la fréquence d'horloge?
Non. La fréquence d'horloge ou le débit des données détermine la fréquence des transitions, mais les temps de montée et de descente déterminent largement le contenu haute fréquence de chaque front. Un réseau de commande basse fréquence doté d'un tampon rapide peut perturber un réseau sensible voisin.
Q: Quelle est la différence entre NEXT et FEXT?
Le NEXT est observé à l'extrémité de la victime située près de la source de l'agresseur, tandis que le FEXT est observé à l'extrémité opposée. Le NEXT est associé au couplage arrière et atteint un plateau dépendant de la géométrie lorsque la région uniforme est suffisamment longue. Le FEXT dépend fortement de la longueur couplée et du décalage de vitesse entre les modes pair et impair.
Q: Le stripline élimine-t-il le FEXT?
Pas de manière universelle. Un stripline idéal et symétrique dans un diélectrique homogène peut produire une forte annulation des contributions électriques et magnétiques à l'extrémité éloignée. Les cartes réelles présentent des asymétries diélectriques, géométriques et de terminaison, de sorte qu'un certain FEXT peut subsister.
Q: Quel espacement faut-il pour réduire la diaphonie sur un PCB?
Il n'existe pas de valeur universelle. Commencez par une heuristique documentée de type 3W, 5W ou espacement par rapport à la hauteur du plan, puis évaluez l'empilage réel, la vitesse des fronts, la longueur parallèle, les terminaisons et le budget de bruit. Les canaux critiques doivent être simulés ou mesurés.Routage de PCB haute vitesse pour PCIe Gen 5
Q: Une piste de garde peut-elle aggraver la diaphonie?
Oui. Une garde flottante ou faiblement référencée peut se coupler aux deux signaux voisins et entrer en résonance. Commencez par augmenter l'espacement. Si une garde reste nécessaire, reliez-la au conducteur de référence des signaux à un pas justifié par la plage de fréquences concernée et vérifiez-la électromagnétiquement.
Conclusion sur la diaphonie dans la conception des PCB
La diaphonie commence par une transition sur l'agresseur. La variation de tension et de courant crée des champs électriques et magnétiques. La capacité et l'inductance mutuelles couplent une partie de cette énergie à la victime. Les ondes résultantes apparaissent sous forme de NEXT et de FEXT, puis peuvent se réfléchir. La vitesse du front, la section, la longueur couplée, le chemin de retour, le pilote, la charge de la victime et la terminaison façonnent tous le bruit observé.
La stratégie de routage la plus fiable consiste à réduire le couplage avant la fabrication: augmentez l'espacement, rapprochez les pistes critiques de plans de référence continus, évitez les proximités continues inutiles et choisissez une géométrie de couches appropriée. N'utilisez des pistes de garde que lorsque leur mise à la masse est correctement étudiée et considérez les règles 3W, 5W, 3H et les pas de vias fondés sur la longueur d'onde comme des règles de présélection et non comme une preuve. Pour les interfaces denses ou à faible marge, une simulation de lignes couplées avec l'empilage et les modèles d'E/S réels est la vérification qui transforme une règle plausible en conception défendable.
Si la densité de routage ou la vitesse de l'interface rend ces compromis difficiles, le service professionnel de routage PCB de JLCPCB peut vous aider à mettre en oeuvre un empilage et un plan de routage tenant compte de la diaphonie avant la fabrication.
Continuez à apprendre
Diaphonie dans la conception des PCB: causes, types et méthodes de réduction
Points clés La diaphonie commence par un front: la variation de tension et de courant de l'agresseur produit des champs électriques et magnétiques qui transfèrent de l'énergie vers la piste victime voisine. La vitesse du front compte davantage que la fréquence d'horloge seule. Un bus à fréquence modérée doté de fronts d'E/S rapides peut tout de même créer un problème important de couplage. Un espacement plus grand et une distance plus faible entre le signal et le plan de référence apportent généraleme......
Via stitching dans la conception de PCB: guide complet
Points clés La couture de vias relie les zones de cuivre d'un même réseau entre plusieurs couches à l'aide de vias métallisés répétés, le plus souvent sur la masse, afin de réduire l'impédance à haute fréquence entre les différentes zones. Un via de masse placé près d'un changement de couche du signal offre au courant de retour un chemin local court et aide à confiner le champ autour du via. Les barrières de vias placées le long des bords du PCB et autour des cavités RF limitent le rayonnement par les......
Conception de circuits imprimés RF : Erreurs de conception courantes et directives pratiques
Points Clés Le contrôle d'impédance est non négociable : Maintenez une impédance constante de 50Ω à travers toutes les transitions, y compris les vias, les départs de connecteurs et les coudes de pistes, pour éviter les réflexions et les pertes de signal. L'intégrité du chemin de retour détermine le succès RF : Ne faites jamais passer des pistes RF au-dessus de fentes ou de séparations dans le plan de masse. Fournissez des chemins de retour continus avec des vias de couture à chaque changement de couc......
Guide de disposition des PCB haute vitesse pour un contrôle fiable des signaux
Le routage de circuits imprimés haute vitesse fait référence à une conception de layout où le comportement du signal suit la théorie des lignes de transmission. Le layout de circuits imprimés haute vitesse traite les pistes comme des chemins à impédance contrôlée plutôt que comme de simples conducteurs. L'intégrité du signal, l'intégrité de l'alimentation et les effets électromagnétiques guident les décisions de routage dans la conception de circuits imprimés haute vitesse. Le routage de circuits impr......
Microstrip vs Stripline : Différence de disposition et quand les utiliser
La conception de circuits imprimés RF (Radiofréquence) est un domaine où l'ingénierie rencontre l'art. Parmi les outils de la boîte à outils d'un concepteur RF, les lignes de transmission microruban et triplaque sont les héros méconnus. Elles garantissent que les signaux voyagent de manière transparente à travers les circuits imprimés sans succomber aux interférences, aux pertes ou aux désadaptations d'impédance. Mais que sont ces lignes, et comment choisir entre elles ? Plongeons-nous dans le sujet, ......
Fondamentaux de l'intégrité du signal dans la conception de circuits imprimés
Dans le monde de la conception de circuits imprimés (PCB), l'intégrité du signal joue un rôle crucial pour garantir le transfert fiable et précis des signaux électroniques. Comprendre les fondamentaux de l'intégrité du signal est essentiel pour les passionnés d'électronique, les amateurs, les ingénieurs, les étudiants et les professionnels impliqués dans la conception de PCB. Cet article explorera les concepts clés de l'intégrité du signal et examinera comment ils influencent la disposition des PCB. E......