Directives de conception pour les PCB utilisant des substrats FR4
8 min
- Qu’est-ce que le FR4 ?
- Classification et propriétés du FR4
- 7 directives de conception pour l’utilisation du FR4 dans les PCB
- Conclusion
Les questions liées au choix du matériau du substrat sont essentielles lors de la conception de circuits imprimés. En effet, un PCB ne peut pas être fabriqué sans matériaux adaptés. Lors de la conception et de la production d’un circuit imprimé, le matériau du substrat doit être considéré au même titre que les couches de cuivre, la sérigraphie ou la finition de surface. De manière générale, des matériaux non conducteurs tels que la porcelaine, le Marlon ou le FR4 doivent être utilisés comme substrats. Le choix dépend toujours de l’application visée. Si certains paramètres liés au matériau ne sont pas correctement définis, le circuit peut présenter des comportements inattendus. Dans cet article, nous verrons pour quelles applications le FR4 est adapté, ainsi que quelques recommandations pour la conception de PCB en FR4.
Qu’est-ce que le FR4 ?
FR4 (Flame Retardant 4) est une désignation de grade pour un type de matériau utilisé dans la fabrication des PCB. Il est principalement composé de fibres de verre tissées et imprégnées de résine époxy. Ce matériau offre une excellente isolation électrique et une bonne résistance mécanique. Le “4” distingue ce matériau des versions précédentes de matériaux retardateurs de flammes, et grâce à ses propriétés supérieures, il est devenu le matériau le plus utilisé dans l’industrie. Le FR4 est apparu au milieu du XXᵉ siècle, avec le développement des matériaux composites renforcés de fibres et des résines synthétiques.
Le sigle « FR » indique que le matériau est retardateur de flamme, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications exigeantes. Son constant diélectrique (Dk) varie entre 4,2 et 4,8 selon la fréquence, et son facteur de dissipation (Df) est d’environ 0,02 à 1 MHz, ce qui le rend idéal pour les conceptions électroniques générales.
Classification et propriétés du FR4
Dans l’industrie des PCB, les cartes FR4 sont classées selon leur épaisseur, leur origine, leurs propriétés électriques et leurs caractéristiques thermiques. L’épaisseur standard d’un FR4 est de 1,6 mm, mais on trouve également des versions de 0,5 mm à 2,36 mm. L’épaisseur de cuivre typique varie de 18 µm à 140 µm, selon les besoins de conception.
La température de transition vitreuse (Tg) est une propriété essentielle, car elle conditionne le comportement du matériau sous l’effet de la chaleur. On distingue trois catégories :
- Faible Tg : 130–140 °C
- Tg standard : 150–160 °C
- Haute Tg : >170 °C
Les versions haute Tg sont recommandées en raison de leur meilleure résistance à la chaleur et à l’humidité. Le FR4 commence à se dégrader au-delà de 180 °C. Il possède également un faible coefficient de dilatation thermique (CTE), ce qui le rend adapté aux environnements où la température joue un rôle critique.
7 directives de conception pour l’utilisation du FR4 dans les PCB
1) Conception du stackup et planification des couches
Une structure de couches bien conçue améliore à la fois l’intégrité du signal et la gestion thermique. Il est très courant que, dû à un mauvais stackup dans un PCB, des problèmes de réflexions de signal apparaissent. Nous avons déjà abordé le stackup HDI ; pour une meilleure intégrité du signal et une réduction des EMI, consultez l’article détaillé ici.
Par ailleurs, quelques stackups courants incluent :
- PCB 2 couches pour les conceptions simples
- PCB 4 à 8 couches pour les circuits denses et complexes
2) Largeur des pistes et contrôle d’impédance
Pour les conceptions à impédance contrôlée, il faut calculer la largeur des pistes en fonction des propriétés diélectriques du FR4. En général, l’impédance des pistes doit être adaptée aux ports d’entrée et de sortie ; dans le cas contraire, des réflexions de signal peuvent apparaître, générant des problèmes d’EMI. Des calculateurs en ligne standards ou des logiciels de conception PCB peuvent aider à déterminer ces valeurs ; JLCPCB propose également son propre calculateur d’impédance. Pour en savoir plus sur le contrôle d’impédance dans les PCB, consultez notre article récent sur ce sujet.
Par exemple : les configurations microstrip et stripline doivent être soigneusement conçues en fonction du stackup afin de maintenir une qualité de signal constante.
3) Considérations thermiques
Bien que le FR4 ne soit pas thermiquement conducteur, plusieurs stratégies efficaces permettent d’améliorer sa dissipation thermique. Par exemple, on peut utiliser des vias thermiques, des zones de cuivre étendues (copper pours) ou encore des dissipateurs pour évacuer la chaleur localisée. Pour les composants générant une forte chaleur, il peut être judicieux d’envisager des PCB à cœur métallique (MCPCB). Le FR4 convient particulièrement aux circuits d’électronique de puissance : si vous utilisez un dissipateur embarqué pour gérer la chaleur, d’autres méthodes mentionnées ci-dessus peuvent également être mises en œuvre pour réduire les effets thermiques. De meilleures performances thermiques garantissent une durée de vie et une fiabilité accrues du PCB.
4) Conception des vias et rapport d’aspect
Le rapport d’aspect (épaisseur de la carte par rapport au diamètre du trou percé) doit être maintenu entre 8:1 et 10:1 afin de garantir une métallisation de via fiable. Utilisez un réseau de vias (via stitching) pour les plans de masse ainsi que des vias thermiques sous les composants fortement énergivores afin d’améliorer la dissipation thermique. Évitez les via stubs inutiles dans les conceptions hautes vitesses en recourant au backdrilling si nécessaire.
Nous avons récemment publié des articles sur le placement des vias thermiques ainsi que sur les différents types de vias en conception PCB.
5) Dégagements et espacements
La distance d’isolement (clearance) est très importante lors de la conception de circuits haute vitesse ou haute fréquence. Il s’agit essentiellement de l’espace à travers lequel circulent les ondes électromagnétiques. Toute perturbation du cheminement de ces ondes peut entraîner des problèmes tels que la diaphonie (crosstalk). Il convient donc de suivre les recommandations de l’IPC-2221 en matière d’espacements :
• Piste à piste : ≥ 0,15 mm (6 mil) pour une fabrication standard.
• Pastille à pastille : selon l’empreinte du composant et le procédé d’assemblage.
• Distance au bord : laisser plus de 0,3 mm pour le routage près des bords du PCB.
Pour les circuits haute tension, on peut encore augmenter les distances d’isolement conformément aux normes de sécurité applicables.
6) Placement et routage
Nous pouvons regrouper les composants de manière logique afin de minimiser la longueur des pistes et d’éviter les croisements. Par exemple, les circuits analogiques et numériques doivent être routés à au moins 4 à 5 mm l’un de l’autre. D’autres bonnes pratiques consistent à placer les condensateurs de découplage près des broches d’alimentation des circuits intégrés, à maintenir les paires différentielles étroitement couplées et à égaliser la longueur de leurs pistes. Enfin, l’utilisation de plans de masse et de pistes de garde pour les circuits numériques haute vitesse permet de limiter les interférences et d’améliorer l’intégrité du signal.
7) Considérations d’intégrité du signal
Bien que le FR4 puisse supporter des conceptions numériques haute vitesse jusqu’à un certain point, son facteur de pertes entraîne une atténuation croissante du signal lorsque la fréquence atteint quelques gigahertz. Toutefois, certaines bonnes pratiques permettent d’en limiter les effets : pour les lignes de signaux critiques, gardez les traces aussi courtes que possible et utilisez une impédance adaptée. Au-delà de 3 à 4 GHz, il est préférable de passer à un matériau à faibles pertes, comme Rogers ou PTFE.
Conclusion
La conception de circuits imprimés avec des substrats en FR4 offre un bon équilibre entre performance et coût. Pour résumer, le FR4 présente les caractéristiques suivantes :
• Constante diélectrique (Dk) : relativement élevée, entre 4,2 et 4,8 (variable selon la fréquence).
• Facteur de pertes (Df) : moyen, dépendant de la fréquence, environ 0,02 à 1 MHz.
• Conductivité thermique : environ 0,3 W/mK (faible pour la dissipation thermique).
Le FR4 est un matériau très répandu pour la fabrication et l’assemblage de PCB. Il possède des propriétés adaptées à une large gamme de températures et de fréquences. Pour les applications standards, son faible coût constitue également un avantage important.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......
Condensateur de découplage ou de dérivation: quelle différence?
Dans l'électronique moderne, les condensateurs remplissent deux fonctions fondamentales: le stockage d'énergie et le conditionnement des signaux. En courant continu ou à basse fréquence, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Son rôle principal consiste alors à assurer le découplage, c'est-à-dire à stabiliser l'alimentation et à filtrer les variations de tension. À plus haute fréquence en courant alternatif, l'impédance du condensateur diminue. Il peut alors fonctionner comme un condensa......
Stubs de vias sur PCB haute vitesse: causes, effets et solutions
À retenir Les stubs de vias sont des sections inutilisées qui provoquent des réflexions, des résonances et de la gigue sur les PCB haute vitesse Ils deviennent critiques au-delà de 5 à 10 Gbit/s et les stubs de plus de 15 mils (0,381 mm) nécessitent des mesures correctives Le contre-perçage de précision de JLCPCB réduit les stubs résiduels à moins de 0,15 mm, améliorant nettement l'intégrité du signal Un empilement optimisé associé au contre-perçage offre le meilleur compromis entre performances et co......