This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Identification des broches d'un transistor au multimètre: guide étape par étape

Publié initialement Aug 29, 2026, mis à jour Aug 29, 2026

18 min

Table des matières
  • Comprendre les broches d'un transistor avant le test
  • Outil nécessaire pour identifier les broches d'un transistor
  • Identifier les broches d'un transistor au multimètre étape par étape
  • Erreurs fréquentes lors de l'identification des broches
  • Contrôler un transistor au multimètre: guide de diagnostic
  • FAQ sur l'identification des broches d'un transistor
  • Conclusion

Identifier correctement les broches d'un transistor est l'une des premières vérifications à effectuer avant d'intégrer un transistor bipolaire à jonction (BJT) dans un circuit. Une confusion entre la base, le collecteur et l'émetteur peut détruire le composant dès la mise sous tension ou rendre un prototype inopérant sans cause apparente.

Ce guide explique comment identifier les broches d'un transistor à l'aide d'un multimètre lorsque la fiche technique n'est pas disponible. Cette méthode fonctionne parce qu'un BJT est constitué en interne de deux jonctions PN partageant une base commune, une structure comparable à celle d'une diode. Le mode test de diode du multimètre est donc l'outil adapté.

À la fin de cet article, vous saurez:

  • Repérer la broche de base d'un transistor non identifié
  • Déterminer s'il s'agit d'un transistor NPN ou PNP
  • Identifier le collecteur et l'émetteur
  • Évaluer les risques supplémentaires liés aux boîtiers SOT-23 et aux autres composants CMS

Symboles des transistors NPN et PNP

Figure: Symboles des transistors NPN et PNP indiquant la base, le collecteur et l'émetteur.

Comprendre les broches d'un transistor avant le test

À quoi correspondent la base, le collecteur et l'émetteur?

Un BJT possède trois bornes:

  • Base (B): borne de commande. Un faible courant appliqué à la base active le transistor et permet à un courant beaucoup plus élevé de circuler entre le collecteur et l'émetteur
  • Collecteur (C): conduit le courant principal entrant ou sortant du transistor, selon son type
  • Émetteur (E): borne depuis laquelle le courant repart dans un transistor NPN ou par laquelle il entre dans un transistor PNP avant de revenir vers l'alimentation

Une mauvaise identification de l'une de ces trois bornes lors d'un assemblage manuel constitue l'une des causes les plus fréquentes de prototypes qui ne fonctionnent pas dès leur mise sous tension, même lorsque tous les autres composants du circuit sont corrects. Lors de la préparation d'une conception destinée à un assemblage PCB professionnel, l'association correcte des broches est indispensable pour que les machines automatisées placent les composants dans la bonne orientation.

Pourquoi un BJT se comporte-t-il comme deux diodes?

En interne, un BJT comporte deux jonctions PN disposées dos à dos et partageant la région de base:

  • Jonction base-émetteur
  • Jonction base-collecteur

Chaque jonction se comportant comme une diode individuelle, le mode test de diode d'un multimètre permet de les contrôler séparément. Cette structure physique constitue le fondement de toutes les étapes d'identification présentées ci-dessous.

Cette équivalence avec deux diodes n'est toutefois valable que pour les tests. Il est impossible de fabriquer un transistor fonctionnel en reliant simplement deux diodes distinctes, car la région de base d'un véritable BJT doit être extrêmement fine pour permettre la diffusion des porteurs minoritaires.

Si vous travaillez avec des composants à effet de champ, comprendre les différences fondamentales entre un BJT et un MOSFET vous évitera d'appliquer la méthode de test d'un BJT à des grilles isolées.

Transistor NPN ou PNP

Les transistors NPN et PNP se distinguent par le type de porteurs de charge, la polarité de leurs jonctions et le sens de la flèche sur leur symbole. Ces différences déterminent directement la réaction des broches aux sondes du multimètre.

CaractéristiqueNPNPNP
Porteurs de chargeÉlectronsTrous
Flèche du symboleOrientée vers l'extérieur, sur l'émetteurOrientée vers l'intérieur, sur l'émetteur
Polarité de la basePositive par rapport à l'émetteurNégative par rapport à l'émetteur
Sens du test de diodeSonde rouge sur la baseSonde noire sur la base

Transistors NPN et PNP représentés par leurs jonctions

Figure: Transistors NPN et PNP représentés sous la forme de deux jonctions partageant une base commune.

Outil nécessaire pour identifier les broches d'un transistor

Multimètre numérique avec mode test de diode

L'outil principal est un multimètre numérique doté d'un mode test de diode dédié, repéré par le symbole d'une diode avec une flèche pointant vers une ligne verticale. Ce mode est nettement plus adapté que le mode de mesure de résistance. Ce dernier utilise une tension très faible afin d'éviter d'activer les jonctions des semi-conducteurs présents dans un circuit.

Le mode test de diode applique au contraire un faible courant constant, généralement proche de 1 mA, puis mesure la chute de tension directe aux bornes de la jonction. Il fournit ainsi une tension claire et fiable, exprimée en volts, plutôt qu'une valeur de résistance ambiguë et instable.

Consignes de sécurité avant de tester un transistor au multimètre

Dans la mesure du possible, retirez toujours le transistor du circuit imprimé avant de le tester.

Un test en circuit peut être faussé par des chemins parallèles traversant d'autres composants, notamment des résistances de polarisation, des bobinages d'inductance ou des condensateurs.

Effectuer une mesure alors que le transistor est encore soudé constitue l'une des causes les plus fréquentes de résultats incorrects.

Si le test confirme que le transistor est défectueux, l'étape suivante consiste à le remplacer par une référence adaptée. Consultez la bibliothèque de composants JLCPCB pour trouver des BJT authentiques et des composants passifs compatibles provenant de fabricants reconnus.

Sélecteur de multimètre réglé sur le mode test de diode

Figure: Sélecteur rotatif d'un multimètre avec le symbole du mode test de diode.

Identifier les broches d'un transistor au multimètre étape par étape

Étape 1: régler le multimètre sur le mode test de diode

Repérez le symbole de diode sur le sélecteur rotatif du multimètre, puis choisissez ce mode. Une jonction PN en silicium en bon état affiche généralement une tension directe comprise entre 0,55 V et 0,75 V. Une jonction polarisée en inverse ou un circuit ouvert affiche "OL", pour dépassement de plage ou boucle ouverte.

Valeur affichéeSignification
0,55 V à 0,75 VJonction en silicium fonctionnelle et polarisée en direct
0,2 V à 0,3 VJonction en germanium polarisée en direct
OLCircuit ouvert ou jonction polarisée en inverse
0,00 VJonction en court-circuit et semi-conducteur endommagé

Étape 2: repérer la broche de base du transistor

Avant le test, identifiez les broches inconnues comme Broche 1, Broche 2 et Broche 3 à l'aide d'un marqueur ou de petites étiquettes adhésives. Ne déduisez pas leur ordre uniquement à partir de la forme du boîtier. Des boîtiers traversants visuellement identiques peuvent présenter des brochages internes complètement différents.

Pour trouver la base, testez méthodiquement toutes les combinaisons. La base est la seule borne qui présente une chute de tension directe, d'environ 0,6 V pour le silicium, avec chacune des deux autres broches lorsque la polarité des sondes est correcte.

  1. Reliez la sonde rouge positive à la Broche 1. Placez ensuite la sonde noire négative sur la Broche 2, puis sur la Broche 3, et notez les valeurs
  2. Si les deux mesures indiquent une chute de tension directe, par exemple entre 0,6 V et 0,7 V, la Broche 1 est la base et le transistor est de type NPN
  3. Dans le cas contraire, placez la sonde rouge sur la Broche 2 et répétez le test avec les Broches 1 et 3
  4. Si le résultat reste négatif, placez la sonde rouge sur la Broche 3 et testez les Broches 1 et 2
  5. Si aucune anode commune n'a été trouvée, inversez les polarités. Placez la sonde noire sur la Broche 1, puis testez les Broches 2 et 3 avec la sonde rouge. Si les deux jonctions conduisent, la Broche 1 est la base et le transistor est de type PNP
  6. Répétez cette procédure avec la sonde noire sur la Broche 2, puis sur la Broche 3, jusqu'à trouver la borne commune reliée aux deux autres broches
Sonde rouge (+)Sonde noire (-)Valeur affichéeConclusion
Broche 1 (base)Broche 20,62 VJonction directe détectée
Broche 1 (base)Broche 30,61 VJonction directe détectée
Broche 2Broche 3OLAucune jonction PN directe

Exemple de procédure de mesure

Dans cet exemple, la Broche 1 présente une tension directe avec la Broche 2 (0,62 V) et la Broche 3 (0,61 V), tandis que les Broches 2 et 3 n'affichent aucune conduction entre elles (OL), quel que soit le sens de mesure. La Broche 1 formant une jonction avec chacune des deux autres, il s'agit de la base. Les Broches 2 et 3 correspondent au collecteur et à l'émetteur, dans un ordre qui sera déterminé à l'étape 4.

Test de la broche de base d'un transistor avec un multimètre

Figure: Positionnement des sondes du multimètre pour identifier la broche de base d'un transistor.

Étape 3: déterminer si le transistor est NPN ou PNP

Une fois la broche de base identifiée, il suffit d'observer quelle sonde était maintenue sur celle-ci lorsque les deux jonctions conduisaient pour déterminer la polarité du transistor:

  • Identifier un transistor NPN: la sonde rouge positive est reliée à la base et la sonde noire négative produit une chute de tension directe au contact des deux autres broches
  • Identifier un transistor PNP: la sonde noire négative est reliée à la base et la sonde rouge positive produit une chute de tension directe au contact des deux autres broches

Positionnement des sondes pour distinguer un transistor NPN d'un PNP

Figure: Différentes positions des sondes pour distinguer un transistor NPN d'un PNP.

Étape 4: identifier les broches du collecteur et de l'émetteur

Il s'agit de l'étape la plus délicate sur le plan technique.

Les jonctions base-émetteur (B-E) et base-collecteur (B-C) affichent des valeurs très proches. Sur de nombreux multimètres numériques modernes, la résolution ne permet d'observer qu'un écart minime. L'identification fondée uniquement sur la tension mesurée en mode diode reste donc approximative et ne garantit pas toujours le résultat.

Remarque

Utilisez l'une des trois méthodes suivantes pour confirmer le brochage avec certitude.

Méthode 1: comparer la chute de tension des jonctions

Les propriétés physiques d'un BJT imposent généralement un dopage plus important de l'émetteur que du collecteur afin d'optimiser l'injection des porteurs dans la base. Ce dopage plus élevé entraîne une chute de tension directe légèrement supérieure sur la jonction base-émetteur par rapport à la jonction base-collecteur.

  • Tension de la jonction base-émetteur (B-E): chute légèrement supérieure, par exemple 0,635 V
  • Tension de la jonction base-collecteur (B-C): chute légèrement inférieure, par exemple 0,628 V

Remarque: l'écart pouvant être limité à 1 mV ou 5 mV, veillez à maintenir un contact propre et ferme entre les sondes et les pattes afin d'éviter les erreurs dues à la résistance de contact.

Méthode 2: utiliser le mode hFE

De nombreux multimètres de table et portables comportent un connecteur "hFE" permettant de mesurer le gain en courant continu, ou bêta, d'un transistor.

  1. Insérez les pattes du transistor dans les emplacements NPN ou PNP du connecteur du multimètre
  2. Testez les deux orientations possibles des deux pattes restantes, en supposant que la base a déjà été identifiée
  3. L'orientation correcte est celle qui fournit la valeur hFE la plus élevée. Lorsque le collecteur et l'émetteur sont inversés, le transistor fonctionne en mode actif inverse et présente un gain en courant très faible, généralement inférieur à 10 contre 100 à 500 en fonctionnement normal

Méthode 3: réaliser un circuit de test simple avec une LED

Si votre multimètre ne dispose pas d'un connecteur hFE, vous pouvez vérifier le brochage sur une plaque d'essai:

  1. Reliez une résistance de limitation de courant d'environ 1 kΩ entre le rail d'alimentation VCC, par exemple 5 V, et la broche supposée du collecteur
  2. Reliez la broche supposée de l'émetteur à la masse par l'intermédiaire d'une LED standard, avec l'anode côté émetteur et la cathode côté masse
  3. Reliez la base à VCC au moyen d'une résistance de polarisation de 10 kΩ
  4. Si le transistor est correctement orienté, la LED s'allume nettement. Si le collecteur et l'émetteur sont inversés, elle reste faiblement éclairée ou totalement éteinte en raison du faible gain en mode actif inverse

Conseil: vérifiez toujours le brochage et les dimensions du boîtier dans la fiche technique du fabricant avant de placer le composant sur votre PCB.

Votre PCB est prêt à être fabriqué?

Une fois le routage PCB terminé, importez vos fichiers Gerber sur la page de devis en ligne de JLCPCB pour obtenir immédiatement un tarif de fabrication et lancer votre conception en production.

Obtenir un devis

Étape 5: identifier les broches des transistors SOT-23 et autres composants CMS

La technologie de montage en surface (SMT) a largement remplacé les boîtiers traversants TO-92 traditionnels. Le contrôle manuel de ces composants miniatures présente des difficultés physiques particulières. Le SOT-23 est le boîtier le plus courant pour les BJT CMS de faible signal, mais son brochage est rarement identique d'un fabricant à l'autre.

Contrairement au TO-92, dont la base se trouve souvent, mais pas systématiquement, sur la patte centrale, le boîtier SOT-23 comporte deux bornes d'un côté et une borne de l'autre. Son contrôle nécessite des sondes à pointe fine ou des micro-pinces afin d'éviter de court-circuiter les broches adjacentes.

CaractéristiqueTO-92 traversantSOT-23 CMS
Visibilité des brochesÉlevée et mesure facileFaible et encombrement très réduit
Uniformité du brochageVariable, mais base souvent au centreExtrêmement variable, fiche technique indispensable
Accès avec les sondes du multimètreFacile avec des pinces crocodiles standardDifficile, micro-pointes ou pinces nécessaires
Risque d'erreur d'identificationModéréÉlevé

Les composants SOT-23 étant particulièrement petits, leur identification au seul multimètre peut être longue et risquée. Il est vivement recommandé de décoder le marquage présent sur le boîtier. Vous pouvez rechercher ce code de deux ou trois caractères dans une base de données afin d'identifier la référence exacte grâce au code du transistor CMS et d'obtenir le brochage du fabricant.

Comprendre la place de ces petits boîtiers dans l'ensemble des types de boîtiers de circuits intégrés aide à sélectionner des composants qui simplifient l'assemblage PCB, améliorent la fabricabilité et augmentent le rendement de production.

Numérotation des broches d'un boîtier SOT-23 vu de dessus

Figure: Vue de dessus d'un boîtier SOT-23 avec sa convention standard de numérotation des broches.

Erreurs fréquentes lors de l'identification des broches

  • Tester le transistor lorsqu'il est encore soudé sur le PCB: les composants environnants, comme les condensateurs de découplage, les résistances de rappel ou les inductances, créent des chemins électriques parallèles qui contournent la jonction testée et produisent de fausses indications de court-circuit ou de circuit ouvert. Dessoudez toujours le composant au préalable
  • Supposer que la broche centrale correspond toujours à la base: cette erreur est fréquente chez les débutants. Même si des transistors courants comme le 2N3904 ou le BC547 utilisent des brochages spécifiques, de nombreux transistors RF ou modèles conformes aux brochages japonais, comme le 2SA1015, placent la base sur la Broche 3 à droite ou la Broche 1 à gauche. Effectuez toujours une mesure
  • Confondre un MOSFET avec un BJT: appliquer la méthode de test d'un BJT pour identifier la grille, le drain et la source d'un MOSFET produit des résultats difficiles à interpréter, généralement OL dans presque toutes les configurations en raison de la grille isolée. Vérifiez qu'il s'agit bien d'un BJT avant d'utiliser cette procédure
  • Interpréter OL comme la preuve d'un transistor défectueux: en mode diode, OL indique simplement qu'aucun courant ne circule. Il s'agit du résultat normal pour une jonction PN polarisée en inverse. Cette valeur ne signale une panne que lorsqu'elle apparaît sur une jonction qui devrait être polarisée en direct
  • Négliger les effets de la température pendant le test: maintenir fermement le boîtier entre les doigts peut réchauffer la puce en silicium. La chute de tension d'une jonction possède un coefficient de température négatif et diminue d'environ -2 mV par °C. La chaleur corporelle peut donc faire dériver les mesures et fausser la comparaison entre collecteur et émetteur

Contrôler un transistor au multimètre: guide de diagnostic

Valeur observéeCause possibleAction recommandée
OL dans tous les sensCircuit interne ouvert, par exemple fil de connexion fonduRemplacer le transistor
0,00 V dans plusieurs sensCourt-circuit interne provoqué par la fusion d'une jonction après une surintensitéRemplacer le transistor
Conduction dans les deux sens sur une paire de brochesJonction endommagéeRemplacer le transistor
Valeurs symétriques sans différence de tensionStructure très symétrique ou résolution insuffisante du multimètreUtiliser le mode hFE ou réaliser le circuit de test avec une LED sur une plaque d'essai
Valeurs instables ou variablesMauvais contact des sondes, traces grasses sur les pattes ou influence des composants du circuitNettoyer les pattes, isoler complètement le composant et recommencer le test

FAQ sur l'identification des broches d'un transistor

Q: peut-on identifier les broches d'un transistor sans fiche technique?

Oui. En réglant un multimètre numérique sur le mode test de diode, vous pouvez contrôler méthodiquement les trois broches, repérer la base commune, déterminer si le transistor est NPN ou PNP grâce à la polarité des sondes, puis distinguer l'émetteur du collecteur en comparant les faibles écarts de tension directe ou en utilisant le mode hFE.

Q: comment trouver la base d'un transistor avec un multimètre?

Réglez le multimètre sur le mode test de diode. Maintenez une sonde sur une broche et touchez successivement les deux autres avec la seconde sonde. La seule broche qui présente une chute de tension directe, généralement comprise entre 0,55 V et 0,75 V, avec chacune des deux autres correspond à la base.

Q: comment distinguer un transistor NPN d'un PNP avec un multimètre?

Une fois la base commune identifiée, observez quelle sonde y est reliée lorsque les deux jonctions conduisent en direct. Si la sonde rouge positive est sur la base, le transistor est de type NPN. Si la sonde noire négative est sur la base, il est de type PNP.

Q: que signifie OL sur un multimètre pendant le test d'un transistor?

OL signifie "boucle ouverte" ou "dépassement de plage". Le multimètre détecte alors un circuit ouvert ou une résistance infinie. Il s'agit de la valeur normale et attendue lors du contrôle d'une jonction PN polarisée en inverse.

Q: peut-on tester un transistor sans le retirer du circuit?

Cette méthode est fortement déconseillée. Les composants reliés aux pattes du transistor créent d'autres chemins pour le courant de test du multimètre, ce qui peut produire de fausses chutes de tension ou indiquer des courts-circuits inexistants. Pour obtenir un résultat précis, dessoudez le transistor avant le test.

Conclusion

Le mode test de diode d'un multimètre constitue la méthode la plus efficace et la plus fiable pour identifier le brochage et la polarité d'un transistor BJT sans disposer de sa fiche technique. En repérant ses deux jonctions internes, vous pouvez isoler la base, déterminer s'il s'agit d'un transistor NPN ou PNP et comparer les chutes de tension pour distinguer le collecteur de l'émetteur. Les boîtiers CMS comme le SOT-23 exigent davantage de précautions en raison des variations de brochage, mais une procédure de mesure méthodique permet d'éviter les dommages coûteux et les erreurs d'assemblage.

Pour votre prochain projet électronique, simplifiez la mise en production en important directement vos fichiers vérifiés sur la plateforme JLCPCB afin d'obtenir immédiatement un devis de prototypage.

Continuez à apprendre