Décharge Électrostatique (DES) : La Menace Cachée pour l'Électronique
8 min
- La physique derrière la décharge électrostatique (ESD) ?
- Effet de l'ESD sur les PCB et les composants électroniques ?
- Comment mettre en œuvre la protection ESD ?
- Caractéristiques de la diode TVS :
- Autres mesures pour prévenir les ESD dans un circuit :
- Conclusion :
Il est possible que votre prochain appareil électronique soit déployé dans une zone où il est exposé à des hautes tensions ou à l'électricité statique. Dans ces cas, la vulnérabilité d'un système aux décharges électrostatiques (ESD) doit être déterminée par des tests et des simulations. Une décharge électrostatique (ESD) est le transfert soudain d'électricité statique d'un objet à un autre. Ce phénomène se produit lorsqu'il existe une différence de potentiel électrique entre deux surfaces, entraînant une décharge brutale d'énergie. La charge peut s'accumuler de manière parasite sur un corps et, lors du transfert ou de la mise à la terre lorsque le circuit est fermé, une énorme pointe de tension avec un courant très faible apparaît sur l'autre corps, ce qui ressemble à un petit choc.
Il existe également des composants qui peuvent être nécessaires pour protéger un système contre les ESD et pour garantir que le système peut résister à des impulsions haute tension. Les ESD peuvent causer des dommages importants aux composants électroniques sensibles, entraînant des défaillances de produits, une durée de vie réduite et une augmentation des coûts de fabrication. Pour en savoir plus sur l'électronique et la conception de circuits imprimés (PCB), consultez notre récent article de blog sur le contrôle d'impédance dans les PCB.
- Contact physique direct entre un objet chargé et un dispositif électronique, entraînant un transfert immédiat de charge.
- Transfert de charge à travers l'air ionisé, entraînant souvent des étincelles visibles.
- Lorsqu'un champ électrostatique induit des courants indésirables dans les circuits voisins sans contact direct.
- Généré par friction lorsque des matériaux tels que le plastique, le tissu ou le verre se frottent les uns contre les autres.
La physique derrière la décharge électrostatique (ESD) ?
Une décharge électrostatique (ESD) se produit lorsque deux objets avec des charges différentes s'approchent suffisamment, ou sont suffisamment chargés, pour rompre (ioniser) le diélectrique qui les sépare. Pour les produits de consommation, l'ESD et la rupture diélectrique dans l'air se produisent généralement lorsque le champ électrique entre deux points est supérieur à 40 kV/cm. Des facteurs comme la pression atmosphérique, la température et l'humidité affecteront cette intensité de champ électrique. Par exemple, une humidité de l'air élevée dans certains environnements peut rendre l'air plus conducteur, ce qui dissipera une partie de la charge et augmentera la tension nécessaire pour créer un événement ESD.
Une idée fausse courante est qu'une tension fixe est nécessaire pour déclencher une ESD. En réalité, la tension nécessaire pour une ESD dépend de la différence de potentiel entre deux points et de la distance qui les sépare. C'est pourquoi les PCB respectent les limites de distance entre les conducteurs (cheminement et distance d'isolement) définies par les normes IPC-2221.
Effet de l'ESD sur les PCB et les composants électroniques ?
Tout circuit imprimé peut être soumis à une ESD s'il est touché ou s'il s'approche suffisamment de personnes, d'emballages, de câbles ou de tout autre objet susceptible de produire une grande différence de potentiel. Lorsque cette différence de tension est suffisamment grande, il y aura un chemin conducteur pour le courant à travers tout composant, créant une impulsion de courant massive. Cette impulsion de courant peut être supérieure au courant nominal requis de tout dispositif embarqué. À des intensités de champ et des courants développés extrêmes, le PCB peut être endommagé et les composants peuvent être détruits. Les ESD peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'électronique, tels que :
- Défaillance immédiate : Le composant devient immédiatement non fonctionnel.
- Dommages latents : Une dégradation partielle se produit, rendant le dispositif sujet à des défaillances futures.
- Décalage de paramètre : Modifications des caractéristiques électriques du dispositif, réduisant les performances et la fiabilité.
Comment mettre en œuvre la protection ESD ?
L'objectif de la mise en œuvre d'une protection ESD sur un PCB est d'empêcher un courant ESD de circuler dans vos circuits et de le dévier plutôt vers la terre via une connexion à faible réactance. Le circuit ou composant de protection ESD ne doit répondre que lorsqu'un événement ESD se produit, et il doit le faire très rapidement afin de dévier l'impulsion ESD pendant son temps de montée. En général, la protection ESD est mise en œuvre au niveau des connecteurs car ils sont plus vulnérables aux ESD, étant le premier point de contact.
Diode de protection ESD :
Une diode de protection ESD est un type de diode Zener. Lorsqu'une diode est polarisée en inverse, peu de courant circule de la cathode vers l'anode. Cependant, lorsque la polarisation inverse dépasse un certain point (appelé tension de claquage inverse), le courant inverse augmente soudainement. À mesure que la polarisation inverse augmente, la diode atteint une région de tension constante indépendamment du courant qui la traverse. Les caractéristiques de tension de claquage (tension Zener) des diodes Zener sont utilisées pour composer un régulateur de tension constante et supprimer les tensions de surtension. Les diodes régulatrices de tension Zener sont utilisées pour maintenir une tension constante, tandis que les diodes de protection ESD sont utilisées pour absorber l'énergie ESD afin de protéger un circuit électronique. Celle-ci doit être placée très près de la source afin que le courant puisse être immédiatement dérivé vers la terre.
Options populaires : séries Littelfuse SMAJ, STMicroelectronics SMAJ.
La protection ESD pour les interfaces USB, Ethernet, I2C, RS-485, RS-232 et autres interfaces numériques utilisera généralement une diode TVS entre un connecteur et le circuit intégré contenant cette interface. Les fiches techniques de vos composants contiendront souvent des directives à suivre pour garantir la protection ESD.
Caractéristiques de la diode TVS :
Le dispositif de protection de circuit le plus courant est une diode de suppression de tension transitoire (TVS). Celles-ci peuvent être des diodes bidirectionnelles (dos à dos) ou unidirectionnelles, le courant ne pouvant circuler que dans un seul sens. Une diode Zener peut également être utilisée comme composant de protection ESD et offre une fonction équivalente à une diode TVS unidirectionnelle.
Lorsqu'une impulsion ESD est reçue, la haute tension de l'impulsion entraîne rapidement une diode de protection en polarisation inverse profonde jusqu'à ce que le claquage inverse se produise. La diode devient conductrice et il y a maintenant un court-circuit aux bornes du composant protégé. Cela dévie l'impulsion reçue vers la terre et empêche le courant d'atteindre le composant protégé.
Autres mesures pour prévenir les ESD dans un circuit :
Pour garantir la protection ESD au niveau du PCB, les concepteurs doivent mettre en œuvre les stratégies suivantes :
1. Plans de masse et blindage : Les grands plans de masse en cuivre aident à dissiper efficacement l'énergie ESD.
2. Routage approprié des pistes : Maintenir les pistes de signaux à grande vitesse loin des bords et utiliser des pistes de garde pour réduire la susceptibilité.
3. Utilisation de perles de ferrite et de filtres : Aide à supprimer le bruit haute fréquence généré par les événements ESD.
Conclusion :
La décharge électrostatique (ESD) est une préoccupation critique dans la conception électronique, car elle peut entraîner des défaillances immédiates ou latentes dans les composants sensibles. Comprendre comment l'ESD se produit, ses effets sur les PCB et l'importance de mettre en œuvre des mesures de protection appropriées est essentiel pour garantir la fiabilité et la longévité des dispositifs électroniques. En incorporant des diodes de protection ESD, en concevant des PCB avec une mise à la terre et un blindage appropriés, et en suivant les normes industrielles telles que l'IPC-2221, les ingénieurs peuvent atténuer efficacement les risques d'ESD. À mesure que la technologie progresse et que les dispositifs électroniques deviennent plus sophistiqués, prendre des mesures proactives pour prévenir les ESD restera un aspect crucial de la conception et de la fabrication du matériel.
Continuez à apprendre
Identification des broches d'un transistor au multimètre: guide étape par étape
Identifier correctement les broches d'un transistor est l'une des premières vérifications à effectuer avant d'intégrer un transistor bipolaire à jonction (BJT) dans un circuit. Une confusion entre la base, le collecteur et l'émetteur peut détruire le composant dès la mise sous tension ou rendre un prototype inopérant sans cause apparente. Ce guide explique comment identifier les broches d'un transistor à l'aide d'un multimètre lorsque la fiche technique n'est pas disponible. Cette méthode fonctionne p......
Analyse des défaillances des PCB : Comprendre les causes et les solutions
L'analyse des défaillances des circuits imprimés (PCB) est essentielle pour identifier et résoudre les problèmes qui empêchent les appareils électroniques de fonctionner. Les PCB sont extrêmement complexes et comportent de nombreuses couches de circuits qui interagissent entre elles, ce qui rend difficile la compréhension de la raison pour laquelle quelque chose ne fonctionne pas. Un composant endommagé peut entraîner la panne de l'ensemble du système. En effectuant une analyse des défaillances, les f......
Principe de fonctionnement de la détection AOI
1 Qu'est-ce que la détection AOI ? L'inspection optique automatisée (AOI) est une technologie qui utilise des principes optiques et des techniques de traitement d'image pour inspecter les joints de soudure des composants sur les cartes PCBA. Elle permet d'identifier rapidement les défauts subtils des joints de soudure, surmontant ainsi efficacement les limites de l'inspection visuelle manuelle. (Source de l'image : Internet) #2 Principe de fonctionnement de la détection AOI L'équipement de détection A......
Inspection Optique Automatisée (AOI) : Principes, Défauts et Applications sur les Circuits Imprimés
Qu'est-ce que l'inspection optique automatisée (AOI) ? L'inspection optique automatisée (AOI) est une méthode d'inspection basée sur des machines qui utilise des caméras haute résolution, un éclairage contrôlé et un logiciel de traitement d'image pour détecter automatiquement les défauts visuels sur les circuits imprimés (PCB). Elle est largement utilisée dans la fabrication et l'assemblage de PCB pour inspecter les composants, les joints de soudure et les motifs conducteurs sans contact physique. En ......
Test par sonde volante : Révolutionner l'assurance qualité des circuits imprimés dans la fabrication électronique moderne
Le processus de fabrication des circuits imprimés (PCB) comprend une phase de test critique. Chaque carte doit subir des tests pour garantir que les fabricants détectent tout problème électrique ou de circuit avant de quitter le centre. Lorsqu'un PCB réussit ce test, cela garantit en outre qu'il fonctionne de manière fiable. Les méthodes de test les plus courantes incluent le test en circuit (ICT) et le test par sonde volante (FPT). 6 sondes de haute précision (aiguilles), 4 sur le dessus et 2 sur le ......
Décharge Électrostatique (DES) : La Menace Cachée pour l'Électronique
Il est possible que votre prochain appareil électronique soit déployé dans une zone où il est exposé à des hautes tensions ou à l'électricité statique. Dans ces cas, la vulnérabilité d'un système aux décharges électrostatiques (ESD) doit être déterminée par des tests et des simulations. Une décharge électrostatique (ESD) est le transfert soudain d'électricité statique d'un objet à un autre. Ce phénomène se produit lorsqu'il existe une différence de potentiel électrique entre deux surfaces, entraînant ......