This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Test par sonde volante : Révolutionner l'assurance qualité des circuits imprimés dans la fabrication électronique moderne

Publié initialement Jul 02, 2026, mis à jour Jul 02, 2026

15 min

Table des matières
  • Méthodes de test
  • Qu'est-ce que le test par sonde volante ?
  • Le test par sonde volante vérifie les éléments suivants
  • En quoi le test en circuit diffère du test par sonde volante
  • Comment fonctionne le test par sonde volante
  • Mesure de l'impédance des pistes dans le test par sonde volante
  • Principe de fonctionnement du test Kelvin à 4 fils
  • Avantages du test par sonde volante
  • Les inconvénients du test par sonde volante
  • FAQ sur le test par sonde volante
  • Conclusion : Test par sonde volante

Le processus de fabrication des circuits imprimés (PCB) comprend une phase de test critique. Chaque carte doit subir des tests pour garantir que les fabricants détectent tout problème électrique ou de circuit avant de quitter le centre. Lorsqu'un PCB réussit ce test, cela garantit en outre qu'il fonctionne de manière fiable. Les méthodes de test les plus courantes incluent le test en circuit (ICT) et le test par sonde volante (FPT).

6 sondes de haute précision (aiguilles), 4 sur le dessus et 2 sur le dessous, sont capables de contacter programmatiquement les broches des composants (y compris les composants à pas fin) ou d'autres points de contact sur un circuit imprimé ou un assemblage pour effectuer ces tests électriques. En plus d'un test électrique, des tests fonctionnels sont également possibles avec le testeur à sonde volante et les programmes peuvent être enregistrés via l'interface JTAG. Le FPT est un type de test PCB qui est une technique très précise et extrêmement polyvalente qui valide les assemblages de PCB sans nécessiter de fixations ou de bancs d'essai. Cet article fournit un aperçu approfondi des principes, des processus, des capacités et des applications du test par sonde volante pour les PCB.

flying probe testing

Gros plan de quatre aiguilles de sonde volante établissant un contact précis avec des composants sur un assemblage de circuit imprimé.

Méthodes de test

  1. ICT intelligent : Test de court-circuit, de broche ouverte et de composant
  2. Test d'impédance Model-Z (NZT) : Teste les courts-circuits et donne également les caractéristiques des paramètres du réseau, en tenant compte de tous les composants.
  3. Méthode d'électro-balayage : Les connexions des broches sont examinées et les joints de soudure ouverts sont détectés via l'intensité du champ.
  4. Tests optiques : Via l'évaluation d'images de caméra (peut être étendue)
  5. Test Kelvin à 4 fils : Mesure de l'impédance des pistes

Qu'est-ce que le test par sonde volante ?

Le test par sonde volante (FPT) est un type de méthode de test automatisé utilisé pour vérifier la fonctionnalité électrique des circuits imprimés (PCB). Il utilise des sondes mobiles qui "volent" à travers la carte pour entrer en contact avec divers points de test, mesurant des paramètres tels que la résistance, la capacité et la continuité. Contrairement au test en circuit traditionnel, qui utilise un lit de clous fixe, le test par sonde volante est flexible et ne nécessite pas de fixations personnalisées. Ce qui le rend idéal pour la production en faible volume, les prototypes et les conceptions qui changent fréquemment.

Un testeur à sonde volante utilise une ou plusieurs sondes de test. Ces sondes peuvent entrer en contact avec le PCB à la fois sur le dessus et le dessous pour contacter les points de test. Elles se déplacent ensuite d'un endroit à un autre sur le circuit imprimé pour tester plusieurs conducteurs ou composants. Elles suivent les instructions d'un programme qui décrit la carte spécifique en cours de test. Ces machines utilisent des aiguilles de haute précision pour garantir le bon fonctionnement et l'ordre du PCB. Le FPT est également idéal pour la production de faible à moyen volume.

Le test par sonde volante vérifie les éléments suivants

Les sondes "volantes" sont montées sur des bras ou des têtes contrôlés par un contrôle de mouvement robotique de précision pour cibler les points de test n'importe où sur la surface du PCB. Les sondes volantes fournissent une couverture de test électrique complète pour les assemblages allant des cartes simples aux PCB multicouches complexes avec des milliers de points de test.

  • Courts-circuits et circuits ouverts
  • Défauts de motif
  • Réponse en tension et en fréquence
  • Valeurs des composants passifs
  • Connectivité et intégrité du signal

En quoi le test en circuit diffère du test par sonde volante

In-Circuit Testing vs Flying Probe Testing

Comparaison du test en circuit utilisant un lit de clous fixe par rapport au test par sonde volante utilisant des bras robotisés mobiles.

Le test en circuit (ICT) est une méthode utilisée pour évaluer la qualité et la fonctionnalité des composants individuels sur un circuit imprimé (PCB). Ce type de test implique l'utilisation d'un montage, souvent appelé "lit de clous". Qui comporte de nombreuses sondes qui entrent en contact avec des points de test désignés sur le PCB.

Ces sondes injectent des signaux de test et mesurent des paramètres électriques tels que la tension, le courant, la résistance et la capacité pour vérifier que les composants sont correctement placés, fonctionnent correctement et sont soudés sans défauts. L'ICT est particulièrement efficace pour la production de masse mais nécessite un montage de test personnalisé, qui peut être coûteux et long à créer, ce qui le rend moins adapté aux prototypes ou aux séries de faible volume.

Comment fonctionne le test par sonde volante

flying probe testing steps

Les huit étapes du cycle de test par sonde volante, du chargement du PCB à l'affichage des résultats de réussite/échec.

  1. Charger le PCBLe PCB est chargé dans le système de test sur des fixations de précision.
  2. Aligner optiquement la carteDes caméras optiques alignent le système de coordonnées du PCB sur le testeur.
  3. Importer le programme de testLes paramètres de test sont importés à partir des données CAO.
  4. Sonder les points de testLes sondes sur plusieurs têtes touchent les nœuds de test définis.
  5. Effectuer des tests électriquesLe testeur stimule et mesure en fonction des tests programmés.
  6. Déplacer les sondesLes têtes repositionnent les sondes pour couvrir tous les nœuds définissables.
  7. Répéter les testsLes étapes 4 à 6 sont répétées jusqu'à ce que tous les points soient vérifiés.
  8. Afficher les résultatsLes rapports de réussite/échec identifient clairement les défauts à réparer.

Tous ces points peuvent être compris collectivement par les trois étapes ci-dessous :

Étape 1 : Programmation et génération du banc de test

Avant de commencer, vous devez créer un programme de test pour le test par sonde volante. Les programmes de test sont généralement développés sur un PC hors ligne à l'aide d'une application de génération de programmes de test. Ces applications nécessitent généralement des fichiers Gerber, une nomenclature (BOM) et des fichiers de conception assistée par ordinateur électrique (ECAD) pour générer les points de test.

Étape 2 : Processus de chargement de l'échantillon

Une fois que vous avez créé le programme de test, il est temps de le charger sur le tapis roulant à l'intérieur du testeur. La carte se déplace sur le tapis roulant jusqu'à la zone de test où les sondes opèrent. Le circuit imprimé peut être seul ou il peut y avoir plusieurs cartes et les tests dépendront des contrôles du programme.

Étape 3 : Processus de test

Les sondes peuvent ensuite "voler" autour du circuit imprimé en suivant le programme de test. Elles utilisent des signaux de test pour effectuer des tests électriques et fonctionnels sur divers points de la carte. Les mesures seront ensuite traitées pour déterminer si une partie particulière du circuit répond aux attentes.

Si la carte ne répond pas aux résultats attendus ou s'écarte du programme défini, les sondes signaleront que l'unité présente un défaut et a donc échoué au test.

Mesure de l'impédance des pistes dans le test par sonde volante

Le test Kelvin à 4 fils, également connu sous le nom de mesure de résistance à 4 fils ou mesure par sonde à 4 points, est une technique utilisée pour mesurer avec précision les faibles valeurs de résistance. Il est couramment utilisé dans les applications où une haute précision et une faible erreur de mesure sont requises, comme dans le test de conducteurs électriques, de résistances ou de dispositifs à semi-conducteurs. Ici, dans la conception de PCB, la résistance d'un point à un autre est mesurée en utilisant cette méthode.

Principe de fonctionnement du test Kelvin à 4 fils

Circuit schematic of a 4-wire Kelvin connection

Schéma de circuit d'une connexion Kelvin à 4 fils montrant des chemins séparés de transport de courant et de détection de tension pour éliminer l'erreur de résistance des fils.

1. Sondes de transport de courant

Les deux sondes de transport de courant sont connectées aux extrémités du composant ou du matériau testé. Ces sondes sont chargées de faire passer une quantité de courant connue et précise à travers l'échantillon de test. Généralement, elles sont connues sous le nom de sondes externes.

2. Sondes de détection de tension

Les deux sondes de détection de tension sont positionnées sur l'échantillon de test, généralement à une distance spécifique des sondes de transport de courant. Ces sondes mesurent avec précision la chute de tension aux bornes de l'échantillon de test. Ces sondes sont connues sous le nom de sondes internes.

3. Processus de mesure

Pendant la mesure, un courant constant est passé à travers l'échantillon de test en utilisant les sondes de transport de courant. La chute de tension aux bornes de l'échantillon est ensuite mesurée à l'aide des sondes de détection de tension. Étant donné que les sondes de transport de courant et de détection de tension sont physiquement séparées, la mesure de la tension n'est pas affectée par les résistances des fils de connexion ou les résistances de contact. Il n'y aura pas de chute de tension aux bornes des broches de contact du voltmètre en raison de sa haute impédance d'entrée interne. Cette disposition permet une détermination plus précise de la résistance de l'échantillon.

4. Calcul

La résistance de l'échantillon de test est calculée à l'aide de la loi d'Ohm (R = V/I), où R est la résistance, V est la tension mesurée aux bornes de l'échantillon et I est le courant traversant l'échantillon. Cette méthode est particulièrement utile lors de la mesure de faibles résistances ou lorsqu'une grande précision de mesure est requise.

Avantages du test par sonde volante

L'utilisation du FPT présente de nombreux avantages. Voici quelques-uns des plus grands avantages de l'intégration du test par sonde volante dans les processus d'assemblage de circuits imprimés :

Avantages

  • Coûts de test réduits : Le FPT a des coûts inférieurs par rapport à l'ICT car il ne nécessite pas de fixations personnalisées.
  • Idéal pour la production à petite et moyenne échelle : Le test par sonde volante est bien adapté à la production en petits lots en raison de ses faibles coûts de développement et de son temps de développement court. Bien qu'il ne soit pas adapté à la production de masse, il peut encore être utilisé pour les échantillons et les prototypes.
  • Temps de développement plus court : La durée d'exécution du FPT varie en fonction de la taille du PCB. Dans la plupart des cas, le temps de test par carte est d'environ 5 à 15 minutes.
  • Plus grande flexibilité : L'automatisation du FPT améliore la flexibilité dans les modifications de test. Bien qu'il existe des limitations pour certains tests plus complexes, la capacité à gérer les variations rend cette approche utile.
  • Précision et exactitude : Le positionnement des sondes de test a une haute précision et fiabilité, aidant à prévenir les problèmes dans les produits finis.

Les inconvénients du test par sonde volante

Inconvénients

  • Potentiel de dommages physiques : Étant donné que les sondes volantes établissent un contact physique direct avec les vias et les pastilles de test et ont tendance à créer de petites fossettes sur la surface de la carte, certains fabricants d'équipement d'origine (OEM) considèrent cela comme un défaut de fabrication. Cependant, avec l'avancement continu de la science et de la technologie, ce problème sera résolu par l'apparition de testeurs à sonde volante améliorés.
  • Potentiel de mauvaise soudure : Parfois, lorsqu'un testeur à sonde volante travaille sur un composant qui n'a pas de pastille de test, il est possible que la sonde entre en contact avec la broche du composant, entraînant des broches desserrées ou une mauvaise soudure.
  • Non adapté aux circuits imprimés complexes de grand volume et de grande taille : Le FPT ne dispose que d'un petit nombre de sondes de test en fonctionnement, et elles doivent couvrir tous les points de test du circuit imprimé. Pour les petites cartes et les échantillons, ce n'est généralement pas un problème, mais pour les grandes cartes complexes produites en grands volumes, ce n'est pas conseillé.

Malgré les inconvénients ci-dessus, le FPT est toujours considéré comme une méthode de test importante dans la fabrication et l'assemblage de PCB, et jouera toujours un rôle essentiel pour amener les produits électroniques à atteindre des performances supérieures et une haute fiabilité.

Lecture complémentaire : Guide de test PCBA : Méthodes, processus et normes de qualité

JLCPCB

Faites tester vos PCB avec JLCPCB

Assurez la plus haute qualité pour vos assemblages de PCB avec nos solutions de test avancées.Obtenir un devis

FAQ sur le test par sonde volante

Q : À quel volume de production dois-je passer du test par sonde volante au test en circuit (ICT) ?

Le point d'équilibre de l'industrie se situe généralement entre 50 et 250 cartes. Pour des quantités inférieures, le FPT est plus rentable car vous économisez le coût de 2 000 à 6 000 $ pour la construction d'un montage ICT. Cependant, une fois que la production dépasse environ 250 unités, le temps de cycle lent du FPT (15 min/carte) devient un goulot d'étranglement, rendant le test instantané de l'ICT (<1 min/carte) l'option moins chère et plus rapide malgré le coût initial du montage.

Q : Le test par sonde volante peut-il vérifier les composants cachés sous les BGA (Ball Grid Arrays) ?

Généralement, non. Le FPT nécessite un accès physique à un point de test. Si les joints de soudure d'un BGA sont cachés sous le boîtier et ne sont pas "déployés" vers un via ou une pastille de test accessible, la sonde ne peut pas les toucher. Cependant, les machines FPT avancées utilisent des capteurs capacitifs "TestJet" pour détecter les circuits ouverts sur les broches BGA sans nécessiter de contact physique direct.

Q : Que faire si je n'ai pas les données CAO ? Puis-je quand même effectuer un test par sonde volante ?

C'est possible, bien que pas facile. Cette méthode est appelée "Rétro-ingénierie" ou "Apprentissage à partir d'une carte dorée". La machine contient une bonne carte physiquement scannée et est donc capable d'apprendre toutes les impédances des points et de créer le programme de test en fonction de cette référence. Le processus est moins précis que l'utilisation des données CAO/Gerber originales et prend beaucoup plus de temps à configurer, mais cela en vaut vraiment la peine pour les anciennes cartes dont les données sont devenues indisponibles ou ont été perdues.

Q : La "fossette" laissée par la sonde affecte-t-elle la fiabilité du PCB ?

Dans la grande majorité des cas, non. La petite indentation laissée par une sonde sur un joint de soudure est généralement esthétique et se situe dans les normes de fabrication IPC acceptables. Cependant, si une sonde heurte accidentellement une piste en cuivre nue ou le corps d'une petite résistance, cela peut causer des dommages. Pour éviter cela, les ingénieurs utilisent des paramètres programmables de vitesse/pression "d'atterrissage en douceur" et limitent les sondages aux pastilles de test solides ou aux joints de soudure uniquement.

Conclusion : Test par sonde volante

En résumé, le test par sonde volante fournit une vérification rapide, précise et complète de la qualité d'assemblage des PCB tout en minimisant le besoin de fixations personnalisées. Les techniques rendues possibles par le contrôle de mouvement robotique avancé, les technologies de sonde et les capacités d'automatisation permettent aux testeurs à sonde volante d'inspecter la grande majorité des cartes assemblées livrées par les maisons de fabrication et d'assemblage. En déchargeant les tests manuels fastidieux, l'échelle des sondes volantes fournit une assurance qualité et fiabilité de manière efficace et rentable. Avec les progrès continus qui élargissent leur portée, les solutions de test par sonde volante joueront un rôle de plus en plus central dans la fabrication électronique.

Continuez à apprendre