This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Obtenir des performances haute vitesse fiables avec les lignes de transmission PCB

Publié initialement Oct 31, 2026, mis à jour Oct 31, 2026

15 min

Table des matières
  • Que sont les lignes de transmission PCB et pourquoi sont-elles importantes?
  • Principaux types de lignes de transmission PCB
  • Techniques de conception essentielles pour des lignes de transmission optimales
  • Considérations de fabrication pour les lignes de transmission haute performance
  • L'expertise de JLCPCB dans les PCB à lignes de transmission haute vitesse
  • FAQ sur les lignes de transmission PCB

Points clés

Les lignes de transmission des PCB sont essentielles aux performances fiables des PCB haute vitesse dans les conceptions USB 3.0, PCIe, DDR4 et RF. Elles transforment les pistes en structures à impédance contrôlée qui éliminent les réflexions, la diaphonie et l'atténuation. Sélectionnez des géométries microstrip, stripline ou GCPW avec des calculs précis, des plans de référence continus, des courbures en onglet et un espacement 3W, puis bénéficiez chez JLCPCB d'une gravure précise, d'un contrôle du profil de cuivre et de tests TDR pour obtenir des résultats constants du prototype à la production en volume.

Avez-vous déjà vérifié une carte conforme à toutes les règles de conception, mais dont le prototype présentait des oscillations sur les lignes d'horloge ou des diagrammes de l'oeil ressemblant davantage à des taches qu'à des ouvertures nettes? Dans une conception haute vitesse, vos pistes de cuivre ne sont pas de simples connexions. Ce sont des lignes de transmission PCB, et la manière la plus simple de dégrader l'intégrité du signal consiste à les traiter comme de simples fils. Lorsque le temps de montée de votre signal est suffisamment court pour que la longueur de piste représente une part importante de la longueur d'onde, chaque détail de la piste compte. La qualité ou la dégradation du signal dépend de la largeur, de la distance par rapport au plan de référence, du matériau diélectrique et même de la façon dont la piste contourne un angle.

Transmission Line4

Dans des interfaces telles que USB 3.0, PCIe et DDR4, cette limite est atteinte avec des pistes longues de quelques centimètres seulement. Cet article présente le concept des lignes de transmission PCB, les principaux types utilisés dans les conceptions réelles, les techniques essentielles pour obtenir une impédance contrôlée et les problèmes de fabrication qui peuvent transformer une bonne conception en produit de haute qualité.

Que sont les lignes de transmission PCB et pourquoi sont-elles importantes?

Comprendre les lignes de transmission dans les conceptions haute vitesse et RF

Une ligne de transmission de conception PCB est toute piste de cuivre dont les propriétés électriques sont déterminées par son inductance et sa capacité réparties, et non par sa simple résistance en courant continu. Lorsque la longueur d'une piste dépasse environ un dixième de la longueur d'onde du signal, elle devient une ligne de transmission. La tension et le courant se déplacent alors sous forme d'ondes électromagnétiques dans la géométrie de la piste et le diélectrique qui l'entoure.

L'impédance caractéristique dépend de la largeur de piste, de l'épaisseur du cuivre, de la constante diélectrique (Dk) du substrat et de la distance par rapport au plan de masse de référence. Avec une largeur de piste de 8 à 12 mil, une microstrip peut fournir une impédance de ligne de transmission de 50 ohms dans un FR4 standard (Dk de 4.2 à 4.7). La norme de 50 ohms sert de base à la plupart des composants RF, connecteurs et normes d'interface.

Principaux problèmes d'intégrité du signal résolus

Lorsque les lignes de transmission ne sont pas correctement conçues, un ensemble prévisible de problèmes apparaît:

  • Réflexions qui se produisent chaque fois que l'impédance varie sur le trajet du signal. Une piste qui s'élargit, passe au-dessus d'une coupure du plan de masse ou rencontre une charge mal adaptée crée des oscillations et des dépassements susceptibles de provoquer de faux déclenchements.
  • Diaphonie qui correspond à l'interaction indésirable entre les pistes voisines. Les pistes parallèles rapprochées provoquent une diaphonie proche (NEXT) et une diaphonie éloignée (FEXT) sur les signaux adjacents.
  • Atténuation: perte progressive du signal due à la résistance du conducteur et à l'absorption diélectrique. À des fréquences élevées, supérieures à 1 GHz, la perte diélectrique peut devenir le facteur principal, ce qui rend le choix du matériau essentiel.

Principaux types de lignes de transmission PCB

Options microstrip, stripline et guide d'onde coplanaire

Il existe trois géométries fondamentales de lignes de transmission dans la conception PCB. La microstrip est la plus courante. Elle consiste en une piste sur une couche externe avec un plan de masse sur la couche interne adjacente. Le signal se propage dans un mélange de substrat et d'air, avec un Dk effectif de 3.3 à 3.8 sur FR4 et un retard de propagation d'environ 6 ps/mm.

Transmission Line5

La stripline est une piste intégrée entre deux plans de masse sur les couches internes. Entièrement entourée de diélectrique, elle offre un meilleur blindage EMI et une impédance plus constante, avec un retard de propagation d'environ 7 ps/mm sur FR4. Elle nécessite une carte d'au moins 4 couches.

Un guide d'onde coplanaire (CPW) place les conducteurs de masse sur la même couche que la piste de signal, de part et d'autre de celle-ci. La variante avec masse (GCPW) ajoute un plan de masse en dessous. Le CPW est apprécié dans les conceptions RF et mmWave pour son excellent contrôle de l'impédance et l'intégration aisée des composants sans vias de masse.

ParamètreMicrostripStriplineGuide d'onde coplanaire (GCPW)
Emplacement de la pisteCouche externeCouche interne (entre les plans)Couche externe avec masses coplanaires
Dk effectif (FR4)3.3 à 3.84.2 à 4.73.5 à 4.0
Retard de propagation (FR4)~6 ps/mm~7 ps/mm~6.2 ps/mm
Blindage EMIModéréExcellentBon
Nombre minimal de couches242
Applications courantesUSB, HDMI, numérique généralDDR, bus haute vitesseRF, mmWave, 5G

Choisir le bon type pour votre application

Le choix dépend de la plage de fréquences, des considérations EMI et du budget associé au nombre de couches:

Transmission Line1

  • Numérique haute vitesse général (USB, PCIe, HDMI): La microstrip est le choix par défaut. Elle est très facile à concevoir et à inspecter, et peut être utilisée avec la plupart des outils de calcul de lignes de transmission PCB.
  • Bus haute vitesse (DDR4/5, PCIe multivoie): La stripline offre une meilleure isolation contre la diaphonie entre les paires différentielles rapprochées.
  • RF et micro-ondes (au-delà de 6 GHz): La GCPW offre les plus faibles pertes par rayonnement et un meilleur contrôle de l'impédance aux fréquences millimétriques.
  • Cartes à signaux mixtes: Utilisez la stripline avec les signaux analogiques sensibles et la microstrip avec les interfaces numériques moins sensibles.

Une combinaison sur une même carte est souvent utilisée dans de nombreuses conceptions. Un PCB à 6 couches peut comporter une stripline DDR4 sur les couches internes et une microstrip USB sur les couches externes.

Techniques de conception essentielles pour des lignes de transmission optimales

Calcul de l'impédance et conception d'une ligne de 50 ohms

Pour une microstrip, l'impédance caractéristique peut être approximée comme suit:

Z0 = (87 / sqrt(Er + 1.41)) x ln(5.98 x H / (0.8 x W + T))

Er est la constante diélectrique, H la hauteur du diélectrique jusqu'au plan de masse, W la largeur de piste et T l'épaisseur du cuivre. La largeur d'une microstrip FR4 de 50 ohms (Er = 4.4), avec 1 oz de cuivre et une hauteur diélectrique de 8 mil, serait d'environ 14.5 mil. La largeur requise est d'environ 18 mil sur Rogers RO4003C (Er = 3.38).

Transmission Line2

Enfin, il est recommandé d'utiliser un calculateur de lignes de transmission PCB. Les outils EasyEDA, Altium et Saturn PCB Toolkit prennent en compte le profil de gravure et les propriétés dépendant de la fréquence, qui ne sont pas inclus dans les formules simples. Pour les paires différentielles, USB 3.0 vise 90 ohms, PCIe 100 ohms, DDR 100 ohms et LVDS 100 ohms.

Règles de routage, optimisation des courbures et stratégies de plans de masse

Une fois les largeurs de piste définies, l'exécution du routage détermine si l'impédance reste contrôlée.

Maintenez un plan de référence continu. Le courant de retour suit le chemin présentant la plus faible impédance, directement sous la piste de signal. Ne routez jamais les signaux haute vitesse au-dessus de séparations, fentes ou évidements dans un plan. Il s'agit de la règle la plus importante.

Optimisez les courbures pour éviter les discontinuités d'impédance:

1.Utilisez des courbures à 45 degrés avec onglet pour les conceptions numériques haute vitesse standard

2.Utilisez des courbures arrondies avec un rayon d'au moins 3x la largeur de piste pour les RF au-delà de 10 GHz

3.Évitez les angles à 90 degrés, qui créent des discontinuités capacitives aux hautes fréquences

Limitez les transitions par vias. Chaque via introduit une inductance parasite. Placez des vias de couture de masse à côté de chaque via de signal afin de fournir un chemin de retour à faible inductance. Pour les paires différentielles, placez des vias de masse des deux côtés de la paire de vias de signal.

Utilisez la règle d'espacement 3W: assurez un espacement entre pistes adjacentes d'au moins trois fois la largeur de piste afin de maintenir la diaphonie sous environ -40 dB. Pour les paires différentielles, égalisez les longueurs des pistes, mais utilisez un réglage en serpentin, et non un accordéon serré.

Considérations de fabrication pour les lignes de transmission haute performance

Gravure précise, contrôle du profil de cuivre et enregistrement des couches

La géométrie de votre conception doit être fidèlement reproduite pendant la fabrication, car même de faibles variations affectent directement l'impédance obtenue. La précision de la largeur de piste est déterminée par la gravure. La gravure chimique attaque le cuivre latéralement et verticalement, créant une section trapézoïdale. Une sous-gravure normale réduit la largeur de 0.5 à 1.5 mil de chaque côté. Les fabricants compensent ce phénomène en élargissant à l'avance les motifs, selon le poids de cuivre.

Au-delà de 3 GHz, la rugosité de la surface du cuivre est importante. L'effet de peau limite le courant à la surface du conducteur et les surfaces rugueuses augmentent les pertes. La rugosité d'une feuille standard est de 1 à 2 micromètres, tandis que les feuilles à profil réduit de 0.3 à 0.5 micromètre présentent une perte inférieure de 0.5 à 1.0 dB/pouce sous 10 GHz. La précision d'enregistrement des couches est de plus ou moins 2 à 3 mil, ce qui déplace les pistes par rapport au plan de masse et modifie la hauteur diélectrique et l'impédance.

Garantir une impédance constante pendant la production

Les fabricants utilisent des coupons de test d'impédance sur chaque panneau de production, mesurés avec un réflectomètre dans le domaine temporel (TDR), afin de vérifier l'impédance en chaque point de la piste de test. Pour obtenir des tolérances serrées, il faut:

Transmission Line3

1.Contrôler l'épaisseur diélectrique à plus ou moins 0.5 mil pendant le laminage

2.Maintenir la largeur de piste à plus ou moins 0.5 mil grâce à la compensation de gravure

3.Garantir une épaisseur de placage de cuivre constante sur tout le panneau

4.Stabiliser les profils de laminage afin d'obtenir une constante diélectrique uniforme

5.Effectuer régulièrement l'étalonnage du TDR et la validation des coupons

Tolérance d'impédanceContrôle de la largeur de pisteContrôle du diélectriqueApplication typique
+/- 10%+/- 1.0 mil+/- 1.0 milNumérique haute vitesse général
+/- 7%+/- 0.75 mil+/- 0.75 milUSB 3.0, PCIe Gen3/4
+/- 5%+/- 0.5 mil+/- 0.5 milRF, mmWave, PCIe Gen5
Simplifiez votre production de PCB avec JLCPCB

Votre fournisseur unique pour la fabrication, l'assemblage et les composants PCB. Du devis instantané à la livraison rapide, fluidifiez votre flux de travail, réduisez les échanges et faites avancer chaque production en douceur, du prototype à la production.

OBTENIR UN DEVIS GRATUIT >

L'expertise de JLCPCB dans les PCB à lignes de transmission haute vitesse

Fabrication avancée pour une impédance précise et de faibles pertes

Lorsque votre conception exige une impédance contrôlée, le fabricant compte. Le processus de JLCPCB commence par une gestion précise de l'empilage à l'aide de matériaux bien caractérisés comme Shengyi S1000-2M et NP-155F. Pour les fréquences plus élevées, Rogers, PTFE et les empilages hybrides sont pris en charge, chaque Dk étant caractérisé dans les outils d'impédance. Chaque commande à impédance contrôlée est vérifiée par un test de coupon TDR sur le même panneau de production, avec une tolérance cible de plus ou moins 10% et des options plus strictes disponibles.

Assistance DFM intégrée et capacités de fabrication haute fréquence

La revue DFM de JLCPCB détecte les problèmes spécifiques aux lignes de transmission avant la fabrication, notamment:

  • Les largeurs de piste trop étroites pour une gravure fiable avec le poids de cuivre sélectionné
  • Les hauteurs diélectriques ne permettant pas d'atteindre l'impédance demandée
  • Les emplacements de vias créant des discontinuités d'impédance
  • Les évidements dans les plans de masse qui perturbent les chemins de courant de retour

Pour les ingénieurs utilisant EasyEDA, l'éditeur d'empilage et le calculateur d'impédance sont directement liés aux matériaux et aux capacités de processus de JLCPCB. Les valeurs d'impédance calculées pendant la conception correspondent à celles obtenues en production. Les fonctions avancées incluent l'impédance contrôlée sur les couches internes et externes, le via-in-pad avec remplissage époxy et les connexions de masse plaquées sur les bords pour les structures GCPW.

Production fiable des prototypes aux séries

JLCPCB conserve les mêmes paramètres de processus du prototype à la production en volume. L'empilage, la compensation de gravure et les profils de laminage du prototype sont réutilisés pour les séries, afin de garantir une intégrité du signal constante. Avec une production à partir de 2 $ et un délai pouvant atteindre 1 à 2 jours, vous pouvez itérer rapidement sur les conceptions sensibles à l'impédance, les valider par des mesures TDR et passer à la production en volume en toute confiance.

FAQ sur les lignes de transmission PCB

Q: Qu'est-ce qu'une ligne de transmission dans la conception PCB?

Une ligne de transmission est une piste de cuivre dont le comportement est dominé par l'inductance et la capacité réparties plutôt que par la résistance en courant continu. Cela se produit lorsque la longueur de piste dépasse environ un dixième de la longueur d'onde du signal, faisant de la géométrie de la piste le principal facteur de contrôle de la propagation du signal.

Q: Pourquoi 50 ohms est-elle la norme pour les lignes de transmission PCB?

Il s'agit d'un compromis entre une atténuation minimale, autour de 77 ohms, et une capacité de puissance maximale, autour de 30 ohms. Des décennies de standardisation autour des connecteurs et équipements de test de 50 ohms en ont fait la valeur par défaut universelle.

Q: Quelle est la différence entre microstrip et stripline?

La microstrip se trouve sur une couche externe avec un plan de masse en dessous. La stripline se trouve sur une couche interne entre deux plans de masse. Elle offre un meilleur blindage EMI, mais nécessite une carte d'au moins 4 couches. La microstrip est plus simple et permet un accès direct aux composants.

Q:Le plan de masse affecte-t-il l'impédance de la ligne de transmission?

Absolument. Le plan de masse constitue la moitié de la structure de la ligne de transmission. Toute discontinuité, comme une séparation ou un évidement, perturbe le chemin du courant de retour et crée des discontinuités d'impédance. Un plan de masse solide et continu est la règle la plus importante pour contrôler l'impédance.

Continuez à apprendre