Comment résoudre les problèmes d'EMI/CEM et d'intégrité des signaux dans la conception de PCB HF
16 min
La conception de PCB haute fréquence est complexe, notamment en raison des interférences électromagnétiques (EMI) et des problèmes d'intégrité du signal (SI), qui comptent parmi les principaux obstacles. Ces problèmes peuvent dégrader les performances du circuit, affecter sa fiabilité et entraîner l'échec des essais de conformité. Pour les résoudre, une planification et une exécution rigoureuses sont nécessaires tout au long du processus de conception. Voici plusieurs stratégies pour relever ces défis.
Pour les réseaux dont les directions de signal sont complexes, l'impact de la topologie varie selon que les signaux sont unidirectionnels, bidirectionnels ou de niveaux différents. Il est difficile de déterminer quelle topologie offre la meilleure qualité de signal. Des simulations doivent être réalisées au préalable et le choix de la topologie appropriée exige une bonne compréhension des principes des circuits, des types de signaux et même de la difficulté du routage. Pour en savoir plus sur les PCB, consultez notre guide complet de fabrication des PCB.
Conseils pour optimiser le routage des PCB et l'intégrité des signaux:
Le routage joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité des signaux. Pour les conceptions haute fréquence, accordez une attention particulière aux points suivants:
- Longueur des pistes: maintenez les pistes de signal aussi courtes que possible afin de réduire le délai de propagation et les réflexions.
- Contrôle de l'impédance: adaptez l'impédance des pistes à celles de la source et de la charge au moyen de pistes à impédance contrôlée, notamment pour les signaux haute vitesse.
- Placement des vias: limitez l'utilisation des vias sur les chemins de signaux haute vitesse, car ils peuvent introduire des discontinuités d'impédance et des réflexions.
- Routage des paires différentielles: utilisez des paires différentielles étroitement couplées pour les signaux haute vitesse afin de réduire la diaphonie et de préserver l'intégrité des signaux.
Comment réaliser l'adaptation d'impédance dans le routage des PCB HF?
L'adaptation d'impédance est un facteur essentiel dans la conception des PCB haute vitesse. L'impédance dépend directement de la géométrie de la piste: couche de surface (microstrip) ou couche interne (stripline/double stripline), distance par rapport au plan de référence, largeur de piste et matériau du PCB. Tous ces paramètres influencent l'impédance caractéristique. L'impédance ne peut donc être déterminée qu'après le routage.
La plupart des logiciels de simulation ne peuvent pas prendre en compte les discontinuités d'impédance du routage en raison des limites de leurs modèles de circuits ou de leurs algorithmes mathématiques. Dans ce cas, le schéma peut seulement prévoir certains composants de terminaison, tels que des résistances en série, afin d'atténuer les effets des discontinuités. La solution fondamentale consiste à éviter autant que possible les discontinuités d'impédance pendant le routage.
Conseils pour concevoir des PCB haute vitesse (>100 MHz) et haute densité
Lors de la conception de PCB haute vitesse et haute densité, une attention particulière doit être accordée à la diaphonie, car elle affecte considérablement le timing et l'intégrité des signaux. Voici quelques points importants:
Espacement: accordez une attention particulière à l'espacement entre les pistes. Une pratique courante consiste à maintenir un espacement d'au moins deux fois la largeur de la piste. La simulation permet de déterminer l'effet de cet espacement sur le timing et l'intégrité des signaux et d'identifier l'espacement minimal acceptable. Les résultats peuvent varier selon les signaux du circuit intégré.
Diaphonie: évitez que les directions de routage des couches adjacentes soient identiques et, surtout, évitez les chevauchements exacts entre les pistes de couches adjacentes, car ces configurations génèrent davantage de diaphonie que des pistes voisines situées sur une même couche. La diaphonie se produit lorsque des signaux circulant sur des pistes adjacentes interfèrent les uns avec les autres. Les techniques d'atténuation comprennent:
- Espacement des pistes: augmentez l'espacement entre les pistes haute vitesse adjacentes afin de réduire les couplages capacitifs et inductifs.
- Blindage: ajoutez des pistes de garde reliées à la masse entre les pistes de signaux sensibles afin d'assurer leur isolation.
Vias: utilisez des vias borgnes et enterrés pour augmenter l'espace de routage, même si cela accroît les coûts de fabrication des PCB. Il est difficile d'obtenir en pratique des pistes parfaitement parallèles et de même longueur, mais il faut s'en approcher autant que possible.
Prévoyez également des terminaisons différentielles et en mode commun afin d'atténuer leur impact sur le timing et l'intégrité des signaux.
Sélection des filtres haute fréquence:
Le choix des valeurs d'inductance et de capacité dans un filtre LC consiste à équilibrer la suppression du bruit et les performances. L'inductance doit être adaptée à la fréquence du bruit et laisser passer les courants transitoires sans ondulation excessive. La capacité dépend des exigences en matière d'ondulation, tandis que l'ESR et l'ESL influencent les performances.
Filtres LC et filtres RC: pour le bruit basse fréquence, les filtres LC peuvent être moins performants si l'inductance est insuffisante. Les filtres RC peuvent alors être plus efficaces malgré les pertes d'énergie dans la résistance. Dans les alimentations à découpage, le placement du filtre LC influence la stabilité en raison des pôles et des zéros des boucles de rétroaction. La dissipation de puissance de la résistance est également essentielle dans un filtrage RC. Les composants peuvent être montés en CMS ou traversants. Consultez le blog pour plus d'informations sur l'assemblage.
Gestion des plans de masse et d'alimentation dans les PCB HF
Un système bien conçu de distribution de masse et d'alimentation est essentiel:
- Plans de masse dédiés: utilisez des plans de masse continus et ininterrompus pour servir de chemin de retour et réduire les EMI.
- Plans d'alimentation avec condensateurs de découplage: placez stratégiquement les condensateurs de découplage près des circuits intégrés afin de stabiliser les variations de l'alimentation et de supprimer le bruit.
- Conception de l'empilage: mettez en oeuvre un empilage multicouche avec une disposition appropriée des couches. Les signaux haute fréquence doivent être routés sur des couches internes prises en sandwich entre des plans de masse afin de réduire les EMI.
Quels sont les types de terminaisons?
Dans les circuits numériques, le timing est l'aspect le plus critique. L'ajout d'une adaptation vise à améliorer la qualité du signal afin d'obtenir un niveau de signal clairement défini au moment de la décision. Les terminaisons, également appelées adaptations, sont classées selon leur emplacement en terminaisons de source et terminaisons d'extrémité.
- Pour les signaux sensibles au niveau, assurez-vous que la qualité du signal reste stable tout en respectant les exigences de temps de configuration et de maintien.
- Pour les signaux sensibles aux fronts, assurez-vous que le front du signal est monotone et que sa vitesse respecte les exigences.
Ces adaptations sont généralement réalisées au moyen de résistances en parallèle, notamment des résistances de pull-up, de pull-down, des adaptations de Thévenin, des adaptations CA et des adaptations par diode Schottky.
Qu'est-ce que l'EMI dans la conception de PCB?
Les EMI, ou interférences électromagnétiques, sont des signaux électromagnétiques indésirables susceptibles de perturber les performances d'un circuit. Par exemple, dans un PCB numérique haute vitesse, des pistes haute fréquence mal routées peuvent rayonner des interférences et affecter les composants analogiques sensibles situés à proximité. Pour réduire les EMI, les concepteurs utilisent notamment une mise à la masse correcte, une adaptation d'impédance garantissant l'intégrité des signaux et un blindage. Placer les composants haute fréquence à distance des circuits analogiques et utiliser des plans de masse peut réduire considérablement les EMI et améliorer la fiabilité et les fonctionnalités globales du PCB.
Qu'est-ce que la CEM dans la conception de PCB?
La compatibilité électromagnétique (CEM) garantit qu'un appareil fonctionne comme prévu sans provoquer d'interférences électromagnétiques et sans être perturbé par celles-ci. Par exemple, sur un PCB haute fréquence, un mauvais routage ou un blindage insuffisant peut provoquer des EMI et entraîner une distorsion des signaux dans les circuits voisins. Pour résoudre ce problème, les concepteurs peuvent ajouter des plans de masse pour le blindage, optimiser le routage afin de réduire la diaphonie et utiliser des condensateurs de découplage près des broches d'alimentation pour stabiliser la tension. Une conception CEM correcte réduit les interférences, garantit la conformité aux normes du secteur et assure des performances fiables du système.
Quelles règles les concepteurs doivent-ils suivre pour traiter les EMI et la CEM dans les PCB haute vitesse?
Une bonne conception EMI/CEM doit prendre en compte le placement des composants, l'empilage des couches, le routage des connexions critiques et le choix des composants dès l'étape de conception. Sans planification suffisante, la résolution de ces problèmes ultérieurement serait beaucoup plus coûteuse et chronophage. Le respect des réglementations EMI/CEM, telles que les normes FCC ou CE, est essentiel à la réussite du produit. Ces normes fournissent des recommandations de conception et d'essai des PCB afin d'assurer la compatibilité électromagnétique.
- Placez le générateur d'horloge à distance des connecteurs externes.
- Routez les signaux haute vitesse sur les couches internes en assurant l'adaptation d'impédance et la continuité avec le plan de référence afin de réduire les réflexions.
- Utilisez des composants dont la vitesse de balayage est plus lente afin de limiter le bruit haute fréquence.
- Sélectionnez des condensateurs de découplage ou de dérivation dont la réponse fréquentielle est adaptée afin de réduire le bruit des plans d'alimentation.
- Réduisez les surfaces de boucle et optimisez le chemin de retour des signaux haute fréquence afin de limiter le rayonnement.
- Utilisez des plans de masse segmentés pour contenir le bruit haute fréquence.
- Sélectionnez soigneusement les points de connexion entre la masse du PCB et celle du châssis afin d'améliorer les performances CEM.
- Utilisez des angles à 45° ou des courbes plutôt que des angles vifs à 90° afin de réduire les réflexions et les variations d'impédance.
- Utilisez des résistances de terminaison pour réduire les réflexions et le bruit des signaux.
Comment respecter les exigences CEM sans augmenter considérablement les coûts?
L'augmentation du coût d'un PCB liée aux exigences CEM provient souvent de l'ajout de couches de plans de masse destinées à améliorer le blindage, ainsi que de l'intégration de perles de ferrite, de selfs et d'autres composants pour supprimer les harmoniques haute fréquence. Il est généralement également nécessaire d'utiliser des structures de blindage supplémentaires afin de garantir la conformité CEM de l'ensemble du système.
Utilisation des perles de ferrite dans les PCB HF:
Une perle de ferrite est un composant passif utilisé sur les PCB pour supprimer le bruit haute fréquence dans les circuits électroniques. Elle agit comme un filtre passe-bas, laissant passer le courant continu et les signaux basse fréquence tout en atténuant le bruit haute fréquence. Principales utilisations des perles de ferrite:
1. Suppression du bruit
- Bloquer la propagation du bruit haute fréquence dans les lignes d'alimentation ou de signal
- Éliminer couramment les EMI dans les circuits
2. Conformité aux normes CEM
- Empêcher le bruit généré par les circuits de perturber les autres appareils
- Contribuer à la conformité réglementaire concernant les émissions électromagnétiques
Qu'est-ce qu'un «chemin de retour du signal»?
Le chemin de retour du signal, également appelé courant de retour, correspond au chemin par lequel le courant retourne vers le pilote. Dans une transmission de signaux numériques haute vitesse, le signal se déplace du pilote vers la charge le long de la ligne de transmission du PCB, puis revient de la charge vers le pilote par le chemin le plus court à travers la couche de masse ou d'alimentation. Ce signal de retour constitue le chemin de retour du signal.
Le Dr Johnson a expliqué dans son ouvrage que la transmission d'un signal haute fréquence est essentiellement un processus de charge de la capacité diélectrique située entre la ligne de transmission et la couche CC. L'analyse de l'intégrité du signal (SI) examine les propriétés électromagnétiques de ce champ et son couplage.
Logiciels EDA adaptés au traitement des signaux haute vitesse sur les PCB:
Avant de finaliser la conception, utilisez des outils de simulation pour analyser les EMI et l'intégrité des signaux. Des outils tels que HyperLynx ou Ansys HFSS peuvent prédire les problèmes et proposer des optimisations pour le routage des pistes, l'adaptation d'impédance et la réduction du bruit.
La version professionnelle d'EasyEDA (EasyEDA Pro) est également recommandée. Elle associe simplicité d'utilisation et fonctionnalités avancées, ce qui la rend particulièrement adaptée aux besoins complexes de conception de PCB. Ses avantages comprennent:
1. Performances améliorées: basée sur le moteur WebGL, elle prend en charge les conceptions de PCB comportant plusieurs dizaines de milliers de pastilles tout en conservant une utilisation fluide dans les projets complexes comportant de nombreux composants.
2. Gestion améliorée des règles: elle fournit des fonctions plus robustes de contraintes de règles et de routage automatique, ce qui améliore considérablement l'efficacité du routage.
3. Prise en charge de la conception multi-cartes: elle permet d'intégrer plusieurs conceptions de cartes individuelles dans un même projet, ce qui convient aux projets complexes.
4. Gestion améliorée des composants: elle intègre les symboles, les empreintes, les modèles 3D, etc. grâce au concept de composant, ce qui facilite la sélection et réduit les allers-retours entre la marketplace et l'interface de conception.
5. Exportation et compatibilité efficaces: elle offre des fonctions puissantes d'importation et d'exportation DXF ainsi qu'une sortie PDF améliorée pour répondre aux divers besoins de livraison des conceptions.
Conclusion
Les problèmes d'EMI et d'intégrité des signaux dans les conceptions de PCB haute fréquence nécessitent une approche globale combinant un routage soigneux, une conception appropriée de l'empilage et l'utilisation d'outils de simulation avancés. En appliquant ces bonnes pratiques, les concepteurs peuvent améliorer les performances, réduire le bruit et respecter les normes réglementaires, ouvrant la voie à des conceptions haute fréquence fiables et efficaces.
FAQ:
1. Si un circuit comporte plusieurs PCB, doivent-ils partager la même masse?
Si un circuit comporte plusieurs PCB, ils doivent généralement partager la même masse. L'utilisation de plusieurs alimentations dans un même circuit est généralement peu pratique. Toutefois, lorsque certaines conditions le permettent, des alimentations séparées peuvent réduire les interférences.
2. Comment gérer le placement et le routage pour garantir la stabilité des signaux au-dessus de 50 MHz?
Le routage des signaux numériques haute vitesse vise à réduire l'impact des lignes de transmission sur la qualité du signal. Pour les signaux haute vitesse supérieurs à 100 MHz, les pistes doivent être aussi courtes que possible.
Dans les circuits numériques, les signaux haute vitesse sont définis par leur temps de montée. De plus, les différents types de signaux, tels que TTL, GTL et LVTTL, nécessitent des méthodes différentes pour garantir leur qualité.
3. Qu'est-ce que l'ESD?
L'ESD, ou décharge électrostatique, est un transfert soudain d'électricité entre deux objets dû à une accumulation de charges statiques. Elle peut endommager les composants sensibles.
4. Lors de la conception d'un PCB visant à réduire les interférences, le fil de masse doit-il former une boucle fermée?
Lors de la conception d'un PCB, la surface de boucle doit généralement être réduite afin de limiter les interférences. Le fil de masse ne doit pas former une boucle fermée. Une structure en arbre est préférable. La surface de masse doit également être maximisée autant que possible.
5. Que signifient précisément FCC et CEM en matière de normes de sécurité?
FCC: Federal Communications Commission, la commission fédérale des communications des États-Unis.
CEM: compatibilité électromagnétique.
La FCC est un organisme de normalisation, tandis que la CEM désigne une norme ou un domaine de conformité. Chaque norme possède un objectif précis, des raisons spécifiques et des méthodes d'essai définies.
6. Quelles sont les règles d'utilisation des terminaisons et de l'adaptation?
Dans les circuits numériques, le timing est l'aspect le plus critique. L'ajout d'une adaptation vise à améliorer la qualité du signal afin d'obtenir un niveau de signal clairement défini au moment de la décision.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Obtenir des performances haute vitesse fiables avec les lignes de transmission PCB
Points clés Les lignes de transmission des PCB sont essentielles aux performances fiables des PCB haute vitesse dans les conceptions USB 3.0, PCIe, DDR4 et RF. Elles transforment les pistes en structures à impédance contrôlée qui éliminent les réflexions, la diaphonie et l'atténuation. Sélectionnez des géométries microstrip, stripline ou GCPW avec des calculs précis, des plans de référence continus, des courbures en onglet et un espacement 3W, puis bénéficiez chez JLCPCB d'une gravure précise, d'un co......
Comment résoudre les problèmes d'EMI/CEM et d'intégrité des signaux dans la conception de PCB HF
La conception de PCB haute fréquence est complexe, notamment en raison des interférences électromagnétiques (EMI) et des problèmes d'intégrité du signal (SI), qui comptent parmi les principaux obstacles. Ces problèmes peuvent dégrader les performances du circuit, affecter sa fiabilité et entraîner l'échec des essais de conformité. Pour les résoudre, une planification et une exécution rigoureuses sont nécessaires tout au long du processus de conception. Voici plusieurs stratégies pour relever ces défis......
Recommandations de conception pour améliorer les normes CEM
La CEM mesure la capacité d'un appareil à fonctionner comme prévu dans son environnement d'utilisation partagé, tout en permettant aux autres équipements de ce même environnement de fonctionner normalement. L'évaluation de la réaction d'un appareil lorsqu'il est exposé à une énergie électromagnétique constitue un volet de cette démarche, appelé essai d'immunité ou de susceptibilité. La mesure des interférences électromagnétiques (EMI) générées par les systèmes électriques internes de l'appareil, appel......
L'impact des vias sur la conception des PCB haute vitesse
Les signaux à haute vitesse nécessitent une adaptation d'impédance. Cela signifie essentiellement que le chemin du signal doit conserver une impédance continue adaptée à celle du récepteur. Cette précaution évite les réflexions qui peuvent corrompre le signal. En termes simples, l'impédance caractéristique d'une piste de PCB dépend de sa largeur, de la hauteur de son cuivre, de la distance par rapport au plan de masse de référence et de la constante diélectrique. Cette relation est particulièrement im......
Vias contre-percés: améliorer l'intégrité du signal des PCB haute vitesse
À retenir Les vias contre-percés éliminent les stubs en cuivre inutilisés des vias traversants métallisés et réduisent le stub résiduel à moins de 0,15 mm (6 mils). Cette opération supprime les discontinuités d'impédance, les réflexions et les résonances sur les signaux haute vitesse dépassant 5 à 10 Gbit/s. Elle améliore les pertes par réflexion, les pertes d'insertion, la gigue et les diagrammes de l'oeil, tout en conservant un empilement simple et un coût nettement inférieur à celui des vias borgne......
Conception et fabrication des PCB RF | JLCPCB
La conception d'un PCB RF repose sur plusieurs règles fondamentales qui nécessitent une bonne connaissance des circuits numériques et analogiques. Une comparaison directe avec les conceptions analogiques ou numériques classiques reste toutefois difficile, car les fréquences peuvent atteindre plusieurs GHz. À ces fréquences, presque tous les aspects du PCB doivent être étudiés avec attention: Discontinuités d'impédance Longueur des pistes Mise à la masse Blindage Une mauvaise maîtrise de ces paramètres......