Vias contre-percés: améliorer l'intégrité du signal des PCB haute vitesse
16 min
- Une demande croissante de PCB haute vitesse
- Comprendre le via contre-percé: définition et fonctionnement
- Principaux avantages des vias contre-percés
- Processus de contre-perçage: de la conception à la fabrication
- Comparaison du contre-perçage avec les autres solutions
- Expertise de JLCPCB dans la fabrication de vias contre-percés
- FAQ sur les vias contre-percés
- Conclusion
À retenir
Les vias contre-percés éliminent les stubs en cuivre inutilisés des vias traversants métallisés et réduisent le stub résiduel à moins de 0,15 mm (6 mils). Cette opération supprime les discontinuités d'impédance, les réflexions et les résonances sur les signaux haute vitesse dépassant 5 à 10 Gbit/s. Elle améliore les pertes par réflexion, les pertes d'insertion, la gigue et les diagrammes de l'oeil, tout en conservant un empilement simple et un coût nettement inférieur à celui des vias borgnes ou enterrés. Le contre-perçage est recommandé pour tout stub dépassant 15 mils (0,381 mm), notamment sur les PCB de plus de 1,2 mm d'épaisseur, afin de garantir des performances fiables avec PCIe, la 5G et les conceptions à 25G ou plus.
Sur les PCB haute vitesse fonctionnant à 10 Gbit/s et plus, les stubs de vias créent des discontinuités d'impédance qui dégradent les signaux par réflexion et résonance. Les vias contre-percés résolvent ce problème en retirant mécaniquement la partie inutilisée du fût en cuivre après la métallisation initiale, afin de ne conserver que le trajet électrique fonctionnel. Cette étape de fabrication rétablit la continuité de la ligne de transmission sans modifier l'empilement des couches ni la géométrie des pistes. Les ingénieurs indiquent les vias à contre-percer dans les notes de fabrication pour obtenir des diagrammes de l'oeil plus ouverts, une gigue réduite et des performances fiables sur les PCB multicouches destinés aux applications 5G, PCIe et SerDes.
Une demande croissante de PCB haute vitesse
Défis liés à la transmission des signaux
Pour un signal haute vitesse supérieur à 5 GHz, un via traversant métallisé se comporte comme un court segment de ligne de transmission. Lorsque le via relie uniquement des couches internes, sa partie inutilisée, appelée stub, agit comme une ligne ouverte présentant une impédance caractéristique d'environ 50 à 70 Ω selon la constante diélectrique et la géométrie. Ce stub introduit une capacité parasite d'environ 0,5 à 1 pF par millimètre et une inductance de 0,3 à 0,5 nH par millimètre, formant ainsi une structure résonante.
La fréquence de résonance au quart de longueur d'onde peut être estimée avec la formule suivante:
f = c / (4 × L_stub × √ε_r)
où c représente la vitesse de la lumière, L_stub la longueur du stub en mètres et ε_r la permittivité relative, généralement comprise entre 4,0 et 4,5 pour le FR-4. Pour un stub de 0,5 mm sur un FR-4 standard, la résonance apparaît autour de 10 à 12 GHz, précisément dans la bande de Nyquist de nombreux canaux à 25 Gbit/s.
Il en résulte une forte encoche dans la courbe des pertes d'insertion (S21) et un pic dans les pertes par réflexion (S11), qui dépassent souvent -10 dB à la fréquence de résonance. Dans les paires différentielles, une différence de seulement 0,1 mm entre les stubs P et N ajoute un décalage de 0,5 à 1 ps, incompatible avec les budgets temporels stricts de la DDR5 ou de l'Ethernet 100G. La diaphonie augmente également, car le stub rayonne de l'énergie vers les vias et les plans adjacents. Sans correction, les concepteurs doivent ajouter une préaccentuation ou une égalisation, ou encore limiter la longueur du canal, sans pour autant traiter la cause du problème. Les recommandations de JLCPCB pour les conceptions haute vitesse identifient les stubs dépassant 15 mils (0,381 mm) comme nécessitant un contre-perçage, conformément aux pratiques du secteur pour les PCB de plus de 1,0 mm d'épaisseur.
Comprendre le via contre-percé: définition et fonctionnement
Qu'est-ce qu'un via contre-percé?
Un via contre-percé commence par un via traversant métallisé standard (PTH), percé puis métallisé pendant la séquence principale de fabrication. Après la gravure des couches externes, un second perçage à profondeur contrôlée est réalisé depuis la face opposée du PCB pour retirer la partie du fût en cuivre située au-delà de la dernière couche de signal connectée. Le diamètre du foret de contre-perçage est généralement supérieur de 0,1 à 0,25 mm à celui du perçage initial afin de garantir l'élimination complète du cuivre sans endommager les parois. La longueur finale du stub est maintenue sous 0,15 mm, soit environ 6 mils. Le via devient ainsi une interconnexion électriquement courte dont l'impédance se rapproche de celle des pistes connectées. Lorsqu'il est réalisé dans la tolérance de profondeur documentée par JLCPCB, soit ±0,1 mm, ce procédé ne compromet pas l'intégrité mécanique du PCB.
Comment le contre-perçage élimine-t-il les stubs?
Le contre-perçage intervient après la métallisation et avant l'application du masque de soudure. Des machines CNC équipées de capteurs laser de profondeur et d'un système d'alignement optique repèrent précisément la pastille de départ sur la face opposée. Le foret traverse les couches inutilisées et retire le fût métallisé tout en préservant le cuivre fonctionnel de la couche cible. Les débris sont évacués par aspiration et nettoyage ultrasonique afin d'éviter les défauts de métallisation ou les courts-circuits. Le diamètre plus important du contre-perçage crée un léger dégagement annulaire sur les plans inutilisés. Celui-ci est anticipé lors de la vérification DFM en agrandissant de 0,1 mm les antipads de ces couches. Le procédé de JLCPCB prend en charge les PCB de 4 à 32 couches et maintient le stub résiduel sous le seuil de 15 mils à partir duquel la résonance devient problématique.
L'analyse en coupe des coupons d'essai confirme l'élimination du stub: le fût d'origine s'arrête proprement au niveau de la couche cible, sans résidu de cuivre. Une validation électrique par réflectométrie temporelle (TDR) montre que la discontinuité d'impédance passe de plus de 20% à moins de 5% après le contre-perçage. Cette étape entraîne un surcoût limité, généralement compris entre 5 et 10% pour les PCB comportant de nombreuses couches, tout en offrant sur la plupart des signaux des performances comparables à celles de vias borgnes ou enterrés plus coûteux.
Principaux avantages des vias contre-percés
Amélioration de l'intégrité du signal
Les vias contre-percés éliminent la principale source du coefficient de réflexion (Γ) lié aux vias. Dans les simulations électromagnétiques 3D en onde complète, un stub de 0,5 mm produit un coefficient Γ d'environ 0,3 à 0,4 à 10 GHz. Le contre-perçage réduit cette valeur à Γ < 0,05 sur toute la bande passante. Le diagramme de l'oeil s'ouvre de 30 à 50%, tandis que la gigue déterministe descend sous 5 ps pour les canaux à 25 Gbit/s. L'impédance différentielle reste uniforme, car le via n'ajoute plus de capacité excessive sur l'une des deux branches. Les chemins de retour à travers les plans de référence restent continus, ce qui limite la conversion en mode commun et les rayonnements EMI autour du via.
Réduction des pertes d'insertion et des réflexions
Les pertes d'insertion s'améliorent de 1 à 3 dB entre 5 et 20 GHz grâce à la suppression de la résonance du stub. Les pertes par réflexion deviennent plus régulières, avec un paramètre S11 restant sous -20 dB jusqu'à la fréquence de Nyquist au lieu d'atteindre un pic de -8 dB. La variation du délai de groupe descend sous 10 ps, un point essentiel pour les applications sensibles à la phase telles que la formation de faisceaux 5G. Le tableau suivant présente les gains obtenus sur un PCB type de 10 couches, d'une épaisseur de 1,6 mm et comportant des vias de 0,2 mm.
Tableau 1: comparaison entre un stub de via et un via contre-percé (paire différentielle à 10 Gbit/s, PCB de 10 couches)
| Mesure | Avec un stub de 0,5 mm | Après contre-perçage (stub <0,15 mm) | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Pertes par réflexion à 5 GHz | -12 dB | -22 dB | +10 dB |
| Pertes d'insertion à 5 GHz | -3,5 dB | -1,8 dB | Gain de 1,7 dB |
| Gigue crête à crête | 18 ps | 9 ps | Réduction de 50% |
| Ouverture verticale de l'oeil (UI) | 0,55 | 0,78 | +42% |
| Fréquence de résonance | Environ 11 GHz | Aucune dans la bande | Éliminée |
Performances accrues dans les applications haute fréquence
Dans les étages d'entrée mmWave et les antennes réseau à commande de phase, les vias contre-percés réduisent de 6 à 8 dB les pertes par rayonnement et le couplage entre les vias adjacents. À 28 GHz et plus, le stub se comporte comme une antenne monopôle. Son élimination évite les fuites d'énergie dans la cavité formée par les plans d'alimentation et de masse. Pour les liaisons série JESD204C ou les canaux PAM4 à 112 Gbit/s, le contre-perçage autorise des pistes plus longues sans égalisation SerDes supplémentaire, ce qui réduit de 15 à 20% la consommation électrique du récepteur.
Processus de contre-perçage: de la conception à la fabrication
Points à prendre en compte lors de la conception
Indiquez les exigences de contre-perçage dans les fichiers Gerber ou ODB++ à l'aide d'informations sur les couches ou de notes de fabrication: couche cible, diamètre de contre-perçage avec au moins 0,1 mm de plus que le perçage initial et longueur maximale du stub résiduel. Les antipads des couches inutilisées doivent être agrandis de 0,1 mm afin de laisser un dégagement suffisant au foret de plus grand diamètre. Évitez les vias dans les pastilles, sauf si leur compatibilité avec le contre-perçage a été explicitement confirmée, car la soudure peut migrer dans le trou contre-percé. Avant la mise en production, simulez le canal complet, y compris la piste, le via et le segment contre-percé, avec un solveur 3D afin de vérifier les paramètres S. JLCPCB recommande de signaler pour contre-perçage tout via dont la partie non fonctionnelle dépasse 15 mils afin de maintenir une impédance homogène.
Équipements et techniques avancés de contre-perçage
JLCPCB utilise des machines de perçage CNC à grande vitesse, jusqu'à 150 000 tr/min, équipées d'un asservissement en boucle fermée et d'une interférométrie laser pour obtenir une précision de profondeur de ±0,05 mm. Le procédé intervient après la gravure des couches externes, mais avant l'application du masque de soudure. Des systèmes optiques assurent l'alignement sur les repères avec une précision de 10 µm. Les forets en carbure présentent une géométrie spécifique pour limiter les bavures, tandis qu'une aspiration et un jet d'air haute pression évacuent immédiatement les débris. Pour les panneaux denses, plusieurs profondeurs peuvent être programmées sur un même PCB afin de traiter en une seule passe différentes transitions entre les couches.
Contrôle qualité et garantie de précision
Chaque panneau de production comprend des coupons d'essai comportant des vias contre-percés représentatifs. Une analyse en coupe vérifie que la longueur du stub reste inférieure à 0,15 mm et qu'aucun résidu de cuivre n'est présent. L'inspection optique automatisée (AOI) recherche les bords de fût exposés, tandis que les tests TDR et à l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) vérifient la continuité de l'impédance sur les coupons d'essai. Le processus certifié ISO de JLCPCB suit la tolérance de profondeur sur l'ensemble du panneau et écarte avant expédition tout via non conforme aux spécifications. Ce niveau de contrôle interne garantit des résultats reproductibles pour les prototypes comme pour la production en série.
Comparaison du contre-perçage avec les autres solutions
Vias contre-percés ou vias borgnes et enterrés
Les vias borgnes et enterrés éliminent les stubs dès la conception, mais nécessitent une lamination séquentielle, des opérations supplémentaires de perçage laser et parfois davantage de couches. Ces contraintes augmentent le coût de 30 à 100% et prolongent les délais de fabrication. Les vias contre-percés utilisent le même procédé PTH initial que les PCB multicouches standards, ce qui permet de conserver un empilement simple et économique. Pour les signaux inférieurs à 30 GHz, leurs performances électriques sont presque identiques, car le stub résiduel est électriquement court. Une stratégie hybride, associant le contre-perçage pour les liaisons longues et les microvias pour le fan-out des BGA, offre souvent le meilleur compromis entre densité et coût.
Quand choisir le contre-perçage pour un projet?
Utilisez le contre-perçage lorsque le débit dépasse 5 Gbit/s et que l'épaisseur du PCB impose des stubs de plus de 15 mils, ou lorsque le budget de décalage différentiel est inférieur à 5 ps. Cette solution est particulièrement adaptée aux PCB de 1,2 mm ou plus, pour lesquels les vias borgnes imposeraient un empilement HDI. Les projets soumis à des contraintes budgétaires en bénéficient également, car le contre-perçage coûte nettement moins cher que des cycles de lamination supplémentaires. Vérifiez toujours la fabricabilité à l'aide du rapport DFM du fabricant avant de finaliser le routage.
Expertise de JLCPCB dans la fabrication de vias contre-percés
Capacités et services de fabrication
JLCPCB intègre le contre-perçage à son processus standard de fabrication multicouche pour les PCB de 4 à 32 couches. Les équipements CNC de précision sont étalonnés quotidiennement afin de garantir la répétabilité de la profondeur. Les contrôles DFM en temps réel signalent les vias nécessitant un contre-perçage selon la règle du stub de 15 mils, tandis que les options de contrôle d'impédance restent entièrement compatibles. Les ingénieurs reçoivent des notes de fabrication détaillées confirmant les profondeurs et les dégagements appliqués.
Exemples de projets utilisant des vias contre-percés JLCPCB
Un PCB réseau de 12 couches fonctionnant à 25 Gbit/s a obtenu une amélioration de 40% de l'ouverture verticale de l'oeil et réussi les essais de conformité PCIe 5.0 après le contre-perçage de 48 vias différentiels critiques. Un module 5G mmWave a réduit de 8 dB les encoches de pertes par réflexion, supprimant le besoin d'égaliseurs externes et réduisant le coût de la BOM de 12%. Ces deux projets ont utilisé le procédé FR-4 standard de JLCPCB avec contre-perçage, démontrant la reproductibilité des résultats sans modification de l'empilement.
Pourquoi choisir JLCPCB pour un PCB haute vitesse?
JLCPCB associe une expertise interne du perçage, des calculateurs d'impédance en ligne et un contrôle DFM instantané permettant de détecter les problèmes de stubs avant la production. Ses recommandations documentées et son expérience de la production en volume garantissent le respect de tolérances strictes pour chaque via contre-percé, du prototype à la fabrication en série.
FAQ sur les vias contre-percés
Q1: Qu'est-ce qu'un via contre-percé?
Un via contre-percé est un via traversant métallisé dont le stub en cuivre inutilisé est retiré mécaniquement depuis la face opposée du PCB après la métallisation. Il ne reste ainsi qu'un stub résiduel très court, généralement inférieur à 0,15 mm.
Q2: Pourquoi le contre-perçage est-il important pour les PCB haute vitesse?
Il élimine les stubs de vias qui provoquent des réflexions, des résonances et une dégradation du signal au-delà de 5 GHz. Il améliore ainsi sensiblement les pertes par réflexion, les pertes d'insertion et la qualité du diagramme de l'oeil.
Q3: Quelle est la longueur maximale recommandée avant le contre-perçage?
JLCPCB recommande de contre-percer tout stub de via dépassant 15 mils (0,381 mm) afin d'éviter les problèmes de résonance dans les conceptions haute vitesse.
Q4: Quel est le surcoût du contre-perçage?
Le contre-perçage augmente généralement le coût de 5 à 10% selon le nombre de couches et la quantité commandée. Il reste nettement plus économique que le passage à des vias borgnes ou enterrés.
Q5: Le contre-perçage offre-t-il les mêmes performances que les vias borgnes?
Dans la plupart des applications inférieures à 30 GHz, les vias contre-percés offrent des performances électriques presque équivalentes tout en conservant un empilement plus simple et moins coûteux.
Conclusion
Les vias contre-percés améliorent de manière mesurable l'intégrité du signal grâce à l'élimination précise des stubs. Ils permettent d'obtenir des performances haute vitesse fiables sans reconception complexe. En suivant les recommandations de JLCPCB, notamment en maintenant les stubs sous 15 mils et en appliquant le contre-perçage lorsque cela est nécessaire, les concepteurs réduisent les réflexions, régularisent les profils de pertes et augmentent les marges de fonctionnement dans les applications les plus exigeantes.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Obtenir des performances haute vitesse fiables avec les lignes de transmission PCB
Points clés Les lignes de transmission des PCB sont essentielles aux performances fiables des PCB haute vitesse dans les conceptions USB 3.0, PCIe, DDR4 et RF. Elles transforment les pistes en structures à impédance contrôlée qui éliminent les réflexions, la diaphonie et l'atténuation. Sélectionnez des géométries microstrip, stripline ou GCPW avec des calculs précis, des plans de référence continus, des courbures en onglet et un espacement 3W, puis bénéficiez chez JLCPCB d'une gravure précise, d'un co......
Comment résoudre les problèmes d'EMI/CEM et d'intégrité des signaux dans la conception de PCB HF
La conception de PCB haute fréquence est complexe, notamment en raison des interférences électromagnétiques (EMI) et des problèmes d'intégrité du signal (SI), qui comptent parmi les principaux obstacles. Ces problèmes peuvent dégrader les performances du circuit, affecter sa fiabilité et entraîner l'échec des essais de conformité. Pour les résoudre, une planification et une exécution rigoureuses sont nécessaires tout au long du processus de conception. Voici plusieurs stratégies pour relever ces défis......
Recommandations de conception pour améliorer les normes CEM
La CEM mesure la capacité d'un appareil à fonctionner comme prévu dans son environnement d'utilisation partagé, tout en permettant aux autres équipements de ce même environnement de fonctionner normalement. L'évaluation de la réaction d'un appareil lorsqu'il est exposé à une énergie électromagnétique constitue un volet de cette démarche, appelé essai d'immunité ou de susceptibilité. La mesure des interférences électromagnétiques (EMI) générées par les systèmes électriques internes de l'appareil, appel......
L'impact des vias sur la conception des PCB haute vitesse
Les signaux à haute vitesse nécessitent une adaptation d'impédance. Cela signifie essentiellement que le chemin du signal doit conserver une impédance continue adaptée à celle du récepteur. Cette précaution évite les réflexions qui peuvent corrompre le signal. En termes simples, l'impédance caractéristique d'une piste de PCB dépend de sa largeur, de la hauteur de son cuivre, de la distance par rapport au plan de masse de référence et de la constante diélectrique. Cette relation est particulièrement im......
Vias contre-percés: améliorer l'intégrité du signal des PCB haute vitesse
À retenir Les vias contre-percés éliminent les stubs en cuivre inutilisés des vias traversants métallisés et réduisent le stub résiduel à moins de 0,15 mm (6 mils). Cette opération supprime les discontinuités d'impédance, les réflexions et les résonances sur les signaux haute vitesse dépassant 5 à 10 Gbit/s. Elle améliore les pertes par réflexion, les pertes d'insertion, la gigue et les diagrammes de l'oeil, tout en conservant un empilement simple et un coût nettement inférieur à celui des vias borgne......
Conception et fabrication des PCB RF | JLCPCB
La conception d'un PCB RF repose sur plusieurs règles fondamentales qui nécessitent une bonne connaissance des circuits numériques et analogiques. Une comparaison directe avec les conceptions analogiques ou numériques classiques reste toutefois difficile, car les fréquences peuvent atteindre plusieurs GHz. À ces fréquences, presque tous les aspects du PCB doivent être étudiés avec attention: Discontinuités d'impédance Longueur des pistes Mise à la masse Blindage Une mauvaise maîtrise de ces paramètres......