Choisir le bon stratifié pour des PCB fiables et performants
16 min
- Le fondement de chaque PCB: comprendre les matériaux stratifiés
- Types courants de stratifiés de PCB et leurs caractéristiques
- Principaux critères de sélection d'un stratifié de PCB
- Conséquences du choix du stratifié sur la conception et la fabrication
- Expertise de JLCPCB dans le choix et la fabrication des stratifiés de PCB
- FAQ sur les stratifiés de PCB
- Conclusion
Points clés
Le choix du bon stratifié constitue la base d'un PCB fiable et performant. Adaptez le matériau à l'application: FR4 standard pour les conceptions simples fonctionnant sous 5 GHz, FR4 à Tg élevé pour l'assemblage sans plomb, matériaux à faibles pertes pour les circuits numériques à haut débit, et Rogers ou PTFE pour les applications RF et mmWave. Privilégiez toujours un Dk stable, un Df faible, un Tg élevé et un faible CTE sur l'axe Z, puis recalculez l'empilage afin de contrôler précisément l'impédance. Travailler avec un fabricant expérimenté garantit un traitement adapté et des résultats homogènes du prototype à la production.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui constitue votre circuit imprimé avant le routage des pistes en cuivre et le placement des composants? Sous chaque empreinte et autour de chaque via se trouve le stratifié du PCB, matériau technique qui maintient toute la conception. Facile à négliger, il détermine pourtant si la carte résistera à la refusion, conservera son impédance et fonctionnera pendant des années sur le terrain. La plupart des ingénieurs se concentrent sur le choix des composants et le routage, mais tout commence par le stratifié. Même un schéma parfait peut être compromis par un mauvais matériau, entraînant des pertes de signal aux hautes fréquences, une délamination sous contrainte thermique ou une impédance hors tolérance.

À l'inverse, un stratifié adapté fournit une base stable et prévisible. Ce guide explique ce qu'est un stratifié de PCB, présente les différents types disponibles, du FR4 courant aux matériaux haute fréquence spécialisés, et détaille les facteurs électriques et thermiques à prendre en compte pour choisir le matériau approprié. Nous examinerons également l'incidence de ce choix sur la planification de l'empilage , le contrôle de l'impédance et le processus de fabrication.
Le fondement de chaque PCB: comprendre les matériaux stratifiés
Qu'est-ce qu'un stratifié de PCB et quel rôle joue-t-il dans la fabrication?

Un stratifié de PCB est constitué d'un renfort, généralement un tissu de fibre de verre, imprégné d'un système de résine, le plus souvent époxy, puis polymérisé et recouvert d'une feuille de cuivre. Un stratifié cuivré (CCL) comporte une feuille de cuivre sur une face ou sur les deux faces. Le tissu de fibre de verre représente généralement 30 à 50 % du poids du stratifié. Il lui apporte résistance mécanique et robustesse tout en stabilisant ses dimensions. La résine lie l'ensemble et assure l'isolation entre les couches de cuivre. Dans les PCB multicouches, des feuilles partiellement polymérisées appelées préimprégnés sont utilisées pour assembler les noyaux déjà durcis.
Influence des propriétés du stratifié sur les performances du PCB
Les propriétés du stratifié déterminent le comportement de la carte. Les principales sont les suivantes:

- Constante diélectrique (Dk): elle influence la vitesse de propagation du signal et l'impédance. Un Dk stable permet de prévoir précisément l'impédance des pistes
- Facteur de dissipation (Df): il détermine les pertes diélectriques. Plus le Df est faible, meilleure est la transmission des signaux aux hautes fréquences
- Température de transition vitreuse (Tg): elle correspond à la température à laquelle la résine commence à ramollir. Plus le Tg est élevé, plus le matériau résiste aux cycles thermiques
- Coefficient de dilatation thermique (CTE): il détermine la dilatation du PCB lorsqu'il chauffe, particulièrement sur l'axe Z, où elle influence la fiabilité des vias
- Conductivité thermique: elle détermine la capacité du matériau à évacuer la chaleur des composants chauds
Types courants de stratifiés de PCB et leurs caractéristiques
FR4 standard et limites
Le FR4 est le matériau par défaut de la majorité des PCB, et pour de bonnes raisons. Le terme «FR» ne signifie pas que le matériau est totalement incombustible, mais qu'il s'agit d'un composite de fibre de verre tissée et de résine époxy, économique, mécaniquement robuste, facile à fabriquer et retardateur de flamme. Le FR4 standard présente généralement un Dk compris entre 4,2 et 4,7, un Df d'environ 0,017 à 0,025 et un Tg situé entre 130 et 180 °C. Il possède toutefois certaines limites. Les pertes diélectriques augmentent fortement avec la fréquence et le Dk varie sensiblement selon la bande de fréquences, ce qui complique le contrôle de l'impédance à haut débit. Le tissage de la fibre de verre entraîne également des variations locales du Dk, problématiques pour les paires différentielles étroitement appairées au-dessus de 5 GHz. Pour les applications RF, micro-ondes et les liaisons à très haut débit, les performances du FR4 deviennent insuffisantes.
Stratifiés à Tg élevé, à faibles pertes et haute fréquence
Lorsque le FR4 standard ne suffit plus, plusieurs familles de matériaux spécialisés peuvent être utilisées. Le tableau suivant compare des matériaux représentatifs et leurs domaines d'application.
| Type de stratifié | Exemple | Dk | Df (@10 GHz) | Tg | Application recommandée |
|---|---|---|---|---|---|
| FR4 standard | FR4 générique | 4,2 à 4,7 | 0,017 à 0,025 | 130 à 180 °C | Numérique, puissance, <5 GHz |
| FR4 à Tg élevé / faibles pertes | Isola 370HR | 3,92 | 0,025 | 180 °C | Refusion sans plomb, PCB multicouches |
| Haute vitesse à faibles pertes | Isola I-Speed | Environ 3,6 | Environ 0,006 | 175 °C | Circuits numériques de 10 à 30 GHz |
| RF / micro-ondes | Rogers RO4350B | 3,48 | 0,0037 | 280 °C | RF, antennes, <30 GHz |
| RF à faibles pertes | Rogers RO4003C | 3,38 | 0,0027 | >280 °C | RF haute fréquence |
| PTFE | Rogers RT/duroid 5880 | 2,20 | 0,0009 | N/D | mmWave, radar |
- Les stratifiés à Tg élevé (Tg ≥ 170 °C) résistent mieux au ramollissement après plusieurs cycles de refusion sans plomb. Ils limitent également la dilatation sur l'axe Z et protègent les trous métallisés
- Les stratifiés à faibles pertes présentent un Df faible et une courbe Dk-fréquence plus stable, préservant ainsi l'intégrité des signaux sur les liaisons multigigabits
- Les stratifiés haute fréquence comme Rogers et PTFE offrent un Dk faible et stable ainsi que des pertes extrêmement faibles pour les applications RF et mmWave. Beaucoup sont chargés en céramique ou entièrement renforcés avec du PTFE
Le Rogers RO4350B présente également une conductivité thermique supérieure, d'environ 0,69 W/mK, contre environ 0,4 W/mK pour les matériaux de la famille FR4. Cette propriété facilite la gestion thermique des conceptions RF denses.
Principaux critères de sélection d'un stratifié de PCB
Constante diélectrique, facteur de pertes et propriétés thermiques
Commencez par examiner les trois propriétés les plus importantes. Le Dk détermine l'impédance et le délai de propagation. Pour les applications à haut débit, il doit rester aussi stable que possible afin de conserver une impédance et un délai de propagation constants sur toute la bande de fréquences. Le Df, ou tangente de perte, indique la quantité d'énergie du signal absorbée par le diélectrique. Dans un champ variable, les molécules polarisées de la résine dissipent de l'énergie sous forme de chaleur. Ces pertes diélectriques augmentent avec la fréquence. La différence entre un Df de 0,020 et un Df de 0,003 devient déterminante pour une liaison SerDes à 25 Gbit/s. Les propriétés thermiques complètent l'analyse. Tenez compte des objectifs suivants:
- Le Tg doit être supérieur à la température maximale du procédé avec une marge suffisante. Visez au moins 170 °C pour une refusion sans plomb SAC305, dont le pic se situe autour de 245 à 260 °C.
- La température de décomposition (Td) indique le point auquel la résine se dégrade chimiquement. Plus elle est élevée, plus le matériau supporte de cycles de refusion.
- Le CTE sur l'axe Z doit rester inférieur à 70 ppm/°C afin d'éviter d'endommager les fûts des vias. Il augmente fortement au-delà du Tg.
Adapter le stratifié à l'application, à la fréquence et à l'environnement
Il existe toujours un stratifié adapté à chaque application. Les exigences d'un appareil grand public et d'un radar à réseau phasé sont très différentes. Une spécification excessive entraîne des coûts inutiles, tandis qu'une spécification insuffisante crée des risques. Utilisez les recommandations suivantes pour adapter le matériau à votre projet:
- Électronique numérique et de puissance générale (<5 GHz): le FR4 standard ou à Tg intermédiaire constitue une solution économique par défaut
- PCB multicouche dense avec assemblage sans plomb: utilisez un FR4 à Tg élevé de classe 180 °C pour résister aux contraintes thermiques
- Circuits numériques à haut débit de 10 à 30 GHz: utilisez des stratifiés à faibles pertes, comme I-Speed, présentant un Df faible et un Dk stable
- RF et micro-ondes jusqu'à environ 60 GHz: utilisez des matériaux chargés en céramique ou à base de PTFE pour obtenir des pertes faibles et stables
Les applications automobiles sous capot, de forage et d'avionique exigent un Tg élevé, une faible absorption d'humidité et des CTE compatibles afin que le PCB résiste aux cycles thermiques.
Conséquences du choix du stratifié sur la conception et la fabrication
Planification de l'empilage et contrôle de l'impédance
Les stratifiés et préimprégnés choisis déterminent les épaisseurs diélectriques entre les couches, qui définissent à leur tour l'impédance. Les valeurs de Dk des fiches techniques correspondent généralement à une teneur en résine d'environ 50 %. Le Dk réel et l'épaisseur finale du préimprégné après pressage déterminent la hauteur diélectrique et le Dk effectif. Pour contrôler une impédance de 50 Ω en mode asymétrique ou de 90/100 Ω en mode différentiel, la largeur des pistes, l'épaisseur du diélectrique et le poids du cuivre doivent être coordonnés. Le remplacement d'un stratifié sans recalcul de l'empilage constitue une cause fréquente d'échec des contrôles d'impédance. Voici quelques bonnes pratiques pour l'empilage:
- Choisissez un stratifié présentant une courbe Dk-fréquence stable pour les conceptions large bande à haut débit
- Conservez des valeurs de Dk similaires dans l'empilage afin de maintenir la même impédance d'une couche à l'autre
- Utilisez des CTE compatibles dans les empilages hybrides pour éviter les différences de dilatation pendant la stratification
- Tenez compte du type de tissage de la fibre de verre. Un tissage plus serré et plus homogène réduit les variations locales de Dk pour les paires différentielles fines
Adaptation du procédé aux différents types de stratifiés
Les stratifiés ne se fabriquent pas tous de la même manière. Un fabricant compétent adapte le procédé à chaque matériau. La fabricabilité détermine alors le coût réel et le rendement de production. Les principaux paramètres variables sont les suivants:

- Cycle de stratification: chaque système de résine exige un profil précis de température et de pression. Les empilages hybrides doivent utiliser des cycles compatibles
- Perçage: la vitesse de rotation et l'avance doivent être adaptées au matériau. Les stratifiés chargés en céramique et les matériaux Rogers usent plus rapidement les forets, ce qui augmente le coût
- Élimination des résidus de perçage et préparation des parois: la chimie du plasma varie selon la résine afin de garantir une métallisation correcte
- Gravure: le profil et l'épaisseur de la feuille de cuivre influencent la compensation de gravure. Une faible rugosité, par exemple un Rz de 2 µm, réduit les pertes du cuivre aux hautes fréquences, mais exige une manipulation soigneuse
Dès que vous abandonnez le FR4 courant, le fabricant doit également adapter ses procédés. Il devient donc avantageux de travailler avec un partenaire possédant une solide expérience de nombreux matériaux.
Expertise de JLCPCB dans le choix et la fabrication des stratifiés de PCB
Sélection de stratifiés hautes performances certifiés
Les fabricants de PCB modernes comme JLCPCB proposent un large choix de stratifiés homologués, du FR4 standard ou à Tg élevé aux matériaux spécialisés destinés aux applications haute fréquence, notamment Rogers et les matériaux à base de PTFE. Ces options certifiées permettent de sélectionner les valeurs de Dk, Df et Tg adaptées à l'application sans compliquer l'approvisionnement. Cette gamme permet de passer facilement d'un prototype économique en FR4 à une carte RF utilisant du Rogers, tout en conservant la même chaîne d'approvisionnement et des données de matériaux documentées.
Résultats homogènes et de haute qualité du prototype à la production en série
La répétabilité constitue le véritable indicateur de réussite d'une stratégie de stratifié. Si l'impédance d'un prototype respecte les spécifications, elle doit rester identique sur des milliers de cartes. Les services de fabrication JLCPCB permettent d'appliquer ces principes depuis un prototype à 2 $ jusqu'à la production en série, tout en conservant les mêmes propriétés de stratifié, la même impédance et la même fiabilité. Avec des délais de production pouvant être limités à 1 ou 2 jours et un service d'assemblage SMT intégré, la base matérielle choisie reste stable du premier exemplaire à la production en volume.
FAQ sur les stratifiés de PCB
Q: De quoi est constitué un stratifié de PCB?
Un stratifié de PCB est un composite constitué d'un renfort, généralement un tissu de fibre de verre, imprégné d'un système de résine comme l'époxy, puis polymérisé et associé à une feuille de cuivre. Lorsqu'il est recouvert de cuivre, il devient un stratifié cuivré, élément de base de tout PCB rigide.
Q: Quand faut-il abandonner le FR4 standard?
Utilisez un stratifié spécialisé lorsque votre conception doit préserver l'intégrité des signaux au-dessus d'environ 5 GHz, supporter plusieurs cycles de refusion sans plomb ou fonctionner dans un environnement thermique difficile. Les stratifiés à faibles pertes, à Tg élevé ou haute fréquence répondent aux limites diélectriques et thermiques du FR4.
Q: Comment le choix du stratifié influence-t-il le contrôle de l'impédance?
La constante diélectrique du stratifié et l'épaisseur finale du diélectrique déterminent directement l'impédance des pistes. Comme le Dk réel dépend de la teneur en résine et de la compression du préimprégné, l'empilage doit être recalculé à chaque changement de stratifié afin de maintenir l'impédance contrôlée dans les tolérances.
Q: Quel Tg choisir pour un assemblage sans plomb?
Pour une refusion SAC305 sans plomb avec des pics proches de 245 à 260 °C, choisissez un stratifié à Tg élevé, d'au moins 170 °C. Un Tg et une température de décomposition plus élevés limitent la dilatation sur l'axe Z et protègent les trous métallisés pendant plusieurs cycles thermiques.
Q: Les stratifiés haute fréquence sont-ils plus difficiles à fabriquer?
Oui. Les matériaux Rogers et PTFE nécessitent des cycles de stratification adaptés, des vitesses et avances de perçage différentes, ainsi qu'une chimie d'élimination des résidus spécifique. Les stratifiés chargés en céramique usent également plus rapidement les forets. Travailler avec un fabricant expérimenté dans de nombreux types de stratifiés permet d'obtenir des résultats fiables et homogènes.
Conclusion
Choisir le bon stratifié est l'une des décisions les plus importantes pour obtenir un PCB fiable et performant. Du FR4 standard destiné aux applications courantes aux matériaux RF avancés comme Rogers RO4350B ou PTFE, en passant par les stratifiés à Tg élevé et à faibles pertes, ce choix influence directement l'intégrité des signaux, la fiabilité thermique, le contrôle de l'impédance et la durée de vie du produit. Un stratifié adapté permet à la conception de résister à la refusion, de conserver des performances électriques stables sur différentes fréquences et de fonctionner dans des environnements exigeants.
En comprenant les principales propriétés des matériaux, notamment Dk, Df, Tg et CTE, puis en les adaptant aux exigences de fréquence, de température et de fiabilité de votre projet, vous pouvez éviter des défaillances coûteuses et optimiser à la fois les performances et la fabricabilité. Travailler avec un fabricant expérimenté comme JLCPCB, qui propose un large choix de stratifiés certifiés et maîtrise leur fabrication, facilite le passage du prototype à la production en série tout en conservant une qualité homogène.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......